Praktisches Auto Zubehör

Das passende Werkzeug und Zubehör für alle unterschiedlichen Ansprüche.

Werkzeug – Von der Grundausstattung bis zum Spezialwerkzeug

  

Elektrik – Auto Zubehör für den richtigen Energie-Kick

  

Aussenausstattung – Alles auf Ihre Bedürfnisse angepasst

  

Komfort - und Innenausstattung – Das Auto Zubehör für den extra Wohlfühlfaktor

  

Die Vorfreude auf das ungebundene Reisen steigt bereits beim Ausbau - Sachen packen und losfahren.

Das passende Werkzeuge ermöglicht und erleichtert die Arbeit am Auto und ganz wichtig - Sie können dabei sparen.

Der Autoradwechsel ist zum eigenen Wunschtermin schnell selbst erledigt.

Entertainment – Das Cockpit unsere Multimedia-Zentrale

  

Autopflege – Der richtige Finish

  

Pannenhilfe - Einspringen wenn das Auto ausspringt

  

   

Auto-Zubehör: Nützliche Ausstattung für Firmenfahrzeuge

Firmenfahrzeuge erfüllen unterschiedliche Aufgaben, beispielsweise als Pkw für Geschäftsreisen, Transporter für Handwerker oder Lkw für den Material- und Warentransport. Aus diesem Grund unterscheiden sich die individuellen Ansprüche an das Auto-Zubehör. Ob Sie das Fahrzeug hauptsächlich für Kurzstrecken oder vorwiegend für längere Touren nutzen, beeinflusst den Bedarf an zusätzlicher Ausrüstung. Ebenso spielt es eine Rolle, ob Sie gelegentlich im Ausland unterwegs sind.

Das darf in Ihrem Unternehmensauto nicht fehlen

  

Es gibt vorgeschriebenes Auto-Zubehör, wozu innerhalb der Schweiz lediglich das Pannendreieck gehört. Im Ausland besteht darüber hinaus häufig die Pflicht, ein zugelassenes Erste-Hilfe-Set, eine oder mehrere Warnwesten beziehungsweise austauschbare Ersatzlampen mitzuführen. Ein Feuerlöscher, ein zweites Pannendreieck und Reifendichtmittel oder ein Ersatzrad sind in einigen Ländern ebenfalls vorgeschrieben. Informieren Sie sich deshalb vor einer Fahrt ins Ausland über die genauen Bestimmungen. Denken Sie auch an den CH-Aufkleber für Ihr Fahrzeug. Aber auch ohne gesetzliche Vorgabe ist es aus Sicherheitsgründen empfehlenswert, die genannten Gegenstände regelmässig mitzuführen.

Wenn Sie Ihr Firmenauto mit einem Anhänger nutzen, kann dieser breiter sein als das Zugfahrzeug. In diesem Fall müssen Sie das hintere Blickfeld erweitern. Dafür gibt es Aufsatzspiegel, die Sie auf die rechts und links vorhandene Rückspiegel aufstecken, ohne diese zu überdecken. Die Montage ist schnell und einfach erledigt. Zusätzlich empfiehlt sich ein Spiegelaufsatz, mit dem Sie beim Fahren den toten Winkel einsehen können.

Auto-Zubehör für die Elektrik

  

Neben dieser im In- oder Ausland verpflichtenden Ausstattung bietet Conrad zahlreiche weitere nützliche Artikel für Ihr Firmenfahrzeug an. Diese helfen bei Pannen oder vereinfachen die täglichen Aufgaben durch mehr Komfort. Ein Beispiel dafür sind Batterietester. Damit können Sie bei Startproblemen prüfen, ob Ihre Autobatterie defekt ist oder wieder aufgeladen werden kann.

Denn vor allem im Winter, wenn das Fahrzeug lange nicht gefahren wurde, reicht die vorhandene Spannung mitunter nicht mehr aus. Mit dem Batterietester stellen Sie fest, ob Sie eine neue Batterie brauchen oder die Kosten für den Austausch sparen können.

Achten Sie darauf, dass Sie einen Tester auswählen, der zu Ihrem Fahrzeug passt. Denn es gibt Unterschiede zwischen Geräten für Pkw- und Lkw-Batterien. Einige Batterietester müssen Sie direkt mit Klemmen oder Ösen an die Autobatterie anschliessen, um die Spannung zu überprüfen. Komfortabler sind Modelle, die Sie einfach an die Bordsteckdose anstecken. So können Sie den Test bei geschlossener Motorhaube durchführen.

DC/DC-Wandler sind Gleichspannungswandler. Das bedeutet, sie transformieren eine eingehende Gleichspannung in eine andere. Das ist für den Betrieb bestimmter Geräte über die Bordsteckdose notwendig. 

Dazu gehören unter anderem Navigationsgeräte, Notebooks und MP3-Player. Grund dafür ist, dass die reguläre Bordspannung in einem Pkw 12 Volt und in einem Lkw 24 Volt beträgt. Sie entspricht damit in vielen Fällen nicht der Eingangsspannung, mit der die benötigten Geräte funktionieren. Ein DC/DC-Wandler beseitigt dieses Problem. Sie brauchen ihn jedoch nicht in jedem Fall für externe Technik. Signalleuchten, Suchscheinwerfer, Reifenkompressoren und anderes Auto-Zubehör können Sie in den meisten Fällen direkt anschliessen. Selbst Ventilatoren, Wasserkocher und Mini-Kühlschränke gibt es speziell für den direkten Betrieb über die Bordsteckdose.

Sicher ausgestattet für die Pannenhilfe

  

Unabhängig davon, ob Sie eine Panne auf der Autobahn haben oder Ihr Auto innerorts liegen bleibt - jedes Auto am Strassenrand stellt eine potenzielle Gefahr dar. Deshalb muss das liegengebliebene Fahrzeug so schnell wie möglich aus der Gefahrenzone gebracht werden. Um andere Fahrer auf das stehende Fahrzeug aufmerksam zu machen, sollte die Warnblinkanlage aktiviert und das Pannendreieck aufgestellt werden.

Ein Abschleppseil leistet gute Dienste, falls Ihr Fahrzeug eine Panne hat oder Sie ein anderes Auto abschleppen müssen. Es ist deshalb empfehlenswert, dieses Auto-Zubehör bei jeder Fahrt mitzuführen. So sind Sie im Notfall nicht auf einem professionellen Abschleppdienst angewiesen. Das zwischen 3 und 4 Meter lange Seil ist eine günstige und platzsparende Alternative zur Abschleppstange. Achten Sie im Ernstfall darauf, es so an beiden Fahrzeugen zu befestigen, dass es parallel zur Strasse verläuft.

Die meisten Abschleppseile bestehen aus geflochtenem Kunststoff und sind leicht elastisch. Das hat beim Anfahren und Bremsen einen ausgleichenden Effekt, der den Ruck mindert. Das Seil muss während des Abschleppens in der Mitte mit einer roten Fahne gekennzeichnet sein. Diese gehört im Normalfall mit zum Lieferumfang. Auch die passenden Haken sind bereits vorhanden und erlauben eine einfache Befestigung. Beachten Sie die zulässige Höchstlast, die das Abschleppseil ziehen kann.

Nicht zum Abschleppen, aber zur Bergung von Fahrzeugen oder anderen Gegenständen und zum Transport eignet sich eine Seilwinde. Sie leistet häufig gute Dienste bei der Befreiung von Fahrzeugen, die sich im Schlamm oder Schnee festgefahren haben. Darüber hinaus gibt es vor allem in der Land- und Forstwirtschaft viele Anwendungsmöglichkeiten. Denn oft sind im Freien grössere Lasten zu bewegen.

Für einen Einsatz befestigen Sie die Seilwinde an der Anhängerkupplung Ihres Fahrzeugs und das Seil an der Last. Daneben gibt es auch fest am Fahrzeug montierbare Ausführungen, die noch stärker belastbar sind. Die meisten Seilwinden arbeiten mit einem elektrischen Antrieb, der über die Autobatterie versorgt wird. Als Ergänzung ist mitunter eine Handkurbel vorhanden. Denn nicht immer ist im Notfall eine Stromquelle in der Nähe. Prüfen Sie vor dem Einschalten, ob sich das Seil sowie alle Verbindungen für das jeweilige Zuggewicht eignen. Beachten Sie generell die Bedienungsanleitung, speziell die Sicherheitsvorschriften.

Typische Ausrüstung für Unternehmensfahrzeuge

   

Bestimmtes Auto-Zubehör gehört besonders häufig, wenn auch nicht ausschliesslich, zur Ausstattung von Firmenfahrzeugen. Falls Sie regelmässig Waren oder Material transportieren, müssen Sie diese sicher lagern. Vor allem in Transportern und Lkws brauchen Sie Hilfsmittel zur Sicherung, zum Beispiel Spanngurte. Wenn Sie verschmutzte Gegenstände, Material und Werkzeuge transportieren, lohnt sich ein Schutz für den Koffer- oder Laderaum. Auch eine rutschfeste Matte kann sinnvoll sein. Für den Fall eines Reifenschadens sollte ein Reifendichtmittel vorhanden sein. Falls Sie in diesem Fall das Rad lieber auswechseln, brauchen Sie neben dem Ersatzrad einen Wagenheber und passendes Werkzeug.

Benzinkanister ermöglichen es Ihnen, Kraftstoff auf Vorrat einzukaufen. So können Sie günstige Preise nutzen und müssen nicht so häufig zur Tankstelle fahren. Beachten Sie in die rechtlichen Vorgaben über die zulässige Menge an Kraftstoff, die Sie gewerblich transportieren und lagern dürfen. Speziell für die Lagerung gibt es bestimmte Sicherheitsvorschriften. Der Kanister muss für die von Ihnen benötigte Kraftstoffart zugelassen sein, das heisst für Benzin oder Diesel. Die meisten Behälter eignen sich für beides. Conrad bietet Benzinkanister mit unterschiedlichem Fassungsvermögen an, die sich in den Abmessungen und im Material unterscheiden. Üblicherweise bestehen Benzinkanister aus Kunststoff oder beschichtetem Stahlblech. Füllstandsanzeige und Ausgiesser bieten zusätzlichen Komfort.

Viele gewerblich genutzte Fahrzeuge müssen Anhänger ziehen können. Falls noch keine Anhängerkupplung vorhanden ist, können Sie diese nachrüsten. In den meisten Fällen kommt dafür eine Kugelkupplung zum Einsatz. Dabei befindet sich am Anhänger eine Kugelpfanne und am Fahrzeug die dazu passende Kugel. Beim Ankuppeln öffnen Sie die Kugelpfanne, lagern Sie auf der Kugel und schliessen sie wieder. Der Anhänger ist sicher befestigt und kann sich flexibel bewegen. Wenn Sie bei Conrad eine Kugelkupplung kaufen, achten Sie bei der Auswahl auf das erlaubte Gesamtgewicht des Anhängers. Die zulässige Stützlast ist ebenfalls einzuhalten.

Häufig genutztes Auto-Zubehör

  

Es gibt zahlreiche weitere Artikel, die für die Fahrzeugnutzung in bestimmten Situationen hilfreich oder sogar unverzichtbar sind. In vielen Fällen handelt es sich dabei um kleinere Gegenstände, die Sie problemlos mitführen können. Auf eine Parkuhr, ob als Scheibe oder elektronisch, können Sie kaum verzichten. Das gilt auch für einen Eiskratzer im Winter und einen Schwamm zum Abwischen beschlagener Scheiben. Beides ist wichtig für die freie Sicht.

Zum Auto-Zubehör, das Sie immer mitführen sollten, gehört auch eine Taschenlampe beziehungsweise ein Scheinwerfer. Denn es kann passieren, dass Sie oder Ihre Mitarbeiter*innen im Dunkeln eine Panne haben. Möglicherweise brauchen Sie eine Halterung für das Mobiltelefon oder das Notebook. Denken Sie auch daran, immer einen kleinen Schreibblock und einen Stift mitzuführen. Einige Wasserflaschen sowie eine Decke können im Stau gute Dienste leisten.