1. Guides et conseils
  2. Maison & loisirs
  3. Rénovation
  4. Travaux de tapisserie en rénovation

Travaux de tapisserie en rénovation » Conseils pour tapisser soi-même

Qu'il s'agisse d'un réaménagement, d'un déménagement, d'une rénovation ou d'une réhabilitation, beaucoup de gens préfèrent peindre pour la mise en couleur des murs et plafonds, car c'est une opération simple et rapide. De plus, ils estiment que la décoration intérieure, avec une peinture monochrome sur de grandes surfaces, offre un cadre de vie et de travail idéal. D'autres préfèrent en revanche des structures bien visibles, des motifs répétitifs ou des images murales impressionnantes dans leur appartement. Dans ce cas, le papier peint est la solution idéale. 

Malheureusement, beaucoup de gens associent la pose de papier peint à des lés de papier dégoulinants de colle qui se froissent lors de la pose, se déchirent rapidement et ne collent jamais comme ils le devraient. 

C'est pourquoi on fait souvent appel à des peintres ou à d'autres professionnels pour réaliser ces travaux de tapisserie de manière professionnelle. Pourtant, il est désormais très facile de poser un nouveau papier peint si l'on suit quelques conseils. 

Nous serons ravis de vous montrer comment embellir votre appartement ou votre bureau en un clin d'œil grâce à un changement de papier peint réussi. Même si vous n'avez pas une longue expérience en la matière. 

Aujourd'hui, il est très facile de poser du papier peint.
  • Choisir le bon papier peint

  • Déterminer le nombre de rouleaux de papier peint nécessaires

  • Travaux préparatoires avant la pose du papier peint

  • Poser les lés de papier peint de manière professionnelle

  • Tapisser les plafonds

  • Finitions des travaux de tapisserie

  • Erreurs fréquentes lors de la pose de papier peint



Choisir le bon papier peint

Lorsqu'on rénove, le choix du papier peint ne se limite pas à la texture et au motif. Le matériau joue désormais un rôle tout aussi déterminant. 

Pendant des décennies, les papiers peints en papier ou ingrain, dans lesquels des fibres de bois étaient incorporées entre les couches de papier, ont fait figure de référence. Certains papiers peints en papier étaient encore recouverts de PVC, de métal ou de matériaux naturels, comme le liège par exemple.

Comme mentionné précédemment, les papiers peints en papier sont difficiles à poser et encore plus difficiles à décoller. C'est pourquoi il existe aujourd'hui un large choix de papiers peints intissés aux designs modernes et aux couleurs attrayantes. Ces papiers peints sont composés d'un mélange de cellulose et de fibres textiles. 

Ils ne gonflent pas au contact de la colle et s'enlèvent très facilement par la suite. Il existe également des papiers peints intissés à l'aspect grainé qui a fait ses preuves.  

Papier peint ingrain classique

Notre conseil pratique : Numéro de fabrication

Lorsque vous achetez du papier peint, veillez à vérifier le numéro de fabrication. Les rouleaux de papier peint portant le même numéro proviennent du même lot et ne présentent aucune différence de couleur, de texture ou de motif. Si vous disposez néanmoins de plusieurs rouleaux portant des numéros différents, veillez à toujours poser sur un même mur les rouleaux portant le même numéro.



Déterminer le nombre de rouleaux de papier peint nécessaires

Une fois que vous avez trouvé le papier peint de vos rêves, la question du nombre de rouleaux nécessaires se pose immédiatement. Pour cela, il convient de déterminer au préalable la superficie à tapisser. S’il s’agit de rouleaux dits « Euro », le papier peint mesure 53 cm de large et 10,05 m de long. Un rouleau couvre donc une surface de 5,32 mètres carrés. Toutefois, il faut également tenir compte des marges et du motif lors du calcul. En effet, les grands motifs nécessitent souvent un décalage plus important et donc des marges plus longues pour la bande de papier peint. En cas de doute, il est utile de demander conseil à un professionnel dans un magasin spécialisé. 



Travaux préparatoires avant la pose du papier peint

Avant de pouvoir poser le nouveau papier peint, il faut d'abord effectuer quelques préparatifs. En effet, comme pour les travaux de peinture, la même règle s'applique à la pose de papier peint : mieux le travail préparatoire est fait, plus la pose est facile et plus le résultat final de la rénovation sera parfait. 

Faire de la place

Couvrir les meubles et les objets d'ameublement

Faites de la place et videz la pièce autant que possible.

Si cela n'est pas possible, disposez les meubles de manière à ce qu'ils gênent le moins possible pendant la pose du papier peint.

Si vous prévoyez de poser du papier peint en papier, veillez à laisser suffisamment d'espace pour installer une table à tapisser.

Couvrez les meubles avec du film plastique ou des draps et le sol avec une bâche de protection et de vieux journaux. 


Décoller les anciens papiers peints

Il peut être nécessaire d'enlever les anciens papiers peints

En principe, il est possible de poser un nouveau papier peint par-dessus l'ancien. Cependant, si l'ancien papier peint présente des irrégularités, des bulles d'air ou des décollements sur de grandes surfaces, il est préférable de l'enlever.  

Pour ce faire, on le perce à l'aide d'un rouleau à picots, puis on l'asperge d'eau. Une fois que l'eau a ramolli le papier peint et la colle séchée, l'ancien papier peint peut être retiré du mur, parfois par bandes entières.  
À l'aide d'une spatule, les résidus peuvent être facilement grattés du mur sans endommager le support. Le retrait de l'ancien papier peint est certes fastidieux, mais il doit être effectué avec soin. 


Préparer le mur

Les trous doivent rebouchés à l'aide d'une spatule

Le support sur lequel sera posé le nouveau papier peint doit être lisse, propre, sec et solide. Lors des travaux de rénovation, il convient d'enlever les anciens revêtements muraux et les papiers peints ingrain, dans la mesure où le nouveau papier peint est en papier fin.  

Les papiers peints vinyliques, qui sont lavables et utilisés de préférence dans la salle de bains et la cuisine, ne peuvent pas être recouverts et doivent être retirés avant la pose d'un nouveau papier peint. 

Comme pour les travaux de peinture, les zones endommagées du crépi et les trous de chevilles qui ne sont plus nécessaires doivent être rebouchés et lissés avec du crépi fin ou du plâtre. Les clous saillants des tableaux doivent être retirés du mur. 


Appliquer une couche d'apprêt et couper le courant

Préparer l'apprêt pour l'application

Les cloisons en plaques de plâtre doivent impérativement être enduites, poncées et apprêtées. Si les murs enduits présentent un fort grain ou sont très absorbants, ils doivent être recouverts d'un apprêt spécial pour papier peint ou d'un apprêt en profondeur. 

Avant de commencer les travaux de pose de papier peint, coupez le disjoncteur correspondant à la pièce afin de couper l'alimentation électrique. Vérifiez à l'aide d'un testeur de tension que le courant est bien coupé. Vous pouvez ensuite retirer les caches des prises électriques et des interrupteurs. À ce sujet, veuillez également tenir compte de nos conseils dans la rubrique « Travaux électriques lors de la rénovation. »

Notre conseil pratique : Peinture d'apprêt

Les papiers peints intissés particulièrement clairs laissant fortement passer la lumière peuvent, dans certains cas, laisser transparaître un support taché, ce qui n'est pas très esthétique. Pour éviter cela, il convient de peindre le mur avec une peinture d'apprêt bien couvrante avant de poser le papier peint. Pour les papiers peints foncés, la couleur de la peinture d'apprêt doit être nuancée en conséquence. 


Préparer la colle à papier peint

Lorsque vous achetez du papier peint, procurez-vous également la colle adaptée à ce type de support (intissé ou papier). Celle-ci doit être mélangée à de l'eau conformément aux instructions du fabricant. Versez l'eau dans un seau et versez lentement la poudre de colle au centre de la spirale. Cela permet d'éviter efficacement la formation de gros grumeaux dans la colle. Une fois mélangée, la colle doit ensuite reposer pendant le temps indiqué dans le mode d'emploi afin de développer pleinement son pouvoir adhésif. 



Poser les lés de papier peint de manière professionnelle

La procédure exacte à suivre pour poser du papier peint dépend du type de papier peint utilisé. Si les différentes étapes préparatoires peuvent tout à fait être réalisées seul, il est toutefois recommandé de se faire aider pour la pose proprement dite. 

Pose de papiers peints

Pour les papiers peints en papier, la colle est appliquée sur le lé de papier peint. Celui-ci doit au préalable être mesuré et découpé à la longueur requise. Il convient de prévoir un débord d'environ 5 à 15 cm en haut et en bas, qui dépend également du motif du papier peint. 

Encoller le lé de papier peint

Pour encoller le lé de papier peint, il faut une table à tapisser et un rouleau à encoller ou une brosse à plafond. La colle doit être appliquée de manière uniforme et sur toute la surface (y compris les bords et les coins). 

Les extrémités du lé de papier peint encollée sont ensuite repliées vers l'intérieur, vers le milieu, de sorte que les surfaces encollées se superposent. Le lé entier est ensuite plié en forme de boucle et mise de côté.

Une fois le temps de pose indiqué par le fabricant écoulé pour une humidification optimale, le papier peint peut être posé sur le mur sec. Si le support est encore très absorbant malgré le traitement préalable, il doit également être encollé au préalable. 

Important !

N'encollez jamais plusieurs lés à la fois, car les temps de prise avant le collage varieraient alors, ce qui ferait gonfler les papiers peints plus ou moins fortement. Il est préférable d'encoller les lés un par un, en fonction des besoins. De même, lorsque vous appliquez la colle sur le mur, ne traitez pas des surfaces trop grandes d'un seul coup, car la colle risquerait de sécher trop rapidement et le papier peint ne tiendrait pas correctement par la suite. 


Pose de papiers peints intissés

Pour les papiers peints intissés, il faut encoller le mur

Pour poser du papier peint intissé, il suffit d'encoller le mur à l'aide d'un rouleau à encoller.

Le papier peint intissé est ensuite déroulé à partir du rouleau posé au sol et collé directement sur le mur sans être découpé au préalable.

Dans la pratique, il s'est avéré utile de placer le rouleau de papier peint dans une boîte en carton aux dimensions adaptées, afin qu'il ne puisse pas rouler lors du déroulement de la bande. De plus, le rouleau de papier peint n'entre ainsi pas en contact avec le mur encollé.

Ce dispositif de déroulement pratique peut être rapidement fabriqué à l'aide d'un peu de carton et de ruban adhésif d'emballage. 


Pose du premier lé

En principe, il faut poser le papier peint en partant de la source de lumière. C'est pourquoi il faut commencer par le point le plus lumineux de la pièce, c'est-à-dire la fenêtre ou la porte-fenêtre. Pour que la première bande soit parfaitement droite, tracez une ligne de repère sur le mur à l'aide d'un niveau à bulle. 

Alignement précis du premier lé de papier peint

Utilisez impérativement un crayon et tracez uniquement une ligne fine. Vous pouvez également utiliser un niveau laser, très pratique. 

Fixez légèrement le premier lé par le haut en laissant un léger débord vers le plafond. Travaillez de haut en bas et alignez le lé exactement sur la ligne de repère. 

Éliminez les bulles d'air à l'aide d'une brosse à tapisser en partant du centre vers les côtés. À l'aide d'un rouleau de lissage, appuyez fermement le lé aligné contre le mur. 

Pour éliminer les excédents en haut et en bas, utilisez une règle à tapisser ou une règle à bords et un cutter.  


Ajout d'autres lés de papier peint

Le lé suivant est aligné en fonction du motif existant et collé bout à bout contre le lé précédent. Cela signifie que les lés sont placés directement les uns à côté des autres, sans espace, mais qu'ils ne doivent pas se chevaucher. 

Alignement précis du premier lé de papier peint

Pour que le motif ne soit pas décalé entre les extrémités supérieure et inférieure des lés, les papiers peints doivent toujours avoir le même temps de prise. Ceci est particulièrement important lors de la pose de papiers peints photographiques.  

Avec les papiers peints intissés, qui ne gonflent pas, la transition parfaite entre les lés est automatique.

La colle qui déborde est éliminée à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon sec, et les bords sont pressés à l'aide d'un rouleau à joints.

Si nécessaire, les angles, les bords et les embrasures doivent être découpés pendant la pose du lé de papier peint.


Pose de papier peint dans les angles

La pose de papier peint dans les angles peut s'avérer un véritable défi, surtout lorsque les murs, et donc les angles, sont de travers. Dans ce cas, il est conseillé de poser le lé de papier peint de manière à ce qu'il y ait un débord d'environ deux centimètres vers l'autre mur au niveau de l'angle. Si la largeur du papier peint entraîne un chevauchement plus important, découpez le lé de papier peint à la largeur requise. Le lé de papier peint adjacent du coin est ensuite collé en étant à nouveau aligné verticalement. Le léger chevauchement des deux lés ne se remarquera pas plus tard dans le coin. 


Pose de papier peint dans les embrasures de fenêtres et les encadrements de portes

Les lés de papier peint à droite et à gauche de l'embrasure de fenêtre doivent être posés de manière à ce que, lorsqu'ils sont repliés vers l'intérieur, ils atteignent le cadre de la fenêtre. Pour cela, le papier peint est entaillé en haut au niveau du bord de l'embrasure et en bas au niveau du rebord de fenêtre. Une fois replié, le surplus est découpé avec précision au niveau du cadre de la fenêtre. Ensuite, le mur au-dessus et en dessous de l'embrasure de fenêtre est tapissé.

Pour les portes, la procédure est similaire, mais on pose le papier peint d'un seul côté. Le lé de papier peint est entaillé au-dessus de la porte et collée. Ensuite, le lé peut également être découpé sur les côtés le long du cadre de la porte. 


Pose de papier peint à proximité des radiateurs

Les lés de papier peint sont découpés de manière à dépasser d'environ 15 centimètres de chaque côté du radiateur. Si nécessaire, le mur derrière le radiateur peut être peint dans la couleur de fond du papier peint. Pour cela, les peintres utilisent des pinceaux pour radiateurs fins et coudés, qui s'insèrent facilement entre les lamelles du radiateur. 



Tapisser les plafonds

Démonter les plafonniers avant de tapisser un plafond

La pose de papier peint au plafond suit le même principe que celle sur les murs. Les plafonniers ou suspensions existants doivent être démontés au préalable. Nous avons expliqué en détail les points à respecter dans notre guide consacré aux travaux d'électricité.

Comme la pose de papier peint au plafond s'effectue en défiant la gravité, il est judicieux de se faire aider par une autre personne qui vous assistera lors de la mise en place des lés.

Pour que les lés de papier peint adhèrent bien au plafond, le support doit être parfaitement préparé et il convient d'utiliser une colle spéciale pour plafond, nettement plus adhérente. Ainsi, l'humidité ne posera aucun problème lors d'une future application de peinture et le papier peint adhérera solidement au plafond. 



Finitions des travaux de tapisserie

Une fois le dernier lé de papier peint posé, il est judicieux d'inspecter la pièce une nouvelle fois avec attention. Vérifiez notamment s'il reste des traces de colle, des bulles d'air, des bords qui se soulèvent ou des débords non coupés. 

Après la pose, aérez légèrement

Les défauts détectés peuvent encore être facilement corrigés. Les découpes au niveau des prises électriques, des interrupteurs et des gaines de cordons de stores peuvent également être réalisées facilement tant que le papier peint est encore humide.

Si tout est en ordre, laissez le papier peint sécher suffisamment longtemps. Si vous aérez trop, immédiatement après la pose pour vous débarrasser rapidement de l'odeur de colle, le papier peint risque de sécher trop vite, ce qui peut faire éclater les joints.

C'est également la raison pour laquelle les fenêtres et les portes doivent rester fermées pendant la pose.



Erreurs fréquentes lors de la pose de papier peint

Mauvaise préparation du support

Si le support n'a pas été correctement préparé, des irrégularités et des taches peuvent apparaître sur le nouveau papier peint. Dans le pire des cas, le nouveau papier peint n'adhère pas ou adhère mal. 
 

Ne pas vérifier le matériel

Souvent, le numéro de fabrication et les consignes d'application du fabricant ne sont pas respectés. 

Mauvaise application de la colle

Les bords et les coins des lés de papier peint, en particulier, sont souvent enduits d'une quantité insuffisante de colle. 

Non-respect du temps de trempage

Avec les papiers peints en papier, le temps de trempage n'est souvent pas respecté. Le papier se ramollit sur le mur et forme alors des plis.  

Mauvais alignement du premier lé

Le premier lé n'est pas collé parfaitement droit, ce qui fait que le motif n'est pas aligné correctement par rapport au bord du plafond.


Découpe du papier peint avant sa pose

Même si la tentation est grande, les découpes pour les appuis de fenêtre ou autres ne doivent être réalisées qu’une fois le lé de papier peint collé au mur. Les papiers peints en papier, en particulier, peuvent se déchirer très facilement au niveau des découpes.


Séchage trop rapide

Souvent, on aère ou on chauffe immédiatement après la pose, ce qui fait sécher la surface du papier peint trop rapidement. La colle encore humide peut faire éclater les joints entre les lés ou le papier peint peut se décoller du mur sur une grande surface.