1. Guides et conseils
  2. Maison & loisirs
  3. Rénovation
  4. Travaux de peinture en rénovation

Travaux de peinture en rénovation » Conseils pour peindre

Les travaux les plus fréquents lors d'une rénovation sont les travaux de peinture. Il est facile de repeindre sans avoir besoin de connaissances techniques approfondies. Pour obtenir un bon résultat, il suffit principalement d'avoir un peu d'expérience et d'habileté. 

Cependant, une rénovation réalisée dans les règles de l'art nécessite une peinture adaptée, qui couvre bien et s'applique facilement. Les vendeurs des magasins spécialisés vous aideront volontiers à choisir la bonne peinture et à calculer la quantité requise. 

Une fois que les films de masquage, les brosses pour plafond et les rouleaux à peinture sont prêts, vous pouvez commencer à peindre. 

Mais avant la première couche de peinture, il reste encore quelques opérations importantes à effectuer afin que le résultat final de la rénovation soit vraiment parfait. Nous vous expliquons volontiers la marche à suivre pour vos travaux de peinture. 

Application de peinture sur une grande surface à l'aide d'un rouleau à manche télescopique
  • Le moment idéal pour repeindre

  • Préparatifs à effectuer avant de peindre

  • Application professionnelle de la peinture

  • Finaliser les travaux de peinture

  • Erreurs souvent commises lors de la peinture



Le moment idéal pour repeindre

Lors de la planification de travaux de peinture, il est extrêmement important de choisir le bon moment. Il ne s'agit toutefois pas de l'heure exacte à laquelle les travaux auront lieu, mais plutôt des conditions d'éclairage idéales. En effet, il est préférable de peindre à la lumière du jour afin de pouvoir voir clairement où la couche de peinture est déjà suffisante. 

Si cela n'est pas possible, il faut veiller à ce que l'éclairage artificiel soit uniforme dans toute la pièce. Sinon, des traces disgracieuses apparaîtront une fois la peinture sèche. Cependant, si vous prévoyez d'appliquer deux couches de peinture lors de la rénovation, vous pouvez tout à fait commencer le soir à la lumière artificielle. Le lendemain, lorsque la peinture sera sèche, vous pourrez appliquer la dernière couche à la lumière du jour. 

Il est préférable d'effectuer les travaux de peinture à la lumière du jour.


Préparatifs à effectuer avant de peindre

Il est tout à fait vrai que la peinture est la tâche principale dans les travaux de peinture. Cependant, certaines étapes importantes doivent être effectuées au préalable afin de pouvoir travailler correctement. 

Faire de la place

Pousser les meubles vers le centre de la pièce et les couvrir

Afin de faire de la place pour les travaux de rénovation, les meubles doivent être retirés ou regroupés au milieu de la pièce.

Les meubles peuvent ensuite être recouverts d'un film plastique, de papier journal ou de chiffons. Le sol est protégé à l'aide de films ou de bâches de protection.

Les abat-jours et autres éléments rapportés situés dans la zone à peindre doivent être démontés ou soigneusement recouverts de ruban adhésif. 


Préparer les murs ou le plafond

Enlever les papiers peints usés et décollés

Pour que les résultats des travaux de rénovation soient parfaits, il faut repeindre le papier peint seulement s'il est encore bien collé jusqu'aux  coins. Sinon, il faut absolument retirer l'ancien papier peint du mur. Les résidus de papier peint et la peinture écaillée peuvent être facilement retirés du mur à l'aide d'une spatule.

Les zones endommagées dans le crépi et les trous de chevilles qui ne sont plus nécessaires peuvent être rebouchés avec du plâtre, du crépi fin ou de l'acrylique (le silicone ne peut pas être peint). Les clous superflus des tableaux doivent être retirés du mur et non pas enfoncés complètement. Sinon, des taches de rouille inesthétiques pourraient apparaître plus tard au niveau des têtes de clous. La poussière et la saleté doivent être éliminées à l'aide d'une éponge. Le mur ou le plafond doit ensuite sécher complètement. 


Coller les protections et revêtements provisoires

Tout ce qui se trouve à proximité immédiate de la surface à peindre et qui ne doit pas être recouvert de peinture doit être protégé. Pour les interrupteurs, les prises électriques, les cadres de fenêtres et de portes ainsi que les plinthes, il est recommandé d'utiliser du ruban de masquage. Les bords de jonction avec des murs ou des surfaces de couleur différente doivent également être protégés. 

Notre conseil pratique : ruban de masquage

Pour masquer, utilisez impérativement du ruban de masquage ou du ruban adhésif de peintre. En effet, ces rubans adhésifs ont d'une part une adhérence suffisamment forte pour empêcher la peinture de couler sous le ruban. D'autre part, le ruban de masquage s'enlève facilement sans endommager le support. 


Utiliser des vêtements de protection si nécessaire

Pour protéger vos vêtements personnels, il existe des vêtements jetables pratiques qui s'enfilent facilement. Il est important de choisir des vêtements jetables suffisamment grands pour avoir la liberté de mouvement nécessaire pour travailler. 


Sous-couche 

Le placoplâtre non traité utilisé en construction sèche n'est pas le seul à nécessiter une sous-couche. Si, par exemple, dans un bâtiment ancien, le crépi s'effrite ou s'écaille dès que l'on passe la main dessus, une sous-couche appropriée est absolument nécessaire. Il en va de même lorsque les gouttes d'eau sont très rapidement absorbées et que le mur devient immédiatement sombre lorsqu'on l'asperge d'eau. Un traitement préalable avec, par exemple, une couche de fond permet de consolider la structure du support et de réduire son pouvoir absorbant. Cela permet d'obtenir ensuite une couche de peinture uniforme et couvrante. 


Tester la couleur

Il est facile de se tromper dans le choix des couleurs pour les murs. Alors que la teinte souhaitée semblait parfaite sur le petit nuancier, elle peut soudainement paraître trop vive, trop sombre ou complètement différente une fois appliquée sur une grande surface. Pour éviter cela, il suffit d'appliquer la peinture sur une petite surface à l'aide d'un rouleau et de comparer le résultat avec la teinte du nuancier. 



Application professionnelle de la peinture

Application de peinture couvrante

Commencez par traiter tous les coins et bords inaccessibles au rouleau à l'aide d'un pinceau coudé pour radiateurs. Appliquez ensuite la peinture sur toute la surface du mur à l'aide du rouleau. 

Pour les surfaces lisses, utilisez un rouleau à poils courts et pour les surfaces rugueuses, utilisez un rouleau à poils longs et souples. 

Appliquez suffisamment de peinture sur le rouleau préalablement humidifié à l'eau. Éliminez l'excédent de peinture à l'aide d'une grille d'essorage. Cela permet d'éviter les éclaboussures de peinture lors du passage du rouleau.

Travaillez selon la méthode “mouillé sur mouillé”. La peinture encore humide sur le rouleau est ainsi appliquée en partie sur la peinture encore fraîche déjà présente sur le mur, ce qui permet d’obtenir une transition sans raccords visibles. Évitez également de rouler avec un rouleau sec. La première application de peinture doit être réalisée verticalement, puis la surface est repassée horizontalement. Cette méthode garantit une répartition homogène de la peinture et un rendu uniforme. 



Finaliser les travaux de peinture

Une fois l'application de la peinture terminée, vérifiez que la couleur est uniforme sur toute la surface. Si nécessaire, vous pouvez facilement retoucher les imperfections tant que la peinture est encore humide. 

Retirer le ruban de masquage

Il est particulièrement important, dans le cas de transitions aux arêtes vives, de retirer le ruban de masquage au bon moment. Si le ruban est retiré trop tôt après la peinture, la peinture encore humide peut couler. Si le ruban est retiré trop tard, la peinture déjà sèche forme un bord irrégulier et fissuré. 


Bien stocker les quantités de peinture restantes

Le seau contenant les restes de peinture doit être fermé hermétiquement. Si nécessaire, les petits restes de peinture peuvent être conservés dans des bocaux hermétiques. Les récipients de peinture entamés doivent être stockés dans un endroit sombre,  sec et à l'abri du gel. 

Bocaux avec des restes de peinture

Nettoyer les outils avec minutie

Il va sans dire que les pinceaux et les rouleaux doivent être nettoyés à fond après le travail. Sinon, la peinture séchée rendra les outils inutilisables au fil du temps. Cependant, si une deuxième couche de peinture est prévue le lendemain, il est tout à fait possible de conserver le rouleau utilisé dans un sac plastique hermétique pendant la nuit. Lors de la rénovation de façades, les professionnels aiment également stocker les rouleaux à peinture utilisés pendant la nuit dans un seau rempli d'eau afin que la peinture ne sèche pas dans les rouleaux. 


Ne pas oublier d'aérer

Après avoir peint, il convient de bien aérer la pièce. Dans l'idéal, les températures intérieures et extérieures doivent être à peu près identiques. S'il fait nettement plus chaud ou plus froid dehors, les fenêtres doivent rester fermées pendant les travaux de peinture. Pour évacuer vers l'extérieur l'humidité générée par le séchage de la peinture, il convient d'aérer en grand. Pour cela, ouvrez régulièrement les portes et les fenêtres afin de créer le courant d'air nécessaire. Lorsque les températures extérieures sont basses, il faut également chauffer la pièce. 



Erreurs souvent commises lors de la peinture

Non-préparation du support

Si un support présentant différents degrés d'absorption n'est pas prétraité, des traces peuvent apparaître lors du séchage de la peinture.


Mauvais choix de peinture

Outre la teinte et le pouvoir couvrant de la peinture, le type de peinture (peinture à dispersion, peinture au silicate ou peinture au latex) et le degré de brillance jouent également un rôle important dans la rénovation. La peinture utilisée pour les radiateurs dans la maison doit présenter des qualités différentes de celles d'une peinture pour carrelage, par exemple. Mais les conseillers des magasins spécialisés se feront un plaisir de vous aider. 

Mauvais ruban adhésif

Le choix du ruban adhésif approprié est déterminant. La force d'adhérence ne doit être ni trop faible, ni trop forte. 


Peinture incorrecte des bords

Les bords et les angles doivent être préalablement peints proprement à l'aide d'un pinceau. Les professionnels parlent dans ce cas de « dégagement des bords ». Pour cela, il convient d'utiliser un pinceau coudé et un petit rouleau à peinture.


Application irrégulière de la peinture

Imprégnez correctement le rouleau de peinture et passez-le bande par bande. Travaillez en mode mouillé sur mouillé et ne déplacez le rouleau que d'une demi-bande au maximum. Passez ensuite le rouleau en travers pour obtenir une application uniforme de la peinture. Passez rapidement le rouleau sur les grandes surfaces et ne faites pas de longues pauses entre deux passages.


Absence de masquage ou masquage insuffisant/incorrect

Il est plus qu'ennuyeux de voir son nouveau sol ou ses beaux meubles recouverts de taches de peinture après des travaux de rénovation. Pourtant, il est facile de protéger les meubles et les objets d'ameublement avec du film plastique ou du papier journal. Ces matériaux ne conviennent au sol que si la zone n'est pas accessible. Le sol de la zone de travail doit être protégé avec une bâche de protection en rouleau.  


Ne pas éliminer aussitôt les gouttes de peinture

Les gouttes de peinture fraîches s'éliminent souvent facilement, rapidement et sans laisser de traces. Une fois sèches, elles peuvent toutefois poser problème, en particulier lorsqu'elles sont tombées sur des surfaces sensibles qui n'ont pas été suffisamment protégées. 



Aides pratiques pour le peintre

  • Pinceaux pour radiateurs

  • Pinceaux plats

  • Film de masquage

  • Papier de protection

  • Spatules

  • Rouleau de peinture