1. Guides et conseils
  2. Maison & loisirs
  3. Rénovation
  4. Rénovation électrique

Rénovation électrique » Travaux d'électricité à réaliser soi-même

Les travaux de peinture ou de tapisserie liés à une rénovation peuvent être réalisés sans difficulté par n'importe qui dans toute la maison. Les compétences techniques requises sont assez simples. Un peu de pratique et d'expérience garantissent rapidement des résultats parfaits. 

Mais que faire lorsqu'il faut débrancher et démonter une applique murale ou un plafonnier pour peindre ou tapisser ? Et que faire lorsqu'une vieille prise secteur bouge et ne fait plus correctement contact ? 

De plus, lors de travaux de rénovation, on souhaite souvent déplacer une prise électrique existante sur le mur ou en installer une supplémentaire. Dans ce cas, cela est tout à fait judicieux. En effet, les fentes nécessaires pour le câble et les gaines peuvent être immédiatement rebouchées avec du plâtre et recouvertes de peinture ou de papier peint.

Mais les bricoleurs ambitieux sans formation spécialisée peuvent-ils le faire eux-mêmes ou faut-il faire appel à des professionnels qualifiés ? Nous vous expliquons ce que la loi autorise et ce qu’il vaut mieux éviter de faire. 

Les novices peuvent-ils installer un plafonnier ?
  • Cadre juridique des installations électriques

  • Quels travaux électriques sont faisables par les particuliers ?

  • Quels travaux électriques ne sont pas faisables par les particuliers ?

  • Responsabilités et couverture d'assurance

  • Mandater un professionnel ou réaliser soi-même les travaux électriques ?

  • Questions fréquentes relatives à la rénovation électrique



Cadre juridique des installations électriques

En se rendant au rayon électricité d'un magasin de bricolage, on trouve des rayons entiers d'interrupteurs, de prises, de câbles, de fusibles, d'ampoules et bien plus encore. Cela donne inévitablement l'impression que toute personne ayant déjà entendu parler de phase, de neutre et de terre peut, lors de travaux de rénovation, bricoler et raccorder l'installation électrique à sa guise. 

Mais c'est hélas une idée fausse. En effet, en Suisse, le métier d'électricien fait partie des corps de métier soumis à autorisation. De plus, il nécessite d'être titulaire d'un brevet de maîtrise et fait partie des corps de métier à risque. 

Le règlement sur le raccordement au réseau basse tension s'applique

mesurer la tension secteur à une prise murale

Bien qu'une tension secteur de 230 V ou 400 V semble assez élevée pour les profanes par rapport aux tensions des piles ou batteries rechargeables, les spécialistes parlent, dans le cadre des installations domestiques, d’un réseau basse tension. En effet, dans le domaine des réseaux électriques, il existe d’autres niveaux de tension pouvant atteindre 380 kV (380 000 V). 

Les relations entre les fournisseurs d'énergie et les consommateurs d'électricité sont régies par l'ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT). L'article 13 stipule clairement que les travaux liés aux installations électriques ne peuvent être effectués, outre l'exploitant du réseau, que par une entreprise d'installation figurant dans le répertoire des installateurs de l'exploitant du réseau. 

Sont exclus de cette disposition les travaux d'entretien qui doivent être effectués sur les installations de mesure (compteurs électriques). Toutefois, cette exception ne constitue pas un blanc-seing pour les non-spécialistes. En effet, l'OIBT stipule clairement que tous les travaux d'installation, d'extension, de modification et d'entretien doivent être réalisés conformément à la législation en vigueur et aux règles de l'art généralement reconnues. Et, en fin de compte, seuls les professionnels sont en mesure de le faire, car leur formation leur confère les connaissances techniques nécessaires concernant les normes DIN et les prescriptions VDE à respecter. 



Quels travaux électriques sont faisables par les particuliers ?

En vertu de l'ordonnance sur les installations à basse tension mentionnée ci-dessus, tous les travaux pouvant être effectués par des non-professionnels dans le cadre d'une rénovation électrique sont autorisés. Il s'agit en fin de compte de toutes les activités pouvant être réalisées en toute sécurité par contact. La sécurité par contact fait ici référence au contact avec des éléments sous tension tels que les fils, les câbles électriques ou les bornes. 

N'importe qui peut changer une ampoule

Parmi les opérations sans contact, on peut citer, par exemple, le branchement d'un appareil électrique sur une prise de courant. Le remplacement d'ampoules est également autorisé, à condition que l'alimentation électrique ait été préalablement coupée. 

Il en va de même pour la réenclenchement d'un disjoncteur automatique ou d'un disjoncteur différentiel, si celui-ci s'est déclenché auparavant. Toutefois, si un appareil ou une installation électrique vétuste dans la maison est défectueux et provoque ainsi le déclenchement répété du disjoncteur automatique ou du disjoncteur différentiel, un professionnel doit intervenir pour réparer le problème. 

Le démontage des plafonniers est également autorisé pour les non-initiés, à condition qu'un professionnel ait préalablement déconnecté le luminaire du réseau électrique. 

Même dans le cadre de travaux d'installation de grande envergure, les non-spécialistes en électricité peuvent apporter une aide précieuse et ainsi réaliser de réelles économies. Cela comprend notamment des tâches telles que : 

  • Réaliser des saignées dans les murs
  • Poser des gaines pour les nouveaux câbles
  • Poser les câbles dans les gaines
  • Installer des prises encastrées
  • Installer des répartiteurs
  • Effectuer les travaux de montage

Afin que les résultats des travaux de rénovation électrique à réaliser répondent aux exigences actuelles, ceux-ci doivent toujours être effectués en étroite collaboration avec l'électricien compétent. Cela permet de garantir que les travaux sont effectués correctement et en toute sécurité, et que le matériel approprié est utilisé. 



Quels travaux électriques ne sont pas faisables par les particuliers ?

Dès lors que les travaux à effectuer dans le cadre de la rénovation de l'installation électrique ne peuvent plus être réalisés en toute sécurité, ils doivent impérativement être confiés à des professionnels. 

Les luminaires ne doivent pas être raccordés par des personnes non qualifiées

À proprement parler, il n'est d'ailleurs pas légalement autorisé que des novices déconnectent les luminaires du réseau électrique lors de travaux de rénovation, puis les reconnectent une fois ceux-ci terminés.   

Enfin, après la reconnexion, il convient de vérifier le bon fonctionnement du raccordement du plafonnier. Cela ne concerne toutefois pas uniquement la fonction d'éclairage de base de la lampe.

Il faut également vérifier si, pour les luminaires à boîtier métallique, le conducteur de protection requis fonctionne correctement et si, en cas de défaillance, la protection prescrite est ainsi assurée. Pour cela, il faut disposer d'appareils de mesure que tout le monde ne possède pas.



Responsabilités et couverture d'assurance

Jusqu'au disjoncteur de raccordement domestique, c'est l'exploitant du réseau ou le fournisseur d'électricité régional qui est responsable de la conformité et de la sécurité de l'installation électrique. 

Les défauts dans l'installation électrique peuvent avoir des conséquences catastrophiques.

Le propriétaire de la maison ou de l'appartement est responsable de l'installation électrique située en aval du disjoncteur de raccordement.  

C'est pourquoi il convient de faire preuve de prudence. En effet, une installation électrique défectueuse ou mal réalisée peut entraîner une surtension, un court-circuit, un feu de câbles ou un choc électrique. 

Si, en outre, il s'avère que le défaut de l'installation a été causé par une personne non qualifiée, la couverture d'assurance est souvent annulée. 

C'est pourquoi il convient de bien réfléchir avant de décider de réaliser soi-même les travaux de rénovation électrique à venir ou de les confier à un électricien qualifié. 



Mandater un professionnel ou réaliser soi-même les travaux électriques ? 

 Les dispositions légales, les domaines de responsabilité précis et les conditions d'assurance défissent clairement la situation en matière d'installation électrique : les personnes non qualifiées ne doivent pas intervenir entre le réseau électrique et la prise de courant. Même le remplacement d'un interrupteur ou d'une prise de courant, ainsi que le raccordement d'un plafonnier ou d'une applique murale, sont interdits. 

Le raccordement des prises de courant ne doit être effectué que par des professionnels

Malheureusement, dans la pratique, les choses se passent très souvent autrement. En effet, soit les professionnels n’ont pas le temps de s’occuper de ces petits travaux peu lucratifs, soit les frais élevés liés au déplacement et à la main-d’œuvre découragent beaucoup de gens, si bien qu’aucune commande n’est passée.  

C’est alors souvent par nécessité que l’on intervient soi-même lors de travaux de rénovation. En effet, brancher une nouvelle prise, remplacer un interrupteur ou installer une lampe sont en principe des tâches assez simples à réaliser. 

Toutefois, les personnes qui entreprennent ce genre de travaux doivent savoir exactement ce qu’elles font. Elles doivent également être conscientes qu’elles assument l’entière responsabilité de leurs actes. 

Dans les logements locatifs, il convient de vérifier avant l'emménagement s'il manque une prise de courant quelque part, car il incombe alors au propriétaire d'y remédier. Toute modification ultérieure de l'installation électrique, ainsi que la prise en charge des frais occasionnés, doivent être clarifiées avec le propriétaire avant l'exécution des travaux. 



Questions fréquentes relatives à la rénovation électrique

Peut-on retirer les caches des prises électriques pour poser du papier peint ?

Le fait de dévisser un cache de prise électrique ne constitue pas, en soi, une intervention directe sur l'installation électrique du bâtiment. Cependant, avant de retirer le cache, il faut couper l'alimentation électrique de la pièce concernée et vérifier l'absence de tension. Il faut également s'assurer que, pendant les travaux de rénovation, le courant ne soit pas réactivé par inadvertance par d'autres personnes. Il faut également veiller à ce que, lors de la rénovation, ni la peinture ni la colle à papier peint ne pénètrent dans la prise électrique ouverte, ce qui pourrait entraîner des dysfonctionnements.   


Peut-on retirer les caches des interrupteurs pour poser du papier peint ?

Pour les caches d'interrupteurs, la situation est similaire à celle des prises électriques. Étant donné que seul le cadre en plastique est retiré, cela ne constitue pas, d'un point de vue juridique, une intervention sur l'installation électrique. Cependant, les mêmes mesures de sécurité doivent être prises pour les interrupteurs que pour les prises électriques. 
 

Une prise murale supplémentaire ou une multiprise ?

Les multiprises permettent d'alimenter plusieurs appareils à partir d'une seule prise secteur. Il faut toutefois tenir compte de la puissance des appareils branchés. Même si la multiprise est à la pointe de la technologie, la puissance maximale ne doit pas dépasser 3 680 W (230 V x 16 A). De plus, tous les appareils sont raccordés à un même circuit électrique et à un même fusible. Cela peut rapidement poser des problèmes. Si les installations et appareils électriques raccordés nécessitent une telle puissance, la meilleure solution technique serait de faire installer des prises murales supplémentaires, qui seraient alors protégées par des fusibles séparés.



Aides pratiques pour les travaux électriques

  • Appareils de mesure

  • Testeurs de tension

  • Appareillage

  • Câbles d'installation

  • Boîtes de dérivation et d'interrupteur

  • Bornes de raccordement

  • Pinces VDE

  • Jeux d'outils pour électricien

  • Appareils de détection de câbles