Lien direct
  • Conrad
  • Mon compte

    Se connecter / S'enregistrer

  • Panier

  • Livraison gratuite & 10 % de remise sur presque tout % Livraison gratuite & obtenez 10 % de remise %
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Conseils

Ecrans de projection » modèles manuels et électriques

Vous souhaitez faire de votre soirée cinéma un moment inoubliable grâce à un vidéoprojecteur ? Ou vous souhaitez marquer des points lors de votre prochaine présentation avec un projecteur moderne ? Dans les deux cas, vous ne devez pas diriger votre vidéoprojecteur vers un mur vide, mais utiliser un écran de projection. Que dois-je prendre en compte pour un écran de projection ? Les modèles motorisés sont-ils meilleurs ?

Que signifient les termes « tension » et « facteur de gain » ? Vous trouverez toutes les réponses dans notre guide. 

  • Quelle est la composition des écrans de projection pour vidéoprojecteurs ?

  • Quels sont les différents types d'écrans de projection pour vidéoprojecteurs ?

  • Quels sont les autres critères d'achat importants pour les écrans de projection ?

  • FAQ – Questions fréquentes sur les écrans de projection pour vidéoprojecteurs

Ecran de projection sur cadre dans une salle de conférence


Quelle est la composition des écrans de projection pour vidéoprojecteurs ?

Un écran de projection est une toile spéciale qui est suspendue et sert de support sans plis pour les projections. L'écran de projection peut être composé de différents matériaux. 

PVC

Les toiles bon marché sont fabriquées en PVC, car ce matériau est peu coûteux et relativement léger. Leur faible poids rend ces écrans de projection très mobiles. Cependant, avec un poids d'environ 400 grammes par m², ces toiles sont si fines qu'elles ont tendance à se froisser, ce qui peut nuire au plaisir de la HD. 

Tissu polyester

Le polyester est le matériau de choix pour une utilisation dans votre home cinéma. Avec un grammage d'environ 500 g/m², ce tissu est plus résistant tout en restant suffisamment léger pour une utilisation mobile. 

 

Fibres de verre

Un écran de projection dont le tissu de base est imprégné de fibres de verre est la solution optimale pour obtenir les meilleures images, de la HD à la 4K en passant par la 3D. Les écrans en fibres de verre sont destinés principalement à un usage professionnel. Avec un grammage de 600 g/m², ils sont relativement lourds. 



Quels sont les différents types d'écrans de projection pour vidéoprojecteurs ?

Outre la qualité du tissu de la toile, le mécanisme utilisé pour dérouler l'écran de projection et fixer la surface de projection joue également un rôle essentiel. On distingue les types suivants :

Ecran de projection enroulable

Il présente l'avantage de pouvoir être enroulé lorsqu'il n'est pas utilisé, ce qui permet de la ranger de manière compacte. Pendant l'utilisation, une barre de lestage située à l'extrémité inférieure garantit une surface de projection lisse.

L'écran enroulable est destiné classiquement aux particuliers ou aux présentations de bureau et peut se présenter en deux formes : à enroulement et déroulement manuels ou à commande électrique. Un écran à enroulement électrique est également appelé écran motorisé. 

Ecrans de projection motorisés

Pour une utilisation occasionnelle, il n'y a aucun problème à dérouler un écran à la main, mais les écrans motorisés sont plus pratiques et préservent mieux le matériel. Le moteur permet d'ouvrir et de fermer le store proprement à l'aide d'une télécommande. Cependant, le fonctionnement électrique nécessite une prise de courant à proximité de l'écran motorisé. 

Écran enroulable pour montage mural ou au plafond

Ecran de projection fixe sur cadre

Toile de projection sur cadre pour montage mural

L'écran de projection sur cadre ressemble visuellement à un tableau blanc et est principalement utilisé dans les établissements scolaires et les salles de conférence. L'écran est solidement fixé dans un cadre, ce qui crée une surface particulièrement rigide pour la projection du vidéoprojecteur. Le cadre est fixé au mur, de sorte que l'écran de projection reste en place dans la pièce. Selon la taille souhaitée, ces modèles occupent plus ou moins d'espace. 


Ecran de projection à cadre pliable

Toile de projection à cadre pliable

Comme alternative à l'écran à cadre fixe, l'écran à cadre pliable peut être monté et démonté en quelques gestes sans outils. Pour cela, on utilise un cadre enfichable et une toile d'écran avec des boutons-pression. Le cadre est monté à la hauteur souhaitée à l'aide de pieds et la toile est fixée à l'aide des boutons. 
 


Ecran de projection sur trépied

Toile de projection pour positionnement mobile dans la pièce

Alors que l'écran enroulable classique et l'écran sur cadre sont destinés à être utilisés dans une pièce, l'écran sur trépied offre la meilleure solution mobile. La toile est enroulée dans une mallette de transport, se déroule à la main et se fixe à l'extrémité supérieure. 
 


Ecran de projection à poser sur table

Ecran de projection 50 pouces pour table

Un écran de projection particulièrement petit peut être utilisé comme écran mobile pour les endroits offrant peu d'espace. En raison de ses dimensions, la surface de projection est ici relativement limitée. Les modèles de table et sur trépied étant des écrans mobiles, le projecteur choisi doit également être compact et léger.
 


Ecran tendu

Écran tendu motorisé, installé dans le salon

Les écrans tendus sont des modèles spéciaux qui combinent les avantages d'un écran motorisé enroulable et d'un écran à cadre. Ils sont équipés d'un système de tension latéral à câbles qui offre une surface aussi lisse que celle des modèles à cadre, tout en permettant de ranger l'écran de manière peu encombrante grâce à son système à enrouleur et à son moteur. 



Quels sont les autres critères d'achat importants pour les écrans de projection ?

Outre les caractéristiques mentionnées, veillez également aux trois aspects suivants :

Facteur de gain

Le facteur de gain correspond à la capacité de réflexion de l'écran. On parle également de facteur de luminance. Le facteur de gain indique l'intensité avec laquelle l'écran peut réfléchir la lumière émise par le projecteur. Plus cette valeur est élevée, plus l'écran peut être utilisé à la lumière du jour. Un facteur de gain de 1,0 est considéré comme standard, 1,5 est mieux et pour une utilisation à la lumière du jour, le facteur de gain doit être de 2,0. 


Diagonale d'image

Elle est en général exprimée en pouces et commence à partir de petites tailles telles que 39 pouces, mais peut également englober de grands écrans de projection pouvant atteindre 300 pouces. 


Type de montage

Le montage diffère selon le type d'écran de projection choisi. Outre les modèles sur pied et à cadre pliable, il existe des écrans à fixer au mur ou au plafond. Les écrans encastrés au plafond sont très appréciés, car ils s'intègrent parfaitement au plafond.

Ecran de projection dans la salle de réunion


FAQ – Questions fréquentes sur les écrans de projection pour vidéoprojecteurs

Quelle doit être la taille d'un écran de projection ?

Qu'il s'agisse d'un modèle à commande manuelle ou d'un écran motorisé, la taille de la surface d'image doit être adaptée à la pièce. À titre indicatif, la largeur de l'écran doit correspondre à la moitié de la distance entre l'écran et les sièges. Si les sièges sont placés à trois mètres de l'écran, par exemple, celui-ci ne doit pas dépasser 1,5 mètre de large. Le format d'image à régler sur le projecteur dépend de vos préférences. Aujourd'hui, la plupart des films sont au format 16:9. 


Peut-on utiliser un vidéoprojecteur sans écran ?

Pour visionner des films en Full HD ou 4K, un vidéoprojecteur doit prendre en charge ces résolutions élevées. Cependant, un vidéoprojecteur ne peut pas exploiter tout son potentiel si les films sont projetés sur une surface inadaptée. Le mur de votre salon n'est pas le meilleur choix, car les images du projecteur ne sont pas reflétées sur un mur uni, ce qui nuit à la qualité HD et aux contrastes. Si toutefois vous n'avez pas d'autre choix, optez si possible pour un mur entièrement libre et blanc.


Qu'est-ce qu'un écran acoustique ?

Pour que l'image du projecteur soit mise en valeur, la toile de l'écran doit avoir un dos aussi opaque que possible. Si le système audio est situé derrière l'écran, les minuscules perforations de la toile d'un écran acoustique garantissent que le son surround est toujours bien mis en valeur.
 

À quoi sert une marge noire ?

À proprement parler, il s'agit de la marge arrière. Il s'agit de la partie de l'écran qui se trouve au-delà de la surface de projection proprement dite et qui est en général noire pour permettre une délimitation visuelle. La marge sert à faciliter l'alignement vertical afin que la toile soit bien droite. 

%seoprefootercolumns%
  • Livraison gratuite dès CHF 200.– TVA incluse
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
Aujourd'hui, LIVRAISON GRATUITE** – Commandez maintenant sans frais de port !

**Valable sur tout l'assortiment pour toute commande avec livraison standard.