Tous les produits
Nos meilleures ventes
Am häufigsten gekauft
Produits les mieux notés
Top bewertete Produkte
Conseils
Travailler sur ordinateur, tenir des réunions ou déjeuner à midi : les systèmes d'éclairage radiocommandés fournissent une ambiance lumineuse adaptée à chaque occasion et à chaque humeur. Nous vous présentons quatre exemples d'application montrant comment éclairer intelligemment votre magasin et vos locaux d'entreprise - que vous soyez propriétaire ou locataire - avec des systèmes d'éclairage domotiques.
Lorsque vous conduisez la voiture pour entrer dans le parking de votre entreprise le matin, les lumières s'allument au niveau de l'entrée, dans le couloir et dans les bureaux – activées par les données de géolocalisation de votre smartphone transmises par Internet. L'éclairage connecté permet de commander l'éclairage de façon pratique, efficace, économe en énergie et écologique.
Un éclairage adapté aux besoins améliore le bien-être au travail tout en préservant votre budget. D'une simple pression du doigt, vous pouvez régler l'éclairage en fonction de l'heure de la journée depuis n'importe quel endroit du bâtiment – même à l'extérieur. Ainsi l'éclairage extérieur ou de vitrine ne se déclenche qu'à la tombée de la nuit et s'allume à une heure fixe. Par ailleurs, vous mesurez la consommation d'énergie.
Commencez la journée de travail avec une douce lumière du jour du couloir à votre bureau, menez des réunions sous une lumière claire et tonique et savourez votre pause de l'après-midi sous une lumière chaude. À l'aide d'une commande vocale, vous faites varier la lumière pour obtenir une luminosité agréable et la tonalité souhaitée.
Un éclairage à commande intelligente se caractérise par un faible coût de montage et d'installation. Les systèmes d'éclairage connecté sont facilement extensibles et évolutifs : les nouvelles lampes et ampoules LED sont compatibles avec de nombreux systèmes et inclus dans le réseau intelligent en quelques gestes. Les lampes LED connectées sont compatibles avec de nombreux systèmes.
Les salles affectées à un groupe sont commandées de façon simultanée par un interrupteur radio, une télécommande manuelle ou une application sur votre smartphone ou bien de façon automatisée par programmation horaire ou détecteur de mouvement. Des scénarios d'éclairage préconfigurés et extensibles individuellement créent un confort agréable 24 heures sur 24.
Les scènes d'éclairage permettent non seulement d'économiser du temps et de l'énergie, mais aussi de renforcer votre sécurité. Pour les urgences, intégrez l'éclairage intelligent à votre programme d'alarme via le panneau de commande domotique. Si un capteur de contact ou un détecteur de mouvement déclenche l'alarme, la lumière s'allume dans tout la bâtiment et à l'extérieur à la luminosité maximale. Cela dissuade et éloigne les intrus mais attire l'attention des voisins et des passants.
De nombreux projets d'éclairage intelligent peuvent être réalisés sans grand investissement. Les exemples suivants montrent comment utiliser l'éclairage intelligent dans vos pièces.
Situation de départ : La maison de vacances près de la Mer du Nord est la fierté de la famille. Vous l'utilisez souvent ou la louez à des vacanciers. Les propriétaires cherchent une solution à deux problèmes : Pour éviter les cambriolages, la lumière doit être allumée et éteinte de manière aléatoire pendant votre absence. Et il arrive encore que des membres de la famille et des hôtes oublient d'éteindre les lumières à leur départ et la lumière reste allumée pendant des semaines.
Solution : Le remplacement de l'éclairage existant par des lampes LED connectées répond à ces deux souhaits. Ainsi, les lumières s'allument alternativement dans les différentes pièces et sur la terrasse et personne n'a l'impression que le bâtiment est inoccupé depuis longtemps. En éclairant les différentes pièces à des intervalles imprévisibles, on créé l'illusion que quelqu'un se déplace dans la maison.
Grâce à un pont comme station de base ou par le WiFi, les ampoules intelligentes, les spots et rubans LED sont connectés au routeur WiFi. L'éclairage peut également être configuré, contrôlé et allumé via l'application sur le smartphone ou par Internet depuis la résidence principale. Les interrupteurs d'éclairage de la maison de vacances restent en position "ON" lors du départ. Ainsi, les propriétaires peuvent contrôler à tout moment depuis leur domicile si des lampes sont éventuellement encore allumées à la Mer du Nord et les éteindre à distance.
Une fois configurés dans l'application pour le système d'éclairage ou par la centrale domotique, les processus d'éclairage simulés s'exécutent de façon automatique. Pour dissuader les cambrioleurs, le générateur aléatoire se base sur le calendrier astronomique. De ce fait, la simulation de présence commence en temps voulu au coucher du soleil. Les résidents fixent la fin de la simulation à l'heure à laquelle ils se couchent habituellement, par exemple 23h30 du lundi au vendredi et 0h30 le week-end. L'éclairage du jardin peut rester allumé une demi-heure supplémentaire. Une variation commutable de 30 ou 45 minutes rend l'éclairage imprévisible pour les personnes extérieures.
L'impression de présence est renforcée lorsque, en plus de l'éclairage, les volets roulants sont commandés automatiquement par la centrale domotique.
Situation de départ : Une grande salle de conférence doit être transformée en bureau pour deux employés. De nouveaux interrupteurs doivent être installés pour que les deux collègues puissent actionner les plafonniers sans avoir à se déplacer jusqu'à la porte. Cependant, le gérant ne souhaite pas faire réaliser des travaux importants sur l'installation électrique. Le bureau doit être prêt à être occupé le plus rapidement possible. Une variante simple et rapide est nécessaire.
Solution : Les ampoules LED connectées peuvent être commandées de manière pratique, sans fil et sans installation grâce à des interrupteurs radio plats qui se collent n'importe où sur le mur, sur des meubles ou des portes en verre. Les lampes et les interrupteurs sont reliés entre eux via le pont ou la centrale sans fil et au WiFi.
Tout d'abord, les lampes du système d’éclairage de la salle sont rapidement remplacées par des lampes connectées. Les interrupteurs radio d’éclairage fonctionnent à piles et se placent avec des pastilles adhésives sur le mur ou des tapisseries – et s’enlèvent à tout moment avec précaution pour ne pas endommager le support.
Une seule pression permet d’éteindre ou d’allumer la lumière, une pression prolongée permet de faire varier l’éclairage. En complément du plafonnier, d'autres lampes intelligentes peuvent être intégrées si nécessaire, par exemple des lampes de bureau ou un lampadaire dans un coin sombre.
Situation de départ : Le bâtiment de l'entreprise, construit il y a une dizaine d'années, est équipé d'interrupteurs à bascule simples et doubles de haute qualité provenant de la gamme d'une marque réputée. Le bâtiment va maintenant recevoir un système intelligent de contrôle de l'éclairage qui pourra être commandé entièrement par les interrupteurs à bascule existants. Aucune modification des lampes et ampoules n’est souhaitée.
Solution : L'installation économique d'actionneurs radio est pratique pour allumer, éteindre et varier l'intensité lumineuse des plafonniers, des appliques murales et des lampadaires tout en conservant les anciens interrupteurs bouton et à bascule. L'actionneur rend les interrupteurs de marque classiques intelligents. Il sert d'émetteur et de récepteur, active, désactive, fait varier l'intensité de la lumière et permet également de sélectionner des scénarios lumineux.
Les adaptateurs conçus par ou pour les marques Gira, Kopp, Mertens, Jung, Düwi, Berker ou Busch-Jaeger assurent une compatibilité totale. Les actionneurs destinés à commander l'éclairage sont connectés à l'unité centrale domotique associée, avec laquelle ils sont compatibles, et peuvent être contrôlés via l'application du système.
Les interrupteurs encastrés se connectent aux interrupteurs d’éclairage de chaque pièce sans avoir à poser de nouveaux câbles. Après avoir retiré le cadre existant et l’interrupteur à bascule, l’actionneur de commande est monté simplement dans la boîte encastrée. Ensuite, le cadre et l’interrupteur à bascule sont remis en place.
À titre d'alternative, en cas d'espaces restreints dans les boîtes encastrées, il suffit de placer des actionneurs de commande radio compacts pour une installation cachée dans des boîtes de jonction et d'interrupteur avec des connexions pour des boutons classiques. Ils servent de relais et conviennent également pour convertir des interrupteurs à plusieurs bascules. Même les interrupteurs à bascule et les interrupteurs à croix peuvent être associés à des actionneurs radio correspondants. Les variateurs ne peuvent pas être installés ultérieurement, mais ils peuvent facilement être remplacés par des actionneurs de variation sans fil ou des interrupteurs à simple bascule avec des actionneurs de commande radio et ainsi être associés au réseau intelligent. Le bouton-poussoir sert alors également de variateur d'intensité.
Après le montage, l’actionneur de commande se trouve en mode d’apprentissage et s’associe au système domotique par la fonction “ajouter l’appareil”. Si l’interrupteur est intégré avec succès, les fonctions souhaitées peuvent lui être affectées dans l’application, par exemple la connexion aux détecteurs de mouvements, des programmes horaires personnalisés ou des programmes d’ambiances.
Situation de départ : Le gérant d’une petite entreprise souhaite doter ses locaux d'entreprise récemment rénovés d’un système automatisé du bâtiment avec commande centralisée. Grâce à la commande d’éclairage domotique sans fil, l’éclairage entre en interaction avec les stores, les volets roulants et les capteurs du système d’alarme.
Solution : L’intégration de l’éclairage dans un système intelligent complet offre au gérant un large éventail d'options d'automatisation. En raison de la rénovation récente, les mesures structurelles ou les modifications de la distribution électrique ne sont pas autorisées. Le choix se porte donc sur un système domotique radio, grâce auquel les capteurs et les actionneurs communiquent sans fil entre eux. Des solutions radio ont maintenant atteint un tel niveau de maturité que plus rien ne s'oppose à une automatisation complète sans bus système ni décapage.
Il existe des systèmes sans fil avec ou sans installation dans la distribution électrique. Les systèmes domotiques sans fil et sans actionneur dans des boîtes encastrées ou dans la boîte à fusibles s’installent plus facilement et s’enlèvent aussi rapidement, par exemple lors d’un déménagement.
Les deux variantes sont adaptées au bâtiment - le gérant opte pour un système avec des actionneurs dans le boîtier de commande et dans certains boîtiers. De ce fait, les interrupteurs d’éclairage existants au sous-sol et aux étages supérieurs s’intègrent au confort domotique (pour en savoir plus, voir l’exemple 3). Les autres lampes sont remplacées par des ampoules LED intelligentes pour obtenir des coloris et des ambiances lumineuses personnalisées.
Il faut en premier lieu planifier les besoins : La centrale sans fil du système domotique est placée à proximité du routeur WiFi. Dans la cage d’escaliers, au premier étage et à l’extérieur, les ampoules Philips Hue remplacent les ampoules halogènes E27 et E14 ainsi que les spots GU10. Les lampes Hue sont compatibles avec de nombreux systèmes. Deux anciennes lampes art déco peuvent alors être commandées par des connecteurs radio. Les escaliers et le couloir reçoivent des détecteurs de mouvement. Les interrupteurs d’éclairage à l’étage supérieur et au sous-sol sont équipés d’actionneurs encastrés sans fil. Les contacts de porte et fenêtre sécurisent les accès au sous-sol et au rez-de-chaussée. D’autres composants intelligents sont les détecteurs de fumée connectés, les actionneurs sans fil des volets roulants, une sirène d’alarme sans fil et un clavier d’accès sans fil à proximité de la porte d’entrée.
Le jeu en vaut la chandelle. Au lieu d'avoir différentes applications de commande individuelles pour l’éclairage connecté, la protection ou le système d’alarme, il existe une application commune sur le smartphone, qui permet à la Direction et à d’autres responsables de contrôler l’ensemble du bâtiment. En interaction avec les composants, il est ainsi possible de réaliser des tâches plus complexes sont réalisables, par ex. “éteindre la lumière et activer l’alarme en quittant le bâtiment” ou “l’extinction automatique à 20h de l’éclairage du jardin, la fermeture des volets roulants de la terrasse et activation de l’alarme seulement si la porte de la terrasse n’est pas ouverte“.