1. Start
  2. Ratgeber & Beratung
  3. Industrie 4.0
  4. Lichttechnik Fachbegriffe

Lichttechnik » Lichttechnische Fachbegriffe und deren Bedeutung

Aktualisiert: 27.02.2024  |  Lesedauer: 10 Minuten

Speziell in der dunklen Jahreszeit ist Licht ein wichtiges Thema. Das gilt sowohl am Arbeitsplatz als auch im privaten Umfeld. Aber Licht ist nicht gleich Licht. Da gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede und nicht immer ist das Ergebnis einer Beleuchtung so, wie sich das die betreffenden Personen im Vorfeld oder bei der Planung vorgestellt haben.

Um das zu vermeiden, geben sich Hersteller und Händler die größte Mühe, die Eigenschaften der jeweiligen Lampen und Leuchtmittel bei der Produktauslobung und in den technischen Daten genau zu beschreiben. Leider werden dabei unterschiedliche Fachbegriffe verwendet, die manchmal mehr verwirren als sie weiterhelfen. Oder es ist absolut unklar, was mit einer Angabe, wie z.B. RA < 95 genau gemeint ist.

Leuchtmittel

Darum haben wir uns entschlossen, Licht ins Dunkel zu bringen und einige Grundbegriffe der Lichttechnik ein wenig genauer zu beleuchten.

  • Was ist Licht?

  • Was zeichnet Sonnenlicht aus?

  • Was ist der Lichtstrom?

  • Was ist die Farbtemperatur?

  • Was ist die Lichtstärke?

  • Was ist die Beleuchtungsstärke?

  • Was ist die Leuchtdichte?

  • Was ist die Lichtausbeute?

  • Was ist der Farbwiedergabeindex?

  • Künstliche Lichtquellen – echte Alternativen zur Sonne?



Was ist Licht?

Licht ist eine elektromagnetische Strahlung mit einem bestimmten Frequenzbereich, die vom menschlichen Auge wahrgenommen werden kann. Die elektromagnetische Strahlung ist eine sich räumlich ausbreitende Schwingung (Welle), die aus gekoppelten elektrischen und magnetischen Feldern besteht. Dazu zählen Radiowellen, Mikrowellen, Wärmestrahlung, Licht, Röntgenstrahlung oder auch die Gammastrahlung.

Im Gegensatz zu Schallwellen, die sich nur mit Hilfe der Luft ausbreiten können, benötigen elektromagnetische Wellen kein Medium. Deshalb können sie sich auch im luftleeren Raum ausbreiten und das Licht der Sonne schafft es somit bis zu uns auf die Erde.

Sonnenlicht an einem Sommertag

Elektromagnetische Wellen können ein sehr großes Frequenzspektrum aufweisen. Die Frequenz gibt an, wie oft ein Signal pro Sekunde hin und her schwingt. Im sichtbaren Spektrum der elektromagnetischen Strahlung beträgt die Frequenz rund 384 bis 789 Teraherz (THz). Ein Teraherz entspricht 1 x 1012 oder 1.000.000.000.000 Schwingungen pro Sekunde.

Da sich elektromagnetische Wellen, und somit auch das Licht, mit knapp 300.000 km pro Sekunde ausbreiten, kann von der Frequenz die Wellenlänge abgeleitet werden. Bei 300.000 Schwingungen pro Sekunde (Hz), wäre die Wellenlänge rund 1 km lang. Die Wellenlänge des sichtbaren Lichtes liegt aufgrund der extrem hohen Frequenz zwischen 380 und 780 Nanometer (nm). Ein Nanometer ist der tausendste Teil eines Mikrometers (µm), der wiederum der tausendste Teil eines Millimeters (mm) ist. Ein Nanometer ist also der milliardste Teil eines Meters (1nm = 10-9 m). 

Je nach Wellenlänge der elektrischen Strahlung, nimmt das menschliche Auge unterschiedliche Farben wahr. Die untere Grenze beim sichtbaren Licht, also die Schwingung mit der niedrigsten Wellenlänge und der höchsten Frequenz, liegt bei 380 nm bzw. 789 THz. Für das menschliche Auge ist das die Farbe Violett. Die obere Grenze liegt bei 780 nm bzw. 384 THz und entspricht der Farbe Rot. Die anderen Spektralfarben, die das menschliche Auge wahrnimmt, liegen zwischen den beiden angesprochenen Grenzen. Die verschiedenen Farben unterscheiden sich lediglich durch die Wellenlänge.

Spektrum des sichtbaren Lichtes
FarbeWellenlängenbereichFrequenzbereich
Violett380 nm - 420 nm789 THz - 714 THz 
Blau420 nm - 490 nm714 THz - 612 THz
Grün490 nm - 575 nm612 THz - 521 THz
Gelb575 nm – 585 nm521 THz - 512 THz
Orange585 nm - 650 nm512 THz - 461 THz
Rot650 nm - 780 nm461 THz - 384 THz

Die Bereiche außerhalb des sichtbaren Spektrums werden als Infrarot (IR) und Ultraviolett (UV) bezeichnet. Viele handelsübliche Kameras liefern zum Teil auch noch im Infrarotbereich gute Bilder. Um die Bildqualität und die Sichtweite der Kameras zu erhöhen, werden sie oft noch mit zusätzlichen IR-LEDs ausgestattet.



Was zeichnet Sonnenlicht aus?

Die von der Sonne ausgehende Strahlung hat ihre größte Intensität im Bereich des sichtbaren Lichts. Allerdings sind die Anteile der verschiedenen Frequenzen und somit auch die Lichtfarben unterschiedlich stark ausgeprägt. Der Grund dafür ist, dass die Sonnenstrahlung in Abhängigkeit von der Wellenlänge der einzelnen Frequenzanteile mehr oder weniger stark von der Atmosphäre absorbiert wird. 

Sonnenlichtspektrum morgens und abends

Lichtspektrum Tageslicht am Morgen/Abend

Morgens und abends sind die Rotanteile wesentlich stärker ausgeprägt.


Sonnenlichtspektrum mittags

Lichtspektrum Tageslicht am Mittag

Mittags sind die Blauanteile höher, wodurch das Licht deutlich weißer wirkt.


Dieser Effekt ist zudem vom aktuellen Wetter und natürlich vom Sonnenstand, also dem Eintrittswinkel der Lichtstrahlen in die Atmosphäre, abhängig. Demzufolge ändert sich das Farbspektrum des Sonnenlichts kontinuierlich.



Was ist die Farbtemperatur?

Wie bereits aufgezeigt, ändert sich mit der Wellenlänge des Lichtes auch die Farbe, die das menschliche Auge empfindet. Wer die oben aufgeführten Tabellen und Grafiken genauer betrachtet, wird feststellen, dass kein weißes Licht zu finden ist.

Das liegt daran, dass weißes Licht (WL) ein Frequenzgemisch aus Wellen mit unterschiedlichen Wellenlängen darstellt.

Das kann sehr leicht geprüft werden, wenn weißes Sonnenlicht auf ein Prisma fällt und sich dadurch, wie bei einem Regenbogen, in seine verschiedenen Spektralfarben aufteilt. 

Lichtbrechung durch ein Prisma

Aber auch das weiße Licht der Sonne wird nicht immer als weiß empfunden. Denn je nach Sonnenstand kann das Sonnenlicht variieren und wirkt dann von bläulich über orange zu rötlich. Eine Kerze oder eine Glühbirne hingegen geben von Haus aus kein rein weißes, sondern eher ein gelbliches Licht ab. Um eine Aussage darüber treffen zu können, ob ein weißes Leuchtmittel mehr bläuliches oder eher gelbliches Licht abgibt, wird bei den technischen Daten die Farbtemperatur in Kelvin (K) angegeben. Die Skalierung bei °C und K ist identisch, nur dass 0 Kelvin dem absoluten Nullpunkt von -273,15 °C entspricht. Der Gefrierpunkt des Wassers liegt demzufolge bei 0 °C oder 273,15 K. Die Zuordnung, welche Farbe einer bestimmten Kelvin-Temperatur entspricht, beruht auf dem Plankschen Strahler. Das ist ein tiefschwarzer Hohlkörper mit einer Öffnung, der durch Erhitzen selber zum Strahler wird. Mit zunehmender Temperatur des Hohlkörpers ändert sich die Farbe der durch die Öffnung abgegebenen Strahlung von Rot über Gelb und Weiß bis hin zu Blau.    

Wichtig:
Die Farbtemperatur eines Leuchtmittels sagt also aus, ob das weiße Licht eingefärbt ist und wenn ja, in welchem Farbton. Die Farbtemperatur des Lichtes sagt aber nichts über die tatsächlich vorhandene Umgebungstemperatur in °C aus. Es wird lediglich die subjektiv wahrgenommene Wärme oder Kälte des Lichtes beschrieben.


Farbtemperaturskala

Farbtemperatur-Skala

Rötliches bzw. oranges Licht wirkt eher warm und bläuliches Licht wird als kalt empfunden. Somit hat der Farbton von weißem Licht auch viel mit dem Wohlbefinden des Menschen zu tun.

Deshalb ist es wichtig, dass im Wohnbereich und im Arbeitsumfeld die Farbtemperatur des Lichtes passt:

Im Wohn- und Essbereich sollte der Wert bei 2.700 K oder 3.000 K liegen. In Restaurants werden oft extra warmweiße Leuchten mit 2.300 K oder 2.500 K genutzt, um eine heimelige Stimmung zu erzeugen.

In öffentlichen Bereichen sowie an Arbeitsplätzen sollte die Farbtemperatur bei 4.000 K oder 5.000 K liegen. In Lagerhallen und Werkstätten sind Leuchten mit 6.500 K perfekt.


Lichtquellen und deren Farbtenperaturen

LichtquelleFarbtemperatur
Kerze1.500 K
Glühlampe2.600 K bis 2.800 K
Halogenlampe3.200 K
Leuchtstoffröhre Warmweiß bzw. Weiß3.200 K bzw. 4.000 K
Morgensonne bzw. Nachmittagssonne3.000 K bzw. 5.500 K
Bedeckter Himmel6.500 K bis 7.000 K
Blaue Stunde9.000 K bis 12.000 K


Was ist der Lichtstrom?

Lichtstärke in Lumen

Der Lichtstrom ist die sichtbare Lichtleistung pro Zeiteinheit, die eine Lichtquelle abgibt. Je heller das Licht, desto höher der Lichtstrom bzw. die Leuchtkraft. Der Lichtstrom wird in Lumen (lm) angegeben und ist eine photometrische Größe.

Photometrische Größen beschreiben das sichtbare Licht entsprechend der Helligkeitsempfindung des menschlichen Auges.

Als vor Jahren noch leistungsstarke Glühlampen im Handel erhältlich waren, war die Watt Angabe ein verständliches Indiz für die zu erwartende Helligkeit des Leuchtmittels.

Seitdem sich aber Leuchtdioden als Lichtquellen durchgesetzt haben, rückt die Lumen-Angabe wieder verstärkt in den Fokus der Kaufinteressenten.

Wichtig:

Die Lumenangabe muss immer in Verbindung mit dem Abstrahlwinkel betrachtet werden. Der Abstrahlwinkel wird in Grad angegeben und beschreibt, wie groß der Lichtkegel einer Lampe oder eines Leuchtmittel ist. Wird eine Glühbirne und ein Reflektor-Leuchtmittel mit gleicher Lumenzahl verglichen, erscheint die Glühbirne in der Leuchtkraft deutlich dunkler. Das liegt daran, dass eine Glühbirne das Licht annähernd kugelförmig verteilt und das Reflektor-Leuchtmittel hingegen die gesamte Lichtleistung in eine Richtung bündelt. Die Intensivität bzw. die Lichtstärke ist in diesem Fall bei dem Reflektor-Leuchtmittel deutlich höher.



Was ist die Lichtstärke?

Lichtstrom in Candela

Die Lichtstärke gibt an, wie groß der Lichtstrom bezogen auf einen bestimmten Raumwinkel ist. Die Lichtstärke ist ebenfalls eine photometrische Größe und wird in Candela (cd) angegeben.

Wie bereits erwähnt, ist die Intensität des Lichtes vom Abstrahlwinkel abhängig. Für die Beschreibung der Lichtstärke wird aber nicht der zweidimensionale Abstrahlwinkel, sondern der dreidimensionale Raumwinkel genutzt.

Der Raumwinkel wird in Steradiant angegeben und stellt somit die räumliche Variante des Abstrahlwinkels dar. Bei einer Kugel mit 1 m Radius ergibt ein Raumwinkel von einem Steradiant an der Kugeloberseite eine Fläche von 1 m².

Praxisbeispiel:

Eine brennende Kerze entspricht einer Lichtquelle mit einem Lichtstrom von 12 Lumen. Durch die kugelförmige Lichtausbreitung (4π Steradiant) ergibt das eine Lichtstärke von rund einer Candela.

Wird über die Flamme eine Reflektor-/Fokus-Vorrichtung mit einem lediglich 5° großen Öffnungswinkel (0,006 Steradiant) gestülpt, erhöht sich die Lichtstärke des fokussierten Lichts auf ca. 2000 Candela. In der Praxis wird bei den Leuchtmitteln die Lichtstärke meist nicht angegeben, da diese immer vom Lichtstrom und vom Raumwinkel des Leuchtmittels abhängig ist.



Was ist die die Beleuchtungsstärke?

Beleuchtungsstärke in LUX

Die Beleuchtungsstärke Lux (lx) ist ebenfalls eine photometrische Größe und gibt an, wie viel Lichtstrom bzw. Lumen von einer Lichtquelle auf einer bestimmten Fläche auftrifft. Grundsätzlich lässt sich sagen: Je weiter die Fläche von der Lichtquelle entfernt ist, desto geringer wird die Beleuchtungsstärke. Eine Beleuchtungsstärke von einem Lux liegt dann vor, wenn auf einer Fläche von einem Quadratmeter ein Lichtstrom von einem Lumen auftrifft.
Da die Beleuchtungsstärke immer von den räumlichen Gegebenheiten abhängig ist, wird sie bei Leuchtmitteln oder Lampen nicht angegeben. Es gibt aber Empfehlungen, wie hoch die Beleuchtungsstärke in verschiedenen Bereichen oder Situationen sein sollte.

Wichtig!
Neben der Beleuchtungsstärke muss auch die Farbtemperatur des Lichtes stimmen.

Beleuchtungsstärken in unterschiedlichen Bereichen:

In Wohnraumbereichen                                            50 – 200 Lux
An Büro-Arbeitsplätzen                                             500 – 1000 Lux
In Druckereien, Arztzimmern und Prüflaboren     1000 – 2000 Lux
Bei Zahnarztbehandlungen                                     1000 – 5000 Lux
Bedeckter Himmel                                                    5.000 – 10.000 Lux
Oprationsfelder in der Medizin                               10.000 – 100.000 Lux
Mittags-Sonnenlicht an einem klaren Tag             ca. 100.000 Lux



Was ist die Leuchtdichte?

Die Leuchtdichte beschreibt den Helligkeitseindruck, der von einer gleichmäßig beleuchteten Fläche ausgeht und wird in Candela pro Quadratmeter (cd/m2) angegeben. Somit ist die Leuchtdichte von allen photometrischen Größen am besten geeignet, um den Sinneseindruck zu beschreiben, der vom menschlichen Auge erfasst wird. 

Großflächige Panelleuchte

Selbstverständlich spielen dabei auch die Eigenschaften der beleuchteten Fläche eine große Rolle. Dunkle Flächen wirken deutlich dunkler als helle Flächen, selbst wenn sie mit der gleichen Lichtstärke beleuchtet werden. 

Bei Flächenleuchten oder Panelleuchten könnte die Leuchtdichte die Eigenschaften der Leuchte weitaus besser beschreiben als nur die Angabe der Lichtstärke. Bei punktförmigen Lichtquellen ist die Lichtstärke die bessere Angabe.

Einige Beispiele von unterschiedlichen Leuchtdichten:

Vollmondnacht                                               0,1 cd/m²
LC-Display mit schwarzer Fläche                0,15 bis 0,8 cd/m²
LC-Display mit weißer Fläche                      150 bis 500 cd/m²
Bedeckter Himmel                                         2.000 cd/m²
Klarer Himmel                                                 8.000 cd/m²
60 W Glühlampe (matt)                                120.000 cd/m²
Sonnenscheibe am Mittag                           1.600.000.000 cd/m²



Was ist die Lichtausbeute?

Die Lichtausbeute beschreibt die Effizienz von Lichtquellen. Oder anders ausgedrückt, wieviel Energie benötigt wird, um einen bestimmten Lichtstrom zu erzeugen.

Die Angaben erfolgen in Lumen pro Watt (lm/W). Je höher der Wert ist, desto effizienter ist das Leuchtmittel.

Seit vielen Jahrzehnten wurden Glühbirnen für die Beleuchtung genutzt, obwohl sie eigentlich total unwirtschaftlich waren. Denn konventionelle Glühbirnen wandeln nur etwa 5% des Stromes in Licht um. Die restliche Energie wird als Wärme abgestrahlt.

Die mittlerweile verwendeten LEDs sind da bereits deutlich effizienter.

LED-Leuchten

Lichtausbeute bei verschiedenen Leuchtmitteln:

Glühlampe                                 20 lm/W
Halogenlampe                           30 lm/W
Energiesparlampe                     86 lm/W
Leuchtstoffröhre                       105 lm/W
LED-Lichtquelle                         180 lm/W

Wichtig:
Bei der Beurteilung der Effizienz einer Lichtquelle muss in der Praxis immer das ganze System bestehend aus Leuchtmittel, Leuchte, Optiken und Vorschaltgeräten betrachtet werden.



Was ist der Farbwiedergabeindex?

Es kommt durchaus öfters vor, dass bunte Textilien oder frisches Obst im Laden in den tollsten Farben leuchten und zu Hause dann seltsamerweise nicht mehr so farbenfroh aussehen. Wenn das passiert, liegt es nicht an der Qualität der Produkte, sondern an einem schlechten Farbwiedergabeindex der häuslichen Beleuchtung. Der Farbwiedergabeindex gibt Auskunft darüber, wie natürlich die Farben von Gegenständen wahrgenommen werden.

Auf den Verpackungen von Leuchtmitteln wird der Farbwiedergabeindex als RA-Wert (Referenzindex Allgemein) oder CRI-Wert (Colour Rendering Index) angegeben.

Zudem werden keine physikalischen Einheiten, sondern nur Zahlen (1 bis 100) angegeben. Je höher der Wert, desto besser ist die Farbwiedergabe.

Früher war der Farbwiedergabeindex kein Thema, denn Glühlampen haben, ebenso wie das Sonnenlicht, einen RA-Wert von 100.

Die ersten LED-Leuchtmittel hingegen hatten einen richtig schlechten RA-Wert, der aber dank stetiger Weiterentwicklung mittlerweile auch bei über 95 liegt. Energiesparlampen liegen im Bereich von 80 – 89, Leuchtstofflampen bei 60 – 90 und Natriumdampflampen schaffen lediglich 30 – 40.

Farbwiedergabeindex


Künstliche Lichtquellen – eine echte Alternative zur Sonne?

Das natürliche Licht der Sonne ist seit Millionen von Jahren die wesentliche Grundlage für das vielfältige Leben, so wie wir es heute auf unserer Erde kennen. Dabei sorgt das Licht der Sonne für die erforderliche Helligkeit am Tag und ermöglicht durch das breite Lichtspektrum eine bunte Farbenvielfalt. Die kurzwellige IR-Strahlung des Sonnenlichts sorgt zudem für eine angenehme Wärme auf der Haut und die langwellige UV-B-Strahlung unterstützt beim Menschen die Bildung von Vitamin D. Darum fühlen sich die meisten Leute an einem sonnigen Tag so richtig wohl. Selbst wenn er auf einen kalten Wintermonat fällt.

Im Gegensatz dazu dienen künstliche Lichtquellen in erster Linie dazu, an den unterschiedlichsten Orten für die erforderliche Helligkeit zu sorgen. Jahrzehntelang waren Glühbirnen, Halogenlampen, Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen das Maß der Dinge. Allerdings hat das von den Leuchtmitteln abgegebene Licht nicht dem tatsächlichen Spektrum des Sonnenlichts entsprochen.  

Sonnenlichtspektrum einer Glüh-/Halogenlampe

Lichtspektrum einer Glüh-/Halogenlampe

Durch die niedrigen Blauanteile und die hohen Rotanteile liegt die Farbtemperatur um die 2.600 bis 3200 K. 


Sonnenlichtspektrum einer Leuchtstofflampe

Lichtspektrum einer Leuchtstofflampe

Bei Leuchtstofflampen ist das Lichtspektrum nicht gleichmäßig verteilt, wie die Überhöhungen zeigen.


Mittlerweile werden diese alt eingesessenen und nach wie vor im Einsatz befindlichen Leuchtmittel immer mehr von LEDs verdrängt. LEDs sind Licht aussendende Dioden, deren Funktion wir in unserem LED-Ratgeber ausführlich beschrieben haben. Gigantische Entwicklungsschritte in der LED-Technik haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass die stromsparenden Leuchtmittel mittlerweile extrem lichtstark sind und auch ein Lichtspektrum mit hohem Blauanteil abgeben können. Somit werden nun auch mit LED-Leuchtmitteln dem Tageslicht ähnliche Beleuchtungen möglich. 

Sonnenlichtspektrum einer warmweißen LED

Lichtspektrum einer warmweißen LED

Die geringen Blauanteile und hohen Orange- bzw. Rotanteile lassen das Licht dieser als warmweiß erscheinen. 


Sonnenlichtspektrum einer Tageslicht-LED

Lichtspektrum einer Tageslicht LED

Bei Tageslicht-LEDs sind die Blauanteile wesentlich stärker ausgeprägt und die Rotanteile reduziert.



Farbenvielfalt dank RGB-LEDs 

Ein weiterer Vorteil ist die additive Farbmischung bei LEDs mit unterschiedlichen Farben. Mit sogenannten RGB-LEDs, die in der Lage sind Licht in den Grundfarben Rot, Grün und Blau abzugeben, lassen sich durch eine gezielte Ansteuerung die unterschiedlichsten Farbtöne für eine individuelle Beleuchtung erzeugen. Quasi für jede Stimmung die passende Lichtfarbe mit der erforderlichen Intensität.

Aber auch wenn künstliche Lichtquellen immer besser, effektiver und stromsparender werden, sollte man sich gut überlegen, ob es unbedingt notwendig ist, mit aller Gewalt die Nacht zum Tag zu machen. Abgesehen von der immer weiter um sich greifenden Lichtverschmutzung ist die Sonne für viele Pflanzen und Lebewesen ein wichtiger Taktgeber für den Biorhythmus, der die Aktivitäts- und Ruhephasen klar definiert.