1. Aide & Services
  2. Blog
  3. Maintenance prédictive en production

20.08.2026

6 minutes

Maintenance prédictive en production

Une machine tombe rarement en panne au moment opportun. Les arrêts imprévus compromettent les objectifs de production, les délais de livraison et les capacités de maintenance disponibles. À l'inverse, une maintenance effectuée trop tôt engendre également des coûts, car elle entraîne le remplacement prématuré de composants et mobilise inutilement des ressources. La maintenance prédictive vise à résoudre ce conflit d'objectifs : elle identifie à temps les besoins de maintenance prévisibles, afin que les entreprises puissent planifier leurs interventions de manière rentable. 

C'est au cas par cas, pour chaque installation, qu'il faut déterminer si l'investissement en vaut la peine. Cet article explique quelles machines justifient la mise en place d'un modèle de prévision et comment en démontrer l'intérêt.

Un technicien commande un bras robotisé dans le cadre de la maintenance prédictive
  • Qu'est-ce que la maintenance prédictive en production ?

  • À partir de quand la maintenance prédictive est-elle rentable ?

  • Dans quels cas la surveillance des valeurs limites est-elle suffisante ?

  • La pertinence des résultats dépend de la qualité de la base de données

  • Du signal de mesure à l'ordre de maintenance

  • Un projet pilote aux avantages vérifiables

  • C'est la stratégie choisie qui détermine les avantages

Qu'est-ce que la maintenance prédictive en production ?

   

La maintenance prédictive est une méthode de maintenance basée sur l'état des équipements. Dans la production, elle analyse les données d'état et de fonctionnement d'une machine, telles que les vibrations, la température ou le courant du moteur, et prédit quand un composant va tomber en panne. Le résultat se présente sous une forme temporelle : durée de vie restante, risque de panne ou date limite à laquelle une intervention est encore envisageable. 

Cette indication temporelle distingue la prévision de la surveillance en temps réel. En production, ce procédé se situe à la croisée de la métrologie, de l'automatisation et des processus industriels. Les données nécessaires sont généralement fournies par des installations déjà en service. 

Là où commence la prévision

La surveillance continue de l'état (Condition Monitoring) signale ce qui se passe à un moment donné. Cependant, un message tel que « Vibrations du roulement élevées » n'indique pas combien de temps il reste. Une prévision, elle, le précise. 

« Prévoir le remplacement des roulements dans les 80 heures de fonctionnement à venir » indique un délai sur lequel l'équipe de maintenance peut s'appuyer. Cela permet de réserver une plage de maintenance et de commander la pièce de rechange avant que la machine ne soit à l'arrêt.

Le cadre normatif est la norme ISO 13381-1:2025. Elle a remplacé, en septembre 2025, la version de 2015 qui avait été retirée.

Quatre stratégies pour diverses installations

Hall de production avec des machines industrielles orange alignées, des capteurs servant de base à la maintenance prédictive

Le choix de la stratégie appropriée dépend des conséquences d'une panne, des coûts de maintenance, du niveau de criticité de l'installation et de la base de données :

  • Maintenance réactive : L'intervention a lieu après la panne et convient aux composants non critiques.

  • Maintenance préventive : L'intervention est déterminée par des intervalles de temps fixes ou par le nombre d'heures de fonctionnement. 

  • Maintenance basée sur l'état : les variations significatives des valeurs mesurées déclenchent une intervention de maintenance. 

  • Maintenance prédictive : le système évalue le risque de panne, les créneaux de maintenance ou la durée de vie restante. 

Les entreprises industrielles combinent ces stratégies en fonction des implications techniques et économiques. Les équipements auxiliaires non critiques peuvent fonctionner en mode réactif. Pour les installations critiques pour la production, la surveillance continue de l'état sert souvent de point de départ. Une prévision est établie dès que les données disponibles et l'historique des défaillances le permettent.

À partir de quand la maintenance prédictive est-elle rentable ?

  

Un modèle de prévision doit répondre à un objectif économique : une cause concrète de perte qu'il est possible de maîtriser plus efficacement en disposant d'un délai supplémentaire.
 

Consigner d'abord les temps d'arrêt et l'OEE

Avant le lancement du projet, l'entreprise a besoin d'une base de référence fiable. Celle-ci doit au moins contenir les données suivantes relatives aux coûts et aux performances :

  • heures d'arrêt imprévues et fréquence des pannes  

  • durée moyenne des réparations et délai de remise en service

  • rebuts, retouches et éventuelles pertes de qualité

  • surcroît de travail, achats d'urgence et interventions supplémentaires

  • perte de production et non-respect des délais de livraison

Une classification claire des causes de dysfonctionnement permet d'identifier les éléments à l'origine de pertes récurrentes. Sans cette classification, l'impact économique reste difficile à cerner.
 

L'Overall Equipment Effectivenes (OEE), en français le taux de rendement synthétique [TRS], indique la productivité d'une installation pendant la durée de production prévue. Il résulte de la disponibilité, du rendement et du taux de qualité. La disponibilité tient compte des temps d'arrêt, le rendement des pertes de vitesse et le taux de qualité des pièces sans défaut. L'OEE met en évidence le potentiel de production perdu, mais n'en explique pas la cause. Pour cela, il faut disposer de codes d'erreur clairs, d'horodatages et de rapports de maintenance. Ce sont eux seuls qui permettent de déterminer si une amélioration est due au modèle de prévision.

Cette approche convient aux installations dont les coûts d'indisponibilité sont élevés, dont les délais de remise en service sont longs ou dont les pièces de rechange sont difficiles à se procurer. Dans le cas de machines de conception identique, les coûts de développement sont répartis sur plusieurs actifs.

Dans quels cas la surveillance des valeurs limites est-elle suffisante ?

  

Une valeur limite suffit si l'équipe de maintenance peut intervenir rapidement après le déclenchement de l'alarme et que les dégâts restent limités. Un modèle de prévision n'est rentable que si les pièces de rechange, le personnel ou les créneaux de maintenance nécessitent un délai de préparation. C'est le délai entre l'alerte et l'intervention qui fait la différence. 

CritèreLa surveillance de la valeur limite suffitUn modèle prévisionnel est plus adapté
Conséquences d'une panneDommages limités et remplacement rapidePerte de production importante ou risque pour la qualité
Évolution des défautsUne valeur seuil claire indique la nécessité d'agirUne dégradation mesurable permet d'établir un pronostic temporel
Temps de réactionUne intervention à court terme est possibleLes pièces, le personnel ou les arrêts nécessitent un délai de préparation
Données disponiblesLes valeurs de mesure actuelles suffisentLes données historiques sur l'état et les événements sont disponibles
Parc de machinesPeu de machines différentesDe nombreux actifs comparables permettent une mise à l'échelle

Les fausses alertes coûtent du temps et sapent la confiance. Chaque intervention inutile mobilise l'équipe, chaque dommage négligé entraîne un arrêt imprévu. Ces deux éléments doivent être pris en compte dans le calcul de rentabilité, et pas seulement le taux de réussite. 

Le moment où l’alerte intervient est tout aussi important. Une alerte pertinente ne suffit pas si la pièce de rechange n’arrive que quatre semaines plus tard. L’installation risque alors de rester à l’arrêt malgré tout. 

Nos recommandations pour vous

Vers la catégorie Multimètres

Multimètres →
 

Vers la catégorie Appareils de mesure de l'environnement

Mesure de l'environnement → 

Vers la catégorie Appareils de mesure de l'humidité

Appareils de mesure de l'humidité  →

Vers la catégorie Appareils de mesure de la résistance

Appareils de mesure de la résistance → 

Vers la catégorie Testeurs

Testeurs → 
 

Vers la catégorie Capteurs industriels

Capteurs industriels → 
 

La pertinence des résultats dépend de la qualité de la base de données

  

C'est le mécanisme d'erreur qui détermine quelles sont les grandeurs de mesure pertinentes. Même les algorithmes les plus performants peuvent être induits en erreur par des données sans rapport avec l'exploitation.

Quel indicateur correspond à quel type d'erreur ?

La grandeur mesurée découle du mécanisme d'erreur, et non de la gamme de capteurs disponibles.

  • Les déséquilibres et les dommages au niveau des roulements apparaissent dans le profil vibratoire. 

     

  • Les frottements et les points chauds électriques sont détectables thermiquement. 

  • Les fuites et les filtres bouchés modifient la pression et le débit.

  • Les résistances mécaniques se reflètent dans le courant du moteur, que le variateur d'entraînement détecte de toute façon.

La plage de mesure et l'indice de protection déterminent le choix des capteurs et des enregistreurs de données.

Une tablette affiche un diagnostic par imagerie thermique d'un bras robotisé dans le cadre de la maintenance prédictive

Bien classer les états de fonctionnement

Une valeur de vibration n'a de sens qu'en fonction de la vitesse de rotation et de la charge. Les données de température doivent être accompagnées d'informations sur l'environnement, le refroidissement et la durée de fonctionnement. Le produit, le matériau ou l'outil peuvent également modifier l'état normal.

Une valeur mesurée peut être normale à pleine charge et indiquer un défaut en fonctionnement à charge partielle. Le modèle doit distinguer ces modes de fonctionnement.

Des horodatages communs permettent d'associer les valeurs mesurées à l'état de fonctionnement correspondant. Les interventions de maintenance, les remplacements de composants et les défauts confirmés font également partie de l'historique. Les pannes rares compliquent l'apprentissage, car les quelques cas de défaillance sont contrebalancés par un grand nombre de données de fonctionnement normales.

Les analyses de tendances ou la détection d'anomalies sans surveillance recherchent les écarts par rapport au comportement normal. Des modèles physiques et des connaissances empiriques viennent compléter l'analyse. Ces approches hybrides nécessitent souvent moins de cas d'erreurs documentés.

Du signal de mesure à l'ordre de maintenance

  

La maintenance prédictive repose sur une chaîne d'informations comprenant la collecte, la transmission, l'analyse et la réaction opérationnelle.
 

Utiliser d'abord les données machine existantes

Les automates programmables, les variateurs de fréquence et les compteurs d'énergie enregistrent souvent déjà les états de fonctionnement, les intensités, les vitesses de rotation ou les messages d'erreur. Un état des lieux permet de déterminer la disponibilité et la qualité. 

Des capteurs supplémentaires comblent les lacunes en matière d'informations. Les passerelles périphériques regroupent les données et les traitent localement. Des PC industriels, des switches, des câbles et des connecteurs M8 ou M12 assurent la connexion à la plateforme d'analyse. Une alimentation sans coupure permet de pallier les brèves coupures de courant. 

Des valeurs manquantes ou des capteurs défectueux ne doivent pas donner l'impression que la machine est en bon état de fonctionnement. C'est pourquoi l'architecture doit prévoir des contrôles de plausibilité continus.

Intégrer les prévisions dans les processus existants

La notification doit déclencher un processus défini dans le CMMS, l'ERP ou le MES. Les responsables vérifient les résultats et planifient les créneaux horaires, les pièces et le personnel. Des appareils de mesure mobiles ou des tablettes robustes facilitent la documentation sur site. Le résultat est ensuite réintégré dans la base de données.

Le retour d'information confirme les résultats et améliore les prévisions ultérieures. Des étapes de contrôle claires, basées sur le principe du poka-yoke réduisent les erreurs d'affectation et de manipulation. Le service des achats organise la livraison des capteurs, des câbles et des pièces de rechange en fonction des créneaux de maintenance. 

Ce canal de retour relie l'analyse technique à la maintenance et à l'approvisionnement. Ce n'est qu'ainsi qu'une alerte se transforme en ordre de travail planifiable. Les installations interconnectées élargissent la surface d'attaque. Les rôles, les droits d'accès, la segmentation, les mises à jour et le chiffrement doivent être définis dès le début. La norme CEI 62443 fournit à cet effet un cadre pour les systèmes d'automatisation et de contrôle industriels. 

Promotions

Icône vers les promotions actuelles

Toutes les actions, offres spéciales et thématiques en un seul coup d'œil.

Business News

Icône vers la newsletter Conrad

Bénéficiez de superbes offres techniques et de 
nombreux autres avantages exclusifs de la newsletter.

Action actuelle %

Icône vers Soldes techniques %

Bénéficiez de fortes remises sur notre vaste assortiment. 

Un projet pilote aux avantages vérifiables

  

Un projet pilote bien délimité permet d'obtenir des résultats fiables. Le cas d'utilisation doit se produire suffisamment souvent, entraîner un préjudice économique et présenter un indicateur préalable mesurable.
 

Commencer par un cas de défaillance

Le projet pilote suit une séquence claire :

  • L'équipe chargée du projet définit la machine, le mécanisme de défaillance et les interventions de maintenance possibles. 

  • Les pannes antérieures et les sources de données existantes sont documentées. 

  • Des capteurs ciblés ne viennent compléter que les paramètres de mesure manquants pour le diagnostic.

  • La surveillance enregistre les états normaux et les écarts significatifs sous des charges variables. 

  • Ce n’est qu’après l’évaluation technique qu’un modèle de prévision avec un horizon de maintenance réaliste est élaboré. 

Le test porte également sur les démarrages et les arrêts programmés. La mise à l'échelle commence lorsque les alertes ont conduit à plusieurs reprises à la mise en place de mesures appropriées. Une phase de test suffisamment longue doit tenir compte des influences saisonnières, des changements de produits et des situations d'erreur rares. Dans le cas contraire, l'évaluation se limite au fonctionnement normal.

Un ingénieur portant un casque de sécurité consulte sur son ordinateur portable des données relatives à la maintenance prédictive dans le hall de production

Évaluer séparément les aspects techniques et économiques

Les indicateurs techniques prennent en compte le taux de détection, les fausses alertes, les dommages non détectés et le délai d'alerte. Les indicateurs opérationnels portent sur les temps d'arrêt, les coûts de maintenance et la disponibilité. L'analyse financière met en regard les pertes évitées et les coûts du système. 

L'OEE reflète l'impact global. Pour l'évaluation du projet, les causes de pertes sur lesquelles on peut agir directement sont plus pertinentes. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si le délai d'alerte est suffisant pour planifier une réparation.

Maintenance prédictive dans l'industrie suisse

Les entreprises de production suisses associent la maintenance numérique à la recherche orientée vers les applications. Un rapport consacré au centre de compétences de la ZHAW et de SMC Suisse cite la maintenance prédictive, les services numériques et les applications de jumeau numérique comme domaines d’activité. Dans ce contexte, Reishauer développe des systèmes de surveillance basés sur l’IA pour la qualité des processus et des composants. Ces systèmes facilitent les évaluations d’état fondées sur les données et l’assurance qualité numérique. Le rapport ne mentionne toutefois pas d’horizons de prévision concrets ni d’économies chiffrées. 

Le projet « Doctor Chiller » d’Innosuisse vient compléter la surveillance au niveau opérationnel. La réalité augmentée aide le personnel d’exploitation lors des travaux de maintenance sur un appareil de régulation de température. Certaines interventions de maintenance peuvent ainsi être réalisées en interne. Le projet ne porte pas sur une application de prévision, mais illustre la mise en œuvre numérique d’une mesure de maintenance. Pour les entreprises suisses, il en résulte une approche cohérente lorsque l'évaluation de l'état, les consignes de travail et le retour d'information convergent au sein d'un même processus.

C'est la stratégie choisie qui détermine les avantages

  

La maintenance 4.0 ne nécessite pas de modèle de prévision pour chaque machine. Le mécanisme de défaillance, les conséquences de la panne, la qualité des données et le délai d'alerte utile déterminent l'approche la plus appropriée. Lorsqu'une valeur seuil permet une réaction en temps utile, la surveillance de l'état des machines reste une solution convaincante tant sur le plan économique que technique. La méthode de prévision révèle toute sa valeur lorsque les processus de dégradation sont prévisibles et que les arrêts de production sont coûteux.

Pour la mise en place d'un projet pilote, les capteurs, les appareils de mesure, la transmission des données et l'alimentation électrique doivent être techniquement compatibles et disponibles de manière fiable. Conrad aide les entreprises à choisir les composants adaptés et à les intégrer dans leurs processus d'approvisionnement existants. 


Icône LinkedIn

Suivez-nous sur LinkedIn.
Saisissez cette opportunité pour obtenir des connaissances plus pointues, des faits passionnants et ne manquer aucune nouveauté.

Adressez-nous votre demande. 

Notre équipe est à l'écoute de vos besoins et élabore des solutions sur mesure.


Des services pour soutenir votre business

En plus des services de commande et de livraison premium, Conrad a développé, ces deux dernières décennies, de nombreux services, qui n’ont qu’un but : vous aider au quotidien.

Icône blanche d'un caddie avec un "e"

     

E-Procurement

Des solutions sur mesure pour vos approvisionnements. 

Icône blanche d'un camion de livraison sur lequel est illustrée une horloge

     

À terme ou sur appel

Planifiez vos livraisons facilement et à l’avance.

Icône blanche représentant un appareil de mesure

     

Service Etalonnage

Professionnel, abordable, multimarques, rapide. 

Icône blanche d'une feuille de papier avec une coche

     

Service Devis

Demandez votre offre personnalisée.

Logo Conrad PRO blanc en majuscules

     

Conrad Pro

Profitez d'avantages exclusifs.
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
3 Pour les membres PRO
Utilisable une seule fois jusqu’au 09.09.2026 sur conrad.ch. Sont exclus les cartes prépayées/cadeaux et les livres. Non cumulable avec d’autres codes promotionnels. Vente éventuellement limitée en quantité. Veuillez tenir compte du montant minimum de commande.