Lien direct
  • Conrad
  • Mon compte

    Se connecter / S'enregistrer

  • Panier

  • % Actualités, prix spéciaux, promos - tout en bref % % Actualités, prix spéciaux, promos - tout en bref %
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
  1. Aide & Services
  2. Blog
  3. Accessoires auto : Equipement utiles pour véhicules de société

Accessoires auto : Equipement pour véhicules de société

Les véhicules d'entreprise remplissent différentes fonctions, par exemple comme voiture pour les voyages d'affaires, camionnette pour les artisans ou camion pour le transport de matériel et de marchandises. C'est pourquoi les exigences individuelles en matière d'accessoires auto varient. Si vous utilisez le véhicule principalement pour des trajets courts ou pour des circuits plus longs, cela influe sur le besoin en équipement supplémentaire. De même, les déplacements occasionnels à l'étranger jouent également un rôle important. 

Accessoires auto utiles pour véhicules de société
  • Indispensables à la voiture d'entreprise

  • Accessoires auto pour le système électrique

  • Bien équipé en cas de panne

  • Equipement classique pour véhicules de société

  • Accessoires auto souvent utilisés

  

Indispensables à la voiture d'entreprise

  

Il existe des accessoires auto obligatoires, dont le triangle de sécurité fait partie en Suisse. À l'étranger, il est souvent obligatoire d'emporter une trousse de premiers secours homologuée, un ou plusieurs gilets de sécurité ou des ampoules de rechange. Un extincteur, un deuxième triangle de sécurité et un produit anticrevaison pour les pneus ou une roue de secours sont également obligatoires dans certains pays. Renseignez-vous donc sur la réglementation locale avant de partir à l'étranger. Pensez également à l'autocollant CH pour votre véhicule. Mais même si la loi ne l'impose pas, il est recommandé, pour des raisons de sécurité, d'avoir régulièrement à bord les objets mentionnés. 

Si vous utilisez votre voiture de société avec une remorque, celle-ci peut être plus large que le véhicule tracteur. Dans ce cas, vous devez élargir le champ de vision arrière. Pour cela, il existe des rétroviseurs additionnels que vous fixez sur les rétroviseurs existants à droite et à gauche, sans les recouvrir. Le montage est rapide et facile. En outre, il est recommandé d'utiliser un rétroviseur additionnel qui vous permet de voir l'angle mort lorsque vous conduisez.

Accessoires auto pour le système électrique

  

Outre cet équipement obligatoire en Suisse ou à l'étranger, Conrad propose de nombreux autres articles utiles pour votre véhicule de société. Ceux-ci aident en cas de panne ou simplifient les tâches quotidiennes en apportant plus de confort. Les testeurs de batterie en sont un exemple. Ils vous permettent de vérifier, en cas de problèmes de démarrage, si la batterie de votre véhicule est défectueuse ou si elle peut être rechargée. 

En effet, surtout en hiver, lorsque le véhicule n'a pas roulé depuis longtemps, il arrive que la tension disponible ne suffise plus. Le testeur de batterie vous permet de déterminer si vous avez besoin d'une nouvelle batterie ou si vous pouvez éviter les coûts de remplacement.

Veillez à choisir un testeur adapté à votre véhicule. Il existe en effet des différences entre les appareils pour les batteries de voitures et celles des camions. Certains testeurs de batterie doivent être connectés directement à la batterie du véhicule à l'aide de pinces ou d'œillets afin de vérifier la tension. Les modèles que vous branchez simplement sur la prise de bord sont plus confortables. Vous pouvez ainsi effectuer le test lorsque le capot est fermé. 

Les convertisseurs DC/DC sont des convertisseurs de tension continue. Cela signifie qu'ils transforment une tension continue entrante en une autre tension continue. Cela est nécessaire pour faire fonctionner certains appareils via la prise de courant de bord. 

Il s'agit entre autres des systèmes de navigation, des ordinateurs portables et des lecteurs MP3. La raison en est que la tension de bord normale est de 12 volts dans une voiture et de 24 volts dans un camion. Dans de nombreux cas, elle ne correspond donc pas à la tension d'entrée avec laquelle les appareils nécessaires fonctionnent. Un convertisseur DC/DC résout ce problème. Il n'est toutefois pas toujours nécessaire pour les équipements externes. Dans la plupart des cas, vous pouvez brancher directement les feux de signalisation, les projecteurs de recherche, les compresseurs de gonflage de pneus et autres accessoires auto. Il existe même des ventilateurs, des bouilloires et des mini-réfrigérateurs spécialement conçus pour fonctionner directement via la prise de bord.

Bien équipé en cas de panne

  

Femme avec voiture en panne  - triangle de sécurité déployé

Que vous tombiez en panne sur l'autoroute ou que votre voiture soit immobilisée en ville, toute voiture sur le bord de la route représente un danger potentiel. C'est pourquoi le véhicule en panne doit être évacué le plus rapidement possible de la zone dangereuse. Pour attirer l'attention des autres conducteurs sur le véhicule immobilisé, il convient d'activer les feux de détresse et de placer le triangle de sécurité. 

Un câble de remorquage rend de grands services si votre véhicule tombe en panne ou si vous devez remorquer une autre voiture. Il est donc recommandé d'avoir cet accessoire automobile avec soi lors de chaque trajet. Ainsi, en cas d'urgence, vous ne dépendrez pas d'un service de remorquage professionnel. Le câble d'une longueur de 3 à 4 mètres est une alternative bon marché et peu encombrante à la barre de remorquage. En cas d'urgence, veillez à l'attacher aux deux véhicules de manière à ce qu'elle soit parallèle à la route. 

La plupart des câbles de remorquage sont en plastique tressé et sont légèrement élastiques. Cela a un effet compensateur au démarrage et au freinage, ce qui réduit les secousses. Pendant le remorquage, le câble doit être marqué en son milieu par un drapeau rouge. Celui-ci est en général inclus dans la livraison. Les crochets adaptés sont également déjà présents et permettent une fixation facile. Respectez la charge maximale autorisée que le câble de remorquage peut effectivement tirer. 

Un treuil ne sert pas à remorquer, mais à dégager des véhicules ou d'autres objets et à les transporter. Il rend souvent de grands services pour libérer des véhicules qui se sont enlisés dans la boue ou la neige. En outre, il existe de nombreuses possibilités d'utilisation, notamment dans l'agriculture et la sylviculture. En effet, il est souvent nécessaire de déplacer des charges importantes en extérieur. 

Pour pouvoir l'utiliser, vous fixez le treuil à l'attelage de votre véhicule et le câble à la charge. Il existe également des versions fixes sur véhicule, qui peuvent supporter des charges encore plus importantes. La plupart des treuils fonctionnent avec un entraînement électrique alimenté par la batterie de la voiture. Une manivelle est parfois disponible en complément. En effet, il n'y a pas toujours une source de courant à proximité en cas d'urgence. Avant de mettre le treuil en marche, vérifiez que le câble ainsi que tous les raccords sont adaptés au poids de traction correspondant. De manière générale, respectez le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité. 

 

 

Newsletter

Business News

Bénéficiez de superbes offres techniques et de
nombreux autres avantages exclusifs de la newsletter.

Toutes les promotions et les offres en cours - Profiter dès maintenant >

Promotions actuelles

Toutes les actions, offres spéciales et thématiques en un seul coup d'œil.

Conrad SALE %

Promotion actuelle %

Fortes remises sur
notre vaste asortiment. 

Equipement classique pour véhicules de société

   

Certains accessoires auto font particulièrement souvent partie de l'équipement des véhicules d'entreprise, même si ce n'est pas exclusif. Si vous transportez régulièrement des marchandises ou du matériel, vous devez les stocker en toute sécurité. Dans les camionnettes et les camions notamment, vous avez besoin d'accessoires pour les sécuriser, par exemple des sangles. Si vous transportez des objets, du matériel et des outils sales, il peut être judicieux de prévoir une protection pour le coffre ou le compartiment de chargement. Un tapis antidérapant peut également être utile. En cas de crevaison, prévoyez un produit d'étanchéité pour les pneus. Si, dans ce cas, vous préférez changer la roue, vous aurez besoin, en plus de la roue de secours, d'un cric et d'outils adaptés. 

Les bidons d'essence vous permettent de faire des réserves de carburant. Vous pouvez ainsi profiter de prix avantageux et ne devez pas vous rendre aussi souvent à la station-service. Tenez compte des dispositions légales relatives à la quantité de carburant que vous pouvez transporter et stocker à titre professionnel. Il existe des règles de sécurité spécifiques pour le stockage. Le bidon doit être homologué pour le type de carburant dont vous avez besoin, c'est-à-dire pour l'essence ou le gazole. La plupart des bidons conviennent pour les deux. Conrad propose des bidons d'essence de différentes capacités, qui se distinguent par leurs dimensions et leur matériau. En général, les bidons d'essence sont en plastique ou en tôle d'acier revêtue. L'indicateur de niveau et le bec verseur offrent un confort supplémentaire. 

De nombreux véhicules à usage professionnel doivent pouvoir tracter des remorques. Si vous ne disposez pas encore d'un attelage de remorque, vous pouvez l'installer ultérieurement. Dans la plupart des cas, on utilise un attelage à boule. La remorque est équipée d'une rotule et le véhicule a une boule d'attelage correspondante. Lors de l'attelage, vous ouvrez la rotule, vous la posez sur la boule et vous la refermez. La remorque est solidement fixée et peut se déplacer en toute flexibilité. Si vous achetez une boule d'attelage chez Conrad, faites attention au poids total autorisé de la remorque lors du choix. La charge verticale autorisée doit également être respectée. 

Accessoires auto souvent utilisés

  

Voiture gelée

Il existe de nombreux autres produits utiles, voire indispensables, pour l'utilisation du véhicule dans certaines situations. Dans de nombreux cas, il s'agit de petits objets que vous pouvez emporter sans problème. Vous pouvez difficilement vous passer d'un horodateur, qu'il soit à disque ou électronique pour un stationnement à durée limitée. Il en va de même pour un grattoir à givre en hiver et une éponge pour essuyer la buée sur les vitres. Ces deux éléments sont essentiels pour avoir une vue dégagée. 

Parmi les accessoires auto, das à toujours avoir à bord, il y a la lampe de poche ou un projecteur. Il peut arriver que vous ou vos collaborateurs tombiez en panne dans l'obscurité. Il se peut que vous ayez besoin d'un support pour votre téléphone ou ordinateur portable. Pensez également à toujours avoir sur vous un petit bloc-notes et un stylo. Quelques bouteilles d'eau ainsi qu'une couverture peuvent être utiles dans les embouteillages. 

LinkedIn Logo

Suivez-nous sur LinkedIn et ne manquez aucun article du blog !


Des services pour soutenir votre business

En plus des services de commande et de livraison premium, Conrad a développé, ces deux dernières décennies, de nombreux services, qui n’ont qu’un seul but : vous aider au quotidien.

Icône vers Procure+

Procure+

La solution globale pour optimiser vos achats indirects.

Icône vers E-Procurement

E-Procurement

Des solutions sur mesure pour vos processus d'approvisionnement.

Icône vers Commandes à terme et sur appel

À terme sur appel

Planifiez vos livraisons facilement et à l’avance.

Icône du service de calibrage

Services de calibrage

Professionnel, abordable, indépendant des fabricants, rapide.

Icône vers le service d'offres

Service de devis

Demandez votre offre personnalisée en quelques étapes seulement.