Logo vers TOOLCRAFT
    Logo vers Albrecht
    Logo vers Einhell
    Logo vers Bosch Home and Garden
    Logo vers dyson
    Logo vers Samsung

  • Nos produits
  • Mon compte
  • Favoris
  • Se déconnecter
Conrad
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Conseils

Bougies LED – lumière sans flamme brûlante ni suie

Il n'y a rien de tel qu'une bougie allumée pour créer une atmosphère chaleureuse. Passer un dîner romantique aux chandelles, déguster tranquillement du thé et des biscuits à la lueur des bougies de l'Avent ou apporter la touche finale à une table festive avec de belles bougies pointues - il existe de nombreuses situations dans lesquelles les bougies sont incontournables.  

Toutefois, les vraies bougies en cire avec une mèche enflammée ne sont pas le meilleur choix dans tous les cas. À l'extérieur, par exemple, un vent trop fort peut compliquer l'usage de bougies, tandis qu'à l'intérieur, les flammes nues peuvent représenter un risque pour la sécurité, en particulier dans les foyers avec enfants et animaux domestiques. De plus, les bougies peuvent générer de la suie et dégager des odeurs pas toujours agréables. 

Les bougies à LED sont une alternative intelligente aux vraies bougies, car tous les inconvénients liés à la combustion des bougies traditionnelles ne jouent plus aucun rôle. Au premier coup d'œil, il est difficile de distinguer les bougies LED en cire véritable et à flamme mobile qui paraissent authentiques comme leurs modèles inflammables. 

Bougies LED en déco de table
  • Que sont les bougies LED ?

  • Fonctions et avantages des bougies LED

  • Notre conseil pratique : Commander également des piles ou des accus

  • Grand choix de bougies LED

  • FAQ - Questions fréquentes relatives aux bougies LED



Que sont les bougies LED ?

Comme leur nom l'indique, les bougies LED imitent les bougies classiques avec un éclairage par des LED. L'abréviation LED signifie en anglais Light Emitting Diode, soit diode électro-luminescente en français. 

Les modèles bon marché avec lumière LED clignotante sont alimentés par des piles. Sur les bougies LED haut de gamme, la flamme de la bougie est représentée par une plaquette en plastique en forme de flamme, montée de manière mobile. L'oscillation de la "flamme artificielle" est générée par un petit électroaimant et l'éclairage LED intégré de manière invisible donne l'impression d'une bougie allumée.

Grâce à leur faible consommation d'énergie, les bougies LED peuvent être utilisées sans problème pendant de longues périodes avec des piles. Le compartiment à piles se trouve généralement sur la face inférieure de la bougie de cire véritable ou de la bougie en plastique à LED. La lumière s'allume et s'éteint à l'aide d'un interrupteur qui se trouve généralement aussi sur la face inférieure.

L'objectif étant de donner à la bougie l'apparence la plus authentique possible, le design du luminaire bannit généralement de la vue tout ce qui pourrait rappeler la "technique" et le place le plus discrètement possible. La technologie LED permet une grande variété de couleurs de lumière, ce qui permet de trouver des variantes adaptées à chaque occasion et à chaque objectif de décoration. 

Bougies LED en cire véritable à pile

Bougies LED en cire véritable à piles émettant une lumière blanc-chaud.



Fonctions et avantages des bougies LED

Bougie LED couleur ivoire

Bougie LED en cire véritable couleur ivoire avec flamme oscillante.

Il y a certes des personnes qui n'apprécient pas les bougies artificielles à LED car, selon elles, rien n'égale l'original. Les vraies bougies dégagent de la chaleur, scintillent au moindre souffle de vent et apportent une ambiance chaleureuse dans l'habitation comme peu d'autres éléments décoratifs. 

Mais l'époque où les bougies sans flamme alimentées par des piles semblaient froides et peu naturelles est bien révolue.

Les bougies à LED modernes en cire véritable et à flamme mobile ressemblent aux bougies traditionnelles et présentent encore d'autres avantages. Elles sont propres, ne dégagent pas de suie, ne se consument pas et constituent une alternative sûre aux bougies allumées. Lorsqu'il s'agit d'illuminer le sapin de Noël, de nombreuses personnes misent déjà sur les guirlandes lumineuses LED plutôt que sur les vraies bougies - alors pourquoi ne pas doter la couronne de l'Avent et la table de fête de bougies LED en cire véritable ?

Le choix est vaste et propose des modèles différents pour tous les goûts. Que vous optiez pour des bougies LED en cire véritable de couleur ivoire ou pour une variante plus originale dans d'autres couleurs et formes, c'est vous qui décidez. 



Notre conseil pratique : Commander également des piles ou des accus

Pour ne pas rester dans le noir, il est recommandé de commander en même temps les piles adéquates. Il est vrai que dans certains cas, les piles sont comprises dans la livraison, mais ce n'est souvent pas le cas. En outre, il vaut la peine d'avoir des piles de rechange à la maison. D'ailleurs, il existe des bougies LED en cire qui fonctionnent sur batterie et qui peuvent être rechargées. Mais c'est l'exception. Ce qui fonctionne en revanche, c'est d'utiliser des accumulateurs au lieu de piles et de les recharger ensuite à l'aide d'un chargeur externe à piles rondes. 



Grand choix de bougies LED

Sur notre site en ligne, nous vous proposons une grande variété de bougies LED disponibles en différents designs et avec diverses fonctionnalités. Pour choisir la bonne bougie LED, il faut tenir compte de certains facteurs. 

Sur notre site, vous pouvez filtrer selon divers critères et fonctions spéciales et limiter l'offre de manière ciblée afin de trouver rapidement le produit qui vous convient. 

Couleur de lumière : Les bougies LED avec une lumière blanche chaude (température de couleur < 3300 K) sont un bon choix si vous souhaitez créer une ambiance chaleureuse chez vous. La plupart des bougies et guirlandes lumineuses à LED diffusent une lumière blanche chaude et confortable. Mais il existe aussi des bougies avec une "flamme" d'une autre couleur. 

Couleur de bougie : Outre les couleurs classiques rouge, blanc et ivoire, souvent utilisées durant la période de l'Avent, il existe des bougies LED dans des teintes plus originales, par exemple champagne, noir et violet. 

Matériau de la bougie : Si vous préférez un aspect et un toucher particulièrement "vrais", nous vous recommandons les bougies LED en cire véritable. Des variantes en plastique sont également disponibles. 

Bougie LED en cire véritable rouge

Bougies LED rouges avec aspect cire patinée et des LED blanc chaud.

Effets supplémentaires :

Bougie LED avec minuterie

Dessous d'une bougie LED avec compartiment à piles et interrupteur pour minuterie.

Effet scintillant : de nombreuses bougies LED proposées chez nous sont dotées d'un effet scintillant, c'est-à-dire d'une flamme mobile, ce qui leur confère un aspect encore plus authentique. 

Utilisation : dans de nombreux cas, les bougies à technologie LED sont équipées d'un interrupteur marche/arrêt, mais il existe aussi des variantes qui sont activées par un capteur de lumière ou une télécommande. Un capteur de lumière reconnaît les conditions d'éclairage et veille à ce que la bougie s'allume dans l'obscurité et s'éteigne lorsqu'il fait clair. 

Fonction minuterie : Si la bougie LED est équipée d'une fonction minuterie, cela signifie généralement que vous pouvez utiliser une durée d'éclairage préprogrammée au lieu d'un fonctionnement continu. La bougie LED s'allume alors automatiquement toujours à la même heure et reste allumée pendant 4 ou 8 heures par exemple, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne automatiquement. 

Domaine d'utilisation : les bougies à LED sont disponibles pour l'intérieur et l'extérieur. Ces dernières disposent d'indices de protection correspondants pour pouvoir résister aux influences extérieures telles que l'humidité et le froid. 

Outre les variantes LED en cire véritable de forme conique ou bougies de table, vous pouvez acheter sur notre site des modèles spéciaux tels que des lanternes, des bougies plates à LED et des photophores avec bougies LED.



FAQ - Questions fréquentes relatives aux bougies LED

De quelles piles ai-je besoin pour les bougies à LED ?

Pour savoir quelles piles sont nécessaires pour faire fonctionner une bougie LED, consultez la page produit correspondante. De nombreux modèles nécessitent des piles de type AA ou AAA, mais il existe aussi des variantes qui fonctionnent avec des piles boutons. 


Comment fonctionne la minuterie des bougies à LED ?

Lorsque l'on parle de minuterie pour les bougies LED, cela ne signifie généralement pas que vous pouvez régler librement les heures de commutation. Il s'agit plutôt de cycles d'allumage et d'extinction programmés de manière fixe, qui se déroulent automatiquement à partir du moment où la bougie est allumée. La bougie s'allume alors par exemple pendant quatre heures, puis s'éteint automatiquement. Puis, vingt heures après, c'est-à-dire le lendemain à la même heure, la bougie se rallume et brille à nouveau pendant quatre heures. Ce cycle est répété en permanence. 


Quelle est la différence entre les bougies LED standard et les bougies LED en cire véritable ?

La couche extérieure des bougies LED en cire véritable est composée de cire véritable et non de plastique. C'est pourquoi les bougies en cire véritable à LED ont un aspect très fidèle à l'original. Toutefois, les bougies LED en cire véritable sont fragiles et doivent être traitées comme les bougies à mèche du commerce. 


Toute bougie à mèche peut-elle être remplacée par une bougie à LED ?

En principe, de nombreuses bougies à flamme nue peuvent être remplacées par des bougies LED ou des bougies LED en cire véritable. À condition que la bougie LED soit de taille ou de couleur appropriée. Mais si l'effet de chaleur des bougies est utilisé pour une théière ou une pyramide de Noël, il faut absolument utiliser des bougies à flamme et non des bougies plates à LED. 
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
  • Business+
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
  • Recommandations du mois