Logo vers Sony
    Logo vers Apple
    Logo vers GARDENA
    Logo vers Reely
    Logo vers Sygonix
    Logo vers Bose

  • Nos produits
  • Mon compte
  • Favoris
  • Se déconnecter
Conrad
  1. Accueil
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Conseils

 

Haut-parleurs sans fil pour un plaisir d'écoute tout confort

  • Qu'est-ce qu'une enceinte Bluetooth ?

  • Quels sont les différents types d'enceintes ?

  • Avantages et inconvénients des enceintes Bluetooth

  • Critères d'achat pour choisir une enceinte Bluetooth

  • Trouvez votre enceinte Bluetooth

Enceinte Bluetooth


 

  

Qu'est-ce qu'une enceinte Bluetooth ?

Les enceintes Bluetooth sont des périphériques de sortie audio, qui reproduisent sans fil les fichiers audio de l'émetteur. La transmission des données audio à partir de la source de musique pour l'enceinte s'effectue via une connexion Bluetooth. Bluetooth est une technologie sans fil, qui permet la transmission de données sur de courtes distances jusqu'à 100 mètres.

L'histoire de la technologie Bluetooth

La désignation " Bluetooth " signifie dent bleue et vient du roi Harald Ier de Danemark, dit Harald à la dent bleue. Le roi a réuni les royaumes ennemis de l'époque de la Norvège et du Danemark. Même le logo est une référence aux initiales runiques du roi du Danemark, équivalent au H et au B dans l'alphabet runique (pour Harald Blåtand).
La technologie sans fil Bluetooth a été développée par le professeur néerlandais Japp Haartsen et son collègue suédois Sven Mattisson pour la société de téléphonie mobile Ericsson. Entre-temps, les smartphones, les tablettes, les PC et de nombreux autres appareils électroniques peuvent communiquer entre eux via Bluetooth. Le principal avantage réside surtout dans le fait de ne plus avoir besoin de câbles encombrants.


 

Quels sont les différents types d'enceintes ?

Outre les enceintes Bluetooth, il existe d'autres types d'enceintes, par exemple les enceintes AirPlay, des enceintes avec connexion filaire ou des enceintes WiFi. Tous les types d'enceintes ont leurs avantages et inconvénients. Les enceintes AirPlay sont par exemple, compatibles uniquement avec les appareils iOS d'Apple. Elles vous enchanteront par l’excellente qualité du son mais ne peuvent pas être connectées avec un appareil de type Windows ou Android. Tout comme les enceintes Bluetooth, les enceintes AirPlay fonctionnent sans fil. Il en va de même avec les appareils audio Wifi. Elles peuvent être intégrées à une connexion WiFI et communiquer avec différents périphériques. Les enceintes sans fil ont l'avantage de pouvoir être utilisées de façon flexible et évitent les enchevêtrements de câbles. Toutefois, elles sont également plus sensibles aux interférences que les modèles filaires. De nombreuses enceintes peuvent fonctionner aussi en mode filaire comme sans fil ou en WiFi. Ici, il est possible de tester à fond toutes les variantes et décider tranquillement le mode de transmission adapté à vos besoins.


 

  

Avantages et inconvénients des enceintes Bluetooth

AvantagesInconvénients
Plus de câbles emmêlésParfois une qualité sonore altérée
Installation simpleSensible aux interférences radio
Positionnement flexibleLes batteries doivent être  chargées régulièrement.
Peut être connectée à l'ordinateur portable, à la tablette et au smartphone. 

  

Critères d'achat pour choisir une enceinte Bluetooth

Portée de la connexion Bluetooth

La portée de la connexion Bluetooth varie selon le matériel équipé et le protocole de transmission utilisé. Dans les caractéristiques techniques, vous trouverez pour chaque enceinte les données du fabricant relatives à la portée du signal radio. Cela est important si vous souhaitez par exemple utiliser l'enceinte Bluetooth à une certaine distance.

Remarque : Des obstacles tels que des murs, mais aussi des fréquences radio qui se chevauchent, par exemple par les réseaux WiFi, atténuent la portée maximale du signal Bluetooth. Des appareils connectés en Bluetooth ont la meilleure réception lorsqu'ils sont dehors, à l'air libre, sans aucune barrière physique entre eux et sans aucune interférence radio.

Puissance de sortie

La puissance d'une enceinte nous informe que la quantité de données reçues qu'elle peut convertir en qualité sonore. De plus, il est possible de savoir avec quels amplificateurs elle est compatible sans risquer de dommages.

Information pratique : La puissance est souvent critiquée dans les forums de discussion sur l'audio comme un argument marketing arbitraire. Pourtant, force est de constater qu'une mini-enceinte de 1,2 W de puissance n'égale en rien la puissance et qualité sonore maximale d'une enceinte de 150 W, soit le centuple de cette mini-enceinte.

Alimentation électrique & autonomie de la batterie

En particulier pour un usage mobile de l'enceinte, il faut tenir compte de l'alimentation électrique et de l'autonomie d ela batterie. Seules les enceintes à batterie peuvent être rechargées et utilisées partout sans alimentation électrique externe. Parmi les batteries, ce sont les batteries à ions lithium qui dominent le marché actuel devant les batteries lithium-polymère. L'autonomie pour un usage nomade et le temps nécessaire pour charger complètement une batterie varie nettement d'un modèle à l'autre.

Dans le cas d'une alimentation par port USB, le chargement peut s'effectuer par un câble USB sur l'ordinateur. Attention : Pour certaines enceintes, elles doivent restées raccordées par USB pour fonctionner car elles ne possèdent pas de batterie et nécessitent une alimentation constante. Des blocs d'alimentation permettent charger des enceintes fonctionnant également en mode batterie, ou bien sont nécessaires pour le fonctionnement d'enceintes fixes branchées à une prise secteur.

Enceinte Bluetooth

Compatibilité Outdoor

De nombreuses enceintes Bluetooth sont idéales pour un usage outdoor. Les modèles robustes résistent aux chocs, aux impacts, à la poussière et aux éclaboussures et parfois même sont complètement étanches ou bien flottent.

Mode mains libres et commande vocale

La fonction "mains libres" pour les appels est disponible sur la majorité des enceintes Bluetooth. Ainsi, la voix de votre interlocuteur sera retransmise par l'enceinte. Vous devrez répondre toutefois par votre smartphone, le seul appareil équipé d'un micro.

Selon le fabricant, l'enceinte Amazon Echo fonctionnera avec la commande vocale Alexa tandis que l'enceinte HomePod d'Apple recevra et exécutera des instructions par la commande vocale Siri.

Conseil : Pour les enceintes, il existe souvent souvent de sfixations par exemple des ventouses, des sangles de transport et bien d'autres accessoires.

  

Trouvez votre enceinte Bluetooth

Les enceintes Bluetooth sont les meilleures ventes de la catégorie. Vous avez l'avantage décisif de pouvoir la connecter sans fil sans problème avec tous les périphériques compatibles. Aucun câble supplémentaire n'est nécessaire. De plus, vous n'avez pas besoin de connexion Internet. Différents modèles d'enceinte Bluetooth sont disponibles sur la boutique en ligne Conrad.

Lors de l'achat d'enceintes Bluetooth, vous devez tenir compte de certains critères, notamment des modes de transmission supplémentaires, de la forme, du coloris, des dimensions, de la durée de vie de la batterie et de la qualité sonore. Si vous avez déjà une idée claire des caractéristiques que vos nouvelles enceintes doivent posséder, vous pouvez appliquer un filtre en fonction sur la vaste gamme de produits.