Logo vers TOOLCRAFT
    Logo vers Albrecht
    Logo vers Einhell
    Logo vers Bosch Home and Garden
    Logo vers dyson
    Logo vers Samsung

  • Nos produits
  • Mon compte
  • Favoris
  • Se déconnecter
Conrad
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Conseils

Raspberry Pi Zero

Avec le Pi Zero W, Raspberry propose, en plus de ses mini-PC adaptés à toutes les situations, un modèle destiné aux puristes, qui laisse toutefois une porte ouverte aux particuliers. Ce minI-ordinateur monocarte est réduit à l'essentiel afin d'effectuer des tâches mineures à moindre coût.

  • Qu'est-ce que Raspberry Pi Zero W ?

  • Quelles sont les spécifications techniques du Raspberry Zero W ?

  • Notre conseil pratique : Chercher des kits pour des applications spécifiques

  • FAQ - Questions fréquentes relatives à Raspberry Pi Zero W



Allgemeiner Ratgeber zu Raspberry Pi

Dans notre guide sur le Raspberry Pi, vous trouverez des informations générales sur ce petit ordinateur monocarte. De la configuration et l'installation aux différentes variantes existantes, nous vous donnons un aperçu de l'univers Raspberry Pi.

Voir le guide Raspberry Pi »



Qu'est-ce que Raspberry Pi Zero W ?

Le Zero W est un modèle de mini-ordinateur basé sur un SoC très populaire, commercialisé par Raspberry depuis février 2017. Tous les Raspberry Pi se caractérisent par leur compacité, leur prix abordable, leur polyvalence et leur relative simplicité d'utilisation. Ils constituent ainsi un compromis idéal entre les techniciens expérimentés qui aiment expérimenter eux-mêmes avec du matériel informatique et les amateurs novices qui ne veulent pas être dépassés. Ce n'est pas un hasard. La branche commerciale de Raspberry, responsable de la fabrication et de la distribution de tous les produits, des PC aux modules informatiques, est placée sous l'égide d'une fondation à but non lucratif qui s'est donné pour mission de promouvoir l'éducation. La Fondation Raspberry a été créée dans le but d'intéresser davantage de personnes au fonctionnement des ordinateurs et d'encourager ainsi la relève. 

Tous les Raspberry Pi, y compris le Zero W, font partie des ordinateurs monocarte. À l'exception du bloc d'alimentation Raspberry Pi, tous les composants nécessaires au fonctionnement de ces systèmes informatiques sont montés sur une carte de circuit imprimé : un processeur servant de CPU, une mémoire ROM, une mémoire vive, un générateur d'horloge et des interfaces d'entrée et de sortie. La configuration exacte des différents composants varie en fonction du domaine d'application. Ils sont aujourd'hui utilisés dans de nombreux systèmes embarqués, des appareils ménagers tels que les machines à laver et les appareils de divertissement électroniques grand public aux machines industrielles. Ils y surveillent, contrôlent ou mesurent des processus simples. 
Inspiré par les débuts des ordinateurs personnels dans les années 70, Raspberry s'était initialement fixé pour objectif de faire revenir les ordinateurs monocarte (ou Single-Board Computer [SBC], en anglais), des boîtiers des grosses machines vers les bureaux et les chambres d'enfants. Pour cela, les modèles de la série principale, tels que le Raspberry Pi 3, sont équipés de nombreuses interfaces périphériques pour souris, claviers et autres périphériques d'entrée. Ils offrent davantage de possibilités d'utilisation, mais prennent également plus de place, consomment plus d'électricité et coûtent plus cher. Avec le Raspberry Pi Zero et ses dérivés, le fabricant propose une alternative pour certaines applications. 

, 

Raspberry Pi Zero


Quelles sont les spécifications techniques du Raspberry Zero W ?

Le cœur du Raspberry Pi Zero W est constitué d'un système sur puce (SoC) de Broadcom. Raspberry a déjà intégré le BCM2835 dans ses premiers mini-PC. Il abrite un processeur monocœur de type ARM1176JZF-S avec architecture ARMv6. Son unique cœur fonctionne à une fréquence de 1 GHz. Le GPU adjacent au SoC est un Dual Core VideoCore IV, également de Broadcom. Il est capable d'atteindre une fréquence de 0,4 GHz. Il permet également de décoder des vidéos Full HD en 1080p et 30 images par seconde, compressées en H.264 ou MPEG-4. Le GPU et le CPU disposent d'une mémoire vive de 512 Mo.
En termes de puissance de calcul, ce micro-ordinateur n'a donc rien à envier aux premiers PC polyvalents de Raspberry. Mais au plus tard lorsque l'on considère les possibilités en matière de périphériques, on remarque que la carte n'a à peu près que la taille d'un chewing-gum. Le Raspberry Pi Zero W ne dispose que d'une prise mini-HDMI et de deux prises micro-USB, dont une seule peut être utilisée librement. La deuxième entrée USB 2.0 est destinée à l'alimentation électrique par un bloc d'alimentation externe, qui dispose au mieux d'une tension de 5 volts et d'une puissance de 2 ampères. Comme pour la plupart des autres modèles Raspberry Pi, une barrette d'interface GPIO est disponible, mais le connecteur correspondant n'est pas fourni et doit être soudé séparément. Un autre point commun avec les autres ordinateurs Raspberry est un emplacement microSD. Tous les Raspberry Pi démarrent leur système d'exploitation à l'aide d'une carte microSD ou d'une carte SD. De plus, le Zero W permet l'échange de données sans fil. Cela est rendu possible grâce à un module radio avec Wi-Fi 802.11n et Bluetooth 4.1. Des adaptateurs, des pHAT et d'autres extensions permettent des connexions supplémentaires via USB 2.0 et mini HDMI. 



Notre conseil pratique : Chercher des kits pour des applications spécifiques

Trouver tous les composants adaptés pour intégrer le Raspberry Pi Zero W dans un processus spécifique n'est pas à la portée de tout le monde. Bien sûr, une chasse au trésor à travers les marchés en ligne et les bacs à fouiller peut être un moyen divertissant d'atteindre son but pour les bricoleurs expérimentés. Cependant, ceux qui achètent l'ordinateur miniature pour des raisons de coût ou qui ont une fonction spécifique en tête peuvent également se procurer directement un kit de démarrage correspondant. Outre la carte mère proprement dite, celui-ci contient tous les composants ou extensions nécessaires à l'utilisation prévue. 



FAQ - Questions fréquentes relatives à Raspberry Pi Zero W

Quelles sont les autres versions du Raspberry Pi Zero W ?

Le Raspberry Pi Zero W est la version mise à jour du modèle de base Raspberry Pi Zero. Le Zero est sorti en novembre 2015, mais ne diffère fondamentalement de son successeur que sur un seul point. Contrairement au Pi Zero W, le premier Raspberry Pi Zero ne dispose pas de connectivité sans fil intégrée. Ni le Wi-Fi ni le Bluetooth ne sont possibles avec le Pi Zero sans connecter des composants supplémentaires à sa carte. Le Raspberry Pi Zero WH, commercialisé par Raspberry en janvier 2018, constitue une mise à niveau du Raspberry Pi Zero W. Les avantages sont à nouveau marginaux, mais peuvent s'avérer intéressants dans certaines circonstances. La dernière version du Zero est livrée avec un connecteur GPIO pré-assemblé qui dispose de 40 broches. Il est ainsi possible d'utiliser l'ordinateur sans fer à souder pour des applications qui nécessitent une interface GPIO, par exemple un HAT standard. 


À quoi sert le Raspberry Pi Zero W ?

Malgré ses performances modérées, les possibilités d'application du Raspberry Pi Zero W sont multiples. En effet, ce qu'il perd par rapport aux modèles classiques tels que le Raspberry Pi 3 en termes de RAM et de fréquence d'horloge, il le compense par ses dimensions réduites. Il est donc idéal pour les applications mobiles, par exemple comme micro-PC portable, support de stockage USB ou tout autre projet similaire. Tout comme son prédécesseur, il peut également être utilisé comme capteur discret grâce à sa petite taille. Les chercheurs et les jardiniers soucieux de leurs légumes utilisent par exemple le Zero W comme unité de commande et de mesure pour les caméras équipées de détecteurs de mouvement afin de détecter et d'enregistrer les animaux. Grâce à ses connexions sans fil, le Raspberry Pi Zero W présente toutefois un avantage considérable par rapport à son prédécesseur en tant que système embarqué pour les appareils connectés à d'autres systèmes dans des réseaux locaux. Le Wi-Fi et le Bluetooth permettent ainsi de mettre en œuvre sans fil un projet dans l'esprit de l'Internet des objets.