bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Conseils

PC portables » Ordinateurs compacts, performants et mobiles

Les ordinateurs portables offrent nettement plus de flexibilité que les tours PC. Ils permettent de travailler, de surfer, de jouer ou de regarder des films en streaming de manière mobile et ont fortement progressé ces dernières années en termes de performances et de design. Découvrez dans notre guide les différents types d'ordinateurs portables, leurs domaines d'application et les points à prendre en compte lors de l'achat.



PC portables pour surfer et travailler de façon mobile

Le design et les performances des ordinateurs portables ont évolué au cours des dernières années. Alors que les appareils se caractérisaient autrefois par une puissance de batterie limitée et un poids relativement élevé, les ordinateurs portables d'aujourd'hui sont nettement plus plats, plus fins et plus légers et peuvent fonctionner pendant de nombreuses heures d'affilée grâce à la technologie lithium-ion.  

De plus, ils disposent de processeurs de haute qualité qui permettent de travailler aussi rapidement qu'avec une tour PC. En termes de performances, les ordinateurs portables n'ont plus rien à envier aux ordinateurs de bureau classiques. En outre, ils offrent l'avantage d'être utilisables à tout moment de manière mobile.

Grâce à leur conception compacte, ils peuvent être facilement rangés et emportés partout. Contrairement aux tablettes, les ordinateurs portables sont nettement plus confortables à utiliser grâce au clavier standard. Ils se prêtent mieux à l'écriture et permettent en général un travail plus complet.



PC portable, notebook, netbook, ultrabook – quelle est la différence ?

Les ordinateurs portables sont désignés différemment en fonction de leur utilisation, de leur conception, de leurs fonctionnalités et de leur apparence. Les termes les plus courants sont "PC portable" et "notebook". Auparavant, une distinction était faite entre ces deux appellations. Ainsi, les petits ordinateurs portables étaient considérés comme des notebooks, tandis que pour les ordinateurs portables plus grands, on parlait d'ordinateurs portables. Cette différenciation n'existe plus aujourd'hui. Les ordinateurs portables et les notebooks se sont rapprochés, de sorte que les termes sont désormais synonymes. Il convient toutefois de distinguer les ordinateurs portables des netbooks, des ultrabooks et des convertibles. 

Netbooks

Les netbooks sont des appareils conçus en particulier pour une utilisation mobile. Ils sont plus petits et plus légers que les ordinateurs portables et offrent un peu moins de puissance matérielle, mais une plus grande autonomie. 

Ultrabook

Le terme ultrabook a été introduit et déposé par Intel ; il ne peut donc être utilisé que par ce fabricant. Les ultrabooks sont des ordinateurs portables d'une épaisseur maximale de 1,5 cm, équipés d'un cœur de processeur Intel et d'un disque SSD.  
 

Convertibles

Les ordinateurs portables convertibles sont des appareils 2-en-1 très pratiques. Ils combinent les avantages d'un ordinateur portable et d'une tablette, en ce sens qu'ils peuvent être utilisés au choix avec un clavier ou via un écran tactile. Outre les convertibles, il existe également des modèles détachables. Il s'agit également d'ordinateurs portables 2-en-1, mais l'unité de clavier et l'écran peuvent être complètement séparés. L'écran peut alors être utilisé comme tablette.

Dans les convertibles, le clavier et l'écran sont reliés. Les différents modes d'utilisation peuvent être réglés par rotation, par rabattement ou par glissement. 



Domaines d'application des PC portables

Que ce soit pour les loisirs, l'école ou l'université, pour les affaires ou le bureau, les ordinateurs portables ont de multiples applications et rendent de bons services dans presque tous les domaines de la vie. 

Loisirs et usage domestique

Pour un usage domestique, les ordinateurs portables offrent de multiples possibilités d'utilisation. Surfer sur Internet, écouter de la musique, regarder des films ou des séries ne sont que quelques exemples de tout ce que permet un ordinateur portable à la maison ou en déplacement - confortablement installé sur le canapé, dans un parc ou dans le train.

Pour concurrencer les tours PC, de puissants PC gaming portables dotés de processeurs rapides, de cartes graphiques de haute qualité et de grandes mémoires vives sont désormais proposés. Ils sont spécialement conçus pour répondre aux exigences des joueurs et joueuses et offrent des temps de réaction rapides et une excellente résolution.

Les ordinateurs portables multimédias sont de plus en plus populaires. Ils sont en partie aussi bien équipés que les PC gaming portables et peuvent être utilisés aussi bien pour jouer à des jeux vidéos que pour regarder des films ou traiter des vidéos, des images ou des sons. 

Ceux qui souhaitent utiliser leur ordinateur portable pas seulement pour des applications bureautiques, mais de façon plus diversifiée, sont dans le vrai avec cette variante.


Business et bureau

Mais les ordinateurs portables sont également présents depuis longtemps dans l'environnement de travail. Ils servent de station de travail au bureau, mais peuvent également être remis aux collaborateurs en télétravail, les rendez-vous à l'extérieur ou le travail itinérant, par exemple lorsqu'un voyage d'affaires est prévu. 

Lors de rendez-vous chez des clients ou de réunions, les ordinateurs portables peuvent être utilisés pour des présentations, des analyses et des évaluations.

Les fabricants ont reconnu la tendance à utiliser les ordinateurs portables comme outils de travail et ont lancé sur le marché des PC portables professionnels dédiés qui se distinguent non seulement par un design élégant, mais surtout par leur légèreté, tout en étant assez robustes pour résister à une utilisation mobile et au transport.

Des batteries puissantes, qui permettent une longue durée de fonctionnement, et des composants matériels basse consommation sont installés. Les composants peuvent être remplacés sur la plupart des appareils, ce qui facilite l'entretien et les réparations et offre l'option d'une mise à niveau à tout moment.

De cette manière, les ordinateurs portables professionnels peuvent être adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise.

Les ordinateurs portables professionnels se caractérisent également par un large choix d'interfaces permettant de connecter des périphériques tels que des vidéoprojecteurs, des disques durs externes ou d'autres ordinateurs. En règle générale, les appareils disposent d'un écran mat sans reflets désaagréables en cas de variations de luminosité ambiante. Des fonctions de sécurité telles que des scanners d'empreintes digitales ou des outils de cryptage pour l'authentification et la protection des données des clients et de l'entreprise font également généralement partie de l'équipement.


École et université

Nous vivons à une époque où l'apprentissage à distance et la numérisation prennent une place de plus en plus importante. Les ordinateurs portables ne sont pas seulement des outils de travail, mais aussi des outils d'enseignement et d'apprentissage

Ils sont de plus en plus utilisés dans les établissements d'enseignement tels que les écoles et les universités afin de fournir des équipements adaptés aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant. 

Grâce à eux, ils peuvent maîtriser et transmettre les matières enseignées et les contenus pédagogiques.

Il ne s'agit pas seulement de faire des recherches ou d'accéder à des clouds internes à l'école ou à l'université et de télécharger du matériel pédagogique, mais aussi d'utiliser des logiciels et des outils éducatifs qui permettent de transmettre et d'approfondir les connaissances.

Les ordinateurs portables peuvent aider à travailler de manière productive et à apprendre efficacement, que ce soit en classe, en séminaire ou à la maison.



Critères d'achat des PC portables – points importants

L'offre en ordinateurs portables est vaste. Pour faire son choix, il faut tenir compte de plusieurs paramètres en fonction de l'utilisation prévue et du comportement d'utilisation individuel. L'équipement d'un ordinateur portable est essentiel.

Loisirs et usage domestique

Les ordinateurs portables destinés à un usage domestique sont disponibles avec des tailles d'écran allant de 12 à 17 pouces. Les modèles dotés d'un écran de 12 à 15 pouces sont très bien adaptés aux déplacements en raison de leurs dimensions raisonnables. Les écrans de 17 pouces permettent d'afficher deux documents côte à côte et constituent donc un bon choix pour le travail sédentaire. La diagonale de l'écran dépend de l'utilisation de l'ordinateur..

Pour les jeux et le visionnage de films, il est par exemple recommandé de choisir des modèles un peu plus grands. La résolution de l'écran joue également un rôle important. La Full HD est devenue la norme. L'Ultra HD est actuellement réservé aux appareils plus chers, mais remplacera la Full HD à l'avenir. Si l'on est exigeant en matière de représentation détaillée et que l'on souhaite être bien placé dans quelques années, il ne faut pas lésiner sur la résolution. Une mémoire vive de 4 à 8 Go est en général largement suffisante pour les applications de loisirs. 

Lors de l'achat, il est recommandé de vérifier si l'ordinateur portable peut accueillir un module de mémoire vive supplémentaire. Cela permet de garder l'option ouverte pour une éventuelle mise à niveau ultérieure. Les PC portables d'entrée de gamme avec moins de Go de RAM peuvent rapidement en avoir besoin.


Business et bureau

Pour les PC portables professionnels, l'écran ne doit être ni trop grand ni trop petit afin de permettre aux collaborateurs de travailler confortablement. Un écran de 15 à 16 pouces est dans la moyenne. En ce qui concerne la mémoire vive, 4 Go de RAM suffisent en général pour les travaux bureautiques simples. Si les besoins sont plus importants, par exemple dans le cas de traitements graphiques, il est préférable d'opter pour 8 ou 16 Go de RAM.

En principe, 8 Go de RAM sont tout à fait recommandés pour le bureau, surtout si l'on utilise des outils et des navigateurs gourmands en mémoire vive ou si l'on a plusieurs programmes ouverts en parallèle. Les connectiques courantes telles que USB, HDMI et DisplayPort devraient être disponibles dans tous les cas, en plus des possibilités de connexion sans fil (WiFi, Bluetooth). 

La taille et le type de disque dur sont également importants, en particulier lorsque les données ne sont pas stockées sur le cloud. De nombreux fabricants proposent des ordinateurs portables avec des disques durs SSD, qui présentent une vitesse de travail élevée.

Les programmes se lancent et réagissent plus vite, ce qui permet de ménager le processeur et donc la batterie. Les ordinateurs portables équipés de disques SSD sont particulièrement adaptés aux déplacements car le disque dur est insensible aux chocs. Il est toutefois important de savoir que les disques SSD n'offrent pas une capacité de stockage très élevée. Ils ne sont donc pas adaptés au stockage de grandes quantités de données. 

Les versions 2-en-1 comme les convertibles peuvent également être attrayantes dans un contexte professionnel. Les PC portables 2-en-1 sont tout à fait adaptés aux applications bureautiques, à la prise de notes ou à la réalisation de croquis pendant les réunions et aux présentations et démonstrations. 

École et université

Dans de nombreux cas, les ordinateurs portables pour l'école et l'université sont plutôt conçus pour des applications simples, afin de pouvoir faire des recherches, écrire et lire. Pour les sciences humaines, de tels modèles, qui ne disposent pas en général de plus de 4 ou 8 Go de RAM et d'une carte graphique moyenne, sont tout à fait suffisants.

Il existe toutefois des exceptions spécifiques à certaines disciplines. Ainsi, les enseignants et les étudiants en ingénierie, en architecture, en design graphique et en développement de jeux ont des exigences plus élevées pour leur ordinateur portable, par exemple en ce qui concerne le spectre des couleurs affichées, le contraste et la luminosité ou les temps de réaction rapides. Une carte graphique de haute qualité est indispensable. 

L'équipement d'un ordinateur portable à des fins de formation devrait également comprendre un lecteur optique. Bien que les données soient aujourd'hui en général stockées et transférées sur des clés USB, des disques durs USB ou des clouds, il existe encore des guides abrégés et des manuels qui sont fournis avec des DVD ou des CD.

Il est également très important de disposer d'un espace disque assez grand. Le matériel pédagogique peut prendre beaucoup de place. Il en va de même pour les programmes et logiciels complexes. En ce qui concerne les logiciels, il faut également tenir compte des exigences individuelles du système. Il est par exemple important qu'un ordinateur portable dispose du système d'exploitation adéquat. 

Il est également important que l'autonomie de la batterie soit suffisante. Un ordinateur portable doit en tout cas pouvoir fonctionner en continu pendant une journée d'école. Enfin, le poids et la taille jouent également un rôle, afin que l'appareil puisse être transporté sans problème. D'ailleurs, les ordinateurs portables 2-en-1 peuvent faire valoir leurs avantages dans le cadre scolaire et universitaire. Dans les matières où il faut beaucoup lire, il est pratique de pouvoir transformer l'appareil en tablette. 



Notre conseil pratique : la taille de l'écran doit être proportionnelle à sa résolution

La taille et la résolution de l'écran ne doivent pas être choisies au hasard, mais doivent être mises en relation. Sur un petit écran de 10 pouces, une résolution UHD n'a pas beaucoup de sens car tous les détails offerts ne seraient pas visibles. Une résolution UHD ou 4K ne se justifie qu'à partir d'une taille d'écran de 17 pouces. Pour les écrans de 14 à 16 pouces, la Full HD est le bon choix. Pour tout ce qui se situe en dessous, la HD est en théorie suffisante.



FAQ – Questions fréquentes relatives aux PC portables

Que signifie Core dans le contexte des processeurs ?

Core désigne le cœur d'un processeur, c'est-à-dire l'unité centrale de calcul d'un ordinateur. Le processeur est souvent appelé CPU (Central Processing Unit) et est responsable de l'exécution de toutes les opérations de calcul pertinentes. De nos jours, on ne trouve pratiquement plus que des CPU à plusieurs cœurs. L'offre va des processeurs dual-core (2 cœurs) aux processeurs deca-core (10 cœurs).
 

Un ordinateur portable 2-en-1 peut-il remplacer un ordinateur de bureau et sa tablette ?

Un ordinateur portable 2-en-1 n'atteint pas nécessairement la puissance de calcul d'un ordinateur de bureau, mais il offre davantage de puissance de calcul qu'une tablette. En ce sens, il représente un bon compromis.
 

Un ordinateur portable avec graveur de DVD intégré a-t-il encore un sens aujourd'hui ?

C'est une question de préférences personnelles. Les personnes qui souhaitent toujours effectuer leurs sauvegardes sur des CD ou des DVD auront tout intérêt à utiliser un graveur de DVD. Néanmoins, la tendance en matière de supports de stockage est clairement à l'USB, aux disques durs externes et au cloud. Tôt ou tard, les DVD ne joueront plus aucun rôle.

Accessoires utiles pour votre ordinateur portable : protection de la vue et de l'écran

Protégez votre ordinateur portable des regards latéraux indésirables avec un film anti-regard. Notre sélecteur de produits 3M vous guide en quelques clics vers la protection adaptée à votre produit.