Logo vers TOOLCRAFT
    Logo vers Albrecht
    Logo vers Einhell
    Logo vers Bosch Home and Garden
    Logo vers dyson
    Logo vers Samsung

  • Nos produits
  • Mon compte
  • Favoris
  • Se déconnecter
Conrad
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Conseils

Coupe-bordures, débroussailleuses, faux à moteur

Les entreprises souhaitant entretenir de façon efficace et professionnelle leurs espaces verts trouveront dans les coupe-bordures, débroussailleuses et faux à moteur des alliés de choix. Chaque appareil possède ses atouts et ses domaines d’utilisation spécifiques — qu’il s’agisse de la coupe précise des bordures de pelouse, de la tonte de terrains en friche ou de l’entretien des talus. Mais quelle machine répond le mieux à vos besoins ?

Le choix du bon équipement dépend de plusieurs critères : la surface et la nature du terrain à entretenir, le type de végétation, ainsi que la fréquence d’utilisation. Outre la puissance du moteur et le système de coupe, des éléments comme l’ergonomie, le poids et les équipements jouent un rôle décisif pour un travail à la fois efficace et confortable. Dans ce guide, nous passons en revue les différents types d’appareils et vous présentons leurs domaines d’application. Vous y trouverez des conseils précieux pour bien choisir votre matériel et découvrirez les règles de sécurité essentielles à respecter lors de l’utilisation des coupe-bordures, débroussailleuses et faux à moteur. 

Coupe-bordure en action
  • Qu'est-ce qu'un coupe-bordure et quelle est son utilisation ?

  • Quelle est la différence entre coupe-bordure, débroussailleuse et faux à moteur ?

  • Critères d'achat – Points essentiels à prendre en compte

  • Quels points importants peuvent m'aider à choisir entre un coupe-bordure et une tondeuse ?

  • Quelles sont les mesures de sécurité à adopter lors de l'utilisation de coupe-bordures ?

  • Notre conseil pratique : protéger les plantes avant de faucher

  • FAQ – Questions fréquentes relatives aux coupe-bordures, débroussailleuses et faux à moteur



Qu'est-ce qu'un coupe-bordure et quelle est son utilisation ?

Coupe-bordure avec tête rotofil

Le coupe-bordure est un outil de jardinage à main conçu pour les travaux de finition. Contrairement à une tondeuse, pensée pour les grandes surfaces, il se distingue par sa précision et sa flexibilité, notamment pour l’entretien des bordures de pelouse. 

Grâce à sa conception compacte, il s’utilise aisément dans les zones difficiles d’accès, là où les autres appareils atteignent leurs limites. Il est idéal pour les bordures de trottoir, les abords de murs et de clôtures, ainsi que le contour des massifs de fleurs. 

Son moteur actionne un système de coupe, utilisant soit un fil en plastique, soit des lames. Ces deux solutions permettent de tailler efficacement l’herbe et les petites plantes peu résistantes. 

Peut-on enlever les mauvaises herbes avec un coupe-bordure ?

Oui, tant que les plantes sont suffisamment tendres. Il faut toutefois garder à l'esprit que les coupe-bordures ne coupent que les parties de la plante situées au-dessus du niveau du sol et n'affectent pas les racines. Les mauvaises herbes ne sont donc pas éliminées de manière permanente. 



Quelle est la différence entre coupe-bordure, débroussailleuse et faux à moteur ?

Bien qu'il s'agisse à première vue d'appareils très similaires, les coupe-bordures, les débroussailleuses et les faux à moteur sont des outils adaptés à des besoins différents. Ils se ressemblent dans leur conception, car un moteur entraîne un arbre à l'intérieur et cet arbre fait tourner une tête de coupe. Ainsi, les herbes folles et autres plantes indésirables peuvent être coupées. Mais la puissance des trois types d'appareils diffère et s'adapte ainsi au domaine d'utilisation. 

Coupe-bordure

Les coupe-bordures sont conçus pour les petites surfaces, comme les bordures de pelouse aux herbes souples. Leur format compact et leur légèreté en font l’outil idéal pour les zones difficiles d’accès. Leur grande maniabilité permet une coupe précise pour un résultat net et soigné. 

 

Faux à moteur

Grâce à un moteur plus puissant et une largeur de coupe importante, les faux à moteur prennent en charge l’entretien de surfaces plus étendues. Que ce soit pour tondre l’arrière du jardin ou nettoyer des terrains difficiles d’accès, elles éliminent sans effort les herbes épaisses dans le cadre de l’entretien paysager. 

 

Débroussailleuse 

Les débroussailleuses sont plus puissantes que les faux à moteur classiques et viennent à bout des broussailles épaisses et des branches. À la place du fil ou des lames, elles peuvent être équipées de disques de coupe semblables à des lames de scie. Bien qu’elles soient plus puissantes, elles restent une sous-catégorie des faux à moteur et sont souvent désignées sous le nom de débroussailleuses-motofaux. 



Critères d'achat – Points essentiels à prendre en compte

Pour trouver l’appareil le mieux adapté à vos besoins, prêtez attention aux critères suivants avant votre achat : 

Utilisation prévue et exigences

Avant de faire votre choix, identifiez clairement l’usage que vous comptez faire de l’appareil. Vous travaillez dans un jardin bien entretenu, principalement couvert d’herbes fines ? Un coupe-bordures suffira amplement. En revanche, pour des surfaces plus étendues ou une végétation plus résistante, une faux à moteur ou une débroussailleuse sera plus appropriée. La fréquence d’utilisation ainsi que la configuration du terrain sont également déterminantes : les grandes superficies ou les terrains accidentés nécessitent un appareil plus puissant. 


Type de motorisation

Comme pour les tondeuses à gazon, trois grandes catégories de motorisation s’offrent à vous :


Moteur électrique filaire

Modèle électrique à brancher sur secteur avec système de coupe rotofil

Les coupe-bordures, faux à moteur et débroussailleuses filaires sont limités par la portée de leur câble. Toutefois, celle-ci peut être étendue à l’aide d’une rallonge, supprimant ainsi toute contrainte liée à l’autonomie de la batterie. 


Moteur électrique à batterie

Coupe-bordure à batterie

Les coupe-bordures à batterie offrent une grande flexibilité, mais leur autonomie reste limitée. Ils conviennent parfaitement aux petits jardins. Pour les surfaces plus vastes, l’utilisation de batteries interchangeables est recommandée afin d’éviter de longues interruptions. 


Moteur thermique essence

Faux à moteur essence

Une faux à moteur thermique se distingue par sa puissance élevée, idéale pour les grandes surfaces ou les travaux intensifs. En contrepartie, elle est plus bruyante, émet des odeurs et nécessite un entretien plus exigeant. 


Système de coupe

Trois systèmes de coupe s’offrent à vous :

  • Le fil, adapté aux herbes fines et aux plantes tendres

  • La lame, pour les herbes plus épaisses et les végétaux robustes

  • Le disque de coupe, pour les broussailles denses et même les petits arbustes

Bon à savoir

Le fil usé peut être remplacé à l’aide de bobines interchangeables, tandis que les lames et les disques de coupe doivent être remplacés dans leur intégralité. 


Puissance et largeur de coupe

Comme pour les tondeuses, la puissance et la largeur de coupe jouent un rôle essentiel pour les coupe-bordures et appareils similaires. Une puissance élevée permet de couper une végétation plus dense et d’accélérer le travail sur de grandes surfaces. Les modèles à batterie offrent généralement une puissance entre 200 et 700 watts, tandis qu’un moteur thermique 2 temps peut atteindre jusqu’à 2 CH.

La largeur de coupe doit être adaptée à la taille de la surface à entretenir. Les petits modèles débutent autour de 25 centimètres, tandis que les plus grands peuvent atteindre jusqu’à 45 centimètres. 


Ergonomie et confort

Pour les travaux plus longs, des accessoires ergonomiques comme une poignée réglable, une sangle de portage ou un système anti-vibrations font toute la différence. Un appareil aussi léger que possible réduit la fatigue et améliore la maniabilité. 


Fonctions supplémentaires

Des options comme l’avance automatique du fil, le changement de lame sans outil, les manches télescopiques ou encore les dispositifs de sécurité tels que le capot de protection et l’arrêt automatique renforcent à la fois le confort et la sécurité d’utilisation. 



Quels points importants peuvent m'aider à choisir entre un coupe-bordure et une tondeuse ?

La question se pose surtout lorsque vous hésitez entre un coupe-bordures et une tondeuse à gazon pour vos travaux d’entretien. Chacun de ces appareils a ses avantages et ses limites.

La tondeuse est idéale pour tondre rapidement et efficacement de grandes surfaces dégagées. Le coupe-bordures, quant à lui, se distingue par sa maniabilité et sa précision. Il atteint sans difficulté les zones inaccessibles à la tondeuse, comme les bordures de pelouse, les abords des arbres et des buissons, ou les passages étroits.

Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons comparé les avantages et inconvénients de chaque type d’appareil : 

Avantages et inconvénients par rapport à une tondeuse à gazon

Avantages d'un coupe-bordure par rapport à une tondeuse

  • Idéal pour les zones difficiles d’accès ou les passages étroits

  • Convient également pour les herbes hautes

  • Travail précis le long des bordures, massifs, arbres, clôtures et murs

  • Léger et facile à manier

Inconvénients d'un coupe-bordure par rapport à une tondeuse

  • Rendement limité (moins efficace sur de grandes surfaces ouvertes)

  • Temps de travail plus long pour une même zone

  • Plus fatigant en cas d’utilisation prolongée

     



Quelles sont les mesures de sécurité à adopter lors de l'utilisation de coupe-bordures ?

Un équipement de protection tel que lunettes de sécurité, gants et protection auditive est indispensable. Veillez également à ce qu’aucune personne ni aucun animal ne se trouve à proximité lors de l’utilisation de l’appareil. 

Pour les modèles électriques filaires, il est essentiel de veiller en permanence à ne pas trébûcher sur le câble ni à le couper malencontreusement. 

Conseil

Lors de l’utilisation de débroussailleuses ou de faux à moteur, il est recommandé de porter des vêtements de protection renforcés ainsi que des chaussures de sécurité à coque en acier, en raison de leur puissance élevée. 

Porter un équipement de sécurité lors de l'utilisation d'une débroussailleuse à batterie


Notre conseil pratique : protéger les plantes avant de faucher

Pour une intervention durable dans vos espaces verts, il est important de protéger les plantes souhaitées contre les dommages involontaires lors du fauchage. Ainsi, votre espace vert reste non seulement bien entretenu, mais aussi en bonne santé. Les arceaux de protection des plantes et les manchons de protection des arbustes sont prévus à cet effet. Il est également possible d'utiliser des protections provisoires telles que des seaux ou des planches qui forment temporairement une barrière autour des plantes. 



FAQ – Questions fréquentes relatives aux coupe-bordures, débroussailleuses et faux à moteur

Quelles opérations d’entretien sont nécessaires pour les coupe-bordures, faux à moteur et débroussailleuses ?

Pour garantir la longévité et les performances de vos appareils, un entretien régulier est indispensable. Celui-ci comprend le nettoyage complet de l’appareil, le contrôle – et si besoin, le remplacement – du système de coupe (fil, lame ou disque), ainsi que, pour les moteurs thermiques, le changement du filtre à air et la vérification de la bougie. N’oubliez pas non plus de lubrifier les pièces mobiles et de vérifier toutes les fixations. 


Quelles précautions prendre pour le stockage des coupe-bordures, faux à moteur et débroussailleuses ?

Stockez toujours vos appareils dans un endroit sec, à l’abri du gel. Avant de les ranger, nettoyez-les soigneusement. Pour les modèles thermiques, pensez à vider le réservoir avant l’hivernage. Pour préserver le système de coupe, veillez à ce que le fil, la lame ou le disque ne soit pas en contact direct avec le sol. 


Existe-t-il des modèles spécifiques pour les travaux en pente ou sur talus ?

Oui, certains modèles sont spécialement conçus pour le travail en pente ou sur des talus. Ils facilitent l’entretien et renforcent la sécurité. Ces appareils se distinguent par des harnais ergonomiques, des poignées réglables pour une posture de travail optimale, et des systèmes de coupe performants, même sur les terrains en pente. Pensez à vérifier ces caractéristiques avant l’achat.