Nos meilleures ventes


Produits les mieux notés

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

  • ISDN Telefone und Zubehör – auch im Zeitalter von DSL hochaktuell
  • DSL statt ISDN? DSL plus ISDN!
  • ISDN kann noch mehr: Komfort für die ganze Familie
  • Verlängern Sie Ihre Telefonanlage bis vor die Haustür
  • Das Geheimnis des internen ISDN-S0-Bus
  • Zu den Produkten



Jetzt Tekkie-Wissen teilen:

ISDN Telefone und Zubehör – auch im Zeitalter von DSL hochaktuell

Bereits in den 1990er Jahren begann die Deutsche Telekom AG, den ISDN- Dienst in Deutschland konsequent auszubauen und zu vermarkten. Neben dem (auch heute noch) besonderen Leistungsumfang rund um das Telefonieren (z.B. Rufnummeranzeige, Dreierkonferenz, Makeln, Rufweiterschaltung, automatischer Rückruf bei besetzt, mehrere Rufnummern bei zwei gleichzeitig nutzbaren Rufkanälen, bessere Sprachqualität) wurde ISDN in erster Linie als schneller Zugang ins Internet genutzt. Mit dem Ausbau des DSL-Netzes verlor der Internetzugang über ISDN immer mehr an Bedeutung. Trotzdem halten bis heute mehr als 10 Mio. ISDN-User an dieser Technologie fest. Grund sind die umfangreichen und komfortablen Leistungsmerkmale für Telefonie, die nur ISDN möglich macht. Auf dieser Internet-Seite wollen wir Ihnen einige Beispiele von typischen ISDN-Leistungsmerkmalen erläutern.

Familiennetzwerk

Mit jedem ISDN-Anschluss bekommen Sie zwei separate Leitungen und mindestens drei Rufnummern. Zwei Telefonate parallel führen oder ein eigener Rufkanal für Faxgerät – mit ISDN kein Problem!

Sprachqualität

Mit ISDN telefonieren Sie in bester digitaler Sprachqualität und optimaler Verständlichkeit.

Familiennetzwerk

Mit frei zuteilbaren Rufnummern. Mit ISDN kann jeder seine eigene Nummer erhalten, z.B. Vater, Mutter, Tochter ... Auf Wunsch bis zu zehn Nummern kostenlos und mit getrennter Abrechnung!

Nummernanzeige

Auf dem Telefondisplay sehen Sie schon vorher, wer anruft.

Rufumleitung

Weltweit, auch auf Ihr Mobiltelefon.

Anklopfen

Hinweis auf einen weiteren Anrufer während des Telefongespräches.

Rückruf

ISDN Telefone signalisieren mit einem Klingelton, wenn der Anschluss wieder frei ist. Wenn Sie dann den Hörer abnehmen, werden Sie automatisch verbunden.

Makeln/Konferenz

Halten Sie Ihre privaten Telefonkonferenz ab! Sie können während des Gespräches zwischen mehreren Anrufern / Leitungen hin- und herschalten.

DSL statt ISDN? DSL plus ISDN!

In der Vergangenheit mussten ISDN-Kunden eine stattliche Grundgebühr entrichten, um den Leistungsumfang von ISDN nutzen zu können. Die heutigen Kombi-Angebote in Verbindung mit DSL bieten ISDN-Komfortmerkmale für einen sehr günstigen Grundpreis. Meist betragen die Mehrkosten gegenüber dem analogen Telefonanschluss weniger als fünf Euro pro Monat.

Damit sind die Vorteile beider Techniken optimal kombiniert: ein DSL-Kanal zum schnellen Surfen im Internet und die beiden ISDN-Rufkanäle für Telefon(e) und Fax!

ISDN kann noch mehr: Komfort für die ganze Familie

Ob drahtgebunden oder schnurlos, ISDN bietet in Verbindung mit einer Telefonanlage oder entsprechenden DECT-Systemen die Möglichkeit, mehrere Nebenstellen mit eigener Rufnummer zu betreiben. So kann z.B. jedes Familienmitglied direkt mit einer eigenen Rufnummer angewählt werden. Zusätzlich stehen Ihnen Funktionen zur Verfügung, die Sie aus einem professionellen Büroumfeld kennen. Zum Beispiel die Rufweitergabe: Sie nehmen einen Anruf entgegen, der für einen anderen Teilnehmer gedacht ist. Nun wählen Sie die entsprechende Nebenstelle. Der gewünschte Teilnehmer hebt ab, und Sie können den Anruf übergeben und auflegen. Natürlich können Sie diese Systeme auch für die hausinterne Kommunikation nutzen und kostenlose interne Gespräche führen. So holt man Papa mal schnell per Anruf zum Essen aus der Garage.

Verlängern Sie Ihre Telefonanlage bis vor die Haustür

Türsprechanlagen sind praktisch. Noch viel praktischer ist es, wenn Sie die Türsprechanlage gleich direkt an die Telefonanlage anbinden. Klingelt jemand an der Tür, so wird dies von den ausgewählten Telefonen signalisiert. Nun können Sie das Gespräch wie bei einem Telefonat annehmen und mit dem Besuch vor der Haustür sprechen. Über eine entsprechende Tastenkombination können Sie sogar den Türöffner betätigen! Dies ist nicht nur komfortabel, sondern Sie sparen auch noch Geld, da keine eigenen Etagensprechstellen für die Türsprechanlage benötigt werden.

Das Geheimnis des internen ISDN-S0-Bus

Oftmals bieten ISDN-Telefone einen größeren Leistungsumfang als analoge Endgeräte. So lassen sich z.B. Rufumleitungen auf Knopfdruck aktivieren, oder Sie können verschiedene Anrufer an unterschiedlichen Klingeltönen erkennen. Viele Funktionen lassen sich bequem über das Menü des Gerätes bedienen. Um solche ISDN-Geräte in eine Telefonanlage einzubinden und damit die Funktionen der Telefonanalge zu nutzen, benötigt diese Telefonanlage einen sogenannten internen ISDN-S0-Bus. Dadurch können z.B. auch kostenfreie interne Gespräche von analogen Nebenstellen zu ISDN-Telefonen geführt werden.

Der hält den Installationsaufwand im Rahmen

Der ISDN-TE-Hub home 1/4 ist ein aktiver Sternverteiler zum Anschluss mehrerer ISDN-Endgeräte an einen ISDN-Anschluss bei sternförmiger Verkabelung. Ideal geeignet zum Umstellen eines analogen Telefonanschlusses auf ISDN. Für die Ausgänge können die Installationsleitungen direkt an Anschlussklemmen angeschlossen werden. Der Eingang des ISDN-TE-Hub home 1/4 wird über das mitgelieferte Kabel (Steckanschluss) oder Installationskabel angeschlossen. Ein separater Ausgang ist als Weiterführung des ISDN-S0-Busses nutzbar.

Alles korrekt installiert?

Mit dem ISDN-Tester SiTi spüren Sie Fehlerquellen bei der ISDN-Installation im Handumdrehen auf: Einfach in die RJ45-Dose gesteckt, liefert er über vier Leuchtdioden einen genauen Statusbericht. Jede Diode entspricht einer Anschluss-Klemme. Bei einwandfreier Installation leuchten alle Dioden grün. Ist ein Anschlussdraht unterbrochen oder durch Kurzschluss lahmgelegt, bleibt die entsprechende Anzeige dunkel. Vertauschte Leitungen werden rot signalisiert.

Eine Anschlussdose für alles!

Besonders praktisch sind sogenannte Kombidosen, denn sie ermöglichen gleichzeitig den Anschluss Ihrer analogen Endgeräte (Telefon, Faxgerät, Anrufbeantworter) und Ihrer ISDN- und DSL-Geräte. Das erspart aufwändige Stemmarbeiten, um mehrere Dosen zu installieren.

 

Commandes à échéance et sur appel

  • Date souhaitée (forward order)

  • Commandes à échéance (scheduled order)

  • Commandes sur appel (call-off-order)


Conrad Connect

  • Rassemblez vos appareils connectés simplement sur une seule plateforme

  • Créer des projets automatiques et visualiser les données associées

  • Utiliser plus de 3 000 produits et services en s'affranchissant des spécificités des marques


Service d'installateurs Conrad Friends

  • Configuration & installation d'appareils techniques

  • Rapidité et flexibilité de réservation (même le week-end)

  • Aide technique assurée par des particuliers certifiés et des prestataires de services professionnels


Particulier ou professionnel ?
Profitez de tous les avantages et services pour avoir la meilleure expérience d'achat.
Client particulier
Client professionnel