Tous les produits


Sinustec ST-BS 250 Haut-parleur excitateur 160 mm 200 W 4 Ω

Hifonics TDA-250R Subwoofer actif pour auto 600 W


Blaupunkt RETRO CAR RADIO FRANKFURT STEREO MB Autoradio design rétro

ACV Tissu de revêtement noir (L x l) 1400 mm x 700 mm 1 rouleau(x)

set Hi-Fi pour voiture Crunch CBP1000 1000 W

Blaupunkt 2006021000000 Antenne DAB pour vitre avec amplificateur

Blaupunkt Frankfurt RCM 82 Autoradio port pour commande au volant, kit mains libres bluetooth, tuner DAB+

Blaupunkt HIRSCHAU 1119BT Autoradio kit mains libres bluetooth
Nos meilleures ventes
Am häufigsten gekauft
Produits les mieux notés
Top bewertete Produkte
Conseils
Bon à savoir sur la sonorisation hifi & le divertissement en automobile
Vivre un authentique plaisir d'écoute musicale en automobile est rarement possible en raison de l'équipement acoustique monté en usine. De nombreux fabricants l'ont compris et proposent, moyennant un supplément, des systèmes audio spécialement conçus pour chaque modèle. A tire d'alternative, pour obtenir un son parfait, il est possible de faire installer une chaîne hi-fi embarquée personnalisée par un revendeur spécialisé. Mais avec un peu d'habileté manuelle et des connaissances en la matière, l'installation est tout à fait possible pour les mélomanes avertis. Découvrez dans ce guide ce qui fait une bonne chaîne hi-fi de voiture.
Les composants hi-fi que vous installez dans votre voiture dépendent en grande partie de la musique que vous aimez écouter. La composition des haut-parleurs et des amplificateurs sera totalement différente pour de la musique électronique avec beaucoup de basses que pour un passionné de musique classique. Il vous appartient de décider si vous souhaitez intégrer un système audio invisible dans votre véhicule ou si vous préférez une transformation complète et voyante avec toute une batterie de subwoofers.
Les voitures sont en général équipées de systèmes bidirectionnels dans les portes avant et/ou de haut-parleurs coaxiaux dans le tableau de bord. Souvent, de simples haut-parleurs à large bande sont utilisés. En effet, les haut-parleurs sont probablement l'élément le plus important ; ils délivrent ce que vous entendez dans la voiture. Il est donc utile de lire quelques rapports de test avant l'achat et, si possible, de tester les transducteurs sonores souhaités. Si vous n'envisagez pas une transformation complète et coûteuse de l'habitacle, il est préférable d'utiliser les emplacements de montage standard pour les nouveaux haut-parleurs. Pour les modèles de voiture les plus répandus, il existe des kits de haut-parleurs spéciaux qui s'adaptent sans problème.
Autrefois, il était courant d'intégrer d'épais systèmes à trois voies dans la plage arrière, en négligeant l'avant du véhicule. Cette approche n'est pas le meilleur choix en termes de son et est considérée comme dépassée. Une structure appropriée se compose d'un système à deux voies de haute qualité dans les portes avant et, le cas échéant, de bons haut-parleurs coaxiaux dans les portes arrière. Ces transducteurs permettent de reproduire les sons moyens et aigus. Les basses sont assurées par un subwoofer séparé, qui se présente sous la forme d'un caisson dans le coffre ou, pour gagner de la place, dans le creux de la roue de secours. Selon les souhaits et le budget, davantage de haut-parleurs peuvent être logés dans l'habitacle. Il est ainsi possible de réaliser un son spatial impressionnant.
Pour que vos nouveaux haut-parleurs ne saturent pas à un volume élevé, un amplificateur puissant est nécessaire. Dans le plus simple des cas, un modèle à 5 canaux suffit pour alimenter les haut-parleurs des portes avant et arrière ainsi que le subwoofer. Une alternative serait un amplificateur à 4 canaux pour les haut-parleurs et un amplificateur mono pour le subwoofer. Si un haut-parleur central est utilisé, l'amplificateur à 5 canaux peut alimenter tous les haut-parleurs, tandis que le subwoofer est alimenté par un amplificateur mono séparé. Bien entendu, de nombreuses autres combinaisons sont possibles avec des amplificateurs à 1, 2, 4 ou 6 canaux.
Outre le nombre de canaux disponibles, c'est la puissance qui importe sur un amplificateur. Un subwoofer a en général besoin de plus de puissance que les tweeters et les woofers. C'est la première raison pour laquelle les fans de hi-fi embarquée se tournent volontiers vers des amplificateurs mono. Si vous ne souhaitez pas faire une rave party dans votre véhicule, il est inutile d'investir dans un amplificateur d'une puissance de 2000, 4000 watts RMS ou supérieure. La qualité des circuits et des composants utilisés est bien plus importante qu'une puissance élevée pour obtenir un bon son.
Aujourd'hui, on ne peut plus vraiment parler d'autoradio. Les appareils modernes sont bien plus qu'une simple radio avec un lecteur CD ! Un récepteur moderne est une véritable centrale multimédia et combine une radio DAB ainsi qu'un lecteur CD avec lecture mp3 et fonction de navigation. Les appareils correspondants sont souvent équipés d'un port USB et d'un lecteur de cartes qui vous permet de brancher des clés USB ou des cartes mémoire. De nombreux modèles lisent même des DVD, ce qui permet d'occuper agréablement le temps passé dans les embouteillages. De plus, certains récepteurs peuvent être facilement commandés via un smartphone.
Autrefois, l'achat d'un autoradio n'était pas une grosse affaire ; presque tous les autoradios s'adaptaient à tous les véhicules. Aujourd'hui, les appareils sont en général intégrés à la voiture et le logement DIN en tant que tel n'existe pratiquement plus. Lors du choix du bon récepteur, il faut donc veiller à ce qu'il existe des cadres d'encastrement adaptés à votre véhicule. Sans cela, l'installation n'est pas possible dans la plupart des cas. Pour les passagers arrière, il est également possible de fixer des écrans DVD pratiques sur les appuie-tête. Il est également possible d'installer des écrans supplémentaires.
Une fois que vous avez tous les composants, il faut passer au câblage. Un câble électrique part de la batterie de la voiture et va jusqu'à l'électronique qui se trouve généralement dans le coffre. Après 30 centimètres maximum (de la batterie), il faut installer un fusible ! Veillez en outre impérativement à ce que la section du câble électrique soit suffisante. L'épaisseur du câble dépend des amplificateurs utilisés. Pour que le signal audio parvienne du récepteur à l'amplificateur, un câble RCA doit être posé à travers l'habitacle. Ici, il ne faut pas économiser au mauvais endroit et choisir des câbles de haute qualité sans exception. Pour finir, il faut encore poser les câbles des haut-parleurs vers l'amplificateur. Jetez un coup d'œil à notre vaste assortiment, nous proposons une large gamme d'accessoires hi-fi pour voiture.
Notre conseil pratique : Les sets HiFi pour auto sont l'idéal pour les débutants
Si vous n'êtes pas sûr de choisir les bons composants, vous pouvez recourir à l'un des nombreux kits hi-fi pour voiture. Certains revendeurs proposent même des kits spéciaux optimisés pour certains modèles de voiture.
FAQ – Questions fréquentes relatives à la Hifi en auto
J'ai installé un nouveau système, mais il y a comme un bourdonnement et un ronflement. Que puis-je faire ?
Si une erreur d'installation peut être exclue, le problème devrait être dû à un manque d'isolation acoustique de la structure. Il existe des tapis isolants spéciaux (par exemple à base de bitume) qui font en sorte que les haut-parleurs ne fassent pas vibrer la tôle des portes et du hayon du coffre.