Catégories populaires:
  • Nos meilleures ventes
  • Produits les mieux notés
  • Conseils

Nos meilleures ventes

Am häufigsten gekauft

Produits les mieux notés

Top bewertete Produkte

Conseils

Pose de câbles électriques - en toute sécurité

Lors de la pose de câbles électriques, il convient de respecter différentes règles et prescriptions. Une installation électrique correctement réalisée est indispensable pour un fonctionnement sûr et fiable. Dans notre guide, vous apprendrez ce qu'il faut prendre en compte lors de l'installation de lignes électriques et de la pose de câbles électriques. 

  • Consignes générales pour la pose de câbles électriques

  • Zones d'installation pour pièces à vivre et pièces avec plan de travail

  • Zones d'installation pour salles de bains

     

  • Créer des fentes pour les câbles électriques

  • À quoi faire attention lors de l'achat de câbles électriques ?

  • Notre conseil pratique : Veillez à ce que la distance entre les câbles électriques et les câbles de données soit suffisante !

  • FAQ – Questions fréquentes relatives à la pose de câbles électriques

Système de prises sur plinthe


Consignes générales pour la pose de câbles électriques

Structure de câble

Les câbles électriques ne peuvent pas être simplement posés de manière croisée en tant qu'installation apparente ou encastrée. 
Le risque d'endommager les câbles en perçant un trou est trop important. 
Selon la norme DIN 18015-3, les câbles électriques ne peuvent être posés que dans le sens horizontal ou vertical dans ou sur le mur. 
En revanche, il n'existe aucune prescription concernant la pose de câbles au plafond. Dans le cas de telles installations électriques, il est possible de poser les câbles par le chemin le plus court. 



Zones d'installation pour pièces à vivre et pièces avec plan de travail

Dans une maison, les câbles électriques sont en général toujours encastrés et ne sont donc pas visibles pour les habitants. Pour éviter de se demander à chaque fois que l'on plante un clou dans un mur si un câble ne passe pas à cet endroit, des zones d'installation sont définies : 

Dans les pièces d'habitation, il existe une zone d'installation électrique horizontale d'une largeur de 30 centimètres, dont la distance par rapport au sol fini est de 15 centimètres. La même distance s'applique aux câbles posés sous le plafond. Les zones de pose verticales ont une largeur de 20 centimètres et sont situées à une distance de 10 centimètres de tous les coins et bords du gros œuvre ainsi que des fenêtres et des portes. Pour les pièces dans lesquelles se trouve un plan de travail devant le mur, il existe en outre la possibilité d'une zone de pose centrale. Celle-ci s'étend du sol de 100 à 130 centimètres. L'installation des interrupteurs et des prises de courant se fait alors à une hauteur de 115 centimètres. 

Zones de pose dans les pièces à vivre


Zones d'installation pour salles de bains

Les salles de bains sont soumises à des règles spéciales en matière d'installation électrique : Les zones de pose inférieure et centrale sont supprimées au profit de câbles électriques horizontaux. Seule la zone située sous le plafond est autorisée, avec une distance de 15 centimètres. La salle de bains est divisée en trois zones de protection : La zone de protection 0 (en blanc) comprend l'intérieur de la baignoire et de la douche. Les prises de courant ainsi que les boîtes de dérivation n'y sont pas autorisées. La zone de protection 1 (en bleu) s'étend au-dessus de la zone de la douche ou de la baignoire jusqu'à une hauteur d'au moins 2,25 mètres. Les raccordements électriques ne sont autorisés ici que pour les appareils fixes tels que les chauffe-eau. La zone de protection 2 (en blanc) se situe à 60 centimètres autour de la douche et de la baignoire. Celle-ci s'étend également jusqu'à une hauteur d'au moins 2,25 mètres. En plus des exigences applicables à la zone de protection 1, vous pouvez aussi y brancher des luminaires. En revanche, les prises de courant et les interrupteurs ne sont pas autorisés. 

Zones de protection


Créer des fentes pour les câbles électriques

Prises de 130 mm

Lors de la pose de câbles encastrés, il faut d'abord percer ou fraiser des fentes dans la maçonnerie. Il convient de noter qu'une fente dans le mur ne doit pas mettre en danger la stabilité des murs porteurs. Si l'épaisseur du mur est supérieure ou égale à 115 millimètres, les fentes pour câbles ne doivent pas être plus profondes que 10 millimètres et plus larges que 100 millimètres. En revanche, si l'épaisseur du mur est supérieure à 240 millimètres, la fente pour le câble doit avoir une profondeur maximale de 30 millimètres et une largeur maximale de 150 millimètres. Si l'épaisseur du mur dépasse les 300 millimètres, la fente pour le câble doit avoir une profondeur maximale de 30 millimètres et une largeur maximale de 200 millimètres. Pour toutes les épaisseurs de mur, la distance minimale entre deux fentes de câble ne doit pas être inférieure à 115 millimètres. 



À quoi faire attention lors de l'achat de câbles électriques ?

Goulotte électrique

Avant d’acheter des câbles, des interrupteurs, des prises et un matériel de fixation, une planification précise et une évaluation exacte des besoins en matériel sont indispensables. En règle générale, les câbles sont encastrés dans les pièces à vivre et les salles de travail. Pour fixer les câbles dans les saignées, l’utilisation de bandes de montage est recommandée. Une alternative à l’installation fixe sous enduit est l’utilisation de gaines flexibles ou de tubes d’installation. Cette méthode présente l’avantage, en matière d’installation électrique, de permettre l’ajout rapide de nouveaux câblages à tout moment – par exemple pour intégrer ultérieurement des composants domotiques. Veillez toujours à respecter les instructions du fabricant concerné.

Une fois les câbles ou les gaines fixés dans la saignée, vous pouvez procéder à l’enduisage du mur. Dans les environnements de bureau, on utilise fréquemment des goulottes en plinthe. Il s’agit de passe-câbles spécifiques permettant d’accueillir l’ensemble du faisceau de câbles, avec des prises de courant ou des connexions réseau intégrées dans les moulures. Lors de l’installation électrique dans une habitation, veillez à respecter scrupuleusement les zones d’installation prévues pour les espaces de vie, de travail et les salles de bains.

Au sous-sol, l’installation des câbles électriques peut se faire en saillie, comme c’est souvent le cas pour les conduites d’eau. Pour une pose en saillie, les câbles peuvent être facilement fixés au mur à l’aide de colliers de serrage. Une solution nettement plus élégante consiste à utiliser des goulottes ou des tubes. Dans de nombreux bâtiments à usage professionnel, les chemins de câbles ouverts peuvent également représenter une alternative pertinente. Dans notre gamme, vous trouverez un vaste choix de goulottes d’appareillage, de systèmes de plinthes, de canaux de câblage et d’accessoires adaptés. 



 

Notre conseil pratique : Veillez à ce que la distance entre les câbles électriques et les câbles de données soit suffisante !

Lors de la planification de votre installation électrique, il est impératif que les câbles de données ne soient pas posés avec les câbles électriques. Gardez toujours une distance suffisante entre les deux câbles. Ne posez pas non plus les câbles dans un seul tube, mais utilisez plutôt deux tubes. Si la distance est trop courte, cela peut entraîner des perturbations dans la ligne téléphonique ou le réseau informatique. 



FAQ – Questions fréquentes relatives à la pose de câbles électriques
 

Comment poser correctement un câble souterrain ?

Si vous souhaitez par exemple poser un câble depuis votre maison jusqu'au jardin pour installer un éclairage, il est nécessaire de poser un câble souterrain. Le câble doit être enfoui à au moins 60 centimètres de profondeur. Si la ligne électrique passe sous une voie de circulation, la profondeur doit être d'au moins 80 centimètres. En outre, la ligne électrique doit être posée dans un lit de sable de 10 centimètres d'épaisseur, puis recouverte d'une autre couche de sable de 10 centimètres. Pour l'installation électrique, il convient d'utiliser un câble NYY avec une gaine en PVC. Enfin, le câble posé doit être recouvert de pierres ou de tuiles sur toute sa longueur pour le protéger contre les dommages. Les câbles électriques à l'extérieur doivent en outre être protégés par un disjoncteur de protection FI. 
 

Le câble ne passe pas dans la gaine encastrée ? Avez-vous une astuce ?

Il existe en effet une astuce simple : fixez un tuyau d’aspirateur à l’extrémité de la gaine et scellez l’ouverture avec du ruban isolant. Préparez une ficelle, attachez-y un petit tampon de coton et insérez-le dans la gaine. Une fois l’aspirateur allumé, le tampon sera aspiré à travers la gaine. Il vous suffit alors d’attacher la ficelle au câble et de le tirer facilement jusqu’à l’autre extrémité.