Catégories populaires:
  • Tous les produits
  • Nos meilleures ventes
  • Produits les mieux notés
  • Conseils

Tous les produits

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table star tooltip warning wishlist

Nos meilleures ventes

Am häufigsten gekauft

Produits les mieux notés

Top bewertete Produkte

Conseils

Outils électriques : Concentrés de puissance pour percer, visser, scier et raboter

Percer des trous, scier des panneaux de bois, couper des tuyaux à longueur ou polir des pièces : les outils électriques permettent d'effectuer des petits et grands travaux de manière fiable, précise, rapide et sans effort. Les perceuses filaires ou sans fil, visseuses sans fil, meuleuses d'angle et scies sauteuses modernes se caractérisent par leur puissance élevée, leur flexibilité d'utilisation et leur construction robuste. Découvrez ici les caractéristiques d'un outil électrique de première classe et ses principales spécificités.

  • De quels outils électriques avez-vous besoin ?

  • Outils électriques filaires ou sans fil ?

  • Savoir-faire : Ce qui caractérise un bon outil électrique

  • Checklist pour l'achat d'outils électriques ?

  • Quels accessoires sont indispensables ?



De quels outils électriques avez-vous besoin ?

Le choix des outils électriques indispensables dépend avant tout du type de travaux que vous souhaitez réaliser et de votre statut (professionnel ou bricoleur). 

Concernant les visseuses et perceuses sans fil, les artisans, les utilisateurs industriels et les bricoleurs sont unanimes :

ces outils électriques de bonne qualité sont indispensables dans tout atelier et toute mallette à outils.

En outre, vous devez réfléchir à l'usage précis que vous souhaitez faire de l'appareil, à la nature de la zone de travail et des matériaux à traiter, ainsi qu'à la fréquence à laquelle vous prévoyez d'utiliser l'appareil.

Plus le gain de temps est important, plus l'achat doit être urgent. 

Artisan avec visseuse sans fil


Outils électriques filaires ou sans fil ?

Les outils électriques peuvent fonctionner sur batterie ou sur secteur. L'objectif des fabricants d'appareils : les utilisateurs doivent obtenir les mêmes résultats avec un appareil sans fil qu'avec un appareil filaire. Les appareils filaires sont certes souvent plus puissants. Cependant, le mythe selon lequel seuls les appareils filaires offrent la puissance nécessaire est désormais révolu. 

Les appareils fonctionnant sur secteur se caractérisent par une grande fiabilité, car vous n'avez pas à vous soucier de l'état de charge de la batterie. Cependant, vous êtes limité par la longueur du câble d'alimentation, votre rayon d'action est réduit par le câble qui pend et vous devrez peut-être utiliser une rallonge ou un générateur électrique. 

Les appareils sans fil offrent aux professionnels et aux bricoleurs plus de flexibilité, de mobilité et de sécurité au travail, car ils ne dépendent pas d'une prise électrique. La technologie lithium-ion (Li-Ion) innovante garantit une très longue durée de vie et des cycles de charge optimisés. Les principaux avantages en un coup d'œil : 

Visseuse sans fil
  • Pas de câbles emmêlés : Les outils sans fil sont dépourvus de câbles et évitent ainsi tout risque de chute. Sans câble, les pièces ne peuvent pas glisser ou être endommagées accidentellement.
  • Plus de liberté de mouvement : Akku-Geräte können überall eingesetzt werden, auch an schwer zugänglichen Stellen, auf Baustellen oder in abgelegenen Montagebereichen. Sie sind nicht von der Reichweite einer Steckdose abhängig und können auch bei Stromausfall weiterverwendet werden.
  • Moins de bruit : Les outils sans fil sont généralement plus silencieux que les outils électriques raccordés au secteur, car ils sont équipés de moteurs plus compacts. Cela préserve les oreilles de l'utilisateur et des personnes présentes sur le lieu d'utilisation. 
  • Plus de sécurité : De par leur conception, les outils électriques à batterie présentent moins de risques d'accident électrique dû à une rupture de câble ou à un court-circuit.

Mais les outils sans fil ont également leurs limites ou inconvénients, qu'il convient de prendre en compte lors du choix de l'appareil :

  • Autonomie limitée : Même la batterie la plus puissante doit être rechargée régulièrement, ce qui prend du temps et nécessite une prise de courant. Lorsque la batterie est vide, il est préférable d'avoir une batterie de rechange à portée de main, sinon vous devrez interrompre votre travail. 

  • Faible puissance : Les outils sans fil ont souvent une puissance inférieure à celle des outils électriques, car ils fonctionnent à une tension plus faible. Cela peut avoir une incidence sur la vitesse de travail. Bon à savoir : les outils électriques sans fil modernes sont tellement perfectionnés que les limites de puissance ne jouent souvent plus aucun rôle dans la pratique.

  • Prix plus élevé : Les outils électriques à batterie sont généralement plus chers que les modèles filaires. Ils nécessitent un chargeur et, à la fin de leur durée de vie, les batteries doivent être remplacées, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. 
Visseuse sans fil avec batterie de rechange et chargeur

Conseil : Si vous souhaitez travailler sans interruption, pensez à vous procurer un deuxième chargeur en plus des batteries de rechange. Vous pouvez ainsi en laisser un dans votre atelier et emporter l'autre avec vous lors de vos déplacements. 



Savoir-faire : Ce qui caractérise un bon outil électrique

Qu'ils fonctionnent sur batterie ou sur secteur, tous les outils électriques ont en commun le fait d'être alimentés en énergie électrique. Ils se composent d'un boîtier, d'un moteur, d'un engrenage, d'au moins un élément de commande et d'un accessoire. Plus les différents composants sont de bonne qualité, plus l'appareil est performant, durable et de grande qualité, mais aussi plus cher. 

Le moteur est le cœur du système : il transforme l'énergie électrique en énergie mécanique qui entraîne l'outil. Plus le moteur électrique est puissant, plus l'outil est efficace. La transmission adapte la vitesse de rotation et le couple du moteur aux exigences de l'outil. En fonction du nombre de rapports de transmission, vous pouvez augmenter ou réduire la vitesse de rotation et/ou le couple, idéalement en continu. 

Le porte-outil est la partie de l'outil électrique qui entre en contact avec la pièce à usiner. L'embout varie selon la fonction de l'outil : embouts pour une visseuse sans fil, une perceuse-visseuse sans fil ou une perceuse à percussion sans fil, disques à tronçonner ou brosses pour une meuleuse d'angle filaire ou une meuleuse d'angle sans fil, forets pour une perceuse à percussion et lames de scie pour une scie sauteuse filaire, une scie sauteuse sans fil oou une scie circulaire sans fil. 



Checklist pour l'achat d'outils électriques

Si vous souhaitez acheter des outils électriques, vous devez tenir compte de certains critères importants afin de faire le bon choix. Voici une liste de contrôle pour vous y aider :

Perceuse-visseuse sans fil
  • Puissance (puissance nominale) : la puissance électrique en watts indique la quantité d'électricité consommée par l'outil électrique concerné. La puissance électrique absorbée fournit des indications sur la puissance que le moteur électrique peut générer.
    Règle générale : plus la puissance est élevée, plus l'outil est puissant et plus vous pouvez effectuer des travaux exigeants avec l'appareil. Il existe toutefois des différences de rendement entre les différents outils. Une puissance absorbée élevée n'est donc pas toujours synonyme de puissance développée élevée. Il convient néanmoins de prêter attention à la puissance indiquée, car en règle générale, une puissance élevée en watts signifie également un moteur électrique plus puissant et donc une puissance développée élevée. 

  • Ergonomie : Une posture de travail ergonomique est particulièrement importante en cas d'utilisation fréquente et prolongée de l'outil électrique. La taille et le poids de l'appareil jouent un rôle important pour éviter les crampes. L'appareil électrique tient-il bien en main ? Faites attention à la forme du boîtier et à la texture des poignées et des éléments de commande. 
  • Choix des matériaux : les outils électriques sont souvent soumis à rude épreuve, notamment dans l'artisanat et l'industrie. Ils doivent donc être robustes et durables. Veillez à choisir des matériaux de haute qualité et une bonne finition. 
  • Garantie et SAV : Renseignez-vous au préalable sur les conditions de garantie et de service après-vente du fabricant au cas où l'appareil serait défectueux ou nécessiterait un entretien ou une réparation. Une période de garantie plus longue témoigne souvent d'une plus grande confiance dans la qualité du produit.
  • Rapport qualité-prix : Le prix de votre nouvel outil électrique est bien sûr un facteur important dans votre décision d'achat. Mais ne vous concentrez pas uniquement sur le coût d'achat, tenez également compte du rapport qualité-prix. À quelle fréquence et pour quels travaux prévoyez-vous d'utiliser l'appareil ? Combien de temps de travail cela vous fera-t-il gagner ? Et combien de commandes supplémentaires pourrez-vous traiter ? Tenez également compte dans votre calcul des durées de fonctionnement indiquées par le fabricant et de l'usure des accessoires. 


Quels accessoires sont indispensables ?

Lorsque vous travaillez avec des outils électriques, pensez à votre sécurité, mot-clé : équipement de protection individuelle (EPI). Portez des vêtements de travail adaptés. Des lunettes de protection et des protections oculaires empêchent les copeaux ou les éclats de pénétrer dans les yeux. Des gants de protection protègent les mains contre les blessures ou les brûlures et des chaussures de travail ou de sécurité sont indispensables pour les pieds.