Tous les produits



Lot de 10 courroies vidéo carrées 1,2 mm


Aiguille de bras de lecture Analogis ATN 3600 L ATN 3600 L

Démagnétiseur électrique pour tête de lecture

Assortiment de courroies audio/vidéo


Dynavox TW-4 Balance pour bras de lecture

Nos meilleures ventes
Am häufigsten gekauft
Produits les mieux notés
Top bewertete Produkte
Conseils
Un DJ est souvent à l'œuvre lorsqu'une musique est lancée en discothèque pour ambiancer le public. Pour pouvoir gérer de manière professionnelle les listes de chansons et les effets sonores, les DJ utilisent divers équipements. Il existe aussi bien des sets DJ pré-composés que des composants individuels que les DJ choisissent librement pour leur set personnel. Nous vous présentons ici un aperçu des différentes possibilités.
Quiconque s'informe sur les configurations DJ tombera rapidement sur ces deux éléments. Ce sont les pièces maîtresses de l'équipement DJ. C'est pourquoi on ne les distingue pas clairement l'un de l'autre ou qu'on les confond. Il s'agit pourtant d'appareils différents.
Table de mixage
Lors d'une performance live, un DJ se tient derrière sa platine et a pour mission de passer de la musique selon une composition personnelle. Pour ce faire, les pistes doivent bien s'enchaîner ou être partiellement mélangées.
Les tables de mixage, également appelées tables de mixage DJ, sont là pour ces tâches de création. En tant que point de jonction, elles remplissent la fonction fondamentale de réunir différentes sources musicales. La musique, les sons ou les présentations en direct par microphone doivent être transmis à la table de mixage via des sources externes.
Il existe des tables de mixage avec différentes fonctionnalités. Les modèles de base à deux canaux sont également appelés tables de mixage type "battle". Les grandes tables de mixage de club offrent beaucoup plus de fonctions de mixage.
Il faut donc absolument décider au préalable si des caractéristiques telles que la fonction talkover, un sampler intégré ou un égaliseur 3 bandes sont souhaitées.
Important :
Le type et le nombre d'interfaces sont déterminants pour les possibilités d'utilisation.
Contrôleur
Pour que la musique puisse provenir d'une clé USB, d'un PC portable et d'un smartphone ou, plus classiquement, d'un CD ou d'un vinyle, il faut des interfaces pour la platine DJ.
Un contrôleur se compose d'au moins deux platines DJ, afin de pouvoir travailler avec les pistes musicales à l'aide d'un logiciel. Les contrôleurs dits autonomes n'ont besoin que des supports de stockage de la musique pour pouvoir travailler de manière autonome grâce au logiciel DJ intégré.
Les contrôleurs DJ simples nécessitent en outre le raccordement à un ordinateur et à son logiciel. Dans les deux cas, il est nécessaire de travailler avec un logiciel pour se distinguer de la table de mixage. Les tables de mixage, en revanche, reproduisent eux-mêmes les signaux audio.
Un contrôleur peut être connecté à une table de mixage externe, mais il existe de plus en plus de modèles dans lesquels la table de mixage audio est déjà intégrée.
C'est aussi pour cette raison que les notions se confondent souvent dans la pratique. Un contrôleur DJ a également besoin d'une interface audio pour émettre le son. Cela n'est inutile que si le contrôleur dispose d'une carte son interne.
Pour les DJ débutants et tous les professionnels qui savent qu'ils n'ont besoin que de deux platines, le minimum est idéal pour que l'utilisation reste simple, même en cas de mauvais éclairage et d'agitation. Toutefois, plus le nombre de platines est élevé, plus les possibilités d'aménagement augmentent, en plus de la complexité.
Lors de grands événements, il n'est pas rare que deux DJ travaillent ensemble sur une même station. Dans ce cas, un plus grand nombre de platines est un atout majeur.
Les tables de mixage DJ sont souvent associées à un lecteur multimédia simple ou double.
Les lecteurs simples, en tant que platines analogiques, sont en mesure de permettre la lecture de CD. Dans la plupart des cas, ils étendent également leurs fonctions à des éléments numériques en intégrant un lecteur MP3. S'y ajoutent des commandes pour des fonctions telles que fading, repeat, loop, reloop ou cue.
Un lecteur multimédia simple est idéal pour les DJ débutants et les petites configurations, mais beaucoup ne jurent que par les modèles plus grands avec double lecteur CD. En règle générale, les fonctionnalités sont plus nombreuses. La plupart des modèles combinent ici aussi les possibilités des sources musicales analogiques avec les enregistrements numériques grâce au MP3. Parmi les fonctions les plus courantes, on trouve, outre les classiques, le compteur de battements ou le réglage du pitch.
Un autre lecteur que les DJ utilisent souvent est appelé contrôleur SD. Il permet de mettre en jeu les chansons via des cartes mémoire SD.
Ces contrôleurs sont souvent équipés d'autres interfaces, par exemple RCA pour la stéréo et jack pour les casques audio. Pour encore plus de flexibilité, il est judicieux d'opter pour des modèles qui peuvent également intégrer des clés et des disques durs dans le système grâce à une interface USB.
Il existe en outre des platines spéciales DJ. De nombreux musiciens produisent à nouveau sur vinyle et d'anciens trésors oubliés peuvent ainsi être redécouverts. Les platines vinyles professionnelles permettent d'écouter du vrai vinyle à chaque fête. De nombreux modèles disposent en outre d'un port USB pour la numérisation.
Un logiciel DJ adapté est indispensable pour chaque DJ. Dans ce domaine, il existe un vaste choix de versions complètes et de mises à jour. La plupart des logiciels sont disponibles pour les appareils Mac et Windows.
Lors de l'achat de composants matériels comme un contrôleur, il existe souvent des bundles qui incluent un logiciel professionnel. Une fois la licence activée, la première performance peut démarrer directement.
L'équipement d'un DJ est souvent aussi unique que le DJ lui-même, comme une empreinte digitale créative.
Les accessoires DJ que presque tout le monde porte sur soi comprennent des éléments d'usure courants tels que des aiguilles pour platines vinyles ou des produits de nettoyage dédiés aux platines vinyles.
Le mobilier DJ constitue une catégorie à part. Il s'agit d'accessoires qui soutiennent la performance sous la forme de tables DJ, de supports pour enceintes ou pour ordinateurs portables.
Les boîtes de rangement font également partie du mobilier DJ, car elles permettent de ranger et de transporter le matériel en toute sécurité lors des déplacements d'un lieu de concert à un autre.
Au sens large, les casques DJ font également partie des accessoires. Ils ne sont pas indispensables, mais ils aident lors d'une prestation professionnelle de DJ, car ils permettent de contrôler immédiatement la musique diffusée. Il est recommandé d'utiliser des modèles supra-auriculaires afin de pouvoir masquer les bruits environnants des personnes qui font la fête.
Il est important de décider au préalable si les écouteurs doivent être câblés ou sans fil par ondes radio.