Catégories populaires:
  • Tous les produits
  • Nos meilleures ventes
  • Produits les mieux notés
  • Conseils

Tous les produits

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table star tooltip warning wishlist

Nos meilleures ventes

Am häufigsten gekauft

Produits les mieux notés

Top bewertete Produkte

Conseils

Appareils de radiocommunication » L’alternative pour communiquer

Même à l'époque des smartphones, les appareils de radiocommunication sont toujours utilisés. Sous la forme de kits talkie-walkie, ce sont un équipement passionnant pour les enfants qui partent à l'aventure et les adultes les utilisent pour communiquer en toute sécurité. Les appareils de radiocommunication sont employés par la police ou dans les poids lourds et les agents de sécurité utilisent également des émetteurs-récepteurs portatifs pour une interconnexion interne. 

Que sont les appareils de radiocommunication et comment fonctionnent-ils ? Que signifient les acronymes tels que PMR et CB ? Qu’en est-il de la portée des appareils ? Notre guide répond à toutes ces questions et à bien d’autres. 

  • Que sont les appareils de radiocommunication ?

  • Comment fonctionnent les appareils de radiocommunication ?

  • Quelle est la portée des appareils de radiocommunication ?

  • Quels sont les critères d'achat importants ?

Talkie-walkie pour une utilisation outdoor


Que sont les appareils de radiocommunication ?

Les appareils de radiocommunication permettent d'envoyer et de recevoir des signaux via des ondes électromagnétiques. Cela se fait dans la gamme des fréquences radio, c'est pourquoi vous lirez souvent le terme d'ondes radio. Les fréquences utilisées sont indiquées en mégahertz (MHz).

La technologie radio a été utilisée pour la première fois en 1895 et a permis de connecter deux appareils distants de cinq kilomètres. La première communication transatlantique a réussi quelques années plus tard seulement : en 1901. 

Pour que les signaux puissent être reçus et envoyés, on utilise aujourd'hui des émetteurs-récepteurs. Ils combinent émetteur et récepteur en eux-mêmes et deviennent ainsi des émetteurs-récepteurs.


On distingue deux formes fondamentales :

Appareils de radiocommunication avec poste

Appareil de radiocommunication PMR : Poste avec écran LCD, combiné filaire et une antenne avec une base magnétique

Il existe des appareils de radiocommunication avec un poste. Le poste radio peut par exemple être installé dans la voiture ou posé sur une table. Avec ou sans fil, il s'accompagne d'un combiné qui permet de communiquer. 
 


Appareils de radiocommunication portatifs

Appareil de radiocommunication portatif avec antenne visible

Comme alternative et comme solution plus mobile, il existe des appareils de radio-communication portatifs. Ils sont également appelés talkies-walkies et renoncent à un poste radio. L'émetteur-récepteur est directement intégré dans l'appareil radio portable. L'alimentation électrique est indépendante et donc idéale pour les activités en plein air. 


De quel appareil de radiocommunication ai-je besoin ?

Il est important que vous décidiez si vous souhaitez utiliser un modèle avec poste radio ou un simple talkie-walkie. Dans ces catégories, recherchez la portée appropriée ainsi que l'autonomie de la batterie d'un talkie-walkie. Les offres de set avec des accessoires tels que le micro-casque sont souvent intéressantes. 



Comment fonctionnent les appareils de radiocommunication ?

Les appareils utilisent certes tous des ondes radio, mais il faut faire la distinction entre les réseaux radio analogiques et numériques. Nous vous présentons les deux types et leurs principaux représentants :

Réseaux radio analogiques

Ils permettent de transmettre facilement des signaux vocaux et parfois des images. Le réseau le plus connu est la radio CB (Citizens Band), également appelée « radio de tout un chacun », car elle est surtout utilisée par des particuliers. 40 canaux sur une bande de fréquence d'environ 27 MHz sont disponibles sur les radios CB, qui ne sont pas protégées contre les écoutes. 

Outre la radio CB, la radio PMR est également répandue en Allemagne. Que signifie la radio PMR ? L'acronyme signifie Private Mobile Radio. Que sont les radios PMR ? Avec un total de 16 canaux, elles utilisent la gamme d'ondes de 446,0 à 446,2 MHz.

Pour le radioamateurisme analogique, il existe en outre la radio SRD (Short Range Devices), également appelée radio LPD (Low Power Device) en Allemagne. En dehors de l'Allemagne, son utilisation n'est autorisée qu'en Autriche et aux Pays-Bas. Cette radio à courte portée est utilisée par exemple pour les babyphones et les télécommandes. 

Quels appareils de radiocommunication sont exempts de déclaration et de taxe ?

Vous voulez savoir quels sont les appareils de radiocommunication sans licence disponibles ? Il s'agit des radios CB et PMR ainsi que des modèles avec radio SRD.

Réseaux radio numériques

Les appareils de radiocommunication professionnels utilisent de plus en plus un signal numérique. Pour ce faire, le signal porteur est d'abord numérisé, puis transmis au récepteur. 

Il est ainsi possible de coder et d'envoyer d'autres données que la voix et les images. En outre, il existe davantage de possibilités de cryptage des données. 

Le réseau le plus connu est la radio DMR (Digital Mobile Radio). Les pompiers et la police l'utilisent, tout comme les ambulances et les taxis. 

Le perfectionnement numérique de la PMR analogique est la dPMR (digital Private Mobile Radio). C'est surtout la radio d'entreprise qui utilise ce réseau. Son utilisation est liée à une licence et est payante. Le réseau radio TETRA (Trans European Trunked Radio/Terrestrial Trunked Radio) n'est pas non plus exempte de licence et n'est pas gratuit. 

Appareils de radiocommunication : Qu’est-ce qui est autorisé ?

En Allemagne, les particuliers sont censés utiliser une radio CB, un modèle LPD ou un modèle PMR. Les appareils radios portatifs CB gratuits et sans licence sont les plus répandus. 



Quelle est la portée des appareils de radiocommunication ?

La portée des appareils radio dépend en premier lieu du mode de transmission choisi. Il limite la portée maximale. L'émetteur-récepteur intégré dans chaque cas peut atteindre cette limite ou rester en dessous, selon la qualité supérieure des appareils. 

Modèle d’appareilPortée
Appareils radio CB avec poste20 - 80 kilomètres
Talkie-walkie sur le réseau radio CBJusqu'à 5 kilomètres
Modèles type jouetenviron 500 mètres
Emetteurs-récepteurs PMRChamp ouvert : jusqu'à 6 kilomètres
Ville : environ 1 kilomètre
Radio SRDSans obstacle : max. 2 kilomètres
avec obstacles : 500 mètres
Radio TETRAChamp ouvert : jusqu'à 25 kilomètres
Ville : jusqu'à 5 kilomètres
Radio DMRenviron 10 kilomètres
Radio dPMRenviron 8 kilomètres
Appareil radio CB


Quels sont les critères d'achat importants ?

Pour trouver l'appareil de radiotéléphonie qui vous convient, il faut également tenir compte des aspects suivants :
 

Si vous optez pour un talkie-walkie, il faut tenir compte de l'autonomie de la batterie. Entre dix et vingt-quatre heures, c'est la norme. Chaque fournisseur donne des indications plus précises sur son modèle. Si vous prévoyez une utilisation prolongée sans possibilité de rechargement, il est recommandé d'utiliser des packs de batteries échangeables.

Pour une utilisation fréquente à l'extérieur, il vaut la peine de réfléchir à la question de la protection contre la saleté et l'eau. Dans l'idéal, les appareils sont directement protégés contre les projections d'eau.

Pour une utilisation mobile, il convient en outre de réfléchir à des accessoires tels qu'une sacoche de transport.

Un micro-casque est un accessoire pratique qui fait partie intégrante de nombreuses offres de kit. Si vous n'achetez pas de kit, il est utile de vérifier au préalable si l'appareil peut en principe être utilisé avec un micro-casque.

La fonction VOX est également une fonctionnalité très appréciée. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un commutateur manuel pour passer en mode émission lorsque vous parlez. Le volume de la voix suffit à faire passer l'appareil radio en mode émission. Cette fonctionnalité est utilisée par exemple par les babyphones. 

Notre conseil pratique : Micro-casque radio pour les motards

Une conversation entre le motard et son passager ou un autre motard est quasiment impossible pendant le trajet. Un domaine d'application idéal pour les appareils radio. Les appareils pour la radio moto existent en trois variantes différentes : en tant qu'interphone avec des éléments de commande à fixer sur le casque correspondant, en tant que complément, par exemple pour les radios portables PMR, et en tant que kit mains libres modifié avec couplage au smartphone et télécommande via le guidon. Dans tous les cas, un casque composé de haut-parleurs plats à fixer sur le casque et d'un microphone fait partie de l'équipement standard nécessaire. 

Dans la mesure où il n'y a pas de connexion à une radio ou à un smartphone, la plupart des interphones moto fonctionnent avec Bluetooth, c'est-à-dire avec une radio à courte portée.