Windows 10 Support-Ende: Vorbereitung auf die Zukunft

Eine Sanduhr mit goldfarbenem Sand steht auf einem Tisch vor einer Person, die an einem Laptop arbeitet.

Im Oktober 2025 endet der Support für Windows 10.
Das bedeutet, dass Microsoft keine Sicherheitsupdates, Fehlerbehebungen oder technischen Support mehr für dieses Betriebssystem bereitstellt. Diese Veränderung hat erhebliche Auswirkungen auf Nutzer, da Systeme anfälliger für Sicherheitsrisiken werden, die Stabilität des Systems beeinträchtigt werden kann und die Kompatibilität mit neuer Hardware und Software eingeschränkt sein kann. Das Ende des Supports markiert somit einen wichtigen Punkt für die IT-Strategie von Unternehmen und Privatanwendern.

 

  • Welche Alternativen gibt es? 

  • Was ist wichtig

  • Häufig gestellte Fragen

  • Relevante Produkte

  • Ergänzungen

  • Sicherheitsupdates entfallen: Dies erhöht die Anfälligkeit des Systems für Viren, Ransomware-Attacken, Datendiebstahl und andere Bedrohungen, da neu entdeckte Schwachstellen nicht mehr behoben werden.

  • Technischer Support wird eingestellt: Microsoft bietet keine Unterstützung mehr bei Problemen mit Windows 10, was die Fehlerbehebung erschweren kann.

  • Mögliche Inkompatibilitäten: Neue Hardware und Software funktionieren möglicherweise nicht mehr einwandfrei, was zu Betriebsproblemen führen kann

  • Erhöhtes Sicherheitsrisiko: Das Ausbleiben von Updates öffnet Sicherheitslücken, die von Hackern ausgenutzt werden können, um unberechtigten Zugriff auf das System zu erlangen oder Schadsoftware zu installieren.

       

Welche Alternativen gibt es zu Windows 10 nach dem Support-Ende?

Nach dem Support-Ende von Windows 10 gibt es verschiedene Wege, um Ihre IT-Infrastruktur zukunftssicher zu gestalten. Conrad Electronic unterstützt Sie dabei mit einer breiten Palette an Produkten und Lösungen.


       

1. Upgrade auf Windows 11

Es bietet sich an, Windows 11 zu installieren, sofern die Hardware kompatibel ist. Überprüfen Sie daher unbedingt, ob Ihr System den Hardware-Anforderungen von Windows 11 entspricht, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.


                     

2. Hardware-Upgrade

Viele PCs können trotz des theoretisch kostenlosen Upgrades nicht auf Windows 11 umsteigen, da Microsoft die Hardwareanforderungen erhöht hat. Wenn Ihr aktuelles System nicht kompatibel ist, besteht die Möglichkeit, einzelne Komponenten zu aktualisieren, um die Anforderungen von Windows 11 zu erfüllen. Bevor Sie jedoch mit einem Hardware-Upgrade beginnen, ist es unerlässlich, eine umfassende Datensicherung durchzuführen, um den Verlust wichtiger Dateien und Einstellungen zu vermeiden.


                      

3. Neukauf eines Computers (PC oder Notebook)

Für Kunden, deren Hardware nicht Windows 11-kompatibel ist oder die ohnehin ein neues Gerät benötigen, ist dies eine attraktive Option.


                      

4. Alternativen und Ökosystemwechsel

Für Nutzer, die eine offene und anpassbare Umgebung bevorzugen, sind Linux-Distributionen eine Option. Neben Linux-basierten Betriebssystemen stellt auch das macOS von Apple eine Alternative dar. Hierbei ist zu beachten, dass ein Wechsel in das Apple-Ökosystem, in Verbindung mit dem Erwerb von Apple Hardware einhergeht.


                      

5. Nutzung von Extended Security Updates (ESU)

Diese Option ist primär für Unternehmen geeignet und bietet eine Übergangslösung durch kostenpflichtige Sicherheitsupdates von Microsoft. ESU ermöglicht es Unternehmen, ihre Windows 10 Systeme auch nach dem Support-Ende weiterhin mit wichtigen Sicherheitsupdates zu versorgen, um das Risiko von Sicherheitslücken zu minimieren. Allerdings ist ESU eine kostenpflichtige Option und sollte als temporäre Maßnahme betrachtet werden, bis ein vollständiger Umstieg auf ein aktuelleres Betriebssystem wie Windows 11 erfolgen kann.

                      

6. Nutzung des bestehenden Systems ohne Support

Theoretisch ist dies möglich, birgt jedoch erhebliche Sicherheitsrisiken und wird nicht empfohlen. Da keine Sicherheitsupdates mehr bereitgestellt werden, ist das System anfällig für neue Bedrohungen und Sicherheitslücken, die von Hackern ausgenutzt werden könnten. Dies kann zu Datenverlust, Systemausfällen und anderen schwerwiegenden Problemen führen, die die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten und die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe gefährden.

             

Welche Fragen sind bei der Entscheidung wichtig?

Bei der Wahl der passenden Option sollten folgende Fragen berücksichtigt werden

  • Ist die vorhandene Hardware mit Windows 11 kompatibel?

  • Wie wichtig sind regelmäßige Sicherheitsupdates?

  • Sollen die neuesten Funktionen genutzt werden?

  • Wie lange soll das Gerät noch verwendet werden?

  • Welche Kosten entstehen?

Windows 10 Support Ende

               

FAQ – Häufig gestellte Fragen zum Support Ende von Windows 10

Was bedeutet das Ende des Supports für Windows 10?

Das Ende des Supports für Windows 10 bedeutet, dass keine Sicherheitsupdates oder Fehlerbehebungen mehr bereitgestellt werden, was Sicherheitslücken erhöht. Benutzer sollten auf Windows 11 umsteigen, um weiterhin von Sicherheitsmaßnahmen und neuen Funktionen zu profitieren. Unternehmen und Privatanwender müssen ihre Systeme rechtzeitig aktualisieren, um Datensicherheit und Effizienz zu gewährleisten.

Wann genau endet der Support für Windows 10?

Der Support für Windows 10 endet am 14. Oktober 2025. Bis dahin stellt Microsoft weiterhin Sicherheitsupdates und Bugfixes bereit. Nach diesem Datum gibt es keine Updates oder technischen Support mehr, und Nutzer sollten auf eine neuere Version wie Windows 11 umsteigen, um aktuelle Sicherheitsupdates und Funktionen zu erhalten.

Welche Auswirkungen hat das Support-Ende auf die Sicherheit meines Systems?

Das Support-Ende eines Systems gefährdet dessen Sicherheit, da keine Sicherheitsupdates mehr bereitgestellt werden. Dadurch bleibt es anfällig für neue Sicherheitslücken, die Hacker ausnutzen könnten. Ohne regelmäßige Updates wird das System unsicher und möglicherweise inkompatibel mit neuer Software und Hardware. Ein rechtzeitiger Wechsel auf ein unterstütztes System ist ratsam.

Welche Alternativen gibt es zu Windows 10 nach dem Support-Ende?

Nach dem Support-Ende von Windows 10 gibt es mehrere Alternativen: Der Umstieg auf Windows 11 ist naheliegend, sofern die Hardware kompatibel ist. Linux-Distributionen wie Ubuntu, Fedora oder Arch Linux bieten offene, anpassbare Umgebungen. Für IoT-Anwendungen könnte Windows IoT geeignet sein. Weitere Alternativen sind macOS für Kreativberufe und das leichte RISC OS.
 

      

  • Windows 11 Lizenzen

  • PC-Aufrüstung

  • Notebooks

  • PCs

  • Apple

  • Datensicherung

  • Ergänzungen

Relevante Produkte für den Umstieg

  

  • Windows 11 Lizenzen

Produktbild zu Windows 11 Home

Erhältlich in 6 Sprachen


  • Deutsch

  • Englisch

  • Niederländisch

  • Französisch

  • Spanisch

  • Italienisch

Produktbild zu Windows 11 Pro

Erhältlich in 6 Sprachen


  • Deutsch

  • Englisch

  • Niederländisch

  • Französisch

  • Spanisch

  • Italienisch

   

  • PC Ausrüstung

Wir haben alles, was Sie für die PC-Aufrüstung benötigen, von Prozessoren über Arbeitsspeicher bis zu Grafikkarten.

      

Button zur Produktkategorie CPUs

CPUs →

      

Button zur Produktkategorie Motherboards

Motherboards →

      

Button zur Produktkategorie Arbeitsspeicher

Arbeitsspeicher →

      

Button zur Produktkategorie Grafikkarten

Grafikkarten →

      

Button zur Produktkategorie Festplatten, SSDs

Festplatten →

      

Button zur Produktkategorie PC-Netzteile

PC-Netzteile →

      

Button zur Produktkategorie Aufrüstkits

Aufrüstkits →

      

Button zur Produktkategorie Barebones

Barebones →

      

Button zur Produktkategorie PC-Gehäuse

PC-Gehäuse →

      

Button zur Produktkategorie CPU-Kühler

CPU-Kühler →

      

Button zur Produktkategorie PC Lüfter

PC Lüfter →

      

Button zur Produktkategorie PC-Wasserkühlungen

Wasserkühlung →

  

  • Notebooks

Finden Sie leistungsstarke Notebooks mit Windows 11 vorinstalliert oder solche, die für ein Upgrade geeignet sind.

Zur Produktkategorie Refurbished

   

  • PCs

Ersetzen Sie Ihren alten PC und finden Sie das passende Modell für Windows 11 – leistungsstark, sicher und zukunftsfähig.

   

  • Apple

Für Nutzer des Apple-Ökosystems bieten wir die neuesten Macs mit macOS, eine Alternative zu Windows.

   

  • Datensicherung

Rüsten Sie Ihren Speicher auf, um die Performance Ihres Systems zu verbessern. Zusätzlich finden Sie bei uns Lösungen für die Datensicherung, wie externe Festplatten, SSDs und NAS-Systeme, um Ihre Daten sicher zu verwahren.

  • Relevante Produkte

  • Tablets

  • Monitore

  • Tastatur, Maus & Co.

  • Drucker und Scanner

           

Optimale Ergänzungen für Ihre IT

   

  • Tablets

Tablets können in manchen Fällen eine flexible Alternative zu PCs oder Notebooks darstellen. Sie sind besonders praktisch für den mobilen Einsatz, zum Beispiel für Präsentationen, Notizen oder den Konsum von Medien. Achten Sie bei der Auswahl eines Tablets auf die Größe, das Betriebssystem und die Kompatibilität mit den von Ihnen benötigten Apps.

   

  • Monitore

Ein neuer Monitor kann die Produktivität steigern und das Arbeiten angenehmer machen. Ein größerer Bildschirm oder eine höhere Auflösung ermöglicht es Ihnen, mehrere Fenster gleichzeitig im Blick zu behalten und Details besser zu erkennen. Ergonomische Monitore mit Einstellmöglichkeiten für Höhe, Neigung und Drehung können zudem Verspannungen und Ermüdungserscheinungen vorbeugen.

  

  • Tastatur, Maus & Co. 

Ergonomische Tastaturen und Mäuse sind wichtig für ein komfortables Arbeiten. Eine gute Tastatur unterstützt eine natürliche Handhaltung und reduziert die Belastung der Handgelenke, während eine ergonomische Maus die Muskeln und Sehnen entlastet. Investieren Sie in hochwertige Eingabegeräte, um langfristig Beschwerden vorzubeugen und Ihre Produktivität zu steigern.

   

  • Drucker und Scanner

Ein zuverlässiger Drucker ist im Büroalltag unerlässlich. Ob für den Ausdruck von Dokumenten, Fotos oder Etiketten – ein Drucker gehört zur Grundausstattung jedes Arbeitsplatzes. Achten Sie bei der Auswahl auf die Druckgeschwindigkeit, die Druckqualität, die Konnektivität und die Folgekosten für Tinte oder Toner.

  • Welche Alternativen gibt es? 

  • Was ist wichtig

  • Häufig gestellte Fragen

  • Relevante Produkte

  • Ergänzungen