Logo zu Osram
    Logo zu Reely
    Logo zu VOLTCRAFT
    Logo zu Bosch Home and Garden
    Logo zu Makita
    Logo zu TRU COMPONENTS

  • Unsere Produkte
  • Mein Konto
  • Merkliste
  • Abmelden
Conrad
  1. Ratgeber & Beratung
  2. Büro Vernetzung
  3. Intel® Evo™ Plattform

Die Intel® Evo™ Plattform: Optimiert für Business-Anwendungen

Update: 12.06.2025  |  Lesedauer: 13 Minuten

In der modernen Geschäftswelt sind Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz gefragt. Da die technischen Möglichkeiten sich beständig weiterentwickeln, stehen Unternehmen vor der Herausforderung, Geräte auszuwählen, die zu den aktuellen Leistungsanforderungen passen und möglichst auf Jahre zukunftssicher sind.
Hier kommt die Intel® Evo™ Plattform ins Spiel. Geräte, die für diese Plattform zertifiziert sind, besitzen leistungsstarke Prozessoren, versprechen eine lange Akkulaufzeiten und bieten zuverlässige Konnektivität. Die Geräte werden demnach den hohen Anforderungen im Geschäftsalltag gerecht.

Wie kann die Intel® Evo™ Plattform die Produktivität und Effizienz von Mitarbeitern in Unternehmen steigern?

Welche Sicherheitsfunktionen sind in die Intel® Evo™ Plattform integriert und wie können sie B2B-Unternehmen unterstützen?

In diesem Ratgeber erfahren Sie, was die Plattform im Detail auszeichnet und wie sie in Ihrem Unternehmen effektiv genutzt werden kann.

Auf dem Bild ist ein Ratgeber auf dem man einen Mann sieht, der im Home-Office arbeitet
  • Was ist die Intel® Evo™ Plattform?

  • Vorteile der Intel® Evo™ Plattform für Unternehmen

  • Wie können Unternehmen die Intel® Evo™ Plattform nutzen?

  • Fazit



Was ist die Intel® Evo™ Plattform?

Intel® Evo™ Core™ i5

Intel® Evo™ ist ein Zertifikat, das nur an Laptops vergeben wird, die vordefinierte Qualitätsmerkmale erfüllen.

Die von Intel® entwickelte Plattform geht dabei auf das hauseigene Project Athena zurück.

Im Jahr 2019 analysierte Intel® gemeinsam mit IT-Wissenschaftlern und Industrie im Zuge eines Innovationsprogramms die Arbeitsweise guter Notebooks.

In insgesamt sechs Schlüsselbereichen wurden Nutzungsanalysen unter Realbedingungen durchgeführt und die wichtigsten Merkmale für einen effizienten Gebrauch herausgearbeitet.

User sollen beste Performance erhalten, unabhängig davon, ob sie im Büro, zu Hause oder unterwegs sind.

Geräte, die heute das Intel® Evo™ Label tragen, erfüllen entsprechend strenge Anforderungen in den Bereichen Leistung, Mobilität und Benutzererfahrung. Dazu gehören schnelle Reaktionszeiten, lange Akkulaufzeiten und eine hohe Rechenleistung, die sich ideal für Business-Anwendungen eignet.



Vorteile der Intel® Evo™ Plattform für Unternehmen

Der übergeordnete Vorteil liegt auf der Hand: Beim Einkauf wissen Abteilungen mit einem Blick, dass ausgewählte Laptops zu den anspruchsvollen Bedürfnisse des Unternehmens passen. Das Label garantiert herausragende Leistung sowie Zuverlässigkeit und darüber hinaus eine hohe Flexibilität und einfache Integration in bestehende IT-Infrastrukturen.

Werfen wir einen genaueren Blick auf die Anforderungen der Intel® Evo™ Plattform:


Leistungsstarke Prozessoren und Grafikkarten

Ein zentrales Merkmal der Intel® Evo™ Plattform ist die Ausstattung mit leistungsstarken Prozessoren und Grafikkarten.

Verbaut sein muss mindestens ein Intel® Core Prozessor der 11. Generation mit 8 GB RAM. Bis zur 13. Generation deckt das im Detail i5, i7 und i9 ab.
Diese Prozessoren sind speziell darauf ausgelegt, auch anspruchsvolle Aufgaben wie Datenanalyse, Videobearbeitung oder Softwareentwicklung mühelos zu bewältigen.

Die GPU-Mindestanforderung wird von der Iris Xe Graphics erfüllt.

Die Grafikkarte erbringt eine Leistung, die für visuell intensive Anwendungen wie 3D-Modellierung oder Videokonferenzen in hoher Qualität entscheidend ist. Alternativ kann die Iris Xe MAX Grafikkarte verbaut sein.

Das ThinkPad X1 Nano von Lenovo ist Evo™-verifiziert

Wichtig:

Damit die Leistung der Grafikkarte zum Tragen kommen kann, muss auch das Display hochwertig sein. Als Minimum setzt die Intel® Evo™ Plattform Full HD bei 1.920 x 1.080 Pixel an.

Als Speicher muss mindestens eine 256 GB NVMe-SSD verbaut sein


Lange Akkulaufzeit und schnelles Aufladen

Die Intel® Evo™ Plattform setzt Maßstäbe in puncto Akkulaufzeit und Energieeffizienz. Geräte, die das Evo™-Label tragen, bieten eine Akkulaufzeit von mindestens neun Stunden. Getestet wird dies unter realistischen Bedingungen und nicht im Labor. Der Akku hält demnach für einen klassischen Arbeitstag, selbst wenn Anwender auf einer Geschäftsreise komplett mobil arbeiten müssen.

Auf diesem Bild sind 5 Menschen zu sehen, die an einem Pool mit einem Laptop arbeitet

Die Akkulaufzeit wurde für Darstellungen in Full HD berechnet, nicht für 4K. Bei dauerhafter 4K-Auflösung und bei rechenintensivem Gaming sinkt die maximale Laufzeit.

Zudem setzt die Zertifizierung eine Schnellladefunktion voraus: Ein Notebook muss nach 30 Minuten Ladezeit so weit regeneriert sein, dass für mindestens vier Stunden gearbeitet werden kann. Diese Funktion stellt sicher, dass die Mitarbeiter auch bei einem hektischen Arbeitstag schnell ein einsatzbereites Gerät vorfinden. Für Unternehmen wiederum bedeutet dies weniger Ausfallzeiten und eine höhere Produktivität.

Damit der Workflow ungestört ist, gehört zu den vorausgesetzten Leistungsmerkmalen auch das Feature "Instand Wake". Hiermit ist gemeint, dass ein Laptop in Standby beim Aufklappen weniger als eine Sekunde Aufwachzeit benötigt.


Zuverlässige Konnektivität

Stabile Verbindungen selbst in stark frequentierten Netzwerken sind für den Workflow unerlässlich geworden. Besonders für Unternehmen, die auf Cloud-basierte Anwendungen oder Online-Kollaborationsplattformen angewiesen sind, ist eine schnelle und stabile Internetverbindung von zentraler Bedeutung. Daher nutzen die zertifizierten Laptops Wi-Fi 6 und unterstützen die neue 6 GHz Funkfrequenz. Diese zuverlässige Konnektivität stellt sicher, dass Ihre Mitarbeiter jederzeit produktiv arbeiten können, ohne durch Verbindungsprobleme oder langsame Netzwerke ausgebremst zu werden.

Die Intel® Evo™ Plattform achtet auch auf zuverlässige Hardware-Schnittstellen. Es ist mindestens ein Anschluss für USB-C mit Thunderbolt 4 vorgesehen. Hierbei ist zugleich die Funktion Power Delivery gegeben, also die Option, das Notebook zur Energiequelle für angeschlossene Geräte zu machen.



Wie können Unternehmen die Intel® Evo™ Plattform nutzen?

Die Nutzung ist denkbar einfach. Die IT-Verantwortlichen in einem Unternehmen müssen lediglich vor dem Einkauf darauf achten, dass die verfügbaren Geräte mit dem Evo™-Label ausgezeichnet sind. Erfüllt ein Laptop mit Intel® Core alle Vorgaben, wird das Label sichtbar aufgebracht.


Anschaffung von Evo™-zertifizierten Geräten

Der Einkauf von Evo™-zertifizierten Geräten ist dank gut sichtbarem Label einfach. Firmen können die aufgeklebten Labels an physischen Geräten sehen oder finden online in den Kaufbeschreibungen Auskunft über die Qualifikation.

Jeder Laptop mit Zertifikat punktet dank leichter Bauweise in Sachen mobiler Nutzung und ist auf Business-Anwendern zugeschnitten.

Für Unternehmen bedeutet dies, dass Mitarbeiter mit Geräten arbeiten können, die eine hohe Rechenleistung bieten und gleichzeitig eine stabile Performance gewährleisten – selbst bei mehreren parallel laufenden Anwendungen.

Auf diesem Bild sieht man das Cover von Intel Evo powered by Core i7

Wichtig:

Bei der Auswahl der Geräte sollten Unternehmen nicht ausschließlich auf die PCs schauen, sondern auch die spezifischen Bedürfnisse der Mitarbeiter bedenken. Wer möchte besonders leichte Geräte und wünscht sich daher 12 Zoll und welche Mitarbeiter bevorzugen es für ihren Arbeitsalltag, wenn ihr Notebook in 15 Zoll verfügbar ist? Die genaue Ausstattung der verfügbaren Notebooks muss im Einklang mit den Anwenderanforderungen sein. Dazu gehört auch die Frage nach dem bevorzugten Betriebssystem: Die Intel® Evo™ Plattform unterstützt Windows 11 oder Chrome OS.


Integration in bestehende Unternehmensinfrastrukturen

Auf diesem Bild sieht man einen Mann, der mit einem Laptop aus dem Home-Office arbeitest

Für die erfolgreiche Einbindung sind Planung und Vorbereitung erforderlich. IT-Teams sollten sicherstellen, dass die neuen Geräte nach Anpassung der Netzwerkkonfiguration mit vorhandenen Systemen und Softwarelösungen kompatibel sind. Dank USB-C mit Thunderbolt 4 und Wi-Fi 6 geschieht das im Regelfall problemlos für eine Vielzahl an Netzwerken und Peripheriegeräten.

Hinzu kommt die Überprüfung von Sicherheitsrichtlinien. Die Evo™-Zertifizierung sieht vor, dass aus Gründen der IT-Sicherheit alle Geräte mit biometrischer Erkennung arbeiten. Verbreitet sind die Identifikation via Kamera und Gesichtserkennung sowie über einen Sensor zum Scannen des Fingerabdrucks. Eine dritte Methode nutzt die Verknüpfung zu einem hinterlegten Smartphone zur Authentifizierung.

Zur kontinuierlichen Verwaltung der neuen Geräte und zur Verknüpfung mehrerer B2B-Unternehmen untereinander werden häufig Cloud-Dienste genutzt. Eine durchdachte Integration stellt an dieser Stelle sicher, dass die Mitarbeiter die Vorteile der Intel® Evo™ Geräte voll ausschöpfen können, ohne dass es zu Unterbrechungen im Arbeitsablauf kommt.


Schulung der Mitarbeiter für optimale Nutzung

Die Einführung neuer Technologie ist nur dann erfolgreich, wenn die Mitarbeiter diese auch optimal nutzen können. Daher ist eine umfassende Schulung der Mitarbeiter entscheidend. Diese Fortbildung sollte sowohl grundlegende als auch fortgeschrittene Funktionen abdecken, einschließlich der optimalen Nutzung von Prozessorleistung, Akkumanagement und Konnektivitätsfunktionen. Unternehmen können hierbei auf interne Schulungsprogramme oder externe Trainingsanbieter zurückgreifen, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter die neuen Geräte effizient und produktiv einsetzen können.



Fazit

Zu überprüfen, ob ein Laptop zur Intel® Evo™ Plattform gehört, ist ein pragmatischer Schritt für Unternehmen. Notebook-Anbieter wie Lenovo, Samsung, Dell oder ASUS qualifizieren ihre besten Geräte für die Plattform und erleichtern Interessenten damit die Kaufentscheidung.
Unternehmen profitieren neben der hohen Leistung und Flexibilität der Laptops von einer einfachen Integration in bestehende Infrastrukturen und einer effizienten Nutzung durch gut geschulte Mitarbeiter. Mit leistungsstarken Prozessoren, langer Akkulaufzeit und zuverlässiger Konnektivität sind Evo™-zertifizierte Geräte bestens für Business-Anwendungen geeignet. Sie steigern langfristig die Produktivität und leisten einen Beitrag zu Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens.

Auf diesem Bild sieht man ein Asus ExpertBook von der Vorder- und Rückseite