Alle Produkte


TOOLCRAFT 2180569 TO-6541707 Kniepolster Schwarz, Rot 1 St.

TOOLCRAFT TO-5621646 Nylon, Polyurethan Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9 EN 388 CAT II 1 Paar

TOOLCRAFT TO-5621487 Polyamid, Nitril Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9 EN 388 CAT II 1 Paar

TOOLCRAFT TO-5621499 Polyamid, Nitril Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8 EN 388 CAT II 1 Paar

TOOLCRAFT TO-5621610 HPPE-Faser, Polyester, Kunstfaser, Polyurethan Schnittschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 10 EN 388

TOOLCRAFT TO-8055042 Kapselgehörschutz 31 dB EN 352-1 1 St.

TOOLCRAFT TO-5343216 Vollsichtbrille inkl. Kopfhalterung Klar EN 166 DIN 166

TOOLCRAFT TO-5621484 Polyamid, Nitril Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8 EN 388 CAT II 1 Paar

TOOLCRAFT TO-5621493 Polyamid, Nitril Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11 EN 388 CAT II 1 Paar
Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Das Arbeitsschutzgesetz regelt den Arbeitsschutz im Unternehmen. Nach dem Gesetz ist jeder Arbeitgeber für den Arbeitsschutz verantwortlich. Es verpflichtet Arbeitgeber, die Gesundheitsgefährdungen am Arbeitsplatz zu berücksichtigen und notwendige Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus gilt es, die Vorschriften von Berufsverbänden und Berufsgenossenschaften einzuhalten. Als Arbeitgeber müssen Sie sicherstellen, dass jeder Arbeitnehmer entsprechende Arbeitsschutzvorkehrungen befolgt. Unternehmen, die Mitarbeiter beschäftigen, müssen eine Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa) bestellen. Die Fachkraft berät den Arbeitgeber in Fragen zu Maßnahmen rund um den Arbeitsschutz, die Arbeitssicherheit und die Sicherheit der Beschäftigten.
Auch Arbeitnehmer sind zur Einhaltung vorbeugender Sicherheitsmaßnahmen und zum Gesundheitsschutz im Arbeitsumfeld verpflichtet. Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten auch darüber zu unterweisen.
Eine der wichtigsten betrieblichen Präventionsmaßnahmen ist die persönliche Schutzausrüstung, kurz PSA. Sie muss benutzt beziehungsweise getragen werden, um sich gegen die Gefahren am jeweiligen Arbeitsplatz zu schützen. Zu den üblichen Bestandteilen der PSA gehören Schutzhandschuhe, ein Augenschutz oder Gesichtsschutz, Gehörschutz und Sicherheitsschuhe oder Sicherheitsstiefel. Die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung ist durch gesetzliche Normen und Vorschriften geregelt.
Je nach Branche und Tätigkeit unterscheiden sich die Anforderungen für die persönliche Schutzausrüstung deutlich. In unserem Shop können Sie sich für alle Anwendungsgebiete und Gefahrenklassen die passende Schutzausrüstung zusammenstellen.
Welche Schutzausrüstung und weitere Vorkehrungen konkret erforderlich sind, legen Sie oder der im Betrieb Verantwortliche bei einer Gefährdungsbeurteilung, der sogenannten Risikobewertung, fest. Bei der Auswahl der richtigen PSA-Produkte kommt es entscheidend darauf an, dass Sie die Risiken der auszuführenden Arbeiten kennen und realistisch einschätzen. Die Gefährdungsbeurteilung umfasst daher arbeitsstättenbezogene, arbeitsmittelbezogene und tätigkeitsbezogene Risiken.
Auf Basis der Gefährdungsbeurteilung ist es möglich, durch die Wahl der passenden Schutzausrüstung geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Nehmen Sie sich für eine sachgerechte Gefährdungsbeurteilung ausreichend Zeit. Auch Berufsverbände bieten Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung in Ihrem Unternehmen. Gemäß der Rechtslage müssen Sie die Ergebnisse Ihrer Risikobewertung und die daraus abgeleiteten Schutzmaßnahmen übrigens schriftlich festhalten und die Aufzeichnungen zum Nachschlagen ablegen.
Bei der Umsetzung der Arbeitsschutzmaßnahmen lässt das Arbeitsschutzgesetz Gestaltungsspielräume, sodass Sie den Gegebenheiten Ihres Betriebs gerecht werden können.
Gehörschutz
Die menschlichen Ohren sind empfindliche Sinnesorgane. Lärmbelastung kann zu dauerhaften Schäden am Gehör führen. Deshalb ist es wichtig, die Ohren bei stark geräuschentwickelnden Arbeiten, Maschinenlärm und anderer Lärmeinwirkung zu schützen. Der richtige Schutz hängt vom Lärmpegel ab und reicht von Gehörschutzstöpseln und Gehörschutzbügeln bis zum Kapselgehörschützer.
Augenschutz
Die dauerhafte Beeinträchtigung oder gar der Verlust des Sehvermögens ist eine schreckliche Vorstellung. Damit sie nicht Realität wird, müssen die Augen geschützt werden, beispielsweise vor Staub, Splittern, ätzenden Flüssigkeiten, Dämpfen oder gleißendem Licht. Dafür können Sie aus einem umfassenden Sortiment von Schutzbrillen und Gesichtsschutzschirmen für unterschiedliche Anforderungen wählen.
Schutzhandschuhe
Die Hände sind bei der Arbeit mit scharfen Gegenstände, vielen Gefahren wie Quetschungen, Verbrennungen und Verätzungen ausgesetzt. Mit Arbeitshandschuhen und Schutzhandschuhen lässt sich das Verletzungsrisiko erheblich verringern. Die Schutzeigenschaften von Handschuhen hängen in erster Linie vom Material ab. Je nach Anforderung gibt es Schutzhandschuhe aus Kunststoff, Gummi, Textilfaser, Leder, Metall oder einer Kombination dieser Materialien.
Atemschutz
Lunge und Atemwege sind empfindlich und nachtragend: Wenn sie gesundheitsgefährdenden Stoffen wie Feinstaub oder Dämpfen ausgesetzt sind, können sich die Folgen erst Jahre später nach der Einwirkung der schädlichen Substanzen bemerkbar machen. Deshalb hat der Atemschutz einen immens hohen Stellenwert – sowohl im gewerblichen Bereich als auch für Heimwerker. Die Auswahl an Atemschutzprodukten reicht von Feinstaubmasken für leichte Belastungen bis hin zu Atemschutz-Vollmasken.
Sicherheitsschuhe
Arbeitsunfälle betreffen häufig die Füße. Typische Verletzungen sind gequetschte Zehen, geprellte Fersenbeine und Verbrennungen durch heiße Flüssigkeiten. Für viele Berufsgruppen sind daher Sicherheitsschuhe vorgeschrieben. Je nach Anforderungsprofil werden sie in Klassen von S1 bis S5 eingeteilt. Gemeinsames Merkmal über alle Klassen hinweg ist eine Schutzkappe mit hoher Belastbarkeit aus Stahlblech, Aluminium oder Kunststoff im vorderen Bereich des Schuhs.
Voraussetzung für einen funktionierenden Arbeitsschutz ist eine Produktauswahl auf die jeweilige Arbeitssituation. Die folgende Checkliste unterstützt Sie bei der Auswahl der für Ihre Zwecke passenden Produkte zum Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Prüfzeichen
Gute Arbeitsschutzprodukte erfüllen die vorgeschriebenen gesetzlichen und behördlichen Auflagen und geltenden Normen. Diese legen genau fest, über welche Eigenschaften die Produkte für bestimmte Bereiche verfügen müssen. Achten Sie beim Kauf auf die in der Produktbeschreibung angegebenen Gefahrenklassen, Zertifikate, Piktogramme und Prüfsiegel. Bei den meisten Produkten in unserem Sortiment finden sich entsprechende Hinweise auf die Konformität mit den gesetzlichen Vorgaben.
Ergonomie
Die persönliche Schutzausrüstung wird häufig über viele Stunden am Körper getragen. Achten Sie auf eine zu den Körperproportionen passende Größe und eine gute Passform. Einige Hersteller bieten Arbeitsschutzprodukte auch in kleinen und großen Größen an. Sicherheitshandschuhe gibt etwa in Varianten für schmale oder besonders breite Hände. Gehörschutzbügel oder Atemschutzmasken lassen sich meist individuell einstellen, sodass sie richtig sitzen.
Tragekomfort
Schutzausrüstungen sollten einen möglichst hohen Tragekomfort aufweisen. Achten Sie auf die verwendeten Materialien, das Gewicht, die Luftdurchlässigkeit und eine möglichst angenehme Oberfläche. Andernfalls wird die Benutzung eventuell unterlaufen. Und selbst die hochwertigste Schutzausrüstung bringt nichts, wenn sie im Spind verstaubt.
Haltbarkeit
Beachten Sie etwaige Hinweise zu Haltbarkeit, Durchbruchszeiten, Tragzeitangaben, Verfallsdaten und weiteren Haltbarkeitskriterien, beispielsweise bei Schutzhelmen.
Arbeitsschutzprodukte und die persönliche Schutzausrüstung nutzen sich bei ordnungsgemäßer Verwendung ab. Deshalb ist es wichtig, Ihre Arbeitsschutzausrüstung regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigungen zu prüfen. Bereits bei minimalen Beeinträchtigungen büßen einige Gegenstände, zum Beispiel Sicherheitshelme oder chemikalienresistente Schutzhandschuhe, ihre Schutzwirkung ein. Beachten Sie die Pflege- und Reinigungshinweise des Herstellers.
Tauschen Sie beschädigte, verbrauchte oder abgelaufene Schutzprodukte rechtzeitig aus. Am besten legen Sie sich einen kleinen Vorrat an, damit die Arbeiten in Ihrem Unternehmen ohne Unterbrechung weitergehen können.
Gut zu wissen: Arbeitsschutz im Betrieb ist kein Ersatz für die Erste Hilfe. Achten Sie als Arbeitgeber daher auf die vorgeschriebene Erste-Hilfe-Ausstattung.
Wissenswertes zum Arbeitsschutz
Welche Arten der Schutzausrüstung gibt es?
| Anforderung an PSA | Arbeitsschutz-Artikel bei Conrad | Funktion |
|---|---|---|
| Fuss- und Beinschutz | Knieschoner Sicherheitsschuhe | Schutz vor Knochenbrüchen und Gelenkschmerzen Schutz vor Verletzungen wie Quetschungen und Knochenbrüchen, Verätzungen und Verbrennungen |
| Kopf- und Nackenschutz | Schutzhelme, Gesichtsschutzscheiben | Schutz vor Platzwunden, Schädelbrüchen, Verbrennungen oder Verätzung des Gesichts |
| Augen- und Gesichtsschutz | Schutzbrillen | Schutz vor Splittern, Chemikalien, Lichtimpulsen |
| Gehörschutz | Gehörschutzbügel, Gehörschutzstöpsel, Kapselgehörschützer | Schutz vor Trommelfellriss, Verlust der Hörfähigkeit |
| Hand- und Armschutz | Schutzhandschuhe | Schutz vor Verbrennungen und Verletzungen |
| Hautschutz | Hautschutz- und Desinfektionsmittel | Schutz vor Lack-, Öl-, Metallstaub-, Russvergiftungen, Hautreizungen und Ekzemen |
| PSA gegen Absturz, Ertrinken und Versinken | Auffanggurte, Karabinerhaken | Schutz vor Knochenbrüchen, Kopfverletzungen und anderen Sturzverletzungen |
| Atemschutz | Atemschutzmasken und Partikelfilter | Schutz vor dem Einatmen von krebserregendem Feinstaub und Gas |
Worauf müssen Sie beim Kauf von Arbeitsschutz-Produkten achten?
Bei der Auswahl der richtigen Produkte kommt es entscheidend darauf an, dass Sie die Risiken der auszuführenden Arbeiten kennen und realistisch einschätzen. Auf dieser Basis ist es möglich, durch die Wahl der passenden Schutzausrüstung entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Gerade im Heimwerkerbereich werden jedoch die gesundheitlichen Gefahren, die Tätigkeiten in Haus und Garten mit sich bringen können, häufig unterschätzt. In den Notaufnahmen von Kliniken landen nicht selten Hobby-Gärtner, die mit der Säge abgerutscht sind und sich Schnittverletzungen zugezogen haben. Auch Fälle von Verätzungen, etwa beim Abbeizen von Holzmöbeln oder Hantieren mit Reinigungsmitteln, kommen vor.
Sicherheit von Kopf bis Fuss: Arbeitsschutz für Heimwerker und Profis
Sicherheitsschuhe
Amputierte Zehen, geprellte Fersenbeine, Verbrennungen durch heisse Flüssigkeiten – etwa ein Fünftel der gemeldeten Arbeitsunfälle betreffen die Füsse. Ähnlich hoch ist die Verletzungsgefahr für Füsse auch im Heimwerkerbereich. Auch hier kann es bei einigen Arbeiten, etwa in der Hobby-Schreinerei oder bei Umbaumassnahmen im Haus, sinnvoll sein, Sicherheitsschuhe zu tragen. In der Arbeitswelt sind in vielen Berufen Sicherheitsschuhe vorgeschrieben. Je nach Anforderungsprofil werden sie in Klassen von S1 bis S5 eingeteilt.
| Sicherheitsklasse | S1 | S1P | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaften | A, FO, E | A, FO, E, P | A, FO, E, WRU | A, FO, E, WRU, P | A, FO, E, WRU | A, FO, E, WRU, P |
| Zehenschutzkappe (200 Joule) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profilierte Laufsohle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Geschlossener Fersenbereich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vollgummi- bzw. Gesamtpolymerschuhe oder Stiefel | ✓ | ✓ |
Legende
Legende
Legende
-
A
Antistatische Schuhe -
FO
Öl- und benzinresistente Sohle -
E
Energieaufnahme im Fersenbereich -
P
Durchtrittsicherheit -
WRU
Widerstand des Schaftes gegen Wasserdurchtritt & Wasseraufnahme
Häufig gestellte Fragen zum Thema Arbeitsschutz
Welche Arbeitsschutz-Produkte brauche ich?
Sie müssen sich genau überlegen, welche Arbeiten Sie ausführen wollen. Einen Schrank abbeizen, Bäume beschneiden, das Bad renovieren ... – je nachdem brauchen Sie das Equipment, das Ihre Gesundheit schützt. Bei Conrad können Sie sich für alle Anwendungsgebiete und Gefahrenklassen die passende Schutzausrüstung zusammenstellen.
Ich habe bereits eine Schutzausrüstung. Was muss ich beachten?
Es ist immens wichtig, Arbeitsschutz-Produkte regelmässig auf Beschädigungen und Verschleiss zu überprüfen. Selbst bei – scheinbar – minimalen Schäden büssen einige Gegenstände, zum Beispiel Sicherheitshelme, ihre Schutzwirkung ein. Pflege- und Reinigungshinweise des Herstellers sollten Sie unbedingt beachten.
Gibt es auch für Frauen und Jugendliche die passende Schutzausrüstung?
Einige Hersteller bieten Arbeitsschutz-Produkte in kleinen Grössen an. Zum Beispiel gibt es Handschuhe, die auch für schmale Hände die optimale Passform bieten. Sicherheitsschuhe gibt es ebenfalls in kleinen Grössen. Gehörschutzbügel oder Atemmasken, lassen sich meistens individuell einstellen, sodass sie in jedem Fall richtig sitzen. Bei Schutzbrillen ist die Auswahl so riesig, dass sich auch für Frauen und Jugendlichen passende Modelle finden.
Fazit: Schützen ist besser als heilen
Die Technologie im Bereich Arbeitsschutz ist heute so weit entwickelt, dass es für alle Einsatzbereiche Lösungen gibt, um Unfälle zu verhindern und gesundheitliche Risiken deutlich zu senken. Mit den passenden Produkten ist es möglich vorzubeugen. Dazu bedarf es aber einer Sensibilisierung. Gerade im Heimwerkerbereich werden Gefahren nach wie vor häufig unterschätzt.