Logo vers Sony
    Logo vers Apple
    Logo vers GARDENA
    Logo vers Reely
    Logo vers Sygonix
    Logo vers Bose

  • Nos produits
  • Mon compte
  • Favoris
  • Se déconnecter
Conrad

L'heure change mais la technologie a une longueur d'avance.

La nuit précoce impose plus de sécurité et de confort. Voici nos solutions Eclairage, sécurité et chauffage. 

Zeitumstellung: Sonntag 26. Oktober 2025

Dimanche 26 octobre 2025, nous passerons à nouveau de l'heure d'été à l'heure d'hiver.

  • Lors du passage à l'heure d'hiver, toutes les horloges sont retardées d'une heure à 3 heures du matin, passant ainsi à 2 heures.

  • Lors du passage à l'heure d'été, les aiguilles sont avancées d'une heure à 2 heures du matin, pour indiquer 3 heures.

Une personne tient un réveil blanc classique avec un cadran noir.

Nos recommandations pour vous

   

   

Logo vers VOLTCRAFT
VOLTCRAFT – SEM5000 CH Enregistreur


Enregistreur

Logo vers TP-LINK
TP-LINK– Contact porte-fenêtre


Contact porte-fenêtre

Logo vers Reolink
Reolink – Caméra inclinable et pivotante IP-3840 x 2160 pixels


Caméra de surveillance

Logo vers IVT
IVT – Lampe torche sans fil LED


Lampe de travail

Logo vers V-TAC
V-TAC – Projecteur LED extérieur


Projecteur LED extérieur

  • Produits phares

  • Horloges radiopilotées

  • Éclairage outdoor

  • Météorologie

  • Système de sécurité

Horloges radiopilotées - Plus besoin de tourner les aiguilles

  

Vue satellite de l'Europe de nuit avec des villes illuminées.
  • Le changement d'heure implique la traditionnelle corvée de rectifier l'heure manuellement sur toutes les horloges du lieu de travail,  sa montre et les horloges domestiques. Si vous souhaitez échapper à cette corvée, voici la solution des horloges radiopilotées.

    Les horloges radiopilotées affichent toujours l'heure juste grâce à l'ajustement automatique des heures. Les réveils radiopilotés vous réveillent de façon fiable à la bonne heure le lendemain matin malgré le changement d'heure survenu pendant la nuit.

Vers la catégorie Montres radiopilotées

Montres radiopilotées →

Vers la catégorie Réveils radiopilotés

Réveils radiopilotés →
 

Vers la catégorie Mécanismes d'horlogerie

Mécanismes d'horlogerie →

Vers la catégorie Horloges radiopilotées digitales

Horloges radiopilotées digitales →

Vers la catégorie Horloges radiopilotées analogiques

Horloges radiopilotées analogiques →

Vers la catégorie Montres et bracelets connectés

Montres et bracelets connectés →

Éclairage outdoor : Avec le changement d'heure, les soirées sont également plus longues

  

Vers la catégorie Guirlandes lumineuse

Guirlandes lumineuse →
 

Vers la catégorie Lichtervorhänge, Lichternetze

Filets et rideaux de lumière →

Vers la catégorie Ersatzbirnen Lichterketten

Ampoules de rechange →
 

Vers la catégorie Weihnachtsbeleuchtung

Illuminations de Noël →
 

Vers la catégorie Zeitschaltuhren

Programmateurs
horaires →

Vers la catégorie Ampoules LED

Ampoules LED →
 

Prévisions météo - Heure, date, température ambiante et météo en un coup d'oeil

  

Purificateur d'air moderne à côté d'une plante d'intérieur verte.
Vers la catégorie Stations météo

Stations météo →
 

Vers la catégorie Thermo-, hygro-, baromètres

Thermo-, hygro-,
baromètres →

Vers la catégorie Humidificateurs d'air

Humidificateurs d'air →
 

Vers la catégorie Déshumidificateurs, sécheurs

Déshumidificateurs,
sécheurs →

Vers la catégorie Purificateurs d'air

Purificateurs d'air →
 

Vers la catégorie Ventilateurs

Ventilateurs →
 

Changement d'heure : le moment de changer de système de sécurité

  

Vers la catégorie Systèmes d'alarme sans fil

Systèmes d'alarme sans fil →

Vers la catégorie Mini-systèmes d'alarme

Mini-systèmes d'alarme →
 

Vers la catégorie Protection de portes & fenêtres

Protection de portes & fenêtres →

Vers la catégorie Vidéosurveillance IP

Vidéosurveillance IP →
 

Vers la catégorie Caméras factices

Caméras factices →
 

Vers la catégorie Détecteurs de fumée

Détecteurs de fumée →

Bon à savoir sur le changement d'heure

  • Comment fonctionne une horloge radiopilotée ?

    Vues de l'extérieur, rien ne distingue en apparence les horloges radiopilotées des autres horloges classiques car c'est la petite antenne intégrée qui fait toute la différence. Elle reçoit en effet, à intervalles réguliers, un signal radio émis par une horloge atomique. Ce signal permet d'afficher l'heure exacte du fuseau horaire concerné sans nécessiter de réglage manuel de l'heure. Les horloges atomiques sont utilisées pour déterminer le temps atomique international (TAI). Par comparaison à l'heure solaire UT1, on obtient le temps universel coordonné (UTC), qui indique l'heure officielle des fuseaux horaires correspondants dans le monde entier. Changer l'heure manuellement lors du passage à l'heure d'hiver ou d'été ? Les horloges radiopilotées sont synchronisées automatiquement à la nouvelle heure grâce à des mises à jour régulières.

  • D'où provient le signal de commande des horloges radiopilotées ?

    Les horloges radiopilotées reçoivent leur signal en se synchronisant sur une horloge atomique internationale. En Suisse, elle reçoivent le signal provenant de l'émetteur de signaux horaires DCF77 , situé à Mainflingen près de Francfort sur le Main. L'indication extrêmement précise de l'heure atomique est propagée par signaux radio à grandes ondes. Si aucun signal n'est disponible, les horloges radiopilotées fonctionnent exactement comme des horloges à quartz classiques. Dès qu'elles reçoivent à nouveau un signal, l'affichage de l'heure est synchronisé avec l'heure atomique et l'horloge affiche l'heure exacte correspondant au fuseau horaire. Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver et inversement ne pose plus aucun problème. Les horloges radiopilotées affichent, une fois paramétrée sur le fuseau horaire correspondant, toujours l'heure locale de façon exacte.

  • Changement d'heure : pour ou contre ?

    Le passage de l'heure d'été ou à l'heure d'hiver est depuis longtemps un sujet controversé en Europe. L'heure d'hiver serait effectivement notre heure normale européenne. On ne cesse de plaider pour la suppression du changement d'heure. Toutefois, pour sortir effectivement du changement, il faut obtenir un compromis entre tous les États membres de l'UE comme de la Suisse. Jusqu'à présent (en 2020), toutes les décisions nécessaires à l'abolition définitive du changement d'heure n'ont pas encore été prises, ni au niveau de l'UE, ni par tous les États membres.

    L'Institut fédéral de métrologie (Metas) suit le débat sur le changement d'heure dans les pays voisins et examine si une éventuelle adaptation de l'heure légale serait judicieuse pour la Suisse. L'heure officielle suisse est définie par Metas et, pour cela, plusieurs horloges atomiques sont entretenues dans différents laboratoires. En outre, l'Institut prend part à la réalisation de l'heure mondiale coordonnée. Grâce au serveur de temps du Meta, nos horloges informatiques sont synchronisées à quelques millisecondes près avec l'heure officielle suisse.
    Avec le changment d'heure, notre horloge interne est également modifiée deux fois par an. Les scientifiques saluent en principe l'abandon du changement d'heure, mais mettent en garde contre ses conséquences.

  • Avec le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver, on parle aussi souvent d'un risque accru de cambriolage. En règle générale, les cambrioleurs essaient d'éviter le contact avec les habitants de la maison ou de l'appartement. Grâce aux longues soirées des mois d'hiver, il est possible de savoir de l'extérieur si quelqu'un est à la maison ou non: Si aucune lumière n'est allumée dans l'obscurité, on peut supposer en général qu'il n'y a personne.

    Lors du passage à l'heure d'été, les soirées s'allongent à nouveau. Les soirées sont à nouveau passées à l'extérieur, de longues promenades en soirée, des barbecues chez des amis sont prévus, sans oublier les longues vacances d'été. Il ne faut pas négliger la protection de votre maison durant cette période.

    Le rapport annuel de la Statistique policière de la criminalité l'indique : en hiver, il y a plus de cambriolages dans les bâtiments privés ; en été, les cambriolages sont plus fréquents dans les bâtiments publics.

  • Le changement d'heure a été introduit pour la première fois le 30 avril 1916 dans l'Empire allemand ainsi qu'en Autriche-Hongrie. L'introduction de l'heure d'été était une réaction à la bataille matérielle, gourmande en matériaux et en ressources, déclenchée entre autres par la Première Guerre mondiale. En effet, il y avait une pénurie de combustibles et de moyens d'éclairage, ce qui rendait l'exploitation de la lumière du jour de plus en plus importante. 

    En changeant d'heure, on espérait notamment faire des économies d'énergie sur l'éclairage artificiel pendant les longues soirées d'été.

    Aujourd'hui, on doute de plus en plus que cette idée ait été si bonne que cela. Il a été démontré, par exemple, que pendant les mois un peu plus frais de l'hiver, les frais de chauffage augmentent considérablement le matin.

    Source : Wikipedia Heure d'été

  • Produits phares

  • Horloges radiopilotées

  • Éclairage outdoor

  • Météorologie

  • Système de sécurité