Type de produit1
Lampe frontale159
Lampe de casque3
Lampe de poche1
Lampe de sécurité1
Lampe de travail1
Lumière pour casquette1
Prix
CHF - CHF
Marque
Berger & Schröter1
Alimentation
à pile(s)1
Type
LED1
Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
Lampe frontale Ledlenser
Lampe frontale Petzl
Lampe frontale Varta
Lampe frontale à LED
Lampes frontales sans fil

Lampes Frontales

1 Ergebnis

Lumière pour casquette LED Berger & Schröter 5Lights à pile(s)   30798

Lumière pour casquette LED Berger & Schröter 5Lights à pile(s) 30798

15 pièces en stock
Livraison le mer., 30. sept.
5.10 CHF
Prix TTC,

Conseils

Bon à savoir sur les lampes frontales

Dans de nombreux secteurs, il est inévitable de travailler dans des environnements mal éclairés ou dans l'obscurité. Les lampes frontales se sont imposées comme la solution idéale, car elles fournissent non seulement une lumière vive, mais permettent également de garder les mains libres pour effectuer des tâches précises. Cependant, choisir la lampe frontale adaptée peut s'avérer difficile compte tenu de la multitude de modèles et de fonctionnalités disponibles. 

Ce guide vous offre un bon aperçu des différents types de lampes frontales, de leurs domaines d'application et des critères les plus importants pour prendre une décision d'achat en connaissance de cause. Nous abordons également des fonctions spéciales telles que les modes lumière rouge ou les fixations pour casques, qui peuvent être pertinentes pour certains secteurs. 

Avec ce guide, nous souhaitons vous aider à trouver la lampe frontale qui vous convient le mieux. En effet, une bonne lampe frontale est plus qu'une simple source de lumière : c'est un outil qui aide vos employés dans leur travail quotidien.

Mécanicien auto avec lampe frontale
  • Travailler en sécurité avec une lampe frontale

  • Points à prendre en compte lors de l'utilisation de lampes frontales

  • Différents types de lampes frontales

  • Critères d'achat des lampes frontales – points essentiels

  • Notre conseil pratique : Utilisation optimale des modes d'éclairage

  • FAQ – Questions fréquentes relatives aux lampes frontales



Travailler en sécurité avec une lampe frontale

Les lampes frontales sont des lampes compactes fonctionnant sur piles ou sur batterie rechargeable, qui se fixent sur la tête à l'aide d'un bandeau élastique et réglable. Elles sont en général équipées de LED légères et économes en énergie, mais il existe également des modèles avec des ampoules halogènes. La plupart du temps, les lampes frontales peuvent être réglées vers le haut ou vers le bas et offrent différents réglages de luminosité ou modes d'éclairage. 

Lampe fontale

Les lampes frontales constituent une excellente alternative aux lampes de poche classiques, car elles n'ont pas à être tenues à la main. Cela présente deux avantages : d'une part, vous avez les deux mains libres pour travailler, d'autre part, la lampe éclaire toujours dans la direction du regard, car elle est fixée sur la tête. Une lampe frontale offre ainsi plus de confort qu'une lampe de poche. Elle ne restreint pas la liberté de mouvement tout en éclairant dans l'obscurité. 

Les lampes frontales sont utilisées par exemple par les médecins pour bien éclairer les zones à examiner. Elles sont également très utiles lors des interventions d'urgence nocturnes, car elles permettent de prodiguer les premiers soins sur le lieu de l'accident sans aucune restriction. Les lampes frontales sont également utiles dans d'autres domaines professionnels, tels que l'électricité et la plomberie, la spéléologie, l'exploitation minière, la chasse et l'agriculture. 



Points à prendre en compte lors de l'utilisation de lampes frontales

La plupart des lampes frontales sont équipées d'un élastique réglable. Veillez à ce que le bandeau soit bien ajusté sans serrer. Vérifiez les piles avant utilisation, en particulier si vous n'avez pas utilisé la lampe frontale depuis longtemps. Si les piles sont déjà un peu anciennes, il est recommandé d'emporter des piles de rechange en cas d'urgence.  

Vérifiez également les différents modes de fonctionnement de votre lampe. Certains modèles disposent d'un mode plus lumineux et d'un mode légèrement plus sombre, ainsi que de différents modes clignotants. Testez les différents modes de fonctionnement avant la première utilisation afin de trouver rapidement le réglage souhaité.



Différents types de lampes frontales

Les lampes frontales sont des appareils d'éclairage polyvalents qui peuvent être utilisés pour une multitude d'activités, du camping et de la randonnée aux applications professionnelles telles que la spéléologie et les opérations de sauvetage. Il existe différents types de lampes frontales qui se distinguent par leurs caractéristiques et leurs fonctions. Le choix de la lampe frontale adaptée dépend des besoins individuels et du domaine d'utilisation prévu. 

Lampes frontales à LED

Ce sont les plus courantes et elles se caractérisent par leur grande efficacité, car elles consomment peu d'énergie et ont une longue durée de vie. Elles sont idéales pour une utilisation régulière et offrent un bon équilibre entre luminosité et durée de fonctionnement.

Lampes frontales halogènes

Les lampes halogènes offrent un rendement lumineux supérieur à celui des LED, mais leur durée de vie est plus courte et elles consomment plus d'électricité. Elles sont moins utilisées, car la plupart des lampes halogènes sont interdites dans l'UE en raison de leur inefficacité. 

Lampes frontales à mode lumière rouge

Les lampes frontales avec mode lumière rouge permettent une meilleure vision nocturne, car elles n'induisent pas de contraction aussi importante des pupilles que la lumière blanche. Elles sont appréciées des astronomes, des chasseurs et des observateurs de la nature.

Lampes frontales à batterie

Ces modèles sont équipés d'une batterie rechargeable, ce qui les rend plus écologiques et plus économiques à long terme. Ils sont particulièrement adaptés à une utilisation régulière.

Lampes frontales à piles

Ces lampes frontales fonctionnent avec des piles (jetables ou rechargeables). Elles sont souvent moins chères à l'achat, mais peuvent s'avérer plus coûteuses à long terme si les piles doivent être remplacées fréquemment. 

Lampes frontales à fixation sur casque

Ces modèles sont spécialement conçus pour être utilisés avec des casques et offrent une sécurité et un confort supplémentaires lors d'activités telles que l'escalade, l'alpinisme ou la spéléologie.



Critères d'achat des lampes frontales – points essentiels

Qu'elle soit équipée de LED ou d'halogène, une lampe frontale doit avant tout être suffisamment lumineuse pour pouvoir travailler en toute sécurité dans l'obscurité. À cet égard, prêtez attention à l'indication de la puissance lumineuse en lumens. Elle décrit la quantité de lumière visible émise par une source lumineuse. Plus une lampe a de lumens, plus elle est lumineuse. 

1. Luminosité, portée lumineuse et faisceau lumineux

La luminosité n'est pas le seul critère important. La portée et le faisceau lumineux sont également des caractéristiques pertinentes. Un faisceau étroit a l'avantage d'avoir une portée plus longue, tandis qu'un faisceau large éclaire une plus grande zone environnante. Les lampes frontales offrent souvent plusieurs modes d'éclairage. Cela vous permet de choisir entre différents niveaux de luminosité et modes clignotants ou d'activer la lumière rouge. 

2. Confort et poids

Une lampe frontale doit être confortable, car on la porte parfois plusieurs heures sur la tête. Le bandeau doit pouvoir être ajusté à la taille de la tête. La lampe ne doit pas serrer et doit être aussi légère que possible. 

3. Alimentation électrique et durée d'éclairage

En ce qui concerne l'alimentation électrique, vous avez le choix entre des modèles fonctionnant sur batterie ou sur piles. Plus la capacité des piles ou de la batterie est grande, plus la lampe peut fonctionner longtemps. Cependant, le réglage de la luminosité a également une influence sur la consommation d'énergie. Plus la luminosité augmente, plus la durée d'éclairage diminue. 

4. Étanchéité, robustesse et fonctions supplémentaires

Selon l'utilisation prévue, une lampe frontale étanche peut être nécessaire. Les personnes qui travaillent dans des endroits très humides ont besoin d'une lampe protégée contre les infiltrations d'eau. Cela peut être le cas, par exemple, pour les égoutiers ou les spéléologues. Pour ces professions, il est également important que la lampe frontale soit robuste et puisse être fixée au casque de protection. Les lampes frontales avec ampoule arrière permettent d'être vu par les autres dans l'obscurité, ce qui contribue à la sécurité. 

Artisan portant une lampe frontale



Notre conseil pratique : Utilisation optimale des modes d'éclairage

Pour que la lampe frontale fonctionne aussi longtemps que possible avant que vous ne deviez remplacer les piles ou recharger la batterie, adaptez toujours les modes d'éclairage à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous effectuez des travaux à courte distance, par exemple pour réparer quelque chose qui se trouve juste devant vous, réglez la lampe sur le mode d'éclairage le plus faible afin d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée d'éclairage. Choisissez le mode moyen ou le plus lumineux si vous souhaitez éclairer une zone ou un objet situé à plusieurs mètres de distance. 



FAQ – Questions fréquentes relatives aux lampes frontales

Quels sont les avantages du mode lumière rouge ?

La lumière rouge est en quelque sorte l'opposé de la lumière bleue. Ses ondes lumineuses sont relativement longues (610 à 760 nm) et donc plus agréables pour les yeux. De plus, vos yeux s'habituent plus rapidement à l'obscurité lorsque vous éteignez la lampe. 


Combien de lumens faut-il pour une bonne lampe frontale ?

Cela dépend de l'utilisation prévue. Plus l'environnement de travail est sombre, plus la lampe frontale doit avoir un nombre de lumens élevé. Certains modèles bon marché ont parfois beaucoup moins de 100 lumens. Pour la plupart des activités, une lampe de 300 lumens devrait suffire. Pour travailler dans des endroits particulièrement sombres, il existe également des modèles de 1000 lumens. 


La luminosité d'une lampe frontale peut-elle être réglée ?

Oui. En règle générale, les lampes frontales disposent de plusieurs modes d'éclairage permettant de régler la luminosité. Un niveau plus faible permet une durée d'éclairage plus longue, tandis qu'un niveau plus élevé réduit la durée de fonctionnement.


Quelle est la durée de vie de la batterie d'une lampe frontale ?

Cela dépend de sa capacité, mais aussi de la consommation d'énergie de la lampe, qui varie en fonction du réglage de la luminosité. 


Les lampes frontales sont-elles étanches ?

Toutes les lampes frontales ne sont pas étanches. Veuillez vous référer aux informations fournies par le fabricant à ce sujet. 


Que signifient les classes IPX des lampes frontales étanches ?

L'indice de protection IP indique le niveau de protection de la lampe contre les corps étrangers et les contacts (premier chiffre) et contre l'eau (deuxième chiffre). Plus les chiffres sont élevés, meilleure est la protection. Si le deuxième chiffre est par exemple un 4, la lampe est protégée contre les projections d'eau de tous les côtés. À partir de IPX5, elle est protégée contre les jets d'eau, et ainsi de suite. 


Les lampes frontales peuvent-elles également être fixées au casque ?

Oui, de nombreuses lampes frontales peuvent être fixées au casque. Lorsqu'une lampe frontale est décrite comme compatible avec un casque, elle dispose de supports, de clips ou d'aimants spéciaux qui permettent de la fixer à un casque de protection (métallique). Il existe également des lampes pour casquettes lorsque vous ne portez pas de casque. Des supports universels sont souvent disponibles pour d'autres lampes frontales. Il est important que la fixation soit sûre et que la lampe ne glisse pas.