bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Conseils

Etablis : Un poste de travail optimal pour votre atelier

Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir produire sur des établis dans le respect de la sécurité au travail et avec le meilleur confort possible. Dans ce contexte, le choix d'établis adaptés est important. Mais quelle doit être la largeur d'un établi ? Quel bois peut-on utiliser pour la construction d'un établi et à quoi faut-il encore faire attention ? Découvrez-le dans notre guide. 



Qu'est-ce qu'un établi ?

Un établi, également appelé table de travail, est une surface de travail spéciale qui fait partie de l'équipement de base d'un atelier dans de nombreux secteurs. Il sert de lieu central pour les activités artisanales dans le travail du bois et du métal, dans la mécanique de précision et pour les travaux de montage et de réparation. 

Un établi possède deux éléments principaux : le bâti et le plan de travail. L'interaction de ces deux éléments se caractérise par une construction stable et une grande capacité de charge.

Il existe deux sortes d'établis :

1. Etablis fixes pour une installation permanente dans l'atelier

2. Etablis mobiles pour un usage flexible, par exemple en intervention extérieure sur des chantiers

Un établi fixe ou mobile peut être équipé de tiroirs, d'étagères ou de supports intégrés, de sorte que les outils nécessaires au travail restent à portée de main et que l'environnement de travail reste bien rangé. 

Tréteaux

Les tréteaux sont des outils réglables en hauteur qui permettent de stabiliser les pièces à usiner à la hauteur souhaitée. Ils sont généralement utilisés par lot de deux, mais ne possèdent pas de plan de travail propre. 



Quels types d'établis existe-t-il ?

Les établis sont disponibles en différentes tailles et configurations afin de répondre aux différents besoins des ateliers.


Établis de base

Leur équipement de base est volontairement sobre, avec un piètement fin en métal et un plateau de table en bois massif. Dans certains cas, des panneaux multiplex (contreplaqué multicouche) sont utilisés en alternative. 


Établis à système

Il s'agit de systèmes modulaires dans lesquels l'établi est optimisé pour son lieu d'utilisation grâce à des modules d'extension, par exemple en ajoutant des casiers ou des tiroirs. Il est également possible de les réunir en un établi en ligne afin de regrouper les postes de travail dans l'espace. 


Etablis pliables

Ils constituent une solution mobile pour les espaces restreints ou les interventions sur place chez les clients. Comme ils sont pliables, ils peuvent être réduits et rangés en un tour de main. Lorsque des éléments de serrage font partie de leurs accessoires, on parle également d'établis rabattables. 


Établis roulants

Alors que les établis pliants sont faciles à transporter, mais reposent sur des pieds fixes une fois arrivés à destination, les établis mobiles se distinguent par leurs roulettes de haute qualité permettant de changer rapidement d'environnement de travail au sein de l'atelier. Beaucoup d'entre eux possèdent un dispositif de déplacement abaissable et peuvent être fixés au début du travail grâce à des dispositifs de blocage. 


Bancs de rabotage

Si le travail du bois est au premier plan, on utilise un banc de rabotage. Depuis des siècles, il est considéré comme l'établi traditionnel des menuisiers et des ébénistes. De nos jours, les établis en bois massif de qualité supérieure sont souvent largement dimensionnés pour offrir suffisamment de place aux pièces à usiner. En outre, des systèmes de serrage tels que des étaux sont montés. 



Aide à la décision : Quelles sont les caractéristiques importantes d'un établi ?

Face à la diversité des possibilités, vous vous posez la question suivante : de quoi a-t-on besoin pour un établi ? Il n'y a pas de réponse universelle car l'agencement de l'atelier doit être adapté aux processus de votre entreprise. Mais les caractéristiques suivantes d'un établi professionnel vous aideront à prendre votre décision. 


Choix du matériau

Qu'il s'agisse de bois, de métal ou de plastique, il existe de différents matériaux entrant dnas la fabrication d'établis robustes. De nombreuses variantes sont donc disponibles. Le choix final ne dépend pas uniquement de préférences esthétiques. Des finitions telles que le laquage ou le revêtement par poudre permettent d'augmenter la durée de vie et de réduire les besoins de nettoyage. 


Capacité de charge du plan de travail

La capacité de charge maximale est décisive pour un travail en toute sécurité sur l'établi. Les modèles particulièrement robustes atteignent une capacité de charge totale de 700 kg, mais la moyenne se situe autour des 500 kg. De par leur conception, les établis pliants et mobiles offrent une capacité de charge moins importante et se situent parfois à 200 kilogrammes ou moins. 


Epaisseur du plateau

Il est important de regarder de près l'épaisseur du plan de travail. Déjà pour le travail avec des outils légers, il devrait être épais d'au moins 30 à 50 millimètres. Mais pour de nombreuses étapes de travail, elle doit être de 100 millimètres ou plus. 


Établi réglable en hauteur

Contrairement aux bureaux réglables en hauteur, la hauteur du plan de travail d'un établi est rarement modifiable. Il est toutefois possible de réagir aux irrégularités du sol en ajustant légèrement les pieds. Un établi réglable en hauteur assure ainsi une compensation jusqu'à ce que le plan de travail soit de niveau. 


Espace de rangement

Le travail dans un atelier implique l'utilisation de nombreux outils et pièces. Ces accessoires peuvent être placés dans des tiroirs intégrés, des étagères et des armoires ou accrochés à des parois perforées


Dimensions

La hauteur, la largeur et la profondeur peuvent varier fortement d'un modèle à l'autre. Dans la mesure du possible, choisissez des établis qui permettent une position confortable adaptée à la taille des personnes travaillant dans l'atelier, afin de prévenir les problèmes tels que le mal de dos. Une hauteur de travail de 90 centimètres est considérée comme une bonne référence. La largeur commence à 40 centimètres pour les modèles mobiles et s'étend à 80 centimètres, 2 mètres et plus.

Outre les établis individuels, il existe également des établis collectifs nettement plus larges.

Important : il existe également des indications sur la capacité de charge maximale des éléments de rangement. Les petits tiroirs sont souvent limités à dix à 40 kilogrammes, d'autres offrent une capacité de charge de tiroir allant jusqu'à 200 kilogrammes. Les charges des parois perforées se situent en général entre 5 et 25 kilogrammes.