- Type de produit
- Calendrier de l'Avent7
- Prix
- Marque
- FRANZIS2Bosch Home and Garden1Bosch1KS Tools1LEGO City1LEGO1Revell Control1Revell1TOOLCRAFT1
- Thématique
- kit à monter3jouet2outil2
- Classe d'âge
- à partir de 14 ans2à partir de 12 ans1à partir de 5 ans1
- Modèle
- Calendrier de l'Avent Lego1
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Nouveautés & offres1
Calendriers de l'Avent
7 résultats

TOOLCRAFT 39-parts outil Calendrier de l'Avent

Franzis kit à monter Calendrier de l'Avent Classe d'âge à partir de 14 ans

LEGO City 60510 Calendrier de l'Avent Lego jouet Calendrier de l'Avent Classe d'âge à partir de 5 ans

Franzis kit à monter Calendrier de l'Avent Classe d'âge à partir de 14 ans

KS Tools 899.1000 outil Calendrier de l'Avent

Revell Control Crawler kit à monter, jouet Calendrier de l'Avent Classe d'âge à partir de 12 ans
Conseils
Chaque année, lorsque les jours raccourcissent et les nuits s'allongent, les enfants comme les adultes commencent à songer à Noël.
Fin novembre, lorsque les chambres sont décorées aux couleurs de Noël et que des biscuits sont préparés, de nombreux enfants se demandent combien de jours il reste avant Noël.
De nombreux parents et grands-parents ont alors recours à l'une des coutumes de Noël les plus populaires : le calendrier de l'Avent.
De délicieux chocolats, des petites images, des cadeaux ou des jouets doivent permettre de faire passer le temps jusqu'à la veille de Noël - du 1er au 24 décembre. Une sorte de compte à rebours pour les enfants.
Mais un calendrier de l'Avent est également un beau cadeau pour les adolescents. Même les adultes se réjouissent d'un calendrier où une surprise les attend derrière chaque porte.
La diversité des calendriers de l'Avent proposés s'est considérablement accrue ces dernières années.
Outre les calendriers classiques très prisés contenant différentes sortes de chocolats, de plus en plus d'alternatives sont commercialisées.
Il s'agit généralement de variantes créatives, remplies de contenus sélectionnés et de superbes surprises, qui constituent des cadeaux idéaux.
Selon l'âge du groupe cible, les petites fenêtres cachent des jouets, des expériences ou des pièces à assembler.
Les calendriers de l'Avent contenant des outils ou des kits à monter sont particulièrement appréciés des adultes.
L'offre est complétée par des calendriers dont le thème s'inspire d'émissions pour enfants ou de séries télévisées actuelles.
Autres varianten et alternatives
Outre les variantes disponibles dans le commerce, il existe également des solutions alternatives et durables : des calendriers de l'Avent à faire soi-même avec des sachets et des boîtes faits avec amour, des calendriers de l'Avent exclusifs consacrés à la beauté ou à la photographie, et même des calendriers de l'Avent virtuels, également appelés calendriers de l'Avent sur Internet.
Une forme de plus en plus populaire dans de nombreuses communes est le « calendrier de l'Avent vivant ». Pendant la période de l'Avent, du 1er au 24 décembre, adultes et enfants se réunissent devant des fenêtres décorées pour Noël afin de chanter et de raconter des histoires ensemble.
Bien sûr, cette année encore, les calendriers de l'Avent classiques très appréciés, qui comprennent des kits de construction et des expériences, sont au rendez-vous.
Lorsque les calendriers contiennent différents composants pour des voitures de légende ou des modèles RC télécommandés, ils conviennent aussi bien aux grands qu'aux petits amateurs de modélisme.
Mais des thèmes tels que le mystère et l'aventure se reflètent également dans les différents calendriers de l'Avent.
Nos calendriers à outils, désormais proposés par presque tous les principaux fabricants d'outils, jouissent d'une popularité croissante..
Et pour les plus jeunes, il existe des calendriers adaptés contenant une grande variété de jouets.
Il n'y a pas que le chocolat : il existe également un large choix de calendriers de l'Avent sans sucreries pour les plus petits. Derrière les petites portes se cachent de nombreuses surprises passionnantes qui mettent l'accent sur le jeu et le plaisir. Les petits explorateurs peuvent se réjouir de découvrir des personnages issus d'émissions pour enfants, de séries ou de films populaires. Certains calendriers contiennent des figurines adaptées aux enfants dès l'âge de trois ans.
Les calendriers de l'Avent technologiques sont de plus en plus populaires auprès des enfants âgés de 8 à 14 ans. Au lieu de chocolats qui sont vite mangés, ces calendriers offrent un plaisir durable et favorisent de manière ludique l'acquisition de connaissances de base et la motricité fine. Des surprises passionnantes, telles qu'un robot ou un modèle réduit télécommandé, qui peuvent être assemblés chaque jour pendant l'Avent, enthousiasment les enfants tout au long de la période précédant Noël.
Il existe un nombre incroyable de calendriers de l'Avent différents pour les enfants et les adolescents. Mais les offres pour les jeunes adultes et les adultes plus âgés se multiplient également.
Comment trouver le calendrier de l'Avent idéal ?
Même si les enfants adorent les calendriers de l'Avent remplis de chocolats, les calendriers alternatifs ne sont pas moins prisés et constituent donc un excellent choix. Mais peu importe l'âge, le calendrier de l'Avent doit correspondre parfaitement aux goûts et aux préférences de la personne à qui il est destiné. Surtout si le calendrier de l'Avent est destiné à être offert en cadeau.
Quels calendriers de l'Avent conviennent aux adultes ?
Les calendriers de l'Avent pour adultes doivent se distinguer clairement des calendriers classiques destinés aux enfants. Au lieu de simples friandises en chocolat, ils peuvent contenir des surprises de grande qualité sous forme de produits de beauté/soins, de thé, d'épices ou de spiritueux. Pour les personnes qui aiment l'exceptionnel, un calendrier exclusif en édition spéciale limitée pourrait également être le choix idéal.
Pourquoi un calendrier comporte-t-il 24 petites portes ?
Parce que le calendrier commence le 1er décembre et compte les jours jusqu'à Noël, le 24 décembre. En Angleterre, par exemple, où Noël est traditionnellement fêté le 25 décembre, il existe des calendriers comportant 24 ou 25 petites portes.
Quelle est l'origine du calendrier de l'Avent ?
Afin de raccourcir l'attente des enfants jusqu'à Noël, les parents cherchaient dès le XIXe siècle des moyens de rendre cette période plus vivante. En 1839, le théologien protestant Johann Hinrich Wichern créa pour les enfants d'un orphelinat de Hambourg un calendrier composé de 24 bougies qu'il plaça sur une roue de charrette. Outre cette forme primitive de calendrier de l'Avent, les parents dessinaient par exemple 24 traits à la craie sur les portes ou les murs et en effaçaient un chaque jour. Dans certains cas, on utilisait également des calendriers à effeuiller ou les enfants déposaient chaque jour une paille dans la crèche. Au fil du temps, ces premières formes ont donné naissance aux calendriers de l'Avent imprimés, qui sont encore fabriqués aujourd'hui. Au départ, ils contenaient des images, puis des petites portes ont été ajoutées, derrière lesquelles se cachaient des friandises, de délicieux chocolats ou de petits cadeaux.