Choisissez le mode Client pro ou Particulier pour voir les prix excl. TVA ou TVA incl.
Professionnel
Particulier

Créer un climat intérieur sain avec Voltcraft

De l'air frais sans courant d'air, des surfaces murales chaudes, une lumière suffisante et l'absence de nuisances perceptibles sont les critères décisifs d'un climat intérieur sain.

Un climat intérieur sains chez soi ou au bureau a une influence déterminante sur notre bien-être physique, la performance individuelle au travail  et notre santé. Nous passons plus de temps en intérieur que dans la nature. Il est d'autant plus important d'avoir un climat intérieur sain et agréable pour tous les êtres vivants.

  

Mesurer la température ambiante idéale et déceler les déperditions thermiques

La température ambiante

Pour déterminer la température optimale d'une pièce, il faut faire la différence entre deux types de pièces : les pièces où on habite, vit ou travaille et les pièces où l'on dort ou se repose. La température optimale de l'air pour travailler est comprise entre 20 et 23 degrés. Dans la chambre à coucher, qui n'est pas ou très peu utilisée en général, une température de 16 à 19 degrés suffit pour que vous puissiez avoir une bonne nuit de sommeil. La perception de la température d'une pièce est toutefois très subjective.  Pour l'un, elle sera chaude tandis que pour l'autre elle se sera froide.

Déceler les déperditions thermiques et les sources de chaleur

Au printemps et en été, les grandes baies vitrées du salon ou du lieu de travail doivent être protégées du fort ensoleillement pour que la température ambiante n'augmente pas trop. Des ventilateurs et climatiseurs permettent de se rafraîchir davantage. En hiver, il est possible de déceler les points faibles existant dans l'isolation ainsi que les ponts thermiques par l'utilisation de caméras thermiques et de thermomètres infrarouges. Par aailleurs, ces appareils permettent de surveiller également des installations industrielles, de déceler des problèmes existant dans l'installation électrique, sur des moteurs et des machines ou bien de remplacer des systèmes de climatisation ou des radiateurs défaillants. Une augmentation ou baisse de température intempestive est immédiatement détectée et il est possible de réagir aussitôt.

  

Luminosité - Faire face à chaque situation avec une vision claire

Des yeux détendus pour une vision optimale

Dans les locaux professionnels comme des bureaux comme pour la mise en lumière de produits en magasin, la mesure de l'intensité lumineuse est d'une grande importance. Tous les niveaux de lumière ne se valent pas. La luminosité sur le lieu de travail ou au domicile contribue à notre bien-être : un espace trop sombre, trop clair ou avec une lumière aveuglante sursollicite vos yeux. Un regard fixe, concentré dans ces conditions d'éclairage difficiles a un impact négatif sur notre performance et motivation au travail. Les pièces, qui ont un éclairage parfaitement adapté à leur utilisation, invitent à rester, à se détendre ou à travailler.

Offres carte de fidélité

Newsletter Conrad

Promotions et plus

  

Qualité de l'air - Bien respirer même à l'intérieur

Quels facteurs sont déterminants pour la qualité de l'air intérieur ?

Un manque de ventilation, d'aération, de chauffage ou un climatiseur défaillant et une trop grande humidité conduisent rapidement à un climat intérieur délétère. En effet, cela sent une odeur de renfermé, de moisi et un air vicié peut provoquer des maux de tête et des difficultés à se concentrer. Plus dangereux encore : la formation de moisissures favorise un climat intérieur malsain. Une bonne combinaison de la température, de l'humidité ambiante, d'une bonne qualité de l'air et de sa circulation mène un climat bienfaisant qui libère les voies respiratoires et vous apporte suffisamment d'oxygène pour toute la journée. 

Surveillance pertinente du climat intérieur

Une humidité de l'air agréable est comprise entre 40 - 60% et dépend fortement des conditions météorologiques extérieures. En cas de canicule en été ou de pluie, l'humidité est en général supérieure qu'en cas de période de sècheresse ou de froid. Une ventilation régulière permet une bonne circulation de l'air, qui ne ne reste pas confiné. Ventiler brièvement 4 fois par jour suffit pour renouveler l'air intérieur. Ce brusque courant d'air permet d'éliminer les substances nocives et les virus présents dans l'air, il aide à réguler l'humidité de l'air et veille à apporter une concentration suffisante en oxygène. Dans les grands espaces, il est utile d'employer un anémomètre (détectant les courants d'air non souhaités) et un enregistreur de données (pour acquérir p. ex. des données relatives à la température et à l'humidité de l'air).

  

Bruits - Confort acoustique

Les bruits forts ne nuisent pas seulement à l'audition

Le bruit de fond d'une pièce contribue de manière intensive à un climat ambiant sain et agréable. La santé, le bien-être ainsi que la sécurité sur le lieu de travail peuvent être affectés par le bruit. Les conséquences du bruit sur les personnes sont diverses et peuvent être accentuées si d'autres facteurs extérieurs s'ajoutent. Tous les bruits parasites ne sont pas toujours identifiables immédiatement, nous avons tous différents seuils de tolérance. Un sonomètre permet de collecter des valeurs indicatives et éventuellement d'entreprendre des actions correctives.


Nous utilisons des cookies et des technologies similaires pour vous offrir une expérience d'achat en ligne aussi agréable que possible, pour analyser l'activité du site et pour vous afficher des publicités personnalisées.
Notre politique de protection des données vous renseigne sur notre utilisation des cookies et sur la possibilité de définir vos préférences dans ce domaine.