1. Guides et conseils
  2. Transition énergétique
  3. Economiser l'énergie

Économiser l'énergie » Conseils & options pour baisser votre consommation d'énergie

Mise à jour le : 16.10.2024  |  Durée de lecture : 6 minutes

Économiser l'énergie n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Il suffit de jeter un coup d'œil à l'actualité pour s'en rendre compte. Les glaciers qui fondent, des canicules sans précédent et des pluies violentes menant à de fortes innodations sont les conséquences dramatiques du réchauffement climatique actuel. 

En observant ces scénarios effrayants, on peut se demander si des individus peuvent réellement influencer cette évolution dramatique. La réponse à cette question, qui n'est pas sans fondement, est clairement : oui, ils le peuvent. 

Même si, en matière de chauffage ou de refroidissement, la part personnelle de la consommation d'énergie est plutôt faible, la somme de tous les potentiels d'économie d'énergie se fait nettement sentir. Et plus il y a de gens qui participent, plus cela a un effet positif sur le bilan écologique global et sur le climat. 

Un autre point à ne pas sous-estimer en matière d'économie d'énergie est l'aspect financier. L'industrie, le commerce et de nombreuses entreprises l'ont compris depuis longtemps : Économiser de l'énergie, c'est aussi réduire les coûts. Nous vous expliquons volontiers comment vous pouvez vous aussi faire des économies doubles. 

L'image montre un paysage avec un arbre, d'un vert intense sur la gauche et complètement desséché sur la droite.
  • Pourquoi les consommateurs doivent-ils économiser de l'énergie ?

  • Comment économiser sur le budget chauffage ?

  • Comment réduire la facture d'électricité ?

  • Comment réduire les coûts liés à l'eau chaude ?

  • Comment découvrir les déperditions d'énergie ?

  • Économiser l'énergie avec la photovoltaïque, les collecteurs solaires et les éoliennes

  • Économiser l'énergie pour un avenir plus vivable.



Pourquoi les consommateurs doivent-ils économiser de l'énergie ?

Économiser l'énergie devrait être une priorité absolue pour chacun d'entre nous. En effet, il y a quelques raisons importantes pour lesquelles l'utilisation économique de l'énergie est actuellement si importante à la maison et au travail. En voici quelques exemples : 

Protection du climat

Les économies d'énergie permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone (C02). Cela permet de ralentir le réchauffement climatique déjà évoqué au début de cet article. 

Préservation des ressources

Souvent, des combustibles fossiles limités sont utilisés pour le chauffage ou la production d'électricité. Des mesures d'économie ciblées permettent d'utiliser plus longtemps les ressources restantes.  

Réduction des coûts

Chaque litre de fioul non consommé et chaque kWh d'électricité ou de gaz non utilisé permet d'économiser de l'argent. Lorsque les coûts énergétiques sont élevés, cela se ressent nettement sur votre solde bancaire. 

Durabilité

La protection du climat et la préservation des ressources sont en soi deux points importants. De plus, ces objectifs constituent des étapes importantes vers un avenir durable avec des sources d'énergie renouvelables.

Conclusion

En y regardant de plus près, l'économie d'énergie est une situation gagnant-gagnant qui profite à la fois à l'environnement et à chaque personne qui y participe activement, de façon non négligeable. 



Comment économiser sur le budget chauffage ?

Le chauffage représente environ 70% des coûts énergétiques d'un bâtiment. C'est la raison pour laquelle c'est là que le potentiel d'économies d'énergie est le plus important. 

Tout le monde devrait savoir qu'un chauffage de plus de 30 ans sans thermostat, même s'il semble encore bien fonctionner, n'est pas du tout économique.

Des brûleurs, des chaudières, des appareils et des installations aussi vétustes ne sont définitivement plus adaptés à notre époque. 

Mais une nouvelle installation de chauffage efficace sur le plan énergétique offre également un riche potentiel d'économies : 

L'image montre un thermostat de radiateur et de l'argent. Cela montre qu'il est possible d'économiser beaucoup d'argent sur le chauffage.

Définir la température ambiante adéquate

Une pièce surchauffée avec de l'air sec n'est pas saine et nécessite en outre beaucoup d'énergie. C'est pourquoi la température du radiateur doit être réglée aussi bas que possible, sans que l'on se sente mal à l'aise. La température recommandée se situe entre 20 et 22 °C environ. Si la température est encore plus basse, il y a un risque de formation de moisissures. 


Réguler la température ambiante de manière ciblée

La température ambiante a un impact très important sur les besoins énergétiques du chauffage. Plus la température est élevée, plus la consommation d'énergie est importante. Dans l'idéal, il faudrait utiliser des thermostats programmables sur les radiateurs. En fonction de la présence dans la pièce, il est alors possible de régler différentes températures à certaines heures. 


Bien aérer

C'est surtout en hiver, lorsque les fenêtres sont normalement fermées, qu'il faut aérer de temps en temps. Pour ce faire, il suffit d'ouvrir en grand une fenêtre de la pièce pendant quelques minutes. Cette aération de choc permet de remplacer en peu de temps l'air vicié et chargé de CO2 par de l'air frais, sans que la pièce ne se refroidisse de manière notable. 

Nos suggestions de produits pour économiser les frais de chauffage



Comment réduire la facture d'électricité ?

Les frais d'électricité représentent environ 15 % des coûts énergétiques d'un foyer ou d'un bâtiment. Au premier abord, cela ne semble pas énorme. 

Mais s'il s'agit d'un grand bâtiment avec de nombreux appareils, la facture d'électricité peut être assez élevée. 

Mais dans la plupart des cas, ce domaine offre également un énorme potentiel d'économies qui peut être facilement exploité. 

L'image montre la valeur d'un compteur électrique analogique

Déceler les appareils énergivores

Pour la plupart des anciens gros appareils électriques, les fabricants se sont concentrés en priorité sur la fonctionnalité et non sur la consommation d'électricité. Selon le label énergétique de l'UE, les nouveaux appareils ont un besoin en électricité nettement plus faible. Un appareil de mesure des coûts énergétiques permet de déterminer rapidement et facilement si le réfrigérateur, le congélateur, le lave-linge ou la pompe de circulation ont une consommation électrique trop élevée. 


Opter pour un éclairage basse consommation

lampes LED Les différentes informations figurant sur les sources lumineuses sont expliquées de manière claire dans notre guide sur la technologie de l’éclairage. Bien que les ampoules à incandescence soient interdites à la vente depuis plus de dix ans, ces sources lumineuses inefficaces et énergivores restent encore présentes dans de nombreux foyers. Les ampoules à incandescence, tout comme les lampes basse consommation problématiques, doivent être remplacées par des ampoules LED, à haute efficacité énergétique.  allient haute efficacité énergétique et longévité. De même, les lampes fluocompactes, souvent critiquées pour leur contenu en mercure et leur faible performance au démarrage, devraient être évitées. 


Réduire les coûts liés au mode veille

Les appareils rarement utilisés ou en veille permanente devraient être déconnectés du réseau lorsqu’ils ne sont pas en service. Les blocs multiprises Master/Slave dotés d’une fonction primaire-secondaire offrent une solution confortable. Les prises intermédiaires, les multiprises avec interrupteur ainsi que les minuteries sont également parfaitement adaptées pour une déconnexion facile du réseau. Les détecteurs de mouvement permettent une gestion de l’éclairage en fonction des besoins. 

Nos suggestions de produits pour réduire vos dépenses d'électricité



Comment réduire les coûts liés à l'eau chaude ?

Tout comme les coûts d’électricité, les frais liés à la production d’eau chaude représentent environ 15 % de la consommation énergétique totale d’un bâtiment.

Le nombre de personnes présentes dans le bâtiment joue également un rôle essentiel. 

En effet, plus l’occupation est élevée, plus la consommation d’eau chaude augmente — et avec elle, le potentiel d’économies. 

La photo montre un technicien de maintenance intervenant sur un chauffe-eau

Réduire la consommation d'eau

La méthode la plus simple pour réduire les coûts liés à l’eau chaude consiste à diminuer la consommation. Une mesure efficace en ce sens est de préférer la douche au bain. Une douche de cinq minutes consomme environ 50 litres d’eau chaude, contre 140 litres pour un bain. Des économies supplémentaires peuvent être réalisées grâce à des mousseurs (perlateurs) et des pommes de douche avec économiseur. 


Baisser la température de l'eau

Même lorsqu’il est question d’eau chaude, l’eau qui sort du robinet est souvent si chaude qu’il faut y ajouter de l’eau froide. Cela n’est en réalité pas utile. Réduire la température de l’eau permet d’économiser l’énergie nécessaire au chauffage, tout en limitant les déperditions thermiques inutiles via le ballon d’eau chaude et les conduites. 


Optimiser la commande de circulation

Pour que l’eau chaude soit immédiatement disponible lorsqu’on ouvre le robinet, le circuit de tuyauterie est conçu en anneau. Cependant, même sans prélever d’eau chaude, la pompe de circulation fait constamment circuler de l’eau chaude, qui finit par se refroidir dans les conduites. Une commande de circulation basée sur les besoins réels en eau permet de résoudre ce problème. 



Comment découvrir les déperditions d'énergie ?

Des prix de l’énergie élevés représentent une charge financière importante, tant pour les particuliers que pour les entreprises. La situation devient d’autant plus frustrante lorsque les sources d’énergie, acquises à prix fort, se perdent sans même être utilisées. Il ne s’agit pas ici du chauffage à fond dans un bureau avec la fenêtre ouverte, ou d’une porte de réfrigérateur mal fermée. Ces gaspillages d’énergie évidents sont faciles à identifier et à corriger. Ce sont plutôt les déperditions d’énergie invisibles ou bien dissimulées qui posent problème. Pour les détecter, un peu d’intuition et l’équipement adéquat suffisent. 

L’image montre une thermographie d’une façade de maison. Les différences de couleur permettent d’identifier clairement les zones de forte déperdition thermique.

En hiver, les portes non étanches ou les fenêtres mal fermées dans les immeubles de bureaux se remarquent rapidement grâce à la buée sur les vitres ou à des courants d’air froid. Cependant, seules des caméras thermiques permettent de tirer des conclusions précises sur les pertes de chaleur réelles ou sur la présence de ponts thermiques. 

L’achat d’un tel appareil est rapidement rentabilisé pour les entreprises, d’autant plus qu’il est désormais disponible à un coût abordable. De plus, ces appareils de mesure peuvent également être utilisés pour détecter à un stade précoce un dégagement de chaleur anormal dans les armoires électriques, les tableaux de distribution ou sur les machines, en cas de composants défectueux. Cela permet de planifier et d’effectuer les opérations de maintenance et de réparation à temps, avant qu’une panne complète du système ne survienne. 

En alternative à la caméra thermique, un thermomètre infrarouge bon marché peut s’avérer utile, par exemple pour vérifier la répartition correcte de la température dans les systèmes de chauffage. Un taux d’humidité élevé dans les murs ou les matériaux isolants peut également nuire aux performances de l’isolation thermique. Il est donc pertinent d’évaluer l’humidité résiduelle sur site à l’aide d’un hygromètre pour matériaux. 

Nos suggestions de produits pour détecter les pertes d'énergie



Économiser l'énergie avec la photovoltaïque, les collecteurs solaires et les éoliennes

Économiser l’électricité et chauffer efficacement est, en période de flambée des prix de l’énergie, un pas dans la bonne direction. Il est cependant nettement plus efficace d’exploiter des énergies renouvelables comme le soleil et le vent pour le chauffage, la production d’eau chaude et la génération d’électricité. Contrairement au pétrole, au gaz ou aux granulés de bois, l’énergie solaire et le vent résultant sont totalement gratuits. 

Installations photovoltaïques

L’image montre un bâtiment résidentiel moderne avec des modules solaires installés sur la rambarde du balcon.

De plus, cette solution n’engendre pas d’émissions inutiles de CO₂ dans l'environnement et l’énergie solaire demeure une source fiable d’énergie pour l’avenir. C’est pourquoi l’énergie solaire devrait être exploitée encore davantage. La technologie nécessaire est déjà disponible sur le marché. Et il n’est pas toujours nécessaire d’avoir de vastes parcs solaires. 

Le photovoltaïque fonctionne également à petite échelle, comme le démontrent les lampes solaires ou les mini-centrales solaires pour balcons. Pour des besoins énergétiques plus importants, il existe des kits solaires pratiques qui contiennent tout ce dont vous avez besoin pour une installation solaire autonome. Notre planificateur pour installations solaires autonomes vous aide à trouver les produits nécessaires — comme les modules solaires, les régulateurs de charge ou les batteries solaires — dans les dimensions adaptées. Vous pouvez également composer votre propre installation solaire en fonction de vos besoins individuels. 


Installations solaires thermiques

Dachmontierte Solarthermieanlage von Sunset Solar mit Warmwasserspeicher.

Mais l’énergie solaire ne se résume pas à la production d’électricité. Elle permet aussi de chauffer l’eau de manière efficace et gratuite, tout en réalisant d’importantes économies d’énergie. 

Dans les capteurs dits plats sous vide, un liquide antigel circule et peut atteindre plus de 100 °C sous l’effet direct du rayonnement solaire. Grâce à l’échangeur thermique situé dans le ballon, cette chaleur est transmise à l’eau sanitaire, qui peut ainsi être chauffée à 70 °C ou davantage. 

Même par journées d’hiver froides mais ensoleillées, ces capteurs solaires peuvent encore atteindre des températures supérieures à 50 °C et contribuer ainsi au chauffage de l’eau. L’installation est bien moins complexe qu’on pourrait le croire. En revanche, les économies réalisées sont considérables, si bien qu’une installation solaire thermique est rapidement amorti. 


Eoliennes

Les éoliennes constituent un excellent complément aux panneaux solaires. Leur principal avantage réside dans leur capacité à produire de l’électricité non seulement durant la journée, mais aussi la nuit. Bien souvent, de simples courants d’air suffisent à alimenter en électricité des équipements électroménagers tels que le réfrigérateur, la télévision ou l’éclairage LED. 

Nos propositions de produits pour le photovoltaïque et l'énergie éolienne



Économiser l'énergie pour un avenir plus vivable.

L'image montre le panneau de signalisation d'une route en pente.Toutefois, le panneau est entouré de vert et non de rouge et le pourcentage de la pente est remplacé par CO2. Il s'agit ainsi d'illustrer la réduction des émissions de CO2.

Comme nous l'avons vu, il existe de nombreuses bonnes raisons d'économiser l'énergie. Les possibilités d'économie évoquées pour l'eau chaude ou avec des chauffages, des réfrigérateurs ou des machines à laver efficaces sur le plan énergétique sont également énormes. 

Mais l’essentiel, c’est que chacun participe.

Car si l’on ne chauffe dans la bouilloire que la quantité d’eau réellement nécessaire, l’économie d’énergie, prise isolément, reste modeste. 

Mais au total, de nombreuses petites économies s’additionnent rapidement pour produire un effet considérable — avec un impact positif à la fois sur notre climat et sur notre avenir.