1. Guides et conseils
  2. Bureau et réseau
  3. Raccordement de prise réseau

Raccordement de prise réseau : brancher et câbler correctement

Une unité de raccordement universelle (UAE), également appelée prise réseau, permet de raccorder de manière ordonnée des ordinateurs et d'autres périphériques réseau dans les bâtiments.  

La prise permet une connexion sans interférences et un échange de données fiable entre les appareils. Pour que l'UAE soit opérationnelle, elle doit être connectée au réseau, c'est-à-dire correctement câblée et raccordée.  

Le code couleur de la prise et du câble facilite cette opération, de sorte que le câblage n'est pas compliqué. Dans ce guide, vous apprendrez comment raccorder correctement une prise réseau.

Usage de prise réseau
  • Connecter des appareils via UAE au réseau

  • Choisir la prise réseau adaptée

  • Quels outils utiliser pour raccorder une prise réseau ?

  • Installer une prise réseau étape par étape

  • Vérifier une prise réseau


Connecter des appareils via UAE au réseau

Structure de réseau

Point d'entrée du réseau domestique avec connexion Internet (1) ; routeur (2) ; commutateur (3) ; panneau de brassage (4) ; prises réseau (5) ; composants réseau tels que, par exemple, un NAS (6). 

Dans un réseau Ethernet (LAN) classique, câblé de manière fixe, les prises réseau (5) servent de points de connexion et de terminaisons pour le câblage réseau. 

Les prises réseau sont reliées par des câbles à paires torsadées à un panneau de brassage (4), qui assure généralement la connexion au commutateur (3). Via le commutateur, la prise est reliée à d'autres prises réseau du segment de réseau, au routeur (2) et, le cas échéant, à des composants supplémentaires de l'infrastructure réseau (6).

Le câblage réseau s'effectue généralement en étoile, du commutateur vers la prise réseau en passant par le panneau de brassage. Des câbles de raccordement permettent de relier au commutateur, dans l'ordre souhaité, les ports du panneau de brassage attribués aux différentes prises LAN. 

 


Choisir la prise réseau adaptée

Le choix de la prise réseau appropriée dépend du câblage réseau existant. Pour les réseaux de bureau, commerciaux, domestiques et industriels, on installe généralement des câbles de pose et de réseau à huit conducteurs en cuivre de catégorie 7 (Cat. 7). 

Ce type de câble prend en charge les normes Gigabit Ethernet et 10 Gigabit Ethernet (10GbE). La catégorie désigne une configuration de câble définie, dont dépendent notamment la vitesse de transmission maximale possible et la sensibilité aux interférences externes. 

Câble réseau

Prise réseau en saillie

Les prises réseau de catégorie 6a (Cat. 6a) ou 6 (Cat. 6) sont adaptées à cet usage. Il existe différents types de prises réseau. Les plus courantes sont les prises pour montage en saillie ou encastré, mais on en trouve également pour fixation sur rail DIN ou sous forme de prises modulaires équipées de modules Keystone.

Une prise réseau offre en général deux emplacements pour les connecteurs. Elle est équipée de deux fiches de type RJ-45, ce qui permet de raccorder deux câbles réseau ou un câble duplex. Chaque fiche est reliée à un câble distinct. 

Une prise réseau universelle, pouvant être montée en saillie ou encastrée, s'avère polyvalente en termes d'applications et pratique à utiliser. Dans la pratique, une prise combinée présente l'avantage de ne pas vous obliger à choisir à l'avance un type de montage particulier. Vous pouvez monter la prise en saillie à l'aide du boîtier fourni ou l'utiliser sans boîtier pour une installation encastrée, selon vos besoins. Vous bénéficiez ainsi d'une grande flexibilité lors du montage et n'avez besoin que d'un seul modèle de prise. 


Quels outils utiliser pour raccorder une prise réseau ?

Pour un câblage rapide, efficace et sûr des prises réseau, il est recommandé d'utiliser un outil d'installation de réseau professionnel. Le plus important est l'outil de pose LSA, également appelé outil de raccordement LSA ou outil LSA-Plus.  

Il permet d'insérer, de raccorder ou d'enfoncer les fils du câble réseau dans la prise. L'outil de pose est doté d'un bec fin qui enfonce avec précision chaque brin de câble dans les bornes de la prise et coupe le câble en excès à la bonne longueur.

Outil de pose LSA

Pour ouvrir et monter la prise UAE, vous avez besoin d'un tournevis cruciforme. À l'aide d'une pince coupe-câble ou d'une pince coupante, vous coupez le câble réseau après l'avoir inséré dans la prise. Vous avez également besoin d'un outil à dénuder ou d'un cutter.


Installer une prise réseau étape par étape

L'installation et le câblage d'une prise en saillie ou encastrée ne nécessitent que quelques étapes.

1. Poser le câble réseau

Raccordement de la prise réseau

En fonction des conditions locales, les câbles réseau sont posés dans des goulottes ou encastrés dans des gaines. 

Si une prise en saillie est nécessaire, il faut réaliser des découpes dans le boîtier en plastique. Laissez les extrémités des câbles dépasser suffisamment de la prise. 


2. Retirer la gaine du câble

Raccordement de la prise réseau

Pour retirer la gaine du câble, utilisez un outil à dénuder ou retirez-la à l'aide d'un couteau. 

Si vous utilisez un couteau à câble ou un cutter, veillez à ne pas couper trop profondément. Le blindage tressé et les fils doivent rester intacts.


3. Retourner la tresse de blindage

Raccordement de la prise réseau

La tresse de blindage est retournée vers l'arrière par-dessus la gaine du câble, puis torsadée autour de celle-ci. 

Cela permet de créer une surface de contact pour la borne de décharge de traction. Les extrémités saillantes de la tresse de blindage sont fixées à la gaine du câble à l'aide de ruban adhésif. 


4. Raccorder le câble réseau à la prise

Raccordement de la prise réseau

La décharge de traction de la prise réseau sert également de surface de contact pour le blindage. Le blindage doit être en contact sûr avec le boîtier métallique de la prise. 

Les fils individuels du blindage ne doivent pas dépasser afin qu'ils n'entrent pas en contact avec les bornes de la prise. 


5. Connecter les fils

Raccordement de la prise réseau

Les prises réseau sont raccordées selon la norme TIA 568A ou TIA 568B. Ces deux normes indiquent quels fils doivent être raccordés à quelle borne. 

Les nouvelles installations doivent être câblées selon la norme TIA 568B. En cas d'extension du réseau, la norme déjà en place doit être utilisée. 


6. Dénuder les paires de fils

Raccordement de la prise réseau

Les quatre paires de fils du câble réseau sont toujours torsadées deux par deux et recouvertes d'une gaine. 

Retirez la gaine d'une paire de fils uniquement autant que nécessaire pour raccorder les fils. Veillez également à ce que les paires de fils restent torsadées jusqu'aux contacts de raccordement du bornier. 


7. Raccorder les fils

Raccordement de la prise réseau

Une fois que vous avez associé les fils marqués en couleur au code couleur du bornier, placez le fil sur la borne de connexion. 

Appuyez ensuite l'outil LSA sur la borne. Le fil est enfoncé dans la goupille de retenue avec un clic audible et la partie du câble qui dépasse est coupée. 


8. Terminer le raccordement

Raccordement de la prise réseau

Raccordez maintenant les huit fils individuels du câble LAN au bornier à l'aide de l'outil de raccordement LSA. 

Si la prise réseau comporte deux fiches et donc un deuxième bornier, le deuxième câble réseau est raccordé selon la même procédure. 


9. Refermer la prise réseau

Raccordement de la prise réseau

Avant de fermer la prise réseau, vérifiez une nouvelle fois que les fils sont correctement raccordés. 

Veillez également à ce qu'aucun fil du blindage ne dépasse et ne risque de provoquer un court-circuit. Vissez ensuite le couvercle de la prise. 


10. Insérer la prise réseau

Raccordement de la prise réseau

Insérez ensuite la prise réseau dans la boîte de jonction et vissez-la fermement. 

Veillez à ce que les câbles réseau ne soient pas trop pliés. Placez ensuite le couvercle de la prise réseau et vissez-le fermement. 

Pour finir, inscrivez le numéro ou la désignation de la prise dans l'insert d'étiquetage de la fenêtre de visualisation. Ce marquage facilite l'affectation lors du raccordement ultérieur de l'UAE via des câbles de raccordement sur le panneau de brassage. 


Vérifier une prise réseau

Votre nouvelle prise réseau est prête à l'emploi. Il est recommandé de vérifier que les fils sont correctement fixés à l'aide d'un petit test. 

Pour ce contrôle, utilisez un testeur de câble LAN qui vous permettra de vérifier et de documenter le bon fonctionnement, la vitesse et la fiabilité de la connexion. 

Vous pouvez maintenant raccorder les câbles de raccordement et insérer les connecteurs mâles des câbles réseau dans les fiches de la prise réseau.

Testeur de câble LAN


Affectation des broches de la fiche RJ45

Tout comme pour la pose des câbles réseau dans la prise réseau, il est possible, pour l'affectation des broches de la fiche RJ45, de travailler selon la norme TIA 568A ou TIA 568B. Du moins, si vous n'utilisez pas de câbles de raccordement pré-assemblés. Dans ce cas, les connecteurs RJ45 doivent être sertis. Les étapes nécessaires au sertissage d'un connecteur RJ45 dépendent de la conception du connecteur utilisé. Vous trouverez à ce sujet, sur les différentes plateformes vidéo, des tutoriels parfois très bien réalisés.

Le tableau ci-dessous ou le schéma ci-joint indiquent quel fil doit être connecté à quelle broche de la fiche pour chaque norme. 

Affectation des contacts des fiches RJ45

 T568AT568B

Contact RJ45 n° 1

Vert/blanc

Orange/blanc

Contact RJ45 n° 2

Vert

Orange

Contact RJ45 n° 3

Orange/blanc

Vert/blanc

Contact RJ45 n° 4

Bleu

Bleu

Contact RJ45 n° 5

Bleu/blanc

Bleu/blanc

Contact RJ45 n° 6

Orange

Vert

Contact RJ45 n° 7

Marron/blanc

Marron/blanc

Contact RJ45 n° 8

Marron

Marron

Affectation du câble du connecteur RJ45

La configuration des broches du connecteur RJ45 est identique aux deux extrémités du câble de raccordement, ce qui permet un câblage direct (câble droit). Un câblage croisé (câble croisé), par exemple pour relier deux routeurs, commutateurs ou PC entre eux, n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, de nombreux appareils connectés prennent en charge la fonction Auto-MDIX et détectent ainsi automatiquement sur quelles lignes ou sur quels contacts de la fiche les données sont envoyées et reçues.