Fin du support de Windows 10 : Comment se préparer

Un sablier rempli de sable doré est posé sur une table devant une personne travaillant sur un ordinateur portable.

Le support de Windows 10 s'achève en octobre 2025.
Cela signifie que Microsoft ne fournira plus aucune mise à jour de sécurité, ni de correctifs de bugs ni d'assistance technique pour ce système d'exploitation. Ce changement a des conséquences importantes pour les utilisateurs, car les systèmes deviennent plus vulnérables aux risques de sécurité, la stabilité du système peut en être affectée et la compatibilité avec les nouveaux matériels et logiciels peut être limitée. La fin du support marque donc un point important pour la stratégie informatique des entreprises et des utilisateurs privés.

 

  • Quelles sont les options ? 

  • Points importants

  • Questions fréquentes

  • Produits associés

  • Compléments

  • Arrêt des mises à jour de sécurité : Cela augmente la vulnérabilité du système aux virus, aux attaques par ransomware, au vol de données et à d'autres menaces, car les failles découvertes a posteriori ne seront plus corrigées.

  • Arrêt de l'assistance technique : Microsoft n'offre plus aucune assistance en cas de problèmes avec Windows 10, ce qui peut compliquer le dépannage.

  • Possibles incompatibilités : Le nouveau matériel et les nouveaux logiciels peuvent ne pas fonctionner correctement, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements. 

  • Risque accru pour la sécurité : L'absence de mises à jour ouvre des failles de sécurité qui peuvent être exploitées par des pirates pour obtenir un accès non autorisé au système ou pour installer des logiciels malveillants. 

       

Quelles sont les solutions pour Windows 10 après la fin du support ?

Après la fin du support de Windows 10, il existe différentes manières d'assurer la pérennité de votre infrastructure informatique. Conrad Electronic vous soutient dans cette démarche avec une large gamme de produits et de solutions.


       

1. Migrer vers Windows 11

Il est préférable d'installer Windows 11, à condition que votre matériel soit compatible. Il est donc important de vérifier si votre système répond aux exigences matérielles de Windows 11 afin d'assurer une transition en douceur. 


                     

2. Mettre à niveau le matériel

De nombreux PC ne peuvent pas passer à Windows 11 malgré la mise à jour gratuite, car Microsoft a augmenté la configuration matérielle requise. Si votre système actuel n'est pas compatible, il est possible de mettre à niveau certains composants afin de répondre aux exigences de Windows 11. Toutefois, avant de commencer une mise à niveau matérielle, il est essentiel d'effectuer une sauvegarde complète des données afin d'éviter de perdre des fichiers et des paramètres importants.


                      

3. Acheter un nouvel ordinateur (PC ou notebook)

Pour les clients dont le matériel n'est pas compatible avec Windows 11 ou qui ont de toute façon besoin d'un nouvel appareil, il s'agit d'une option intéressante.


                      

4. Alternatives et changement d'écosystème

Pour les utilisateurs qui préfèrent un environnement ouvert et personnalisable, les distributions Linux sont une option. Outre les systèmes d'exploitation basés sur Linux, macOS d'Apple constitue également une alternative. Il convient de noter que le passage à l'écosystème Apple s'accompagne de l'achat de matériel Apple.


                      

5. Utilisation des mises à jour de sécurité étendues (ESU)

Cette option s'adresse en premier lieu aux entreprises et offre une solution transitoire grâce aux mises à jour de sécurité payantes de Microsoft. L'ESU permet aux entreprises de continuer à fournir des mises à jour de sécurité importantes à leurs systèmes Windows 10 même après la fin du support, afin de réduire le risque de failles de sécurité. Toutefois, l'ESU est une option payante et doit être considérée comme une mesure temporaire jusqu'à ce qu'une migration complète vers un système d'exploitation plus récent tel que Windows 11 puisse être effectuée.

                      

6. Utilisation du système existant sans aucun support

En théorie, c'est possible, mais cela comporte des risques de sécurité importants et n'est pas recommandé. Comme les mises à jour de sécurité ne sont plus fournies, le système est vulnérable à de nouvelles menaces et à des failles de sécurité qui pourraient être exploitées par des pirates. Cela peut entraîner des pertes de données, des pannes de système et d'autres problèmes graves qui compromettent la sécurité de vos données personnelles et l'efficacité de vos processus de travail.

             

Quelles questions sont-elles importantes lors de la décision ?

Pour choisir l'option la plus appropriée, il convient de se poser les questions suivantes :

  • Le matériel existant est-il compatible avec Windows 11 ?

  • Les mises à jour de sécurité régulières sont-elles importantes ?

  • Les fonctions les plus récentes doivent-elles être utilisées ?

  • Combien de temps l'appareil doit-il encore être utilisé ?

  • Quels sont les coûts induits ?

Fin du support de Windows 10

               

FAQ – Questions fréquentes relatives à la fin du support de Windows 10

Que signifie la fin du support pour Windows 10 ?

La fin du support pour Windows 10 signifie que les mises à jour de sécurité ou les corrections de bugs ne seront plus fournies, ce qui augmente les failles de sécurité. Les utilisateurs doivent passer à Windows 11 pour continuer à bénéficier des mesures de sécurité et des nouvelles fonctionnalités. Les entreprises et les particuliers doivent mettre à jour leurs systèmes à temps pour garantir la sécurité des données et l'efficacité.

Quand prend fin le support pour Windows 10 ?

Le support pour Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025. Jusqu'à cette date, Microsoft continuera à fournir des mises à jour de sécurité et des corrections de bugs. Après cette date, il n'y aura plus de mises à jour ou d'assistance technique et les utilisateurs devront passer à une version plus récente, comme Windows 11, pour bénéficier des dernières mises à jour de sécurité et des dernières fonctionnalités.

Quelles conséquences aura la fin du support sur la sécurité de mon système ?

La fin du support d'un système compromet sa sécurité, car aucune mise à jour de sécurité n'est plus fournie. Il reste donc vulnérable à de nouvelles failles de sécurité que les pirates pourraient exploiter. Sans mises à jour régulières, le système devient peu sûr et éventuellement incompatible avec les nouveaux logiciels et matériels. Il est conseillé de passer à temps à un système pris en charge.

Quelles sont les alternatives à Windows 10 après la fin du support ?

Après la fin du support de Windows 10, il existe plusieurs alternatives : Le passage à Windows 11 est évident, à condition que le matériel soit compatible. Les distributions Linux comme Ubuntu, Fedora ou Arch Linux offrent des environnements ouverts et personnalisables. Pour les applications IoT, Windows IoT pourrait convenir. D'autres alternatives sont macOS pour les métiers créatifs et le système d'exploitation léger RISC OS. 

      

  • Licences Windows 11

  • Équipement PC

  • Notebooks

  • PCs

  • Apple

  • Stockage de données

  • Compléments

Produits pertinents pour la transition

  

  • Licences Windows 11

Produktbild zu Windows 11 Home

Disponible en 6 langues


  • Allemand

  • Anglais

  • Néerlandais

  • Français

  • Espagnol

  • Italien

Produktbild zu Windows 11 Pro

Disponible en 6 langues


  • Allemand

  • Anglais

  • Néerlandais

  • Français

  • Espagnol

  • Italien

   

  • Equipement de PC

Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour mettre à niveau votre PC, des processeurs aux cartes graphiques en passant par la mémoire vive.

      

Bouton vers la catégorie Unités centrales

Unités centrales →

      

Bouton vers la catégorie Cartes mères

Cartes mères →
 

      

Bouton vers la catégorie Mémoire vive

Mémoire vive →
 

      

Bouton vers la catégorie Cartes graphiques

Cartes graphiques →

      

Bouton vers la catégorie Disques durs, SSDs

Disques durs →
 

      

Bouton vers la catégorie Alimentations PC

Alimentations PC →

      

Bouton vers la catégorie Kits de mise à niveau PC

Kits de mise à niveau →

      

Bouton vers la catégorie Barebones

Barebones →
 

      

Bouton vers la catégorie Boîtiers PC

Boîtiers PC →
 

      

Bouton vers la catégorie Refroidisseurs de CPU

Refroidisseurs de CPU →

      

Bouton vers la catégorie Ventilateurs PC

Ventilateurs pour PC →

      

Bouton vers la catégorie Refroidissement à l’eau pour PC

Refroidissement à eau pour PC →

  

  • Notebooks

Trouvez de puissants notebooks avec Windows 11 préinstallé ou une version acceptant une mise à niveau.

Vers la catégorie des Produits reconditionnés

   

  • PCs

Remplacez votre ancien PC par un modèle neuf de notre gamme pour passer à Windows 11 – puissant, sécurisé et évolutif.

   

  • Apple

Pour les utilisateurs de l'écosystème Apple, nous vous proposons les Macs les plus récents avec macOS, alternative à Windows.

   

  • Stockage de données

Mettez à niveau votre système de stockage pour améliorer les performances de votre système. En outre, vous trouverez chez nous des solutions pour la sauvegarde des données, comme des disques durs externes, des disques SSD et des systèmes NAS, afin de conserver vos données en toute sécurité.

  • Produits pertinents

  • Tablettes

  • Ecrans

  • Claviers, souris & Co.

  • Imprimantes et scanners

           

Compléments optimaux pour votre système informatique

   

  • Tablettes

Les tablettes peuvent, dans certains cas, constituer une alternative flexible aux PC ou aux ordinateurs portables. Elles sont particulièrement pratiques pour une utilisation mobile, par exemple pour les présentations, la prise de notes ou la consultation de médias. Lorsque vous choisissez une tablette, tenez compte de sa taille, de son système d'exploitation et de sa compatibilité avec les applications dont vous avez besoin.

   

  • Ecrans

Un nouvel écran peut augmenter la productivité et rendre le travail plus agréable. Un écran plus grand ou une résolution plus élevée vous permet de garder un œil sur plusieurs fenêtres à la fois et de mieux voir les détails. Les écrans ergonomiques avec des possibilités de réglage de la hauteur, de l'inclinaison et de la rotation peuvent en outre prévenir les tensions et la fatigue.

  

  • Claviers, souris & co 

Les claviers et les souris ergonomiques sont importants pour travailler confortablement. Un bon clavier favorise une position naturelle de la main et réduit la charge sur les poignets, tandis qu'une souris ergonomique soulage les muscles et les tendons. Investissez dans des périphériques de saisie de qualité afin de prévenir les douleurs à long terme et d'augmenter votre productivité.

   

  • Imprimantes et scanners

Une imprimante fiable est indispensable dans le quotidien du bureau. Que ce soit pour l'impression de documents, de photos ou d'étiquettes, une imprimante fait partie de l'équipement de base de chaque poste de travail. Lors de votre choix, tenez compte de la vitesse d'impression, de la qualité d'impression, de la connectivité et des coûts ultérieurs pour l'encre ou le toner.

  • Quelles sont les options ? 

  • Points importants

  • Questions fréquentes

  • Produits associés

  • Compléments