- Type de produit
- Ordinateur monocarte117Kit de démarrage pour ordinateur monocarte64Valise d'expérimentation5Kit de développement pour ordinateur monocarte3Ordinateur à carte de routeur2
- Prix
- Marque
- Raspberry Pi®103Radxa20TRU COMPONENTS16Joy-it14ODROID9Arduino8Aaeon5Banana PI5Bopla5Smattex3BeagleBoard1Google1Nvidia1
- Mémoire vive
- 0 GB6256 Mo2512 Mo71 GB272 GB343 GB74 GB494.0 GB18 GB3816 GB1064 GB2
- Modèle
- Raspberry Pi® 4 B31Raspberry Pi® Compute Modul 526Raspberry Pi® Compute Module 421Arduino UNO Q12Raspberry Pi® 40010Raspberry Pi® 50010Raspberry Pi® 5 B8Raspberry Pi® 2 B5Raspberry Pi® 3 B5Raspberry Pi® 3 B+5Radxa Zero4Raspberry Pi® Compute Modul 4S4Rock Pi E4Rock Pi S4AAEON PICO-APL13ODROID M1S3AAEON GENE-APL72Radxa CM3i2Rock 4 B+2Banana Pi BPI-M2U1Banana Pi BPI-R21Banana Pi CM41Banana Pi F31Google Coral Dev Board Mini1Jetson AGX Orin1ODROID C41ODROID H3+1ODROID H41ODROID HC41ODROID M11ODROID N2+1Portenta Max Carrier1Radxa CM3S1Raspberry Pi® 3 A+1Raspberry Pi® 500+1Raspberry Pi® A+1Raspberry Pi® Compute Modul 11Raspberry Pi® Compute Module 3+1Rock 3 A1Rock 4 A1Rock 4 SE1
- Contenu du kit
- avec alimentation57avec boîtier45avec câble HDMI26avec Noobs OS25avec souris25avec clavier23avec refroidisseur20avec Arduino UNO7avec écran tactile7avec mallette de rangement6avec LED4avec platine d'expérimentation4avec capteurs3avec contrôleur3avec cordon USB3avec écran3avec bras robotisé1
- Système d'exploitation (version)
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Nouveautés & offres
Ordinateur à carte unique, ordinateur monocarte (SBC)
191 résultats


Raspberry Pi® Essentials Kit Raspberry Pi® 5 B 8 GB 4 x 2.4 GHz avec alimentation, avec boîtier

TRU COMPONENTS Pure Set Raspberry Pi® 5 B 8 GB 4 x 2.4 GHz avec alimentation, avec boîtier


Nvidia Developer Kit Jetson AGX Orin 64 GB 12 x 2.2 GHz




Raspberry Pi® PI400DE Raspberry Pi® 400 4 GB 4 x 1.8 GHz avec clavier

Raspberry Pi® Compute Modul 5 CM5104016 (4 GB RAM / 16 GB eMMC / ) 4 x 2.4 GHz

Raspberry Pi® Essentials Kit Raspberry Pi® 3 B 1 GB 4 x 1.2 GHz avec alimentation, avec boîtier

Joy-it JP-Notebook-Pi5 Raspberry Pi® 5 B avec mallette de rangement, avec alimentation

Raspberry Pi® PI500+DE Raspberry Pi® 500+ 16 GB 4 x 2.4 GHz avec clavier, avec LED



Joy-it JP-Notebook-Pi5-8 Raspberry Pi® 5 B 8 GB 4 x 2.4 GHz avec mallette de rangement, avec alimentation

Raspberry Pi® Essentials Kit Raspberry Pi® 4 B 4 GB 4 x 1.5 GHz avec alimentation, avec boîtier


Joy-it Sensor/Breadboard-Kit Arduino UNO Q 4 GB 4 x 2.0 GHz avec Arduino UNO


Raspberry Pi® Essentials Kit Raspberry Pi® 4 B 3 GB 4 x 1.5 GHz avec alimentation, avec boîtier

Raspberry Pi® Compute Module 4 CM4104016 (4 GB RAM / 16 GB eMMC / ) 4 x 1.5 GHz

TRU COMPONENTS Pure Set Raspberry Pi® 3 B+ 1 GB 4 x 1.4 GHz avec alimentation, avec boîtier

Raspberry Pi® 2 B 1 GB 4 x 0.9 GHz Raspberry Pi®


TRU COMPONENTS Pure Set Raspberry Pi® 4 B 2 GB 4 x 1.5 GHz avec alimentation, avec boîtier

Raspberry Pi® Desktop Kit Raspberry Pi® 5 B 8 GB 4 x 2.4 GHz avec clavier, avec souris, avec Noobs OS, avec alimentation


Raspberry Pi® PI400UK Raspberry Pi® 400 4 GB 4 x 1.8 GHz


Raspberry Pi® Essentials Kit Raspberry Pi® 4 B 2 GB 4 x 1.5 GHz avec alimentation, avec boîtier

Raspberry Pi® Touch-Kit DIY Raspberry Pi® 4 B 2 GB 4 x 1.5 GHz avec écran tactile, avec boîtier, avec alimentation, avec

Smattex Raspberry Pi® 4 B 16 GB 4 x 2.4 GHz avec boîtier, avec alimentation, avec refroidisseur, avec Noobs OS

Raspberry Pi® Essentials Kit Raspberry Pi® 4 B 8 GB 4 x 1.5 GHz avec alimentation, avec boîtier

Raspberry Pi® Essentials Kit Raspberry Pi® 3 B+ 1 GB 4 x 1.4 GHz avec alimentation, avec boîtier

Raspberry Pi® PI500DE Desktop Computer-Kit Raspberry Pi® 500 8 GB 4 x 2.4 GHz avec alimentation, avec souris, avec câble

Carte Raspberry Pi® 3 B 1 GB 4 x 1.2 GHz Raspberry Pi®

Raspberry Pi® PI500DE Raspberry Pi® 500 8 GB 4 x 2.4 GHz


Raspberry Pi® PI400FR Raspberry Pi® 400 4 GB 4 x 1.8 GHz avec refroidisseur

Joy-it Experiment Kit Raspberry Pi® 400 4 GB 4 x 1.8 GHz avec clavier, avec platine d'expérimentation, avec refroidisseu

Joy-it RB-P-XPLR-SET avec mallette de rangement, avec LED, avec alimentation, avec capteurs, avec cordon USB

Raspberry Pi® RP-A+ Raspberry Pi® A+ 256 Mo 1 x 0.7 GHz

Smattex Raspberry Pi® 4 B 4 GB 4 x 2.4 GHz avec boîtier, avec alimentation, avec refroidisseur, avec Noobs OS

Raspberry Pi® CM4002000 Raspberry Pi® Compute Module 4 2 GB 4 x 1.5 GHz

Raspberry Pi® PI400FR Desktop Computer-Kit Raspberry Pi® 400 4 GB 4 x 1.8 GHz avec alimentation, avec souris, avec câble

Arduino Sistema Q Arduino UNO Q 4 GB 4 x 2.0 GHz avec boîtier, avec alimentation, avec cordon USB, avec contrôleur

Arduino UNO Q Arduino UNO Q 2 GB 4 x 2.0 GHz avec LED

Joy-it Experimentierboard RB-P-XPLR avec écran, avec LED, avec platine d'expérimentation

Raspberry Pi® Compute Module 3+ 4 x 1.2 GHz Raspberry Pi®

Smattex Raspberry Pi® 4 B 8 GB 4 x 2.4 GHz avec boîtier, avec alimentation, avec refroidisseur, avec Noobs OS

Raspberry Pi® Touch-Kit DIY Raspberry Pi® 4 B 8 GB 4 x 1.5 GHz avec écran tactile, avec boîtier, avec alimentation, avec


Raspberry Pi® PI400ES Raspberry Pi® 400 4 GB 4 x 1.8 GHz avec clavier

Bopla BoPad Display Bundle Raspberry Pi® 5 B 8 GB 4 x 2.4 GHz avec écran

Raspberry Pi® Compute Modul 5 CM5008000 (8 GB RAM / 0 GB eMMC) 4 x 2.4 GHz


Raspberry Pi® Touch-Kit DIY Raspberry Pi® 4 B 4 GB 4 x 1.5 GHz avec écran tactile, avec boîtier, avec alimentation, avec

Raspberry Pi® Compute Module 4 CM4102000 (2 GB RAM / 0 GB eMMC / ) 4 x 1.5 GHz



Raspberry Pi® Compute Module 4 CM4101000 (1 GB RAM / 0 GB eMMC / ) 4 x 1.5 GHz

Raspberry Pi® Compute Modul 5 CM5108064 (8 GB RAM / 64 GB eMMC / ) 4 x 2.4 GHz





Joy-it Sensor/Breadboard-Kit Arduino UNO Q 2 GB 4 x 2.0 GHz avec platine d'expérimentation, avec alimentation, avec capt


Raspberry Pi® PI400IT Raspberry Pi® 400 4 GB 4 x 1.8 GHz avec boîtier, avec clavier, avec refroidisseur

Raspberry Pi® Compute Modul 5 CM5002000 (2 GB RAM / 0 GB eMMC) 4 x 2.4 GHz


Joy-it Robot-Arm-Kit Arduino UNO Q 4 GB 4 x 2.0 GHz avec contrôleur, avec alimentation, avec Arduino UNO, avec bras robo

Raspberry Pi® Touch-Kit DIY Raspberry Pi® 4 B 3 GB 4 x 1.5 GHz avec écran tactile, avec boîtier, avec alimentation, avec

Raspberry Pi® Compute Modul 5 CM5016000 (16 GB RAM / 0 GB eMMC) 4 x 2.4 GHz



Carte Banana Pi M2 Ultra 2 GB sans système d'exploitation

Raspberry Pi® Desktop Kit Raspberry Pi® 3 B 1 GB 4 x 1.2 GHz avec clavier, avec souris, avec Noobs OS, avec alimentation

Raspberry Pi® PI400DE Desktop Computer-Kit Raspberry Pi® 400 4 GB 4 x 1.8 GHz avec alimentation, avec souris, avec câble


Arduino UNO™ Q DIY synth bundle Arduino UNO Q 4 GB 4 x 2.0 GHz avec Arduino UNO

Raspberry Pi® CM4S01000 Raspberry Pi® Compute Modul 4S 1 GB 4 x 1.5 GHz

Joy-it Allround Starter Kit V1.2 avec mallette de rangement, avec boîtier, avec alimentation, avec câble HDMI, avec Noob

Raspberry Pi® Compute Modul 5 CM5002032 (2 GB RAM / 32 GB eMMC) 4 x 2.4 GHz

Raspberry Pi® Compute Modul 1 Raspberry Pi® Compute Modul 1 512 Mo 1.5 GHz


Raspberry Pi® Desktop Kit Raspberry Pi® 4 B 4 GB 4 x 1.5 GHz avec clavier, avec souris, avec Noobs OS, avec alimentation

Conseils
Les ordinateurs monocarte sont un concentré de puissance de calcul. Quel que soit votre secteur d'activité, les ordinateurs monocarte (SBC en abrégé) offrent à votre entreprise des possibilités efficaces d'automatisation, de traitement des données ainsi que des applications innovantes.
Vous trouverez les faits les plus importants concernant les SBC dans notre guide.
Il s'agit d'un ordinateur dont le matériel est intégré sur une seule carte de circuit imprimé (single board). Contrairement aux autres ordinateurs qui comportent de nombreux composants tels que la carte mère, le processeur, le disque dur, la carte graphique, etc., un SBC réunit tous ces éléments sur son circuit imprimé, qui est à peine plus grand qu'une carte de crédit. Même intégré dans un boîtier, l'ordinateur monocarte tient dans la paume d'une main. Cette construction compacte distingue le SBC de la masse et le rend avantageux du fait de son faible encombrement.
En règle générale, les SBC disposent d'un processeur, de mémoire vive, d'un espace de stockage (souvent sous forme de cartes MicroSD), de divers ports pour les périphériques (USB, HDMI, Ethernet, etc.) et, le cas échéant, d'interfaces sans fil (WiFi, Bluetooth, etc.). Le bloc d'alimentation nécessaire est en général un composant séparé.
Sous-formes et délimitation
Les éléments qui font partie de la carte mère peuvent être très différents. Avant d'acheter, il est donc important de connaître les types d'ordinateurs à carte unique et, surtout, de savoir comment les différencier des autres ordinateurs.
SBC complets
Ces ordinateurs monocarte contiennent non seulement une unité centrale (souvent au moins une unité centrale à deux cœurs) et une mémoire vive (souvent au moins 4 Go de RAM), mais aussi une puce graphique embarquée et des interfaces pour la souris, le clavier et l'écran. Ils peuvent donc être utilisés comme des mini-ordinateurs autonomes. Raspberry Pi 4 ou Raspberry Pi 5 sont deux SBC complets bien connus.
Cartes de prototypage
Elles permettent aux développeurs de tester des prototypes sans avoir à souder les composants sur une carte. Au lieu de cela, il y a des broches qui sont simplement fixées sur des bornes en tant que contacts. Si le prototype ne donne pas les résultats escomptés, il est possible de le démonter sans problème.
Cartes à microcontrôleur
Elles sont aussi connues sous l'abréviation MCU et n'est pas utilisée comme substitut d'ordinateur, mais comme simple contrôleur. La carte ne contient qu'un microprocesseur et des interfaces pour la programmation. L'un des fournisseurs les plus connus de ces cartes est Arduino.
Définition du mini-PC
De même que tous les ordinateurs monocarte ne sont pas automatiquement des mini-ordinateurs, tous les mini-ordinateurs ne se présentent pas comme des ordinateurs monocarte. Certains mini-PC ne réunissent pas tous les composants sur leur carte mère, mais possèdent par exemple un disque dur SSD. Ils ont toujours une conception volontairement compacte, mais sont tout de même plus grands qu'un SBC classique et peuvent par exemple être installés comme une mini-tour.
Il existe quatre arguments en faveur des ordinateurs monocarte.
Grâce à leur conception compacte, ils peuvent être facilement transportés et utilisés dans des espaces limités.
Par rapport aux ordinateurs classiques, ils sont souvent moins chers, tant à l'achat qu'à l'utilisation. Les entreprises en particulier peuvent acquérir un grand nombre d'unités et faire d'énormes économies par rapport à l'achat d'ordinateurs classiques.
L'intégration de tous les composants importants sur une carte principale facilite considérablement la manipulation et la mise en place de projets. La carte peut être intégrée très rapidement dans un système existant grâce à des interfaces.
Les SBC sont polyvalents, notamment grâce à leurs capacités de mise en réseau. Dans de nombreux secteurs, il existe une multitude de cas d'application.
En contrepartie, il existe aussi quelques inconvénients qui doivent être pris en compte avant l'intégration dans un environnement de travail.
- Les ordinateurs monocarte n'ont certes rien à envier aux PC classiques et peuvent également traiter de grandes quantités de données, mais en raison de la capacité matérielle limitée, les ordinateurs monocarte ne peuvent pas concurrencer les PC ou les serveurs haut de gamme en termes de puissance de calcul. Mais ce n'est pas non plus leur ambition.
- Les performances graphiques des SBC peuvent être insuffisantes pour les applications exigeantes et gourmandes en ressources graphiques. Il convient de tester cela au préalable en fonction de l'application.
- Malgré les possibilités d'extension, la capacité maximale d'extension reste plus limitée par rapport aux ordinateurs de bureau traditionnels.
Qu'il s'agisse d'un Raspberry, d'un Banana Pi ou d'autres modules : Lorsque vous achetez un SBC, vous devez prendre en compte plusieurs facteurs pour vous assurer qu'une carte correspond à vos besoins.
Système d'exploitation
De nombreux SBC sont livrés avec un système d'exploitation Linux préinstallé, d'autres sont délibérément livrés sans, afin de laisser de nombreuses libertés aux utilisateurs. Ceux qui ne souhaitent pas de distribution Linux peuvent choisir d'autres systèmes d'exploitation open source comme OpenBSD ou RISC OS. Même Windows 11 peut être installé.
Possibilité d'extension
Le nombre et la forme des connexions sont extrêmement importants. Plusieurs ports USB et HDMI doivent être disponibles pour les périphériques. Les interfaces GPIO (General Purpose Input/Output) sont importantes pour le couplage avec des éléments capteurs et les slots pour cartes comme MicroSD augmentent la mémoire disponible.
Mémoire vive
4 Go de RAM sont souvent considérés comme un minimum, par exemple lorsqu'un Raspberry ou un Banana Pi sont utilisés comme des mini-ordinateurs à part entière. Le Raspberry Pi 5 offre jusqu'à 8 Go de RAM..
Performances graphiques (GPU)
En règle générale, une puce graphique embarquée fait partie d'un module complet. Le Raspberry Pi 5, par exemple, utilise le VideoCore VII de Broadcom et le Banana Pi BPI-M5 le GPU Mali-G31.
Refroidissement
Parfois, un refroidissement passif suffit, mais le Raspberry 5, par exemple, nécessite déjà un ventilateur.
Puissance de l'unité centrale
Le processeur doit fournir la puissance adéquate. Un double ou un quadruple cœur est conseillé.
FAQ
Qu'est-ce qu'un système informatique embarqué ?
Les systèmes informatiques embarqués (embedded systems) sont des unités informatiques spécialisées qui sont solidement intégrées dans des appareils ou des systèmes. Ils sont optimisés pour des applications spécifiques et assurent par exemple la surveillance ou le contrôle.
Quels sont les fournisseurs d'ordinateurs monocartes ?
Raspberry Pi et Arduino sont les marques les plus connues. En outre, on trouve entre autres Asus, Banana Pi, micro:bit ou Joy-it.
Quelles versions de Raspberry Pi existe-t-il actuellement ?
En commençant par la carte la plus récente, il s'agit de :
Raspberry Pi 5 (avec 4 ou 8 Go de RAM)
Raspberry Pi Zero 2 W
Raspberry Pi 4 (avec 1, 2, 4 ou 8 Go de RAM)
Raspberry Pi 3 Model A+
Raspberry Pi 3 Model B+
Raspberry Pi 3 Model B
Raspberry Pi Zero WH
Raspberry Pi 2 Modèle B
Raspberry Pi Zero v1.3
Raspberry Pi Zero W