- Type de produit
- Radio de table Internet11Radio-lecteur CD Internet7Adaptateur radio3Radio Internet de poche2Radio de chantier1Radio de table1Radio Internet portative1Système radio Internet1
- Prix
- Marque
- TechniSat8Sangean4Telestar4Renkforce3Denver2Albrecht1Monacor1Omnitronic1PerfectPro1Schnepel1UNIVERSUM1
- Fonctions
- radio internet27Bluetooth21WiFi21USB16AUX12DAB+12FM11CD10DLNA5MP35LAN2
- Tuner radio
- FM23Internet22DAB+21DAB4
- Interfaces (entrée)
- Bluetooth10USB10audio, stéréo (jack 3.5 mm)8Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 n/g/b/a)5USB 2.04WiFi4Audio-Line-in3USB-C®3connexion à vis3LAN (10/100 Mo/s)2RJ452antenne (75 ohm)2connexion de bloc d'alimentation2USB-A1audio 2.0 (jack 3,5 mm)1jack1
- Spécificités
- Interfaces (sortie)
- Famille de couleurs
- Alimentation
- Nouveautés & offres
Radio Internet
27 résultats

Denver DIR-200 Radio de table Internet DAB+, FM, Internet radio internet, FM, Bluetooth, DAB+, WiFi fonction réveil noir

Telestar DIRA S 24i Radio de table Internet Internet, DAB+, FM AUX, Bluetooth, DLNA, USB, WiFi, radio internet fonction

Renkforce RF-DAB-IR1702 Radio-lecteur CD Internet DAB+, FM, Internet CD, Bluetooth, DLNA, WiFi, radio internet avec télé

TechniSat DIGITRADIO 143 CD Adaptateur radio DAB, DAB+, Internet, FM AUX, Bluetooth, CD, USB, WiFi, radio internet avec

Telestar TOP 300 Holz Radio-lecteur CD Internet Internet, DAB+, FM USB, WiFi, radio internet, DAB+, CD, Bluetooth, AUX a

TechniSat DIGITRADIO 11 IR Radio de table Internet DAB+, FM, Internet Bluetooth, radio internet, DAB+, FM, WiFi avec tél

PerfectPro NetBox Radio de chantier Internet, DAB+, FM AUX, Bluetooth, DAB+, radio internet, FM, USB, WiFi fonction Powe

TechniSat DIGITRADIO 143 CD Adaptateur radio DAB, DAB+, Internet, FM AUX, Bluetooth, CD, USB, WiFi, radio internet avec

Telestar TOP 300 Schwarz Radio-lecteur CD Internet Internet, DAB+, FM USB, WiFi, radio internet, DAB+, CD, Bluetooth, AU

UNIVERSUM IR 500-21 Radio de table Internet Internet, DAB+, FM Bluetooth, WiFi, radio internet avec télécommande, foncti

Albrecht DR 895 Radio de table Internet Internet, DAB+, FM CD, USB, WiFi, radio internet noir

Denver MIR-270B Radio-lecteur CD Internet Internet, DAB+, FM AUX, Bluetooth, CD, USB, WiFi, radio internet noir

TechniSat DIGITRADIO 550 IR Radio de table DAB+, FM MP3, USB, WiFi, FM, radio internet, DAB+, Bluetooth fonction de char

Schnepel Radio de table Internet Internet radio internet argent, blanc

TechniSat DIGITRADIO 570 Radio-lecteur CD Internet DAB+, Internet, FM DAB+, CD, USB, radio internet noir

Telestar TOP 250 Holz Radio Internet portative DAB+, Internet, FM WiFi, USB, FM, radio internet, DAB+, Bluetooth bois

Monacor WAP-204RS Système radio Internet radio internet, FM, DAB+, MP3, WiFi, Bluetooth

TechniSat DIGITRADIO 602, weiß/silber Radio-lecteur CD Internet DAB+, FM AUX, Bluetooth, CD, DAB+, radio internet, MP3,

Renkforce RF-IR-MONO2 Radio de table Internet Internet Bluetooth, radio internet, DLNA avec télécommande, compatible DLN

TechniSat DIGITRADIO 602, anthrazit/silber Radio-lecteur CD Internet DAB+, FM AUX, Bluetooth, CD, DAB+, radio internet,

Omnitronic DRS-95 Radio de table Internet DAB+, FM, Internet radio internet, LAN, MP3, DLNA, FM, WiFi, DAB+, Bluetooth a

Sangean WFR-39 Radio Internet de poche Internet, DAB, FM radio internet, FM, WiFi Spotify, fonction réveil, rechargeable

Sangean WFR-39 Radio Internet de poche Internet, DAB, FM radio internet, FM, WiFi Spotify, fonction réveil, rechargeable

Sangean WFR-70 (SmartLink 1) Radio de table Internet DAB+, FM, Internet AUX, USB, radio internet Spotify, compatible DLN

TechniSat Digitradio 574 IR Radio de table Internet DAB+, FM AUX, Bluetooth, radio internet, USB argent

Sangean WFR-32 Radio de table Internet Internet Bluetooth, AUX, USB, radio internet avec télécommande noir, bois
Conseils
Bon à savoir sur les radios Internet
Une radio Internet permet d’écouter la radio sur Internet et ainsi de recevoir plusieurs milliers de stations de radio. Rien, en apparence, ne la distingue d’une radio classique et pourtant elle présente de nombreux avantages. L’accès à Internet s’effectue par connexion ADSL, qui fonctionne en général en WiFi.
Qu'est-ce qu'une radio Internet ?
Une radio Internet est une radio qui permet d’écouter des stations de radio sur Internet (webradios) : il est ainsi possible de recevoir d’innombrables stations de radio.
Avec de nombreuses fonctions supplémentaires, comme par exemple le nom de l’artiste ou l’affichage de la pochette de l’album, les différents modèles ont d’ores et déjà conquis de nombreux utilisateurs.
Facile à utiliser et à installer, la radio Internet se connecte rapidement. En plus des webradios, la plupart des modèles permettent également d’écouter à présent les stations classiques en FM.
Info:
A l’aide d’une radio Internet, il est possible de recevoir, selon le modèle, jusqu’à 30 000 webradios dans le monde entier !
Comment fonctionne une radio Internet ?
Les différentes radios Internet permettent d'accéder aux émissions des stations de radio en ligne, et cela n’est pas valable uniquement pour la Suisse mais pour le monde entier et la réception n’a plus de rôle à jouer. La radio Internet, qui est connectée à Internet en haut débit par câble LAN ou en Wi-Fi, peut désormais accéder à tous les contenus des stations en ligne et les diffuser.
Quels sont les différents types de radios Internet ?
Des différences existent parmi les modèles de radios Internet. Outre la radio Internet normale, il existe également des modèles avec la dénomination DAB+. Il s’agit de radios qui offrent une meilleure réception et garantissent une puissance plus stable en WiFi. De plus, la qualité sonore est nettement supérieure à celle des modèles classiques et standard. Par ailleurs, avec les radios Internet DAB+, les utilisateurs ont souvent de nombreuses autres fonctions, notamment l’affichage de l’artiste/l’interprète ou bien du titre de la chanson. Quelques modèles sont également en mesure d’afficher la pochette de l’album ou de masquer la publicité. Il existe aussi des différences en termes de mode de connexion de la radio Internet : certains modèles se connectent uniquement par câble LAN, d’autres exclusivement en WiFi mais quelques modèles ont les deux possibilités de connexion. Enfin, certains appareils offrent la possibilité d’effectuer tous les réglages ainsi que la recherche de stations à l’aide d’une télécommande, ce qui accroît nettement le confort d’utilisation.
Critères d’achat d’une radio Internet
Il existe aujourd’hui de nombreux modèles de radios Internet de différentes marques avec des caractéristiques, ce qui ne facilite pas toujours le choix. Pour éviter toute déception avec son achat, il faut tenir compte de quelques points avant d’acheter une nouvelle radio Internet.
Connexion
Il est important de vérifier que la radio Internet peut effectivement se connecter à Internet. Il existe toutefois des modèles qui ne se connectent qu’avec un câble LAN. Pour ces modèles filaires, leur périmètre d’utilisation est limité à l’intérieur de l’habitation. Les modèles avec connexion WiFi sont nettement plus flexibles car ils peuvent être utilisés dans le jardin et permettent de profiter du soleil tout en écoutant une multitude de stations. Bien entendu, il existe également des radios Internet mixtes, qui peuvent se connecter à Internet par câble LAN comme en WiFi.
Haut-parleurs et qualité sonore
Pour pouvoir écouter de la musique à fond, il est essentiel, lors de l’achat, de considérer les haut-parleurs des modèles et de ne pas négliger la qualité sonore. Bien que certains appareils à haut-parleur unique puissent diffuser la musique en qualité stéréo, les modèles à 2 haut-parleurs offrent une qualité nettement supérieure. Pour certains modèles, il est possible de raccorder une ou plusieurs enceintes sans problème.
Cryptage
Pour la réception de la radio, il existe quelques normes obligatoires en matière de cryptage. La protection de base, appelée « WEP », est normalement intégrée dans chaque poste de radio mais n’est pas suffisante en général. La méthode la plus sûre est de sécuriser le réseau par un cryptage WPA.
DAB+
Si l’on souhaite avoir une qualité sonore haut de gamme ainsi qu’une connexion Internet sécurisée, il est conseillé d’opter pour les radios Internet DAB+. Ces dernières offrent également des fonctions supplémentaires dont vous ne pourrez plus vous passer.
Ecran
Tandis que les radios classiques disposent d’un bouton à tourner pour rechercher les stations de radio, cette fonction est inutile sur une radio Internet. Pour cette raison, l’écran joue un rôle important dans l’achat de la radio. Il facilite l’utilisation et de passer en revue rapidement les stations disponibles. Il est d’ailleurs conseillé de choisir un appareil avec le plus grand écran possible.
2. Est-il possible de faire fonctionner plusieurs radios Internet en même temps via le routeur ?
Oui, c’est possible étant donné que chaque radio Internet se connecte séparément et a son propre accès. Il est important, dans le cas d’une connexion par câble LAN de veiller à ce que le routeur dispose encore d’une entrée de libre, ce qui n’est pas nécessaire avec une connexion en Wi-Fi.
3. La radio Internet ne permet-elle de recevoir que les webradios ?
Cela dépend du modèle. Certains postes de radio Internet permettent également de recevoir les stations de radio terrestres, ce qui nécessite aucune connexion Internet.
Conclusion – Comment bien choisir sa radio Internet
Il est important de savoir précisément avant d’acheter où vous souhaitez la radio Internet et les caractéristiques qu’elle doit avoir. Le type de connexion, filaire avec un câble LAN ou sans fil en WiFi, joue également un rôle essentiel et la qualité sonore ne devrait pas être négligée. D’autres fonctions sont également une affaire de goût mais ils augmentent le confort d’utilisation.