So finden Sie attraktive und moderne LED-Leuchten

Entdecken Sie im Ratgeber viele hilfreiche Tipps und Hinweise rund um Laser Lichteffekte. Infos zu verschiedenen Modellen und Funktionsweisen sowie Laser-Klassen und Antworten auf die häufigsten Fragen finden Sie hier.

 

Was sind Laser Lichteffekte?

Als Laser Lichteffekte werden Geräte zur Erzeugung von Lichteffekten mittels Laserstrahlen bzw. elektromagnetischen Wellen bezeichnet. Während die Lasertechnologie in vielen Bereichen des Lebens, wie in Technik, Forschung und Medizin, eine wichtige Rolle eingenommen hat, finden Laser Lichteffekte überwiegend Anwendung im Unterhaltungsbereich. In Discos und Bars, auf großen Bühnen und im privaten Wohnzimmer kann mit Laser Lichteffekten ganz gezielt Stimmung erzeugt werden. Im Conrad Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an Laser Lichteffekten für verschiedene Zwecke. Das Farbspektrum der Effektgeräte und Laserstrahler reicht dabei von Blau, Gelb, Grün, Rot und Pink über RGB bis hin zu Multi-Color. Ebenso groß gestaltet sich die Spannweite der Laser-Leistung einzelner Modelle für den Innen- oder Außenraum. 

Welche Laser Lichteffekte gibt es? 

Laser Lichteffekte
Klassische Laser Lichteffekte mit unterschiedlichen Effekten, Programmen und Funktionen wie Strobe Funktion, Steuerung über Fernbedienung oder automatische Musiksteuerung. Zum Teil mit diversen Mustern und in unterschiedlichen Farben erhältlich. Auch Textprojektionslaser mit Tastatur und Lichteffekte mit LED Display sind bei Conrad verfügbar.

DMX Laser Lichteffekt
Digital Multiplex Laser Lichteffekte gehören zu den „intelligenten“ Lichteffekten. Sie kommen hauptsächlich im Veranstaltungsbereich zum Einsatz, wo Lichteffekte von einem Lichtmischpult aus über verschiedene Kanäle angesteuert werden können. DMX Laser Lichteffekte verfügen über eine Vielzahl von Funktionen und Programmen: 3-D-Effekte, verschiedene Lasermotive und Basismuster sowie Strobe und 5-in-1 RGB sind einige davon.

Garten Laser
In der Kategorie Garten Laser finden Sie Laser Lichteffekte für den Außenbereich. Diese Modelle zeichnen sich durch ein wasserfestes Gehäuse aus und sind in verschiedenen Laserfarben erhältlich. Mit einem Garten Laser können ansprechende Lichtakzente im Außenbereich und Garten gesetzt werden.

LED Effektstrahler mit Laser
LED Effektstrahler mit Laser integrieren hochmoderne LED-Technologie in Laser Lichteffektgeräten. Die LED Effektstrahler mit Laser sind mit langlebigen LEDs ausgestattet und projizieren eine starke Strahlung der Laser-Klasse 3R.

DMX LED Effektstrahler
Perfekt für die Bühne oder die Privatparty bieten DMX LED Effektstrahler mit langlebigen LEDs zahlreiche, über DMX steuerbare, Laserfarben und Funktionen wie Strobe. 

Worauf muss man beim Kauf von Laser Lichteffekten achten?

Laser-Klassen

  • 1 - ungefährlich
  • 1C – ungefährlich für das Auge, ev. gefährlich für die Haut
  • 1M – ohne die Verwendung von Lupen und Ferngläser ungefährlich
  • 2 – kurzzeitige Bestrahlung ist ungefährlich
  • 2M – bei kurzzeitiger Bestrahlung ungefährlich, solange keine Lupen und Ferngläser verwendet werden
  • 3R – gefährlich für das Auge
  • 3B – gefährlich für das Auge und ev. auch für die Haut
  • 4 – sehr gefährlich für das Auge und gefährlich für die Haut

Einsatzbereich

  • Außen
  • Innen
  • große Bühne
  • Zuhause
  • Raumgröße

Steuerung

  • DMX Lichtmischpult
  • Fernbedienung

Funktionen

  • Strobo-Funktion
  • 3-D-Effekt
  • Dimmer
  • RGB
  • Muster

Lichtfarbe

  • Rot, Blau, Gelb, Grün
  • RGB
  • Multi-Color

Leuchtmittel

  • Laser Lichteffekt
  • LED Effektstrahler

Attraktive Lichteffekte für Garten und Pool 

Garten Laser eignen sich speziell für den Einsatz im Freien. Die wasserdichten Laser der Schutzklasse IP67 bieten die Möglichkeit, besondere Lichtakzente im Garten, am Pool, auf der Terrasse oder dem Balkon zu setzen. Bei den Garten Lasern von Laserworld wählen Sie zwischen roten, grünen und grün-roten Laserstrahlen, die statisches oder rotierendes Licht abgeben. Besonders bei Nacht bieten Garten Laser weitreichende und gute Sichtbarkeit. Der Lieferumfang der meisten Garten Laser beinhaltet zudem einen Erdspieß zur einfachen Verankerung im Boden.

FAQs: Die häufigsten Fragen zu Laser Lichteffekten

Welche Laser-Klassen gelten als gefährlich und sollte ich diese meiden?
Lasersysteme werden hinsichtlich ihrer Gefährlichkeit in verschiedene Laser-Klassen eingeteilt. Als gefährlich gelten dabei Laser Lichteffekte der Laser-Klassen 3b und 4. Für die Klassifizierung des Gerätes ist grundsätzlich der Hersteller verantwortlich, der maßgebliche Wert wird am Laser Lichteffekt als GZS (Gesamte Zugängliche Strahlung) angegeben. Dieser bezieht sich jedoch nur auf das Gerät und sagt nichts über die Bestrahlungsstärke im Publikum aus. Letztere wird in MZB (Maximal Zulässiger Bestrahlungswert) angegeben und liegt bei den meisten Geräten in der ungefährlichen Laser-Klasse 2. 

Funktioniert der Garten Laser auch bei Minusgraden?
Garten Laser können grundsätzlich auch im kontinentalen Winter verwendet werden. Die ideale Betriebstemperatur für Garten Laser liegt zwar zwischen -5° C und 38° C, viele Laser, wie beispielsweise die der Garten Serie von „Laserworld“ funktionieren jedoch auch bei kälteren Bedingungen einwandfrei. Bei mehr als fünf Minusgraden brauchen Garten Laser lediglich länger, um aufzuwärmen. Zudem kann die Projektionsleistung leichte Einschränkungen aufweisen.

Was bedeutet DMX und wie funktioniert die DMX-Steuerung?
Als DMX wird das genormte Signal der Lichttechnik bezeichnet. Dabei handelt es sich um ein Steuerungssignal für Lichteffekte, das bei den Modellen aller Hersteller einheitlich ist. DMX ist somit die Basis jeder Lichtsteuerung, ob bei kleinen Veranstaltungen oder auf großen Bühnen. Mit der DMX-Steuerung wird jede Lampe über einen eigenen Kanal angesteuert. Dafür werden die Lampen in Reihe mit dem DMX-Kabel verbunden und mit einer Adresse versehen. Das erleichtert im Anschluss die gezielte Ansteuerung vom Lichtpult aus.

Fazit: So finden Sie passende Laser Lichteffekte

Entscheiden Sie vor dem Kauf eines Laser Lichteffekts, welches System das richtige für Ihre Zwecke ist. Laser Lichteffekte sind für verschiedene Einsatzgebiete und mit unterschiedlichen Funktionen erhältlich. Die einzelnen Modelle sind zum einen für die Nutzung im Innen- und Außenbereich gekennzeichnet und verfügen zum anderen über unterschiedliche Laserleistungen. Für Discos und Clubs eignen sich beispielsweise Laser Lichteffekte der Laser-Klasse 3. Für den häufigen Einsatz sparen Sie mit LED Laser Lichteffekten bei höherer Leistung und geringerer Wärmeentwicklung Strom. Auch sollten Sie vorab entscheiden, welche Art der Steuerung Sie bevorzugen, ob mit der Fernbedienung oder einem DMX-Controler. Die Kaufentscheidung wird zudem von der Bandbreite an auswählbaren Effekten wie etwa „sound to light“ oder Stroboskop beeinflusst. 

Vers le haut