Woran Sie Arbeitssocken erkennen, in denen Sie sich wohlfühlen

Auf der Baustelle, in Handwerksbetrieben und in der Industrie trägt man den ganzen Tag schwere Sicherheitsstiefel. Das bedeutet, dass die zugehörigen Arbeitssocken lang und robust sein müssen. Wichtig ist dabei vor allem, dass sie über den Schaft des Schuhs hinausragen. So reibt man sich an langen Arbeitstagen nicht die Fußgelenke auf. Außerdem halten lange Socken sehr viel besser in Form, ohne zu verrutschen.

Der zweite wichtige Faktor ist das Material. Damit sich auch bei längerem Tragen keine Schlingen lösen und Löcher entstehen, muss es dick genug sein. Gleichzeitig muss es so atmungsaktiv sein, dass man nicht unangenehm darin schwitzt. Aus diesem Grund bestehen die meisten Arbeitssocken aus einer Kombination verschiedener Textilstoffe. Grundlage ist meistens Baumwolle. Sie lässt genügend Luft ein, ist anschmiegsam und saugfähig. Zur Verbesserung der Abriebfestigkeit, des Tragekomforts und der Luftzirkulation verwenden viele Hersteller außerdem:

  • Polyester
  • Polyamid
  • Viskose

Tipp: Der Vorteil dieser Materialmischung besteht darin, dass sie nicht einläuft. Sie können die Socken also gleich in ihrer tatsächlichen Größe kaufen. Zu größeren Ausführungen sollten Sie vor allem beim Kauf von Arbeitshosen greifen. Sie können bei den ersten Wäschen noch um bis zu zwei Nummern einlaufen.

Welche Einlegesohlen sich gut anfühlen

In unserem Sortiment finden Sie verschiedenste Einlegesohlen von Marken wie L+D , Profi-X , Worky und El Dee . Bei der großen Auswahl kann es da schon einmal schwierig werden, das Richtige zu finden. Deshalb finden Sie bei uns ein paar praktische Tipps, mit denen Sie nicht erst lange suchen müssen.

Bei der Auswahl empfiehlt es sich, nach mehrschichtigen Einlagen Ausschau zu halten. Die mittlere Schicht dient dabei üblicherweise der Wärmeisolation. Bei hochwertigen Ausführungen besteht sie aus Aluminium. Die obere Schicht sollte möglichst weich sein. Sie passt sich gut an den Fuß an und verbessert das Tragegefühl. Hier nutzen viele Hersteller gern Baumwolle. Sie ist bequem, warm und atmungsaktiv. Die untere Schicht dient in erster Linie der Abdämpfung des Fußgelenks. Hier kommen Materialien wie Etylen Vinyl Acetat und Schurwolle zum Einsatz. Es gibt auch Einlagen, die komplett aus Gelpolstern bestehen. Sie bieten einen organischen Laufkomfort, müssen aber häufiger abgespült und gereinigt werden.

Weiterhin sind viele Einlagen mit zusätzlichen Extras ausgestattet. So gibt es beispielsweise Aktivkohlefilter, die für eine bessere Luftzirkulation und bessere Hygiene im Schuh sorgen. Auch gibt es Einlagen, die mit Silberionen angereichert sind. Sie bekämpfen Bakterien und sorgen für ein ausgeglichenes und gesundes Klima im Schuh.

Die Vorteile von Einlegesohlen im Überblick

  • höherer Laufkomfort
  • mehr Hygiene durch verbesserten Schweißtransport nach draußen
  • kein Fußgeruch mehr
  • wärmere Füße im Winter
  • bessere Dämpfung, Schonung der Gelenke

Ihre Bestellvorteile, wenn Sie Arbeitssocken und Einlegesohlen bei Conrad kaufen

Bei Conrad wissen wir aus Erfahrung, wie wichtig bequeme atmungsaktive Arbeitssocken und Einlagen sind. Wenn man den ganzen Tag in seinen Schuhen schwitzt, ist man unkonzentriert und kommt mit seiner Arbeit einfach nicht voran. Damit Ihnen das nicht passiert finden Sie bei uns mehrschichtige Einlegesohlen und Baumwoll-Polyamid-Socken, mit denen Sie einfach bequemer arbeiten.

Unser Anspruch ist es dabei, Sie nicht nur mit der Qualität, sondern auch mit dem Preis unserer Produkte zu überzeugen. Deshalb bekommen Sie bei unseren Artikeln aus dem Bereich Arbeitskleidung einen Mengenrabatt. Das gilt nicht nur bei den Einlegesohlen, sondern auch bei Arbeitshosen, Sicherheitsschuhen , Arbeitsjacken und Schutzhandschuhen . Werfen Sie z. B. einen Blick auf unsere Worky Einlegesohle Alu-Star . Wenn Sie mindestens 50 Stück bestellen, lassen wir Ihnen 16 Prozent des Preises nach.

Vers le haut