Nos meilleures ventes
Am häufigsten gekauft
Produits les mieux notés
Top bewertete Produkte
Conseils
Enceintes et haut-parleurs haut de gamme : Elles donnent le ton
Comment encore mieux écouter votre chanson favorite ou votre livre audio ? Grâce à une technologie adaptée. Nous vous proposons donc une sélection exclusive d'enceintes design haut de gamme pour un plaisir d'écoute intense et total. Ouvrez grands vos yeux pour le plus grand plaisir de vos oreilles :
Des enceintes/haut-parkeurs haut de gamme pour un plaisir d'écoute sans pareil
Avis aux mélomanes : Pour une expérience sonore parfaite, une bonne musique ou un livre audio passionnant ne suffit pas ! Un équipement audio, à savoir une bonne enceinte, est aussi important pour un plaisir d'écoute au summum. Chez CONRAD, vous trouverez de nombreux équipements audio pour toutes les différentes utilisations possibles. Vous souhaitez avoir votre oropre home cinéma ? Un système de sonorisation 5.1 est un must. Vous souhaitez écouter votre musique préférée pendant votre trajet en voiture ? Chez CONRAD, vous trouverez de nombreux haut-parleurs élégants. Si vous commandez en ligne, vous avez le choix entre plusieurs modes de livraison. Un envoi en express est également possible.
Sommaire
Sommaire
-
Qu'est-ce qu'une enceinte/un haut-parleur ?
-
Quels sont les différents types d'enceintes/de haut-parleurs ?
-
Quels sont les critères à prendre en compte lors de l'achat d'une enceinte/d'un haut-parleur ?
-
Questions les plus fréquemment posées au sujet des enceintes/haut-parleurs
-
En résumé : comment choisir la bonne enceinte/le bon haut-parleur
Partager le guide Tekkie :
Qu'est-ce qu'une enceinte/un haut-parleur ?
Les enceintes, ou plus généralement les haut-parleurs, sont des transducteurs acoustiques qui convertissent des signaux électriques en signaux acoustiques. Les haut-parleurs servent le plus souvent à produire un son pour restituer de la musique ou la voix. D'autres applications moins courantes des haut-parleurs sont les nettoyeurs à ultrasons ou les analyseurs destinés à mesurer la sensibilité aux vibrations de bâtiments. Cet appareil se compose en règle générale d'une membrane, d'une bobine électrique comme entraînement et de puissants aimants permanents.
Comment fonctionne un haut-parleur ?
A lintérieur du haut-parleur se trouve une bobine électrique, qui constitue l'entraînement. Un courant éléectrique passe à travers la bobine, ce qui génère un flux magnétique. Le haut-parleur dispose, en outre, de puissants aimants permanents, lesquels sont attirés par le flux magnétique dans la bobine puis repoussés. Au niveau des aimants est fixée une membrane, qui oscille avec le mouvement des aimants. La membrane comprime l'air par ses oscillations et produit ainsi des ondes acoustiques. La diversité des différents sons, que les haut-parleurs modernes peuvent produire, n'est possible que par les matériaux de haute technologie employée. Les haut-parleurs plus anciens ne peuvent pas rivaliser avec les enceintes actuelles en raison de leur richesse sonore pour restituer les voix, les sifflements, les bruissements, les percussions, etc.
Quels sont les différents types d'enceintes/de haut-parleurs ?
Si vous souhaitez acheter de nouvelles enceintes ou un tout nouveau système de sonorisation, vous devez d'abord bien vous informer car le choix de produits est immense. Il existe de nombreux types d'enceintes qui se distinguent par leurs caractéristiques et spécificités propres :
Systèmes de sonorisation
Ceux qui possèdent déjà un home cinéma ou en prévoient l'acquisition, connaissent la dénomination 5.1. Cela signifie cinq haut-parleurs et un subwoofer. Pour un plaisir d'écoute optimal, les haut-parleurs sont disposés de sorte que trois appareils soient placés devant l'utilisateur et deux derrière.
Enceintes Bluetooth
Les enceintes avec fonction Bluetooth appartiennent à la catégorie des périphériques audio sans fil. L'émetteur, par exemple le PC ou le smartphone, transmettent les signaux par une liaison sans fil Bluetooth aux enceintes.
Enceintes WiFi
Les enceintes WiFi reçoivent également les signaux sans fil de l'émetteur. A cet effet, il est nécessaire d'avoir une connexion Internet sans fil stable. Tous les appareils à proximité du réseau WiFi peuvent accéder aux enceintes avec fonction WiFi.
Enceintes AirPlay
Comme les enceintes Bluetooth et WiFi, les enceintes AirPlay sont des périphériques audio sans fil. Elles utilient la technologie Airplay élaborée par Apple. Cette dernière transmet les signaux des produits Apple. Les enceintes AirPlay reproduisent la musique transmise dans une très bonne qualité.
Enceintes USB
Les enceintes USB transmettent les signaux de l'émetteur au moyen d'une interface USB. Ces enceintes nécessitent un câble pour la transmission et sont, de ce fait, moins mobiles. Ainsi, la qualité sonore est en règle générale sensiblement meilleure qu'avec des enceintes sans fil. Outre les enceintes USB, il existe d'autres enceintes ou haut-parleurs filaires avec fiche jack.
Enceintes colonnes
Les enceintes colonnes sont de grands haut-parleurs produisant de gros volumes sonores et des graves impressionnants. Elles sont particulièrement bien adaptées aux grands salons.
Haut-parleurs d'étagère
Les haut-parleurs d'étagère sont particulièrement petits et compacts. Ils ont souvent un plus faible volume de basse qu'une enceinte colonne.
Haut-parleurs de voiture
Ceux qui passent beaucoup de temps en voiture n'ont pas à renoncer à un son de qualité pendant leurs trajets. Avec des haut-parleurs de voiture adaptés, vous pourrez apprécier votre musique même en déplacement en l'écoutant à fond avec une qualité parfaite.
Barres de son
Une barre de son est une alternative plus compacte et plate aux systèmes de sonorisation 5.1. La barre de son imite le son surround d'un système 5.1 avec une seule enceinte. Les résultats sont en général très bons même si elle ne peut bien évidemment pas rivaliser avec le son d'un authentique système home cinéma.
Pour savoir quel type d'enceinte vous correspond le mieux, cela dépend fortement de l'endroit où vous souhaitez l'utiliser et de la qualité sonore que vous exigez. Il est recommandé aux mélomanes avertis disposant d'un grand espace d'opter pour un système de sonorisation 5.1. Si vous préférez un système plus petit, alors les haut-parleurs d'étagère compacts sont pour vous. La qualité sonore des enceintes USB est en règle générale meilleure qu'avec des enceintes sans fil.
Quels sont les critères à prendre en compte lors de l'achat d'une enceinte/d'un haut-parleur ?
L'essentiel à savoir avant l'achat d'une enceinte :
- Les enceintes/haut-parleurs transforment des signaux électriques en sons.
- La gamme des différentes enceintes est importante. Il existe notamment : les enceintes colonnes, les haut-parkleurs d'étagère, les systèmes de sonorisation 5.1 pour home cinéma et les barres de son.
- Lors de l'achat d'une nouvelle enceinte, il faudrait d'abord réfléchir à l'endroit où sera installée l'enceinte. Cela détermine la plupart du temps le type de transmission, la taille et l'aspect que doit avoir l'enceinte.
Avant tout achat, il est conseillé de tenir compte des critères suivants :
Si vous souhaitez donner à votre enceinte une couleur particulière correspondant à votre style de décoration intérieure, vous pouvez habiller votre enceinte avec un tissu acoustique de couleur. Il vous suffit d'un peu de patience et d'une certaine dextérité.
Mode de transmission
Le signal établi entre l'émetteur et l'enceinte peut être transmis par un câble ou sans fil en Bluetooth ou en WiFi. Les périphériques audio filaires sont le plus souvent connectés à l'émetteur au moyen d'une interface USB. La qualité de la reproduction sonore de la musique ou de la voix est en général nettement meileure qu'avec les enceintes sans fil. Toutefois, ces dernières se perfectionnent constamment et il existe d'ores et déjà des enceintes qui délivrent un son d'excellente qualité même sans fil. Parmi elles, les enceintes AirPlay se démarquent de façon notable pour leur très bonne qualité sonore.
Taille
La taille des enceintes prédétermine souvent le volume sonore et des basses. Ceux qui privilégient une excellente qualité sonore et disposent de beaucoup d'espace opteront pour un équipement audio plus volumineux. Mais sachez que les haut-parleurs d'étagèrent et les haut-parleurs de voiture délivrent un son tout à fait convenable.
Aspect
Vous aimez les éléments design et votre style de décoration intérieure brille par une pléthore de petits détails qui en font le charme ? Alors, un haut-parleur élégant de forme spéhrique posé au plafond peut être l'élément qu'il vous faut. La gamme de produits CONRAD vous séduira par son large choix d'enceintes, disponibles en différentes formes et en différents coloris. Si l'on trouve une grande enceinte noire trop encombrante, on peut opter pour un modèle blanc élégant. Avec le large choix disponible, chacun trouvera l'enceinte correspondant à ses goûts.
Qu'est-ce qu'une enceinte streaming ?
Une enceinte streaming est une autre appellation des périphériques audio sans fil. Elle reçoit les signaux de l'émetteur par Bluetooth ou en WiFi.
Comment disposer correctement les enceintes ?
Dans le cas d'un système de sonorisation 5.1, trois enceintes sont placées devant l'auditeur et deux derrière lui. L'enceinte centrale se directement face à l'auditeur et de part et d'autre sont placées les enceintes avant. Disposées en diagonale derrière l'auditeur se trouvent les enceintes surround. Pour un plaisir d'écoute parfait dans l'espace d'utilisation, il convient de disposer les enceintes aussi loin que possible du mur le plus proche. Ainsi, le son peut mieux être réfléchi.
Où sont connectées les enceintes pour PC ?
Comment connecter vos nouvelles enceintes dépend essentiellement de la connectique : s'agit-il d'enceintes à interface USB ou avec fiches jack ? Les fiches jack sont raccordées le plus souvent à l'arrière du PC mais parfois aussi sur la façade avant du PC. lors du branchement du câble, veuillez respecter les couleurs et les symboles des connecteurs et raccordez-les avec les fiches aux couleurs et symboles correspondants du PC. Les enceintes USB se connectent via un port USB du PC.
Quelques types d'enceintes disposent d'une prise asque. Si vous souhaitez pouvoir connecter votre casque directement à l'enceinte, vous devez vous assurer avant l'achat d'une nouvelle enceinte si l'enceinte dispose bien d'une prise casque.
En résumé : comment choisir la bonne enceinte/le bon haut-parleur
Le critère décisif lors de l'achat d'une enceinte est avant tout le lieu d'utilisation. Si on souhaite réaliser son propore système home cinéma, on a besoin d'une enceinte d'un autre type que celui nécessaire à écouter sa musique préférée dans sa voiture, par exemple. La taille, l'aspect visuel et le mode de transmission ont également leur importance lorsque vous envisagez l'achat d'une enceinte.