Wissenswertes zu Presentern und PC-Fernbedienungen

Präsentationen und Vorträge spielen in der Arbeitswelt, im Studium und in der Schule eine wichtige Rolle. Für eine optimale technische Unterstützung sorgen PC-Fernbedienungen, die auch Presenter genannt werden.

In unserem Ratgeber stellen wir Ihnen die Handgeräte vor und geben Tipps, worauf Sie beim Kauf eines Presenters achten sollten.

  • Presenter: PC-Fernbedienung für mehr Bewegungsfreiheit bei Präsentationen

  • Wozu dient ein Presenter?

  • Darauf sollten Sie beim Kauf eines Presenters achten

  • Unser Praxistipp: Presenter mit spezieller Software nutzen

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zu Presentern

Presenter


Presenter: PC-Fernbedienung für mehr Bewegungsfreiheit bei Präsentationen

Presenter

Ein Presenter ist eine Fernbedienung für den Computer, die wireless funktioniert. Mit dem kompakten Handgerät steuern Sie eine Präsentationssoftware wie beispielsweise Microsoft Powerpoint drahtlos über Funk. Maus und Tastatur benötigen Sie also nicht mehr. Ein Wireless Presenter enthält ein Sendemodul, das die Steuersignale an ein Empfangsteil schickt. Es befindet sich entweder im Computer (intern verbautes Funkmodul) oder wird als separater Stick in die USB-Buchse des Präsentationsgeräts (PC, Tablet, Laptop etc.) gesteckt. Zu einem Presenter gehört in der Regel ein grüner oder roter Laserpointer. Mit diesem lichtbasierten „Zeigestock“ können Sie auf bestimmte Details in einer Präsentation hinweisen.

Eine drahtlose Verbindung kann mit den Funktechniken Bluetooth, Infrarot oder 2,4-Gigahertz-Funk hergestellt werden. Für die letzten beiden Verbindungstechniken benötigen Sie ein gesondertes Empfangsteil (USB- bzw. Infrarot-Empfänger), das meist im Lieferumfang eines Presenters enthalten ist. Da moderne Laptops heute in der Regel ab Werk mit einem Bluetooth-Modul ausgestattet sind, ist ein gesondertes Empfangsteil für diese Übertragungstechnik meist überflüssig. Die mobile Fernbedienung für PCs wird über Batterien oder mehrfach aufladbare Lithium-Polymer-Akkus mit Strom versorgt.



Wofür dient ein Presenter?

Presenter mit einem Laser sollen Ihnen in erster Linie eine möglichst leichte und komfortable Navigation beispielsweise durch eine Powerpoint-Präsentation ermöglichen. Mit einem intuitiven Steuerungskonzept, das sich an den Eingabegeräten Maus und Tastatur sowie an der gewohnten IR-Fernbedienung eines Fernsehers orientiert, sollen Bedienfehler während eines Vortrags vermieden werden. Die drahtlose Fernbedienung sorgt zudem dafür, dass Sie sich bei einer Präsentation frei im Raum bewegen können. Durch Interaktion und einen direkten Blickkontakt mit dem Publikum wird Ihr Vortrag lebendiger und Sie gewinnen an Sicherheit. Da Sie nicht mehr hinter einem Bildschirm sitzen müssen und stehend oder gehend sprechen können, sind Sie während der Präsentation für die Zuhörerschaft gut sichtbar.



Darauf sollten Sie beim Kauf eines Presenters achten

Presenter

Beim Kauf eines Wireless Presenters sollten Sie sich für ein Bedien- und Steuerungskonzept entscheiden, das Ihren Vorlieben und Bedürfnissen entspricht. Einfache Fernbedienungen beherrschen in erster Linie die üblichen Steuerungsbefehle einer Tastatur. So bieten sie beispielsweise Vor- und Zurück-Tasten sowie Tasten für Pause, Play, Mute (Stumm) und ESC (entspricht der Schaltfläche „Abbrechen“ von Windows-Dialogfeldern). Hinzu kommt eine Taste für den Laserpointer (an/aus).  Bei einigen Modellen ist eine Taste für einen schwarzen Bildschirm an Bord, mit der Sie eine Präsentation ausblenden und die Aufmerksamkeit der Zuhörenden zum Beispiel auf eine Diskussion lenken. Bei Fernbedienungen mit einer Alt/Tab-Taste können Sie auf einem Windows-Rechner schnell zwischen Programmen wechseln.

Manchmal finden sich auf einer PC-Fernbedienung mit integriertem Laserpointer Tasten, die eine Maussteuerung auslösen (Links- und Rechtsklick). Einige Modelle realisieren die Fernsteuerung des Maus-Cursors mit einem sogenannten Trackball. Mithilfe einer drehbaren Kugel bewegen Sie den Cursor der Maus frei auf der Oberfläche und rufen z. B. auf einer Präsentationsfolie einen Link zu einem Video im Internet auf. Der Umgang mit einem Trackball erfordert allerdings etwas Übung, sofern Sie mit dieser Art der Steuerung nicht vertraut sind. Möglich ist bei einigen Modellen auch eine Maussteuerung via Touchpad. Andere Wireless Presenter bieten eine Scroll-Funktion und setzen Gesten für die Navigation ein. Schwenken Sie beispielsweise die Fernbedienung, bewegt sich der Mauszeiger in die gewünschte Richtung. Kippen Sie den Presenter, wird der Ton lauter oder leiser. 

 

Mögliche Funktionen eines Presenters

Mögliche Funktionen eines Presenters
  1. Touchpad
  2. Bild auf/Bild ab
  3. Rechte Maustaste
  4. Steuerkreuz
  5. Anzeige Menüfunktionen des Betriebssystems
  6. Home-Funktion für Browser
  7. Linke Maustaste
  8. Lautstärke-Regler
  9. Play/Pause
  10. Ein/Aus

Wichtig für den Kauf eines Presenters mit Laserpointer kann auch ein erweiterter Funktionsumfang sein. Hochwertige Fernbedienungen haben zum Beispiel ein Display mit Batteriestandsanzeige und besitzen eine digitale Lupe zum Vergrößern von Details. Einige Geräte bieten für optimales Timing neben einer Zeitanzeige auch einen Vibrationsalarm, der Sie auf das geplante Ende eines Vortrags hinweist. Außerdem gibt es Fernbedienungen, die einen Flash-Speicher mit einem USB-Empfänger kombinieren. Stecken Sie das Empfangsmodul in den USB-Anschluss, können Sie darauf gespeicherte Vorträge auf die Festplatte eines Computers übertragen oder direkt vom Stick aus präsentieren (wenn die USB-Schnittstelle leistungsfähig und schnell genug ist). Besonders kompakt sind Presenter, bei denen der USB-Empfänger im Gehäuse verstaut werden kann. Ist ein Energiesparmodus vorhanden, wird der Presenter inklusive Laser bei längerer Nichtbenutzung ausgeschaltet. Dadurch verlängert sich die Betriebsdauer des Geräts. Einige Presenter punkten mit einem ergonomisch geformten Gehäuse und einer gummierten Oberfläche für mehr Griffsicherheit. 




Unser Praxistipp: Funktionsumfang mit Software erweitern

Bei einigen Wireless Presentern können Sie den Funktionsumfang via Software erweitern und beispielsweise die Tastenbelegung ändern. Teilweise kann auch ein digitaler Laserpointer genutzt werden, der vom Computer erzeugt wird und sich z. B. farblich sowie in der Form verändern lässt. Vorteilhaft ist ein digitaler Marker für hochwertige Präsentationen und für Videokonferenzen, bei denen kein lichtbasierter Laserpointer verwendet werden kann. 



FAQ – häufig gestellte Fragen zu Presentern

Wieviel kostet ein Presenter?

Ein einfacher Presenter mit Laser Pointer und den wichtigsten Grundfunktionen ist bereits für 10 bis 15 Euro erhältlich. Besser ausgestattete und verarbeitete Geräte mit größerem Funktionsumfang liegen preislich ungefähr zwischen 20 und 100 Euro. Spitzenmodelle mit besonders hochwertiger Verarbeitung und zahlreichen Funktionen kosten zwischen 100 und 200 Euro.


Für welche Betriebssysteme sind Presenter geeignet?

Alle Presenter sind mit Windows kompatibel. Möchten Sie den Laser-Presenter mit macOS (Betriebssystem von Apple), Linux oder Android-Geräten nutzen, sollten Sie sich vor dem Kauf die technischen Daten genauer anschauen und die Kompatibilität überprüfen. Möglicherweise müssen Sie auch bei der Steuerung Anpassungen vornehmen, wenn Sie statt Microsoft Powerpoint zum Beispiel Apple Keynote oder die Open-Source-Software Impress nutzen möchten. 


Muss ich besondere Vorbereitungen treffen, um einen Presenter nutzen zu können? 

Sie müssen keine besonderen Vorbereitungen treffen oder eine Software installieren, da Presenter mit Laserpointer nach dem Plug-and-Play-Prinzip funktionieren. Sie melden die PC-Fernbedienung einfach über Bluetooth an oder stecken das Empfangsteil (USB-Stick, IR-Empfänger) in die entsprechende USB-Buchse und können es dann nach kurzer Zeit nutzen. Einige Geräte können allerdings mit einer speziellen Software noch im Funktionsumfang erweitert und an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden (z. B. Änderung der Tastenbelegung). 
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
Einmal einlösbar bis 23.08.2026 auf conrad.ch. Ausgenommen sind Prepaid-/Geschenkkarten und Bücher. Nicht mit anderen Gutscheincodes kombinierbar. Abgabe ggf. nur in begrenzten Mengen. Bitte beachten Sie den Mindestbestellwert.