- Produkt-Art1
- Signalleuchte406Blitzleuchte116Signalampel14Rundumleuchte11Dauerlichtelement6Schallgeber5Gehäuse3Kombi-Signalgeber2Signalsäule2Blitzlichtelement1Wandhalter1
- Preis
- Marke
- Pfannenberg14
- Signal-Typ
- Programmierbar5Dauerlicht3Blitzlicht1
- Leuchtfarbe
- Rot8Grün7Gelb4Mehrfarbig1
- Betriebsspannung
- 24 V/DC8230 V/AC6
- Wählen Sie zunächst einen Bereich aus:
Optische Signalgeber
14 Ergebnisse

Pfannenberg Signalampel LED PY L-S-TL 21514643055 Rot, Gelb, Grün Rot, Gelb, Grün Programmierbar 230 V/AC

Pfannenberg Signalampel LED PY L-S-TL 21514813055 Rot, Gelb, Grün Rot, Gelb, Grün Programmierbar 24 V/DC

Pfannenberg Signalampel LED PY L-S-TL 21516645000 Rot Rot Dauerlicht 230 V/AC

Pfannenberg Signalampel LED QUADRO-LED-TL RD YE GN LV 21106630008 Rot 24 V/DC

Pfannenberg Signalampel LED PY L-S-TL 21514812055 Rot, Grün Rot, Grün Programmierbar 24 V/DC

Pfannenberg Signalampel LED PY L-S-TL 21516646000 Grün Grün Programmierbar 230 V/AC

Pfannenberg Signalampel LED P 450 TLA 12/24 DC RD 21355635000 Rot Rot Dauerlicht 24 V/DC

Pfannenberg Signalampel LED P 450 TLA 12/24 DC GN 21355636000 Grün Blitzlicht 24 V/DC

Pfannenberg Signalampel LED QUADRO-LED-TL RD YE GN HV 21106640008 Mehrfarbig 230 V/AC

Pfannenberg Signalampel LED PY L-S-TL 21516643000 Gelb Gelb 230 V/AC

Pfannenberg Signalampel LED PY L-S-TL 21516813000 Gelb Gelb 24 V/DC

Pfannenberg Signalampel LED PY L-S-TL 21516815000 Rot Rot 24 V/DC

Pfannenberg Signalampel LED PY L-S-TL 21516816000 Grün Grün Dauerlicht 24 V/DC
Ratgeber
Optische Signalgeber warnen, alarmieren oder informieren anwesende Personen im Fall spezifischer Ereignisse. Sie geben optische Signale ab, die mitunter mit akustischen Signalen kombiniert werden und beispielsweise der Abschreckung dienen oder auf eine Gefahrenlage hinweisen. Worauf beim Kauf von optischen Alarmgebern für Brand- und Einbruchmeldesysteme oder andere Zwecke zu achten ist, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Optische Alarmgeber geben mit Licht beziehungsweise optischen Signalen Aufschluss über den Status eines automatisierten Prozesses. Im Gegensatz zu einem akustischen Signalgeber, der in einem bestimmten dB-Spektrum mit einem Signalton warnt, übermitteln rein optische Signalgeber diese Information nur über ein sichtbares Signal, konkret in Form von Licht (beispielsweise Blitz, Blinken oder Dauerlicht) in einer bestimmten Farbe, etwa Rot, Weiss, Gelb oder Grün. Oftmals genutzt werden diese Meldesysteme in der Gebäudetechnik, sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich, wo sie unter anderem als Einbruchmeldeanlagen Anwendung finden.
In unserem Onlineshop finden Sie neben akustischen Signalgebern und optisch-akustischen Kombi-Signalgebern auch eine grosse Auswahl an rein optischen Signalgebern darunter Blitzleuchten, Maschinen- und Rundumleuchten sowie Signalampeln und Signalleuchten. Moderne optische Alarmmelder funktionieren in vielen Fällen mit LEDs, doch kommen mitunter auch andere Leuchtmittel, wie Xenon der Halogen, zum Einsatz.
Einsatzgebiete optischer Signalgeber
Ähnlich wie akustische Signalgeber finden optische Alarmgeber in vielen verschiedenen Bereichen Verwendung, da sie sowohl zur Warnung und Alarmierung als auch zur Anzeige bestimmter Prozesse in der Elektronik oder Betriebszustände dienen können.
Vorzufinden sind die Signalgeber in der Gebäudetechnik sämtlicher Branchenzweige, in der Industrie und im Anlagenbau. Häufig werden sie gemeinsam mit einem akustischen Signalgeber integriert, was dem sogenannten Zwei-Sinne-Prinzip entspricht. Um die Alarmierung in einem Gebäude möglichst barrierefrei und effizient zu gestalten, werden optisch-akustische Signalgeber verbaut. Das Ergebnis ist, dass hörbeeinträchtigte Menschen den Alarm sehen und sehbeeinträchtigte Personen diesen hören können. Die hör- und sehbaren Signalgeräte sorgen somit für mehr Sicherheit und sind eine wichtige Komponente einer barrierefreien Gebäudegestaltung.
Auch aus dem alltäglichen Leben sind optische Signalgebersysteme bekannt, etwa von Ampeln im Strassenverkehr. In vielen Alarmanlagen sind sie ebenfalls Bestandteil. Hier werden LED-Alarmsysteme häufig mit akustischen Signalgebern und Bewegungsmeldern kombiniert. Mit akustischen Signalen in einem hohen dB-Bereich schrecken sie potenzielle Einbrecher ab und informieren zugleich Wachpersonal oder andere Personen in der Nähe über das Geschehen.
Signalgeber werden nach der Art ihrer Alarmierung unterschieden: Ein akustischer Signalgeber warnt mit einem gut wahrnehmbaren Ton in einem bestimmten dB-Bereich, während optische Signalgeber mittels Licht einen Status oder eine Gefahrensituation melden.
Werden beide Varianten miteinander gekoppelt, handelt es sich um optisch-akustische Signalgeräte, die nicht nur in Gebäuden, sondern beispielsweise auch in der Informationsvermittlung eingesetzt werden.
Im Alltag sind solche Signalgeräte etwa bei Ampelanlagen für Fussgänger zu finden:
An vielen Strassenübergängen werden Fussgänger nicht nur mit einem roten oder grünen Licht zum Stehenbleiben beziehungsweise zum Überqueren der Strasse angehalten, sondern auch mit einem akustischen Signal, dass als Orientierung für Sehbeeinträchtigte dient und ihnen das Auffinden der Ampel erleichtert sowie deutlich macht, wenn die Strasse sicher überquert werden kann.
Die Einsatzmöglichkeiten von optischen und akustischen Signalgebern sind vielfältig und für nahezu jeden Bedarf sind geeignete Varianten erhältlich.
Bei der Auswahl eines geeigneten optischen Signalgebers gibt es einige Kriterien zu berücksichtigen. Dazu gehört der Signal-Typ der Leuchte:
In unserem Onlineshop gibt es eine grosse Auswahl an Modellen mit Blinklicht, Blitzlicht, Pulston, Dauer- oder Rundumlicht. Auch die Leuchtfarbe spielt im Zusammenhang mit dem Einsatzgebiet und vorgeschriebenen Normen beim Kauf eine grosse Rolle. Die Farbauswahl bei LED-Signalgebern und anderen Modellen ist gross und reicht von Weiss über Gelb oder Orange bis hin zu Rot oder einer Ampelfarbkombination aus Rot, Gelb und Grün.
Die Lichtstärke ist ebenfalls zu berücksichtigen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen und einen optischen Alarm zu erzeugen, der zuverlässig und schnell erkannt wird, auch ohne Sirene. In diesem Kontext spielt der Montageort eine entscheidende Rolle: Optische Melder sollten logischerweise an gut einsehbaren Stellen angebracht werden. Des Weiteren gibt es Unterschiede in der Kalottenfarbe: Neben Signalgebern in Weiss sind auch andere Farben erhältlich.
Speziell beim Kauf von Blitzleuchten, Meldern für die Alarmanlage und ähnlichen Signalgebern für den Aussenbereich sowie für industrielle Anwendungen mit chemischen und petrochemischen Anlagen ist das Material des Gehäuses ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl. Damit Sie das gewünschte Ergebnis erreichen und Ihre Blitzleuchten und sonstigen Alarmmelder lange nutzen können, sollten Sie auf hochwertige Gehäuse aus robustem Material Wert legen. In unserem Onlineshop finden Sie unter anderem Signalleuchten aus Aluminium und Polycarbonat.
Je nach Einsatzgebiet gilt es darüber hinaus die Schutzart zu beachten. Sinnvoll für Modelle, die im Aussenbereich zum Einsatz kommen, ist beispielsweise die Schutzart IP 65, womit die Gehäuse vor Eindringen von Staub sowie Strahlwasser geschützt sind. Zudem ist eine UV-Beständigkeit ratsam. Sind bereits Signalleuchten vorhanden, empfiehlt es sich, bei der Erweiterung des Systems für dieselben Zwecke auf Geräte einer Serie zu setzen. Darüber hinaus können Sie in unserem Onlineshop die Filterfunktion nutzen, um optische Signalgeber mit der richtigen Betriebsspannung ausfindig zu machen.
Unser Praxistipp: Normen bei der Planung beachten
Im Bereich der Signalgeber gibt es bestimmte Normen zu berücksichtigen, die sich je nach System und Einsatzbereich unterscheiden können. In öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen, aber auch überall dort, wo mit lauten Maschinen gearbeitet wird, ist eine Meldeanlage nach dem Zwei-Sinne-Prinzip wichtig, so dass Signale optisch und akustisch wahrnehmbar sind. Zum Schutz von Anlagen und Menschen muss gewährleistet sein, dass eine gemeldete Gefahr schnell erkannt wird. Ausreichend laute Sirenen und gut erkennbare Lichtsignale (zum Beispiel Rot bei Gefahr) sind hierfür essenziell.
Was ist bei Alarmanlagen zu beachten?
Bei Alarmanlagen sollte ein optischer Signalgeber in Rot mit einem akustischen Alarmmelder und einem lauten Schallpegel beziehungsweise einer ausreichenden Lautstärke der Sirene kombiniert sein. Beachten Sie, dass im Aussenbereich die Sirene im Alarmfall nach 3 Minuten verstummen muss.
Welches Leuchtmittel ist zu bevorzugen?
Heutzutage setzen viele Hersteller auf die LED-Technologie. LEDs zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer und eine geringe Stromaufnahme aus, daher werden sie oft in Blitzleuchten und ähnlichen Systemen verbaut.