Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Ob zu Hause, im Büro, beim Autofahren oder auf der Baustelle – Unfälle können überall passieren, daher ist das Thema Erste Hilfe für so gut wie alle Lebensbereiche relevant. Eine aktuelle Erste-Hilfe-Ausstattung ermöglicht eine schnelle Versorgung verletzter Personen. Welche Erste-Hilfe-Ausrüstung für welche Bereiche sinnvoll und vielleicht sogar vorgeschrieben ist und worauf bei der Anschaffung zu achten ist, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Bei einem medizinischen Notfall zählt jede Minute. Wie schnell ein Rettungswagen nach Eingang des Notrufs am Einsatzort angelangen soll, ist je nach Bundesland unterschiedlich geregelt, wobei sich die vorgeschriebenen maximalen Anfahrtszeiten meist zwischen 10 und 15 Minuten bewegen. In dieser Zeit gilt: Personen vor Ort müssen nach bestem Wissen Erste-Hilfe-Maßnahmen leisten, bis die Rettungskräfte eingetroffen sind.
Lebensrettende Sofortmaßnahmen wie die klassische Herz-Lungen-Wiederbelebung können dabei helfen, die Überlebenschancen einer zu rettenden Person zu verbessern. Doch auch kleinere Missgeschicke, die ohne professionelle Hilfe behandelt werden können, erfordern ein gewisses Maß an Zuwendung – und spezielle Hilfsmittel. In unserem Shop bieten wir Ihnen eine große Vielfalt an Produkten rund um das Thema Erste Hilfe. Die Auswahl reicht von Pflastern und Verbandszeug über komplette Erste-Hilfe-Sets, zum Beispiel in Form von Verbandskästen, bis hin zu Defibrillatoren für Ersthelfer und Ersthelferinnen.
Es muss nicht gleich um Leben und Tod gehen. Erste-Hilfe-Ausrüstung umfasst Verbandsmaterial, mit dem kleine Wunden versorgt werden können, ebenso wie Einrichtungsmobiliar für Ruheräume, zum Beispiel Liegen. Wir bieten Erste-Hilfe-Equipment für nahezu jede Situation und jeden Bedarf – sowohl für die private Medizinschrank-Ausstattung als auch für lebensrettende Sofortmaßnahmen bei Unfällen.
Erste-Hilfe-Sets
Verbandskästen und Erste-Hilfe-Koffer bilden die Basis jeder Erste-Hilfe-Ausstattung. Sie können als Box, Koffer, Rucksack oder Tasche ausgeführt sein, aber auch als Erste-Hilfe-Schränke. Mit praktischen Erste-Hilfe-Nachfüllsets können Sie verbrauchte oder abgelaufene Materialien ersetzen und so auf kostengünstige Weise dafür sorgen, dass Ihr Erste-Hilfe-Kasten auf dem aktuellen Stand bleibt.
Schnelle Wundversorgung
Pflaster und Verbandmaterial sind Bestandteile jedes Erste-Hilfe-Kastens. Sie können bei der Versorgung offener Wunden sowie zur Ruhigstellung und Fixierung von Körperteilen zum Einsatz kommen und sind in vielen Varianten und Abmessungen erhältlich. Als praktisch erweist sich ein Pflasterspender, mit dem Sie stets ein passendes Pflaster für die Wundversorgung zur Hand haben. Ein Spender ermöglicht eine ordentliche und sichere Aufbewahrung sowie eine einfache Abgabe von Wundpflastern.
Kälte- oder Wärmekompressen können zum Beispiel zur thermischen Behandlung – also zum Kühlen oder Wärmen – von Prellungen, Verstauchungen, Quetschungen und mitunter auch Verbrennungen zum Einsatz kommen. Wir bieten eine Auswahl an Kälte-Sofortkompressen, Cold Packs, Kältekissen und Kühlspray sowie Wärmekompressen.
Defibrillatoren
Automatisierte externe Defibrillatoren (AED) eignen sich dank ihrer benutzerfreundlichen Handhabung auch für den Gebrauch durch (eingewiesene) Laien. Es handelt sich um Geräte zur geführten Elektroschockbehandlung mittels Sprachansage und LED-Anzeige. Sie sind zur Ergänzung der klassischen Herz-Lungen-Wiederbelebung gedacht, können diese aber nicht ersetzen. Die modernen Defis überprüfen den Zustand der zu rettenden Person mittels Elektroden und geben darüber auch Elektroschocks ab, die zur Wiederherstellung eines normalen Herzschlags bei Herzrhythmusstörungen beitragen sollen.
Erste Hilfe für die Augen
Augenspülflaschen, Augensprays und Augenduschen sind eine sinnvolle Ergänzung der Erste-Hilfe-Ausstattung in Bereichen, in denen Verletzungen der Augen häufiger auftreten können, etwa in Handwerk, Labor und Industrie. Augenspülungen können bei der Erstbehandlung erforderlich sein, wenn Fremdkörper wie Holz- oder Metallsplitter ins Auge gelangt sind oder wenn es zu Verätzungen durch Säuren oder Laugen kommt. Augenspülflaschen enthalten je nach Einsatzzweck eine sterile Kochsalzlösung (Natriumchloridlösung 0,9%) oder eine Pufferlösung, um die Schadstoffe aus dem Auge zu schwemmen.
Hilfsmittel für die Personenrettung und Pflege
Die Kategorie Rettungshilfen umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Hilfsmittel für Erste-Hilfe-Maßnahmen, die in Notfällen und Gefahrensituationen gute Dienste leisten können.
Dazu gehören zum Beispiel Sicherheitsmesser zum Durchtrennen von Sicherheitsgurten im Auto und Notfallhammer zum Einschlagen von Glasscheiben.
Vom Mundspatel bis zum Allergiker-Kopfkissen finden Sie in der Kategorie Krankenpflege eine Fülle an Medizin- und Pflegeprodukten, die sich zum Beispiel gut zur Ausstattung der betrieblichen Medizinausstattung eignen, aber auch in medizinischen Einrichtungen sowie im Privaten zum Einsatz kommen können.
Ruheraumliegen und Decken eignen sich zur Einrichtung von Ruheräumen in Betrieben, Schulen oder sonstigen öffentlichen Einrichtungen. Sie ermöglichen es Personen, sich hinzulegen und auszuruhen, was insbesondere schwangeren Beschäftigten oder stillenden Müttern jederzeit ermöglicht werden muss.
Eine platzsparende Variante sind Liegen mit Klapp- und Haltemechanismus, der die Ruheliege flach an der Wand bereithält.
Zudem finden Sie bei uns Liegematten, Übungsmatten, Rettungstücher, Matratzenschoner und viele weitere Hilfsmittel, die sich in der Ersten Hilfe und bei der Pflege als nützlich erweisen können.
In bestimmten Bereichen ist das Vorhandensein von Erste-Hilfe-Ausstattung vorgeschrieben. Für Unternehmen gilt, dass bereits ab einer beschäftigen Person ein Betriebsverbandskasten bereitgehalten werden muss. Dabei handelt es sich um den sogenannten „kleinen Verbandskasten“, dessen Inhalt nach DIN 13157 gesetzlich vorgegeben ist. Je nach Branche müssen ab einer gewissen Zahl an Angestellten weitere Betriebsverbandskästen vorhanden sein. Übrigens: Zwei kleine Verbandskästen entsprechen einem großen Verbandskasten (DIN 13169), da letzterer das gleiche Erste-Hilfe-Material in doppelter Ausführung enthält.
Wichtig ist nicht nur, dass das gesetzlich vorgeschriebene Erste-Hilfe-Material vorhanden ist, auch muss es sofort auffindbar und leicht zugänglich für alle im Betrieb arbeitenden Personen sein.
In unserem Erste-Hilfe-Shop bieten wir neben den normierten Betriebsverbandskästen auch Varianten für bestimmte Branchen an, die weitere, auf die Arbeitsfelder zugeschnittene Erste-Hilfe-Materialien und Hilfsmittel enthalten. Darüber hinaus gibt es spezielle Erste-Hilfe-Sets für Bildungseinrichtungen – von der Kita bis zur Berufsschule.
Auch für Autos und andere Kraftfahrzeuge ist das Mitführen eines Erste-Hilfe-Koffers bzw. Verbandskastens Pflicht. Hier ist ein Kfz-Verbandskasten nach DIN 13164 die richtige Wahl.
Unternehmen müssen im Übrigen nicht nur sicherstellen, dass das vorgeschriebene Erste-Hilfe-Material zur Verfügung steht, auch soll geschultes Personal vorhanden sein, das im Fall der Fälle Erste Hilfe leisten kann. Als betriebliche Ersthelfer und Ersthelferinnen dürfen in Betrieben nur Personen eingesetzt werden, die eine spezielle Ausbildung absolviert haben. Dafür gibt es das sogenannte Erste-Hilfe-Training, das neun Unterrichtseinheiten umfasst und alle zwei Jahre aufgefrischt werden muss. Wie viele Ersthelfer oder Ersthelferinnen es im Betrieb geben muss, richtet sich nach der Zahl der Mitarbeitenden im Unternehmen und nach der Art der Einrichtung. Die ausgebildeten Ersthelfer und Ersthelferinnen sind nicht nur dafür zuständig, Erste Hilfe zu leisten, wenn es die Situation erfordert, sie fungieren im Betrieb auch als Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen bei Fragen rund ums Thema Erste Hilfe. Die Kosten für die Erste-Hilfe-Ausbildung übernehmen in der Regel die Unfallversicherungsträger.
Im Zuge der Corona-Pandemie wurden die Vorschriften für den Inhalt der Betriebs- und Kfz-Verbandskästen angepasst. Seit November 2021 müssen im kleinen und großen Verbandskasten sowie im Kfz-Verbandskasten medizinische Gesichtsmasken nach DIN EN 14683 sowie Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut enthalten sein. Wer noch einen älteren Erste-Hilfe-Koffer in Gebrauch hat, sollte ihn um die entsprechenden Utensilien ergänzen.
Optimale Ausrüstung für Erste-Hilfe-Maßnahmen und lebensrettende Sofortmaßnahmen
Zur minimalen Erste-Hilfe-Ausstattung im privaten Umfeld gehört ein vernünftiger Verbandkasten – oder alternativ ein Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Schrank oder Erste-Hilfe-Rucksack. Im Auto ist ein ordnungsgemäßer Kfz-Verbandkasten gesetzlich vorgeschrieben. Geschäftliche Betriebe aller Art und Bildungseinrichtungen müssen nach der Richtlinie für Arbeitsstätten bereits ab einem Beschäftigten einen Verbandkasten bereithalten, der den Mindestvorgaben der DIN-Norm 13157 entspricht. Wie viele Verbandkästen konkret benötigt werden, hängt von der Betriebsart und der Zahl an Beschäftigen ab. Mit unserer Übersicht finden Sie das für Ihre Belange relevante Anforderungsprofil für die bereitzuhaltenden Verbandkästen sowie deren Inhalt. Die Füllung von Verbandkästen und Koffern ist als praktisches Nachfüll-Set günstig zu haben.
Welche Maßnahmen gehören zur Ersten Hilfe?
Erste Hilfe ist der Oberbegriff für alle Maßnahmen, die bei einem medizinischen Notfall zu ergreifen sind. Die ersten drei Grundsätze der Ersten Hilfe lauten: Unfallstelle absichern und nach Möglichkeit die zu rettende Person aus der Gefahrenzone bringen, dann den Notruf wählen (112) und im Anschluss die erforderlichen (potenziell lebensrettenden) Maßnahmen beginnen. Je nach körperlicher Verfassung ist es beispielsweise angezeigt, die Person in die stabile Seitenlage zu bringen oder eine Herz-Lungen-Wiederbelebung einzuleiten, bis die Rettungskräfte eintreffen. Im weiteren Sinne umfasst Erste Hilfe sämtliche Materialien und Maßnahmen, die im Falle von Verletzungen oder sonstigen medizinischen Problemen gebraucht werden. Das geht bei Pflastern für die Versorgung kleiner Wunden los und führt hin bis zur Defibrillation, die zur Unterstützung von Wiederbelebungsmaßnahmen eingesetzt wird.
Wann ist ein Erste-Hilfe-Kurs Pflicht?
Einen Erste-Hilfe-Kurs zu absolvieren, ist grundsätzlich immer sinnvoll, da man jederzeit und überall in Situationen geraten kann, bei denen Erste Hilfe geleistet werden muss, nachdem ein Notruf abgesetzt wurde. Es gibt allerdings bestimmte Bereiche und Situationen, für die eine grundlegende Erste-Hilfe-Ausbildung vorgeschrieben ist. So muss jeder, der einen Führerschein erwerben möchte, einen Erste-Hilfe-Kurs belegen. Zudem müssen in Betrieben ausreichend Ersthelfer und Ersthelferinnen vorhanden sein, wobei Betriebsgröße und -art ausschlaggebend dafür sind, wie viele betriebliche Ersthelfer und Ersthelferinnen gebraucht werden.
Welchen Erste-Hilfe-Koffer brauche ich im Betrieb?
Je nach Branche und Anzahl der Mitarbeitenden müssen kleine Betriebsverbandskästen nach DIN 13157 oder große Betriebsverbandskästen nach DIN 13169 bereitgestellt werden. Die Norm regelt den Inhalt der Erste-Hilfe-Ausstattung. Wichtig: Das Material muss regelmäßig hinsichtlich seiner Vollständigkeit und Aktualität hin überprüft werden. Abgelaufenes Verbandszeug muss umgehend ausgetauscht werden. Das gilt auch für den Auto-Verbandskasten.