Direktlink
  • Conrad
  • Mein Konto

    Anmelden / Registrieren

  • Einkaufswagen

  • Aktuelle Angebote, Aktionen & Top-Deals – Jetzt entdecken → Aktuelle Angebote, Deals & Aktionen →
  • Service & Infos

    Vorteile & Inspiration

    • → Conrad PRO

    • → Langzeit-Garantie

    • → Geschenkkarte

    • → Geschenkideen

    • → Newsletter

    Wissen & Aktuelles

    • → Ratgeber

    • → Conrad Blog

    • → Aktuelles

    • → Kataloge


  • Angebote

    Sparen & Angebote

    • → Aktionen

    • → SALE %

    • → Outlet

    Clever Einkaufen

    • → Haushaltsbedarf

    • → Refurbished

    • → Alle Gutscheine


    Marken im Fokus

    Logo zu VOLTCRAFT
    Logo zu Max Hauri
    Logo zu HP Autozubehör
    Logo zu Ansmann
    Logo zu Joy-it
    Logo zu PCE Instruments

  • Unsere Produkte
  • Mein Konto
  • Merkliste
  • Abmelden
Conrad
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist
Ihre Suche nach "" ergab keine Ergebnisse.

Digitale Einbau-Messgeräte

0 Ergebnisse

Leider keine Ergebnisse für diese Filterkombination.

Ratgeber

Digitale Einbau-Messgeräte » Zur regelmässigen Überwachung von Messwerten

Digitale Einbaumessgeräte werden überall dort eingesetzt, wo eine regelmässige Überwachung von Messwerten erforderlich ist. Die Bandbreite reicht von einfachen Strommessern bis hin zu programmierbaren Spannungsqualität-Analysatoren für das Energiemanagement. In unserem Ratgeber erfahren Sie, welche Funktionen digitale Einbaumessgeräte haben und wo sie eingesetzt werden können.

  • Was ist ein digitales Einbaumessgerät?

  • Welche Werte können digitale Messgeräte anzeigen?

  • Displaytechnologien bei digitalen Einbaumessgeräten

  • Worauf muss ich achten, wenn ich ein digitales Einbaumessgerät kaufe?

  • Unser Praxistipp: Signalleitungen im Schaltschrank intelligent verlegen!

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zu digitalen Einbaumessgeräten



Was ist ein digitales Einbaumessgerät?

Digitale Einbaumessgeräte sind beliebte Werkzeuge in der Messtechnik und können diverse Messwerte anzeigen. Sie lassen sich leicht in Schaltschränke, Schalttafeln oder in das Gehäuse von Maschinen einbauen. Eine digitale Anzeige gibt die ermittelten Werte ohne Verzögerung aus. Somit eignen sich die Geräte, um beispielsweise die Spannung oder Temperatur in Echtzeit zu überwachen.

Bei den eingebauten Displays gibt es grosse Unterschiede.

Einfache Messinstrumente haben ein 7-Segment-LED-Display, während professionelle Modelle über eine OLED-Anzeige oder sogar über ein hochauflösendes Grafikdisplay mit integriertem Touchscreen verfügen.

Einbaumessgeräte mit LED-Anzeige sind darüber hinaus mit unterschiedlicher Ziffernhöhe erhältlich. 

Gängige Schnittstellen bei Einbaumessgeräten sind unter anderem Ethernet, USB, Funk, RS232 sowie RS485.

Somit kann die Kompatibilität mit verschiedenen Industriebussystemen sichergestellt werden.

Siemens SENTRON Digitales Einbaumessgerät


Welche Werte können digitale Messgeräte anzeigen?

Für fast jedes Einsatzgebiet existiert ein passendes Einbaumessgerät mit Digitalanzeige. Die einfachsten Modelle zeigen Strom oder Spannung auf einem LC-Display an, wobei je nach Anforderung Ausführungen mit unterschiedlicher Ziffernhöhe zur Auswahl stehen. Die meisten digitalen Einbaumessgeräte sind sowohl für Gleichstrom (DC) als auch für Wechselstrom (AC) in verschiedenen Messbereichen verfügbar.

Joy-it VAX 1100 Multifunktionsmessgerät

Sie finden aber auch Prüfgeräte für komplexere Messungen wie Frequenz, Geschwindigkeit oder Leistung. Einige Universal-Messgeräte sind zudem in der Lage, unterschiedliche Messungen gleichzeitig durchzuführen. Beispielsweise werden häufig ein Amperemeter und ein Voltmeter in einem Gerät kombiniert. 

Die Speerspitze unter den Messgeräten stellen programmierbare Spannungsqualität-Analysatoren für das Energiemanagement dar, die über mehrere Eingänge verfügen. 

Neben Geräten für die Bestimmung elektrischer Messwerte gibt es Prüfgeräte, die beispielsweise die Temperatur messen, die Betriebsstunden einer Maschine zählen oder den Ladestand einer Batterie anzeigen. 



Displaytechnologien bei digitalen Einbaumessgeräten

Bei Einbaumessgeräten werden unterschiedliche Displayarten verbaut. Weit verbreitet sind LCD oder LED-Anzeigen. Der Unterschied der beiden Varianten liegt in der Beleuchtung:

Bei einem LCD wird die Anzeige durch dauerhafte Hintergrundbeleuchtung mit elektronischer Filterung auf kleine Farbfelder geleitet, welche dann das Bild ergeben, während bei einem LED-Display einzelne LEDs für die Hintergrundbeleuchtung zuständig sind, die Funktionsweise jedoch die selbe ist. Eine LED-Anzeige benötigt weniger Strom und bietet zudem einen höheren Kontrast. Nicht benötigte Bereiche der Anzeige werden deaktiviert und bleiben daher einfach schwarz. 

Die Ziffernhöhe kann je nach Modell und den individuellen Anforderungen variieren. Eine solches Panel lässt sich als einfache 7-Segment-Anzeige oder als hochauflösendes grafikfähiges Display realisieren. 

Bei manchen Geräten werden bereits OLED-Panels eingebaut. Bei einer OLED-Anzeige ist keine Hintergrundbeleuchtung erforderlich, da die einzelnen Pixel selbstständig leuchten. Ein solches Display ist besonders energiesparend und hat sehr hohe Kontrastwerte.

ENTES MPR-32-72 Digitales Einbaumessgerät


Worauf muss ich achten, wenn ich ein digitales Einbaumessgerät kaufe?

Sobald feststeht, welche Messungen durchgeführt werden sollen, kann ein passendes Gerät ausgesucht werden. Es ist von den individuellen Anforderungen abhängig, ob ein einfaches Modell mit analoger Anzeige ausreicht oder ob Sie ein hochauflösendes grafisches Display benötigen. 

Für eine Digitalanzeige spricht die bessere Ablesbarkeit. Zudem sind entsprechende Messgeräte mit unterschiedlichen Ziffernhöhen erhältlich. Gerade wenn sich die Anzeige des Prüfgerätes nicht im unmittelbaren Sichtbereich befindet, kann durch eine grössere Ziffernhöhe dennoch eine optimale Ablesbarkeit sichergestellt werden.

PQ Plus UMD 913 Digitales Einbaumessgerät

Achten Sie beim Kauf auf einen ausreichend gross dimensionierten Messbereich und gegebenenfalls darauf, dass genügend Eingänge vorhanden sind. Bei einigen Anwendungsfällen ist es sinnvoll, ein Universal-Messinstrument zu verwenden. Ein solches Messgerät kann zum Beispiel die Funktionen eines Voltmeters und eines Amperemeters in einem Gerät vereinen. 

Einbaumessgeräte sind in unterschiedlich grossen Gehäusen erhältlich. Berücksichtigen Sie daher vor einem Kauf die zur Verfügung stehende Einbau-Breite sowie die Einbau-Tiefe. Speziell für Schaltschränke bietet der Markt Geräte für die DIN-Schiene. 

Im industriellen Umfeld kann es nötig sein, dass die Messtechnik mit speziellen Bus-Systemen wie Modbus oder Profibus zusammenarbeiten muss, achten Sie daher auf eine entsprechende Kompatibilität. Komplexe Messgeräte lassen sich häufig vom Anwender individuell programmieren.
Dazu ist in der Regel eine zusätzliche Software erforderlich, die auf einem Rechner installiert wird. Die Software muss reibungslos mit dem Betriebssystem arbeiten, um die volle Funktionalität des Messgerätes ausschöpfen zu können.



Unser Praxistipp: Signalleitungen im Schaltschrank intelligent verlegen!

Beim Einbau eines Einbaumessgerätes sollten Sie die Wege der Signalleitungen exakt planen. Es empfiehlt sich, einen möglichst grossen Abstand zu Schützen, Relais und Transformatoren einzuhalten, um Störungen bei der Signalübertragung zu minimieren.



FAQ – häufig gestellte Fragen zu digitalen Einbaumessgeräten

Das Einbaumessgerät stellt auf dem Display nur den Buchstaben E dar. Was bedeutet das?

Der Buchstabe E steht in diesem Fall für Error und zeigt an, dass beim Gerät ein Fehler vorliegt. Abhängig vom Modell können zusätzliche Buchstaben oder Ziffern angezeigt werden, die einen Hinweis auf die Fehlerursache geben. Eine Übersicht der darstellbaren Codes finden Sie gewöhnlich im Handbuch des Messgerätes.


Was ist ein Spannungsqualität-Analysator?

Mit einem solchen Messgerät können alle wichtigen Grössen in elektrischen Netzen erfasst werden. Das Spektrum reicht von einfachen Strom- und Spannungsmessungen bis hin zu Energieverbräuchen. Viele Spannungsqualität-Analysatoren sind zudem in der Lage, harmonische Anteile in Strom und Spannung darzustellen, um Rückschlüsse auf die Qualität der Spannung ziehen zu können.

TDE Instruments DPM72-MPN Digitales Einbaumessgerät
%seoprefootercolumns%
  • Gratis Lieferung ab CHF 200.– inkl. MwSt.

  • Über 1 Million Produkte

  • Über 3'500 Marken

  • Blog

Services

Services

  • Angebotsservice

  • SourcingPlus

  • Garantie Plus 24

  • Geschenkkarte

  • Project Business

  • E-Procurement

  • ProcurePlus

  • Alle Services


Über Conrad

Über Conrad

  • Unternehmen

  • Conrad Marken

  • Pressemitteilungen

  • Qualität

  • Umwelt

  • Rechtliches

  • Vulnerability Disclosure Program

  • Karriere

  • Sponsoring


Conrad erleben

Conrad erleben

  • Innovation News

  • Katalog / Downloads

  • Branchenlösungen

  • Ratgeber

  • Blog

  • Markenshop

  • Messen und Events


Für Bildungseinrichtungen

Für Bildungseinrichtungen

  • Alles für Ihre Bildungseinrichtung


Aktuelle Promotionen

Aktuelle Promotionen

  • ★ Zur Übersicht

  • 🎁 Geschenkideen

  • % Technik-SALE

  • % Conrad Outlet

  • % Alle Conrad Gutscheine

  • Haushaltsbedarf 

  • Technik-Zubehör & Gadgets


Hilfe & Kontakt

Hilfe & Kontakt

  • FAQ-Hilfecenter

  • Kontaktformular


Newsletter

Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein!

Newsletter

Newsletter

  • Jetzt für den Newsletter anmelden und CHF 10.- Gutschein sichern!
    Kostenlos und jederzeit kündbar
     →


Zahlarten
  • Zahlungsart Kreditkarte
  • Zahlungsart PayPal
  • Zahlungsart Vorauskasse
  • Zahlungsart Rechnung
Alle Zahlarten
Social Media

*Gewerblicher Shop: Anzeige von Nettopreisen exkl. MwSt. und Versandkosten

*Alle Preisangaben sind inkl. MwSt.

  • Datenschutz

  • Sichere Zahlungsmittel

  • SSL-Verschlüsselung

  • Verified Visa & Mastercard Secure Code

  • Logo zu Swiss Online Garantie
  • AGB

  • Impressum

  • Mitgliedschaft beenden

  • Datenschutz

Produktvergleich
Merkliste