bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist
Produkt-Art
IPL Haarentferner1
Preis
CHF - CHF
Marke
Beurer1
Farbe
schwarz1
Stromversorgung
akkubetrieben1

Dauerhafte Haarentfernung

1 Ergebnis

Beurer IPL 8800 VELVET SKIN PRO 57501 IPL Haarentferner  Schwarz

Beurer IPL 8800 VELVET SKIN PRO 57501 IPL Haarentferner Schwarz

1 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Fr., 16. Okt.
CHF 283.95
inkl. MwSt.,

Ratgeber

Laser-Haarentferner: Moderne Methoden für langanhaltend glatte Haut

Laser-Haarentferner zählen zu den gefragtesten Lösungen für langfristig glatte Haut ohne regelmäßiges Rasieren oder Epilieren. Moderne Technologien wie IPL und Laser ermöglichen die gezielte Behandlung unerwünschter Haare an nahezu allen Körperbereichen. Anders als herkömmliche Methoden wie Rasierer und Haarentferner arbeiten diese Systeme direkt an den Haarwurzeln und reduzieren das Nachwachsen dauerhaft. Besonders beliebt für die Haarentfernung Zuhause sind Laser, die professionelle Ergebnisse in den eigenen vier Wänden versprechen.

Die Technologie basiert auf Lichtimpulsen, die gezielt Melanin in den Haaren erhitzen. Diese Wärme wird zu den Haarwurzeln geleitet und schwächt diese nachhaltig. IPL-Haarentferner verwenden intensives Pulslicht über ein breites Spektrum, während Lasergeräte mit gebündelten Lichtwellen arbeiten. Beide Methoden erfordern mehrere Anwendungen über Wochen oder Monate, da Haare in verschiedenen Wachstumsphasen behandelt werden müssen.

Der Unterschied zu temporären Methoden ist erheblich: Während Rasierer nur oberflächlich schneiden und Epilierer Haare ausreißen, zielt ein Laser-Haarentferner auf die Wurzel ab. Besonders bei der Haarentfernung im Gesicht bieten diese Methoden diskrete und effektive Lösungen.

Dieser Ratgeber erklärt die verschiedenen Technologien zur dauerhaften Haarentfernung, vergleicht IPL und Laser-Systeme und zeigt, worauf Sie beim Kauf achten sollten.

Wichtig: Laser-Haarentferner funktionieren am besten bei dunklen Haaren auf heller Haut. Bei sehr hellem, grauem oder rotem Haar sowie sehr dunkler Haut können die Ergebnisse eingeschränkt sein. Führen Sie vor der ersten Anwendung immer einen Hauttest durch.


Was ist ein Laser-Haarentferner und wie funktioniert er?

Dauerhafte Haarentferner nutzen Lichtenergie, um Haarwurzeln gezielt zu schwächen oder zu zerstören. Das Prinzip basiert auf selektiver Photothermolyse – die gezielte Erhitzung dunkler Strukturen durch Licht.

IPL-Technologie (Intense Pulsed Light)

IPL-Geräte erzeugen intensive Lichtimpulse über ein breites Wellenlängenspektrum. Diese Lichtenergie dringt in die Haut ein und wird vom Melanin in den Haaren absorbiert. Die entstehende Wärme leitet sich zu den Haarwurzeln und schwächt deren Wachstumsfähigkeit. IPL Haarentferner für den Heimgebrauch arbeiten mit geringerer Intensität als professionelle Geräte, sind aber bei regelmäßiger Anwendung ebenso effektiv, wie wenn Sie sich die Haare in einem Studio entfernen lassen. Die Technologie eignet sich besonders für größere Bereiche wie Beine oder Rücken, da die Lichtimpulse eine größere Fläche abdecken.

Laser-Technologie

Ein Laser zur Haarentfernung arbeitet mit gebündelten Lichtwellen einer spezifischen Wellenlänge. Diese präzise Energieabgabe ermöglicht tiefere Penetration und gezieltere Behandlung der Haarwurzeln. Lasergeräte für Haare gelten als besonders effektiv bei hartnäckigen oder dicken Haaren. Die Behandlung ist punktgenauer als IPL, dauert bei großen Flächen jedoch länger. Heimgeräte nutzen meist Diodenlaser mit reduzierter Leistung für sichere Anwendung.

Unterschied zu temporären Methoden

Im Vergleich zu Damenrasierern und Epilierern bietet ein Laser-Haarentferner langfristige Ergebnisse. Rasierer und Haarentferner schneiden Haare nur an der Hautoberfläche – das Nachwachsen beginnt innerhalb von Tagen. Bei dauerhafter Haarentfernung werden Haarwurzeln durch Hitzeeinwirkung geschädigt. Nach mehreren Behandlungen reduziert sich das Haarwachstum um bis zu 90 Prozent.


Was ist besser, IPL oder Lasern?

Beide Technologien arbeiten mit Lichtenergie, unterscheiden sich jedoch in Anwendung, Wirkung und Einsatzgebieten.

KriteriumIPLLaserIdeal für
LichtquelleBreitspektrum-LichtGebündelte WellenlängeLaser bei präziser Behandlung
BehandlungsflächeGroß (bis 5 cm²)Klein (punktgenau)IPL für große Bereiche
BehandlungsdauerSchneller bei großen FlächenLangsamer, präziserIPL für Beine, Laser für Gesicht
HauttypenHell bis mittelAlle HauttypenLaser vielseitiger

IPL-Geräte behandeln größere Hautareale pro Lichtimpuls und eignen sich optimal für ausgedehnte Bereiche wie Beine, Rücken oder Arme. Die Anwendung geht schneller, und moderne IPL Haarentferner bieten Gleitbetrieb für kontinuierliche Behandlung. Diese Technologie ist kostengünstiger sowohl bei Heimgeräten als auch professionellen Behandlungen.

Laser-Systeme bieten präzisere Behandlung und dringen tiefer in die Haut ein. Die Laserhaarentfernung eignet sich besonders für empfindliche Bereiche wie das Gesicht oder die Bikinizone, wo Genauigkeit entscheidend ist. Professionelle Laserbehandlungen können auch bei dunkleren Hauttypen eingesetzt werden. Für das Haare-Lasern im Heimbereich gibt es mittlerweile kompakte Geräte, die jedoch in der Leistung hinter professionellen Systemen zurückbleiben.

Für den Heimgebrauch empfehlen sich IPL-Geräte aufgrund des besseren Preis-Leistungs-Verhältnisses und der einfacheren Handhabung.


Welche Vor- und Nachteile hat die IPL-Haarentfernung?

Die IPL-Methode bietet zahlreiche Vorteile, hat aber auch Einschränkungen, die vor dem Kauf beachtet werden sollten.

Vorteile der IPL-Haarentfernung:

Langanhaltende Ergebnisse: Nach vollständiger Behandlung bleiben Hautpartien monatelang oder dauerhaft haarfrei. Viele Anwender berichten von 80-90 Prozent Haarreduktion nach 8-12 Behandlungen.

Kosteneffizienz bei Heimgeräten: Ein IPL Haarentferner für Zuhause kostet einmalig zwischen 150 und 400 Euro. Professionelle Behandlungen kosten pro Sitzung 100-300 Euro bei mehreren erforderlichen Terminen.

Schmerzarme Anwendung: Im Vergleich zum Epilieren ist IPL deutlich angenehmer. Moderne Geräte verfügen über Hautkontaktsensoren und Kühlsysteme, die Beschwerden minimieren. Die meisten Anwender beschreiben das Gefühl als leichtes Prickeln.

Vielseitige Anwendungsbereiche: IPL eignet sich für große Körperbereiche wie Beine, Arme, Rücken und Bauch. Spezielle Aufsätze ermöglichen auch die Behandlung sensibler Zonen wie Achseln oder Bikinibereich.

Nachteile der IPL-Haarentfernung:

Eingeschränkte Wirkung bei bestimmten Haartypen: Sehr helles, rotes oder graues Haar enthält wenig Melanin und kann nicht effektiv behandelt werden. Auch bei dunkler Haut besteht erhöhtes Risiko für Hautreizungen.

Zeitaufwand erforderlich: Sichtbare Ergebnisse zeigen sich erst nach mehreren Wochen. Eine vollständige Behandlung erfordert 8-12 Sitzungen über 3-6 Monate.

Nicht für alle Körperstellen geeignet: Bereiche mit Tätowierungen, Muttermalen oder Hauterkrankungen dürfen nicht behandelt werden. Auch die Augenpartie ist tabu.

Mögliche Nebenwirkungen: Leichte Hautrötungen, Schwellungen oder vorübergehende Pigmentveränderungen können auftreten. Bei unsachgemäßer Anwendung drohen Verbrennungen.

Achtung: IPL funktioniert nur bei ausreichendem Kontrast zwischen Haar- und Hautfarbe. Für sehr dunkle Hauttypen (Fitzpatrick V-VI) oder sehr helle Haare ist die Methode nicht geeignet.


Wie gesund ist Laser-Haarentfernung?

Laser-Haarentfernung gilt bei sachgemäßer Anwendung als sichere Methode mit geringen gesundheitlichen Risiken. Die Technologie ist medizinisch erprobt und wird seit Jahrzehnten eingesetzt.

Die Lichtenergie dringt nur wenige Millimeter in die Haut ein und zielt gezielt auf die Haarwurzeln. Umliegendes Gewebe wird durch moderne Kühlsysteme geschützt. Die Behandlung beeinflusst weder Hormone noch innere Organe, da die Wirkung rein oberflächlich bleibt.

Kurzfristige Nebenwirkungen wie leichte Rötungen oder Schwellungen sind normal und klingen innerhalb weniger Stunden ab. Wichtig ist die Wahl der richtigen Intensitätsstufe – zu hohe Einstellungen erhöhen das Risiko für Verbrennungen. Moderne Geräte verfügen über Hauttyp-Sensoren, die automatisch sichere Einstellungen wählen.

Professionelle Behandlungen bieten höchste Sicherheit durch geschultes Personal. Bei Heimgeräten liegt die Verantwortung beim Anwender. Diese arbeiten mit reduzierter Leistung und integrierten Sicherheitsmechanismen. Kontraindikationen müssen beachtet werden: Schwangere und Stillende sollten auf die Behandlung verzichten. Bei Hauterkrankungen, Diabetes oder photosensibilisierenden Medikamenten ist ärztliche Rücksprache erforderlich. Während und nach der Behandlung ist konsequenter Sonnenschutz notwendig. Direkte Sonneneinstrahlung sollte zwei Wochen vor und nach der Anwendung vermieden werden.


Für welche Körperbereiche eignet sich ein Laser-Haarentferner?

Laser-Haarentferner kann an nahezu allen Körperbereichen genutzt werden. Die Eignung hängt von Hautbeschaffenheit, Haardichte und Empfindlichkeit ab.

KörperbereichEignung IPLEignung LaserBesonderheiten
Gesicht (Damenbart)Gut (mit Präzisionsaufsatz)Sehr gutNiedrige Intensität erforderlich
BeineSehr gutGutGroße Fläche, schnelle Behandlung
AchselnGutSehr gutEmpfindlicher Bereich
BikinizoneGutSehr gutSehr empfindlich, niedrige Intensitä

Gesicht und Damenbart entfernen: Die Haarentfernung im Gesicht erfordert besondere Vorsicht. IPL-Geräte mit Präzisionsaufsätzen eignen sich für Oberlippe, Kinn und Wangen. Niemals den Bereich um die Augen behandeln. Auch Bartschneider und Haarschneider können für temporäre Lösungen genutzt werden.

Beine und Arme: Große Bereiche eignen sich perfekt für IPL-Behandlungen. Die vollständige Behandlung der Beine benötigt etwa 20-30 Minuten. Bei regelmäßiger Anwendung alle zwei Wochen zeigen sich erste Ergebnisse nach 4-6 Wochen.

Achseln: Dieser empfindliche Bereich reagiert gut auf beide Methoden. Die Haut ist dunkler und die Haare dicker, was ideale Bedingungen schafft. Eine Sitzung dauert nur wenige Minuten.

Bikinizone: Die empfindlichste Zone erfordert niedrige Intensitätsstufen und besondere Vorsicht. Viele Geräte bieten spezielle Bikini-Aufsätze.

Praxistipp: Rasieren Sie den zu behandelnden Bereich 24 Stunden vor der Anwendung. Die Haare sollten kurz sein, aber die Wurzeln noch intakt. Epilieren oder Wachsen vor der Behandlung ist kontraproduktiv.


Worauf sollte man beim Kauf eines Geräts zur dauerhaften Haarentfernung achten?

Die Auswahl des richtigen Geräts entscheidet über Erfolg und Sicherheit der Behandlung.

  1. Anzahl der Lichtimpulse: Hochwertige IPL Haarentferner bieten 300.000 bis 500.000 Lichtimpulse. Das reicht für mehrere Jahre Vollkörperbehandlung. Günstige Geräte mit nur 100.000 Impulsen sind schneller erschöpft.

  2. Intensitätsstufen: Mindestens 5 Stufen ermöglichen individuelle Anpassung an Hauttyp und Körperbereich. Geräte mit automatischer Hautton-Erkennung wählen sichere Einstellungen.

  3. Aufsätze und Behandlungsfenster: Ein Standardaufsatz für große Flächen (4-5 cm²) beschleunigt die Anwendung. Präzisionsaufsätze (2-3 cm²) eignen sich für Gesicht und schwer erreichbare Stellen.

  4. Betriebsmodi: Der Einzelimpuls-Modus bietet präzise Kontrolle für kleine Bereiche. Der Gleit-Modus ermöglicht kontinuierliche Behandlung großer Flächen.

  5. Sicherheitsmerkmale: Hautkontaktsensoren verhindern versehentliches Auslösen. UV-Filter schützen die Haut vor schädlicher Strahlung. Achten Sie auf Prüfsiegel und Zertifizierungen.

  6. Ergonomie: Das Gerät sollte gut in der Hand liegen und nicht zu schwer sein. Eine intuitive Bedienung mit übersichtlichem Display erleichtert die Anwendung.

GerätetypLichtimpulsePreisGeeignet für
Einsteigergerät100.000-250.00080-150 €Einzelne Bereiche, gelegentliche Nutzung
Mittelklasse250.000-400.000150-300 €Ganzkörperbehandlung, regelmäßige Nutzung
Premium-Gerät400.000+300-500 €Intensive Nutzung, mehrere Personen

Wenn Sie einen Laser-Haarentferner kaufen, sollten Sie auf Kundenbewertungen und Testergebnisse achten. Renommierte Hersteller bieten oft längere Garantien und besseren Kundenservice.


FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Laser-Haarentfernern

Sind Haare mit einem Laser-Haarentferner wirklich dauerhaft ab?

Der Begriff "dauerhaft" bedeutet langanhaltende Haarreduktion, nicht zwingend vollständige Haarfreiheit für immer. Nach vollständiger Behandlung wachsen 80-95 Prozent der Haare nicht mehr nach. Einzelne Haare können reaktiviert werden, besonders bei hormonellen Veränderungen. Nachbehandlungen alle 6-12 Monate halten das Ergebnis aufrecht.

Wie viel kostet ein Laser-Haarentferner?

IPL-Geräte für den Heimgebrauch kosten zwischen 80 und 500 Euro. Einsteigermodelle beginnen bei 80-150 Euro. Mittelklasse-Geräte liegen bei 150-300 Euro. Premium-Modelle kosten 300-500 Euro. Professionelle Laserbehandlungen kosten pro Sitzung 100-300 Euro, bei 6-10 erforderlichen Sitzungen summiert sich das auf 600-3000 Euro je nach Körperbereich.

Kann IPL das Hautbild verbessern?

Neben der Haarentfernung kann IPL positive Nebeneffekte auf das Hautbild haben. Die Lichtimpulse regen die Kollagenproduktion an und können feine Linien, Pigmentflecken und Rötungen reduzieren. Manche Anwender berichten von ebenmäßigerem Teint. Diese Effekte sind jedoch nicht primäres Ziel der Behandlung und variieren individuell.

%seoprefootercolumns%
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
3 Für PRO Mitglieder: CHF 12.– Rabatt ab CHF 119.– Bestellwert (inkl. MwSt.). Mehrfach einlösbar bis 25.10.2026 auf conrad.ch. Ausgenommen sind Artikel der Marken Apple, BambuLab, Samsung und Raspberry Pi sowie Prepaid-/Geschenkkarten, Bücher und die Conrad PRO Mitgliedsgebühr. Nicht mit anderen Gutscheincodes kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Aktion gültig solange Vorrat reicht.