Logo zu TOOLCRAFT
    Logo zu Albrecht
    Logo zu Einhell
    Logo zu Bosch Home and Garden
    Logo zu dyson
    Logo zu Samsung

  • Unsere Produkte
  • Mein Konto
  • Merkliste
  • Abmelden
Conrad
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

3D Drucker Filament für Schmelzschichtverfahren

Wer mit einem 3D-Drucker arbeiten möchte, benötigt beim Druck keine klassische Tinte, sondern Filamente. Diese bestehen aus Fasern, denen sehr unterschiedliche Materialien zugrunde liegen können, beispielsweise die Kunststoffe PVA, ASA, PET oder das sehr verbreitete PLA.

In unserem Ratgeber werden die Druckmaterialien mit ihren Eigenschaften genauer betrachtet, damit die Wahl für den eigenen Drucker und das geplante 3D-Modell leichter fällt.

  • Was ist ein 3D-Drucker-Filament?

  • Welche unterschiedlichen Filamente gibt es?

  • Welche weiteren Kaufkriterien sind wichtig?

3D Drucker Filament


Allgemeine Informationen zum 3D Druck

Erfahren Sie nützliche, interessante und wichtige Informationen rund um das Thema 3D Druck. Wir erklären Ihnen welche Drucker es gibt, wo die Unterschiede liegen und was Sie bei der Auswahl Ihres 3D Druckers beachten sollten. Zum Ratgeber 3D Druck »

Ratgeber zu 3D Druck


Was ist ein 3D-Drucker-Filament?

An einem 3D-Drucker angebrachte Filament-Spulen

Der Begriff wird auch in der Textilbranche genutzt und meint dort eine Faser mit theoretisch unbegrenzter Länge. Dieser Gedanke wurde auf den 3D-Druck und die dafür benötigten Materialien übertragen.

In der Mehrheit der Fälle bestehen die verwendeten Fasern für 3D-Modelle aus thermoplastischen Kunststoffen, die vor der Benutzung in Drahtform und meist auf einer Spule vorliegen. Das Material wird mit dem Drucker verbunden, für den Druckvorgang erhitzt und so formbar.

Damit ein Filament am Ende in die gewünschte Form übergeht, gibt es verschiedene Arten des 3D-Drucks. Viele Drucker greifen auf das FDM-Verfahren (Fused Deposition Modeling) zurück, bei dem das Material in erhitzter Form in Schichten aufgebaut wird.

Gut zu wissen: FDM-Drucke benötigen neben einem Material wie beispielsweise einem PLA-Filament oft eine Stützkonstruktion, damit beim 3D-Druck zwingende Hohlräume oder auch Übergänge nicht zum Problem werden.



Welche unterschiedlichen Filamente gibt es?

In der folgenden Tabelle werden die gängigsten Filamente mit ihren grundlegenden Eigenschaften aufgeführt: 

MaterialEigenschaftenVerwendungTemperatur beim Druck
(in °C)
Temperatur des Druckbetts
(in °C)
ABShitzebeständig, schlagfest, kratzfest, Nachbearbeitung möglichmechanische Funktionsmodelle220 - 26050 - 100 
ASAwitterungsbeständig, UV-beständig, stabil, Nachbearbeitung möglich im Außenbereich, technische Bauteile240 - 260100 - 120
BendLaybelastbar, durchscheinend, biegsam, lebensmittelechtGebrauchsgegenstände, Behälter215 - 24080 - 90
HIPSwasserlöslich, leicht, schlagzähGebrauchsgegenstände, Stützstrukturen beim 3D Druck220 - 27050 - 100
PETGflexibel, stabil, einsteigerfreundlich, lebensmittelechtGebrauchsgegenstände, mechanische Bauteile 230 - 26570 - 80, aber Aufheizen nicht zwingend nötig
PLAumweltschonend, einsteigerfreundlich, lebensmittelechtKonsumgüter, Verpackung, Gehäuse-/Bedienungsteile190 - 22050 - 60, aber Aufheizen nicht zwingend nötig
PVAwasserlöslich, umweltschonendStützstrukturen beim 3D Druck 180 - 22050 - 60, aber Aufheizen nicht zwingend nötig
TPEsehr flexibel, gummiartig, witterungsbeständigelastische Teile, Konsumgüter, Halterungen210 - 23540


Welche weiteren Kaufkriterien sind wichtig?

Die Materialwahl für 3D-Modelle ist zwar entscheidend, doch es gibt zwei weitere Merkmale, die stets zu beachten sind.

Farbe

Sollen die 3D-Ergebnisse direkt die richtige Farbe besitzen, gibt es Filamente in unterschiedlichsten Farben, begonnen bei Rot und Blau über Naturtöne wie Holz uns Stein bis hin zu mehrfarbigen Materialien und der Wahl zwischen matten Farben oder Filamenten mit Glitzereffekt. Alternativ gibt es transparente Ausführungen, die später nachbearbeitet werden können.

Durchmesser

Der Filament-Durchmesser muss zwingend zum Druckkopf passen, daher gibt es viele verschiedene Ausführungen. Die Materialien können bei einem Durchmesser von 1,75 Millimetern für sehr feine Strukturen beginnen und bis drei Millimeter reichen.

Wozu dient 3D-Druck?

Mit 3D-Druckern ist es möglich, eigene dreidimensionale Objekte wie Spielzeuge, Tierfiguren, Schmuck oder Teile für den Modellbau selbst herzustellen. Größere, komplexere und mechanisch belastbare Objekte mit perfekten Oberflächen und Krümmungen sind mit professionellen 3D-Druckern herstellbar.

Die Parameter Geschwindigkeit und Auflösung spielen bei 3D-Druckern eine ebenso wichtige Rolle wie bei ihren 2D-„Geschwistern“. Darüber hinaus ist ein weiterer Faktor essenziell für das Druckergebnis: Welche Materialien werden verwendet und wie können sie verarbeitet werden?


Zugehörige Themen rund um den Bereich 3D Drucker

  • 3D Drucker
  • 3D Drucker Bausatz
  • 3D Drucker Industrie
  • 3D Drucker Metall
  • Feilen
  • Spachtel
  • Spitzzangen
  • Seitenschneider
  • Pinzetten
  • Ersatzteile für 3D Drucker
  • Erweiterungen für 3D Drucker
  • Renkforce 3D Drucker
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
  • Business+
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
  • Monatsempfehlungen