- Produkt-Art
- Glühlampe3Backofenlampe1
- Preis
- Marke
- Hazet2DEHN1Philips1
- Energieeffizienzklasse
- n.rel3G (A - G)1
- Bauform
- Birnenform2Röhrenform1
- Betriebsspannung
- 3.5 V1240 V1
- Sockel
- Leuchtfarbe
- Leistung
- Neuheiten & Angebote
Glühbirnen
4 Ergebnisse



Ratgeber
Glühbirnen: Klassische Leuchtmittel für vielseitige Beleuchtungslösungen
Glühbirnen gehören zu den bekanntesten Leuchtmitteln und werden seit Jahrzehnten in Haushalten, Gewerbe und Industrie eingesetzt. Trotz moderner LED-Technologie bleiben klassische Glühlampen für spezielle Einsatzzwecke unverzichtbar. Sie erzeugen warmes, angenehmes Licht und sind besonders als dimmbare Glühbirne beliebt. Ob als E14-Leuchtmittel für kleinere Lampen oder als Backofen-Glühlampe für Hochtemperaturanwendungen – die Vielfalt der verfügbaren Glühbirnen deckt nahezu jeden Beleuchtungsbedarf ab.
Beim Kauf von Glühbirnen spielen verschiedene Faktoren eine Rolle: die passende Fassung, die gewünschte Helligkeit, die Leistung in Watt sowie die Form und Energieeffizienz. Während LED-Lampen bei der Energiebilanz punkten, bieten E14-Glühlampen und andere klassische Leuchtmittel Vorteile bei der Lichtqualität und Dimmbarkeit.
Dieser Ratgeber hilft Ihnen, die richtige Glühbirne für Ihre Beleuchtung zu finden und zeigt, worauf Sie beim Kauf achten sollten.
Was ist eine Glühbirne und wie funktioniert sie?
Glühbirnen sind elektrische Leuchtmittel, die durch Erhitzen eines Wolframdrahts Licht erzeugen.
Funktionsprinzip der Glühlampe
Eine Glühbirne wandelt elektrische Energie hauptsächlich in Wärme und zu einem kleinen Teil in Licht um. Sobald Strom durch den Glühfaden fliesst, erhitzt sich dieser auf etwa 2.500 bis 3.000 Grad Celsius. Bei dieser Temperatur beginnt das Wolfram zu glühen und sendet sichtbares Licht aus. Der Prozess erzeugt ein warmes, kontinuierliches Lichtspektrum, das als besonders angenehm empfunden wird.
Aufbau und Komponenten
Der Aufbau einer Glühlampe ist relativ einfach: Ein spiralförmiger Wolframdraht sitzt im Inneren eines Glaskolbens, der mit einem Edelgas wie Argon gefüllt ist. Das enthaltene Gas verhindert die Oxidation des Glühfadens bei hohen Temperaturen. Die Fassung stellt die elektrische Verbindung her und ermöglicht die Montage in verschiedenen Leuchten.
Wichtig: Klassische Glühbirnen haben eine Lebensdauer von etwa 1.000 Stunden. Moderne LED-Leuchtmittel erreichen hingegen bis zu 50.000 Stunden und sind deutlich energieeffizienter. Für spezielle Anwendungen wie Backöfen bleiben Glühlampen jedoch die erste Wahl.
Welche Arten von Glühbirnen gibt es?
Glühbirnen werden nach Form, Fassung und Einsatzzweck kategorisiert.
| Typ | Fassung | Einsatzbereich | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Standard-Glühbirne | E27, E14 | Allgemeinbeleuchtung | Klassische Birnenform, universell einsetzbar |
| Kerzenform | E14 | Kronleuchter, Wandleuchten | Kleine Form, dekorativ |
| Reflektorlampe | E27, GU10 | Akzentbeleuchtung, Spots | Gerichtetes Licht, höhere Helligkeit |
| Spezialglühlampe | E14, E27 | Backofen, Kühlschrank | Temperaturbeständig, stossfest |
E14-Glühlampen sind kompakt und für schmal gebaute Leuchten geeignet. Die E14-Fassung hat einen Durchmesser von 14 Millimetern und wird häufig in Kronleuchtern oder Nachttischlampen verwendet. Standard-Glühbirnen mit E27-Fassung eignen sich für die meisten grossen Lampen und Deckenleuchten.
Eine Glühlampe für den Backofen ist speziell für hohe Temperaturen bis 300 Grad Celsius ausgelegt. Diese Leuchtmittel verfügen über hitzebeständiges Glas und eine robuste Konstruktion.
Wie wähle ich die richtige Fassung einer Glühbirne?
Die Fassung bestimmt, ob eine Glühbirne in Ihre Leuchte passt.
Die häufigsten Fassungen bei Glühbirnen sind:
- E27: Standard-Schraubfassung mit 27 mm Durchmesser, am weitesten verbreitet
- E14: Kleine Schraubfassung mit 14 mm Durchmesser, für kompakte Lampen
- GU10: Bajonettverschluss für Spotlampen und Einbaustrahler
- G9: Stecksockel für kleine Halogenlampen
Prüfen Sie vor dem Kauf die Fassung Ihrer Leuchte. Die Bezeichnung finden Sie meistens direkt auf der alten Glühbirne oder in der Bedienungsanleitung. Bei E14-Leuchtmitteln handelt es sich um die kleinere Variante, während E27 die Standardgröße darstellt.
Praxistipp: Fassung richtig identifizieren
Messen Sie im Zweifel den Durchmesser des Gewindes mit einem Lineal. E14-Fassungen haben 14 mm, E27-Fassungen 27 mm Durchmesser. Verwechslungen führen dazu, dass die Glühbirne nicht passt.
Auf welche Leistung (Watt) und Lichtstrom (Lumen) sollte man bei einer Glühbirne achten?
Die Helligkeit einer Glühbirne wird in Lumen gemessen, während Watt den Energieverbrauch angibt.
Früher war die Watt-Angabe der Standard für die Helligkeit von Glühbirnen. Eine 60-Watt-Glühbirne galt als Standard für Wohnräume, 40 Watt für gedämpftes Licht. Mit der Einführung energieeffizienter Leuchtmittel ist jedoch der Lichtstrom in Lumen die entscheidende Grösse geworden.
Zur Orientierung hier einige typische Umrechnungswerte zwischen Watt und Lumen: 25 Watt entsprechen etwa 220 Lumen, 40 Watt etwa 470 Lumen, 60 Watt etwa 730 Lumen und 100 Watt entsprechen in etwa 1.380 Lumen. LED-Lampen erreichen die gleiche Helligkeit mit einem Bruchteil der Energie.
Beim Kauf von Glühbirnen sollten Sie auf beide Werte achten. Für Wohnräume sind 400 bis 800 Lumen optimal, für Arbeitsbereiche 800 bis 1.500 Lumen. Die Lebensdauer klassischer Glühbirnen liegt bei etwa 1.000 Stunden, während moderne Energiesparlampen und LED-Technologie deutlich länger halten.
Achtung: Energieeffizienz beachten
Bei klassischen Glühbirnen werden nur etwa 5 % der elektrischen Energie in sichtbares Licht umgewandelt, der Rest geht als Wärme verloren. Für den dauerhaften Einsatz sind LED-Leuchtmittel deutlich effizienter und sparen Energie.
Wie erkennt man dimmbare Glühbirnen?
Eine dimmbare Glühbirne trägt auf der Verpackung oder dem Sockel die Aufschrift „dimmbar“ oder ein entsprechendes Symbol. Klassische Glühlampen sind grundsätzlich dimmbar, da die Helligkeit direkt mit der Stromstärke zusammenhängt. Bei modernen LED-Leuchtmitteln ist dies jedoch nicht selbstverständlich. Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Glühbirne explizit als dimmbar ausgewiesen ist. Nicht dimmbare Lampen können flackern oder Schaden nehmen, wenn sie an einen Dimmer angeschlossen sind.
FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Glühbirnen
Worauf sollte man beim Kauf einer Glühbirne achten?
Wenn Sie eine Glühbirne kaufen möchten, zählen vor allem die Fassung, Helligkeit und der Einsatzzweck. Prüfen Sie die Fassung Ihrer Leuchte (meist E14 oder E27) und wählen Sie die passende Helligkeit in Lumen. Für dimmbare Beleuchtung benötigen Sie eine dimmbare Glühbirne. Berücksichtigen Sie auch die Form – Glühbirnen in Kerzenform passen besser in kleine Lampen. Online finden Sie eine grosse Auswahl für jeden Bedarf.
Welche Fehler passieren beim Austausch einer Glühbirne?
Häufige Fehler sind die falsche Fassung, zu hohe Watt-Leistung oder das Eindrehen einer nicht dimmbaren Glühbirne in einen Dimmer. Schalten Sie vor dem Wechsel immer die Sicherung aus und lassen Sie alte Glühbirnen abkühlen. Fassen Sie Halogenlampen nicht mit blossen Fingern an, da Hautfett beim Erhitzen die Oberfläche angreifen kann, was zu frühzeitigem Versagen führt.
Wie entsorgt man Glühbirnen richtig?
Klassische Glühbirnen gehören in den Restmüll, nicht ins Altglas. Sie enthalten keine giftigen Stoffe wie Quecksilber. Energiesparlampen und LED-Leuchtmittel müssen hingegen als Elektroschrott entsorgt werden. Bringen Sie diese zu Wertstoffhöfen oder Sammelstellen im Handel. Eine sachgerechte Entsorgung schützt die Umwelt und ermöglicht das Recycling wertvoller Materialien.