AUSRÜSTER FÜR DIE AUTOMATISIERUNG
TRU Components beschäftigt sich schon seit geraumer Zeit mit Produkten die in der Automatisierungstechnik eingesetzt werden. Das Augenmerk liegt vor allem beim Zubehör.
Hier wird stets darauf geachtet, dass die Produkte praxistauglich sind und die Arbeit erleichtern. Durch kundenorientierte Produktvielfalt können TRU COMPONENTS Artikel die Montagezeit verkürzen und eine hohe Ausfallsicherheit garantieren. Seit kurzem sind auch induktive Näherungsschalter im Programm, die mit einem sehr interessanten Preis-Leistungs-Verhältnis aufwarten.
Aber nicht nur bei der Sensorik wurde das Spektrum ausgebaut, sondern auch Wählschalter mit separatem Schalterblock und frei wählbaren LED-Block sind nun vertreten. Ein wichtiger Schritt für TRU Components und Automatisierungsvorhaben unserer Kunden können dadurch kostengünstig in die Tat umgesetzt werden.
Die treibende Kraft - Getriebemotoren von TRU Components.
Zuverlässige Antriebe mit geringsten Drehzahlschwankungen sind in der Automatisierung unerlässlich. DIe Industriegetriebemotoren von TRU-Components zeichnen sich durch folgende Attribute aus:
- Robuste Getriebe
- Bürstenmotoren mit hoher Ausfallsicherheit
- Hochwertige Lager
- Dezentes Laufgeräusch
Befehls- und Meldegeräte - Jeder Befehl wird umgehend ausgeführt.
Befehlsgeräte dienen der Bedienung von Maschinen und zum Ausführen von Automatisierungsprozessen. Oft werden diese in Schalttafeln und Bedienpulten eingebaut.
TRU Components bietet ein grosses Sortiment an vandelensicheren Tastern und Schaltern an, diese sehen nicht nur optisch gut aus sondern sind auch extrem langlebig. Auch die Not-Aus-Schalter in Aluausführung verleihen Bedienpulten ein edles und hochwertiges Finish.
Gute Führung ist entscheidend - Lösungen von TRU Components.
Beim Errichten von Anlagen ist eine saubere Kabelführung, Kabelmarkierung und der Schutz von Leitungen für die Sicherheit und den störungsfreien Betrieb enorm wichtig.
Aber nicht nur der Kunde freut sich über eine sauber verkabelte und dadurch wertige Anlage, sondern auch der Monteur der im Fehlerfall von einer übersichtlichen Verkabelung profitiert. Ausfälle und Ausfallzeiten lassen sich dadurch reduzieren oder gar ganz vermeiden.
Elektronik sicher verstaut - Gehäuse und Zubehör.
Gehäuse und Gehäusezubehör werden oft in der Mess-, und Regelungstechnik sowie in der Automatisierung benötigt. Nur um z. B. ein paar Relais oder Schütze nachzurüsten oder um eine Verkabelung zu erweitern.
Insbesondere die Hutschienengehäuse stellen eine saubere Lösung zur Unterbringung von Elektronikplatinen oder alternativen Steuerungslösungen dar.
Auch vorhandene Gehäuse können mit dem Zubehör von TRU Components aufgerüstet, erweitert oder verfeinert werden.
Kabel, Leitungen und Zubehör - Signale sicher übertragen.
Verlustfreie, niederohmige und störungsfreie Signalübertragung ist zur Auswertung der Sensorsignale von der Steuerungselektronik unabdingbar. Auch hier kann das Kabelzubehör von TRU Components mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit punkten.
Eindrucksvoll sind die Stossverbinder mit Lötzinn die eine wasserdichte und verlötete Kabelverbindung ermöglichen. Die Kabelenden werden in den Verbinder eingeführt und anschliessend wird der Verbinder mittels Heissluft erwärmt.
In nur einem Arbeitsgang wird verbunden, gelötet, isoliert und abgedichtet. Eine Sichtkontrolle der Verbindung ist durch den durchsichtigen Schrumpfschlauch jederzeit möglich.
Sensorik - Keine Annäherung mehr verpassen.
Bei manchen Kundenwünschen ist es oft schwierig eine kostengünstige Lösung anzubieten. Produkte von Markenherstellern sind oft kostenintensiv.
Mit alternativen industriellen Steuerungen können eigene Lösungswege eingeschlagen werden. Die Steuerung muss nur noch mit den passenden Sensorsignalen versorgt werden.
TRU Components kann auch in diesen Sektor Produkte anbieten und Sie bei der täglichen Arbeit unterstützen. Beispielsweise können Vibrationssensoren zur Überwachung von Maschinen eingesetzt werden und ein individuelles Wartungssystem realisiert werden.
Industrielle Einbaubuchsen und Steckverbinder - Eine gute Verbindung.
Hochwertige und optisch ansprechende Einbaubuchsen werten Ihre Bedienpulte, Schalttafeln und Steuerpulte enorm auf. Doppelte USB-Einbaubuchsen sparen Einbauplatz und durch die robuste Ausführung wird Langlebigkeit signalisiert.
Die bereits konfektionierte Litzen sind mit Stecker bzw. Buchse ausgestattet und im Lieferumfang befindet sich meist schon das passende Gegenstück für die Platine, somit ist eine effektive Arbeitsweise für Ihre Projekte gewährleistet.