bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Ratgeber

Wissenswertes zu Lötrauchabsaugern

Beim Löten entstehen Dämpfe, in denen für Menschen schädliche Partikel enthalten sein können. Um die Gesundheitsgefahr zu minimieren, kommen Lötrauchabsauger zum Einsatz. Sie sind mit Filtern ausgestattet und saugen den Lötdampf aus der Umgebung ab.

Welche Möglichkeiten für Lötrauchabsaugung gibt es und worauf muss ich beim Kauf einer Lötrauchabsaugung achten? Ihre Fragen beantworten wir in unserem Ratgeber.



Was ist ein Lötrauchabsauger?

Beim Löten werden Lötzinn und Flussmittel verwendet, die beim Erhitzen über die Lötstation verdampfen und Partikel freisetzen. Diese würden Mitarbeiter ohne entsprechenden Schutz einatmen. Eine Lötrauchabsaugung erzeugt einen Luftstrom, der die Dämpfe einsaugt und dank Filtersystem unschädlich macht. Die Namen Lötrauchabsauger und Lötdampfabsauger werden entsprechend synonym genutzt.
 

Wohin wird die abgesaugte Luft abgeleitet?

Der Dampf wird ins Innere der Lötrauchabsaugung geleitet. Dort befinden sich verschiedene Filter wie HEPA- oder Aktivkohlefilter. Die schädlichen Partikel verbleiben in den Filtermedien und die gereinigte Luft wird wieder an den Raum abgegeben.

In großen Betrieben kommen auch Systeme zum Einsatz, bei denen die Absaugvorrichtungen mit einer internen Kanalisation verbunden sind: Der an verschiedenen Lötstationen abgesaugte Lötrauch wird über ein System aus Lüftungsrohren geleitet und erreicht am Ende eine zentrale Filtereinheit.



Welche Arten der Lötrauchabsaugung gibt es?

Jedes Modell besitzt eine Vorrichtung, um einen Luftstrom zu erzeugen. Meist sind hierfür Ventilatoren verbaut. Mit diesem Luftstrom wird der Lötrauch zum Filtersystem geleitet, wobei in der Praxis die Absaugung verschieden ablaufen kann.

Art und Anzahl der Saugvorrichtung(en)

Es gibt Modelle, die mit einem einzelnen Saugrohr arbeiten und Alternativen, die mehrere Rohre besitzen. In beiden Fällen handelt es sich um Vorrichtungen, die als bewegliche Absaugarme gezielt über Arbeitsplätzen ausgerichtet werden können. In Abgrenzung dazu gibt es Mini-Lötabsauger, die auf Absaugarme verzichten und nur einen Gelenkarm aus Metall besitzen. Dieser kann als flexibler Arm ausgerichtet werden und in seinem Kopfstück sitzt ein Filter.
 

Art und Anzahl der Filter

Der eingesogene Lötrauch kann durch unterschiedliche Filtersysteme unschädlich gemacht werden. Manche Geräte arbeiten mit einem Vorfilter für grobe Partikel und einem HEPA-Filter, der über 99 Prozent aller Partikel bis 0,3 Mikrometer einschließt. Andere Systeme nutzen ein dreifaches System und setzen zwischen Vor- und Hauptfilter noch einen Mittelfilter. Das kann beispielsweise ein Aktivkohlefilter sein.


Gibt es stationäre und mobile Lötrauchabsaugungen?

Ja, mobile Lösungen sind oft besonders schlank konstruiert und können aufgrund eines geringen Eigengewichts gut transportiert werden. Stationäre Lötrauchabsaugung fallen größer aus, besitzen häufig mehr Saugleistung und stärkere Filter. Sie werden dauerhaft neben oder hinter einer Lötstation aufgestellt.



Was sind die Vorteile einer Lötrauchabsaugung?

Wird der Rauch effektiv abgesaugt, ergeben sich daraus folgende Vorzüge:
 

  1. Die Schadstoffbelastung sinkt messbar. Daher verringert sich auch das Risiko für Reizungen der Augen und Atemwege sowie für langfristige Erkrankungen.
  2. Da der Rauch potenziell entflammbare Partikel enthalten kann, sinkt auch die Gefahr für Brände und Explosionen.
  3. Die Luftqualität insgesamt verbessert sich, was Wohlbefinden und Produktivität der Menschen erhöht.
  4. Der Arbeitsbereich bleibt insgesamt gepflegter und sauberer. Das reduziert den Arbeitsaufwand für Reinigungen.

 

Im Übrigen sieht auch der Arbeitsschutz vor, dass betriebliche Lötstationen mit entsprechenden Schutzmaßnahmen ausgestattet sind.

Das unterstreicht nur die Vorteile und Notwendigkeit einer Lötrauchabsaugung.



Welche Kaufkriterien sind wichtig?

Damit die Geräte passend zu Ihrem Bedarf im Einsatz sind, achten Sie auf folgende Merkmale:

Leistung

Sie beginnt bei acht Watt für kleine Tischgeräte, die nur wenig Gas verarbeiten müssen. Ist mit viel Lötrauch zu rechnen, können Profi-Geräte bis zu 400 Watt Leistung erbringen.
 

Luftdurchsatz

Entsteht nur wenig Rauch am Platz, genügen kleine Absauger mit 30 m³/h. Ein gehobener Durchsatz liegt bei 183 m³/h und besonders effektive Geräte arbeiten mit bis zu 290 m³/h.
 

Lautstärke

Mit steigender Leistung nimmt häufig der Geräuschpegel zu. Viele Lötabsauger bewegen sich zwischen 40 und 55 Dezibel.
 

Absaugsintensität

Viele Geräte bieten mehrere Stufen oder einen benutzerdefinierten Modus, in dem Anwender die Intensität frei einstellen können.
 

Bedienung

Die Einstellungen werden meist am Gerät selbst vorgenommen, allerdings bieten manche auch eine Regulierung via Fernbedienung.
 

Gewicht

Mobile Geräte begingen bei unter einem Kilogramm Gewicht, stationäre Lötrauchabsaugsysteme können 30 Kilogramm und mehr auf die Waage bringen.



FAQ

Wieso einen Lötrauchabsauger beschaffen?

Die Geräte dienen dem Gesundheitsschutz. Ohne eine Luftreinigung beim Löten würde die Atemluft an der Lötstation mit toxischen Partikeln belastet werden. Wer diese einatmet, riskiert eine Schädigung der Gesundheit.
 

Spielen verschiedene Lötmaterialien eine Rolle für die Beschaffung einer Lötrauchabsaugung?

Ja, die gewählten Lötmaterialien können unterschiedlich gefährlichen Rauch erzeugen. Im Zweifel sollte jedoch immer auf eine Absaugung zurückgegriffen werden. Ideal sind HEPA-Filter (High-Efficiency Particulate Air/Arrestance), da sie als Schwebstofffilter die Luft zu 99 Prozent reinigen.
 

Gibt es Lötrauchabsaugung auch in kleinen Größen?

Ja, besonders kompakte Modelle werden als Tisch-Lötrauchabsauger aufgestellt, beziehungsweise über eine Klemmvorrichtung am Arbeitsplatz montiert. Er besteht aus Tischventilator und Filtermatte.
 

Müssen die Filter der Lötrauchabsaugung gewechselt werden?

Ja, dies ist sehr wichtig, um die Effektivität der Filterung zu gewährleisten. Die Hersteller geben an, wann spätestens ein Ersatzfilter eingesetzt werden sollte.


Tipp:

Die Filtereinheiten sollten nicht nur regelmäßig gewechselt, sondern auch nach Anleitung gereinigt werden, darunter vor allem die Rohre, der Absaugarm und die Düsen.

Kann nur an einem Platz abgesaugt werden?

Manche Modelle sind für nur einen Arbeitsplatz, andere dank zentraler Filtereinheit für mehrere Plätze, gedacht.
 

Wo kann eine Lötrauchabsaugung installiert werden?

Mobile Geräte werden am Tisch befestigt, größere Stationen werden als Standgeräte neben oder hinter dem Arbeitsplatz positioniert. Gibt es eine zentrale Absaugstation, werden die einzelnen Module beim Arbeitsplatz befestigt und über ein Rohrsystem mit der Basisstation verbunden.