1. Ratgeber & Beratung
  2. Industrie 4.0
  3. EX-Schutz

EX-Schutz » Sicheres Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen

Veröffentlicht: 03.07.2024 |  Lesedauer: 10 Minuten

Explosionsschutz für Sie, Ihre Produktion und die Umwelt.

  • Empfehlungen

  • Smartphones und Tablets

  • Zubehör

  • Lampen

  • Produktion

  • Grundlagen des Ex-Schutzes

Industriearbeiter mit Schutzhelm und Handschuhen bedient ein Tablet in einer industriellen Anlage mit Rohrleitungen und Explosionsschutz-Kennzeichnung.

  

Unsere Empfehlungen für Sie

Logo zu i.safe MOBILE
Produktbild zu i.safe MOBILE Ex-geschütztes Handy Ex Zone 2 →

Smartphone →

Logo zu fluke
Produktbild zu Fluke 28 IIEX Hand-Multimeter

Hand-Multimeter →

Logo zu AccuLux
Produktbild zu AccuLux Stirn Leuchte STL 1 EX

LED-Stirnlampe →

Logo zu Wiha
Produktbild zu Wiha Spannungsprüfer

Spannungsprüfer →

  

Ex-geschützte Smartphones und Tablets

Eine Industriearbeiterin mit Schutzhelm bedient ein Smartphone vor großen Rohrleitungen in einer technischen Anlage.
  • Sicherheit ist das höchste Gebot. Das gilt besonders in explosionsgefährderten Bereichen, um Mensch, Produktion und Umwelt zu schützen. Aus dem Grund ist es vorgeschrieben, in solchen Atmosphären Explosionsschutzmassnahmen zu beachten.

    Um eine Explosion auszulösen, müssen folgende drei Elemente vorhanden sein: 

    • Entzündbarer Stoff
    • Oxidationsmittel
    • Zündquelle

    Fehlt einer dieser Elemente, kommt es zu keiner Explosion. Daher ist es besonders wichtig, möglichst alle Zündquellen zu entfernen, da es sich nie ausschliessen lässt, dass kein entzündbarer Stoff oder Oxidationsmittel, meist Luft, vorhanden ist.

    Da häufig Smartphones in solchen Zonen verwendet werden, ist es wichtig, dass diese nicht selbst zur Zündquelle werden. i.safe MOBILE hat eine grosse Anzahl an Produkten, die Sie und Ihre Umgebung schützen.

  

Ex-geschütztes Smartphonezubehör

Zur Produkteauswahl Zubehör von iSafe MOBILE

Zubehör →

Zur Produkteauswahl Lederhüllen von iSafe MOBILE

Ledertaschen →

Zur Produkteauswahl Displayschutz  von iSafe MOBILE

Displayschutz →

Zur Produkteauswahl Gürtelclips und Gurte von iSafe MOBILE

Gürtelclips und Gurte  →

Entdecken Sie das gesamte Sortiment von iSafe

Logo zu i.safe MOBILE

  

Ex-geschützte Lampen und Arbeitsleuchten

Ein Techniker mit Schutzhelm und Handschuhen arbeitet an einer Deckeninstallation mit Kabeln in einem schmalen Technikgang.
  • Im Grunde dienen die Zündschutzarten dazu, das Risiko von einer explosionsfähigen Atmosphäre mit einer gleichzeitig vorhandenen Zündquelle zu minimieren. Denn wie bereits erwähnt, kann es zu keiner Explosion kommen, wenn nur eine der drei Komponenten nicht vorhanden ist. 

    Diese Konstruktionsrichtlinien richten sich an elektrische Geräte und auch für mechanische Betriebsmittel gibt es solche Richtlinien.

  

Ex-geschützte Technik im Produktionsalltag

Zur Produktkategorie Ex-geschützte Netzgeräte nach ATEX

Netzgeräte →

Zur Produktkategorie Ex-geschütztes Zubehör für Kabeln nach ATEX

Kabel Zubehör →

Zur Produktkategorie Ex-geschützte Messgeräte nach ATEX

Messgeräte →

Zur Produktkategorie Ex-geschützte Industriegehäuse nach ATEX

Industriegehäuse →

  

Grundlagen des Ex-Schutzes

Wenn beim Jahreswechsel oder beim Firmenjubiläum Feuerwerkskörper mit lautem Knall bunt leuchtende Blumen in den Nachthimmel zaubern, erfreut das alle zuschauenden Personen. Wenn jedoch derartige Vorkommnisse bei industriellen Fertigungsprozessen auftreten, können die Folgen oft verheerend sein. Besonders dann, wenn durch das Unglück auch Mitarbeitende in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Leider können viele Branchen nicht darauf verzichten, bei ihren Produktionsabläufen mit brennbaren Substanzen oder Stäuben zu arbeiten. Darum muss im Vorfeld alles unternommen werden, um im Störfall eine Explosion zu verhindern. Gerne erklären wir Ihnen, was beim Explosionsschutz zu beachten ist und wie Sie Ihr Unternehmen und die Menschen darin vor diesen gefährlichen Situationen optimal schützen können.

Ein Feuerwehrfahrzeug löscht einen Großbrand in einer Industriehalle mit starker Rauchentwicklung.
  • Was ist Ex-Schutz? 

  • Was ist primärer und sekundärer Explosionsschutz?

  • Was ist unter dem Begriff ATEX zu verstehen?

  • Welche ATEX Zonen gibt es?

  • Welche Massnahmen können zum Ex-Schutz getroffen werden?

  • Welche Geräte dürfen in EX Zonen betrieben werden?

  • Häufig gestellte Fragen zum Explosionsschutz 



Was ist Ex-Schutz?

Unter einer Explosion verstehen Fachleute eine schlagartig ablaufende chemische Reaktion eines brennbaren Stoffes mit Sauerstoff. Die dabei freigesetzte Energie verursacht neben Licht und Hitze auch eine entsprechend starke Druckwelle.

Damit eine Explosion stattfinden kann, müssen neben Sauerstoff (A) ein brennbarer Stoff (B) in Form von Gas, feinsten Tröpfchen oder Staub und eine Zündquelle (C) vorhanden sein.

Sobald ein brennbarer Stoff mit Luft in Kontakt kommt, sind zwei der drei Faktoren bereits gegeben. Beim richtigen Mischungsverhältnis reicht der kleine Funke an den Kontakten eines Schalters oder Relais als Zündquelle aus, um eine Explosion auszulösen.

Beim Explosionsschutz oder kurz Ex-Schutz wird mit den unterschiedlichsten Massnahmen versucht, dieses Szenario zu vermeiden.

Eine schematische Grafik zeigt eine Explosion durch das Zusammentreffen von Sauerstoff, Brennstoff und Zündquelle.


Was ist primärer und sekundärer Explosionsschutz?

Um einen Schutz vor Explosionen wirkungsvoll zu gestalten, werden primäre, sekundäre und auch tertiäre Schutzmassnahmen ergriffen.

Primärer Explosionsschutz 

Beim primären Explosionsschutz wird mit geeigneten Mitteln versucht, die Bildung einer zündfähigen Atmosphäre zu verhindern. In erster Linie stehen die Verwendung von Ersatzstoffen, Konzentrationsbegrenzung oder eine Veränderung des Verarbeitungsprozesses im Fokus. Sollte das nicht möglich sein, muss mit geeigneten technischen Maßnahmen, wie beispielsweise Absaugungen oder Sauerstoffentzug, gearbeitet werden.

Sekundärer Explosionsschutz 

Wenn sich die Bildung einer explosionsfähigen und somit gefährlichen Atmosphäre nicht verhindern lässt, müssen in diesem Bereich wirksame Zündquellen vermieden werden. Potentielle Zündquellen wären neben den bereits erwähnten elektrischen Anlagen auch offene Flammen und heisse Gase, heisse Oberflächen, statische Spannungsüberschläge oder mechanische Schleif-, Schlag- oder Abtrennvorgänge, elektrische Ausgleichsströme und vieles mehr.

Tertiärer Explosionsschutz

Beim tertiären Explosionsschutz geht es um konstruktive Massnahmen und bauliche Einrichtungen, die eine Ausbreitung einer bereits erfolgten Explosion begrenzen oder beenden. Dadurch sollen die Auswirkungen auf ein unbedenkliches Mass beschränkt werden.



Was ist unter dem Begriff ATEX zu verstehen?

Die Buchstabenkombination ATEX ist die Abkürzung des französischen Begriffs „Atmosphère Explosibles“, was so viel wie „explosive Atmosphäre“ bedeutet. Ebenso wird die Abkürzung ATEX für die EU-Richtlinie 2014/34/EU verwendet und die Richtlinie auch als ATEX 114 bezeichnet.  

Mit Hilfe der ATEX-Richtlinie werden europaweit das Inverkehrbringen und der Betrieb von Geräten und Systemen in explosionsgefährdeten Bereichen geregelt. Sie dient zum Schutz von Menschen, die an Anlagen in diesen Arealen arbeiten oder von Explosionen betroffen sein könnten.

Ein gelbes Warnsymbol mit der Aufschrift „Ex“ kennzeichnet explosionsgeschützte Bereiche.

In diesem Zusammenhang geht es nicht nur um elektrische und mechanische Geräte innerhalb des gefährdeten Bereichs. Wenn Kontroll-, Regel- und Steuerungseinrichtungen ausserhalb des gefährdeten Bereichs Einfluss auf Geräte innerhalb des Bereiches nehmen, fallen sie ebenfalls unter die ATEX-Richtlinie, die seit 2014 gültig ist.


Unterschied EX und ATEX

EX-Zone steht allgemein für explosive Atmosphäre und eine ATEX-Zone ist ein spezifischer Bereich, der nach den europäischen Richtlinien definiert ist. Somit sind EX-Zonen explosionsgefährdete Areale, die in Europa nach ATEX, international nach IECEx oder in Amerika nach NEC in verschiedene Bereiche eingeteilt werden.



Welche ATEX Zonen gibt es?

Ein explosionsgefährdeter Bereich wird in zwei unterschiedliche Zonen gegliedert, wobei jede Zone noch drei Unterteilungen aufweist:

Gaszonen

Gaszonen sind Bereiche, in denen brennbare Stoffe in Form von Dampf, Nebel aber auch Gase in der Luft vorhanden sind bzw. sein können.

Zusammen mit dem Luftsauerstoff kann so eine explosionsgefährliche Atmosphäre entstehen.

Dadurch besteht in der engeren und weiteren Umgebung, in der die brennbaren Stoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder auch verarbeitet werden, ein hohes bzw. erhöhtes Explosionsrisiko. 

Eine Grafik zeigt explosionsgefährdete Zonen rund um einen Tanklastwagen und eine unterirdische Anlage.

Einteilung der ATEX-Schutzzonen bei Gas

ATEX-ZoneUrsacheDauer und HäufigkeitBeispiel
Zone 0Gemisch aus brennbaren Dampf, Nebel oder Gasen und LuftStetig, häufig oder andauerndTank mit Kraftstoff oder Lösungsmitteln
Zone 1Gemisch aus brennbaren Dampf, Nebel oder Gasen und LuftGelegentlichLeckagen bei Arbeits- oder Befüllöffnungen von Tanks 
Zone 2Gemisch aus brennbaren Dampf, Nebel oder Gasen und LuftNicht oder nur selten bzw. kurzzeitigReingasbereich nach Absaugung

Staubzonen

Ebenso explosiv wie ein Gas-/Luftgemisch kann auch ein Gemisch aus Staub und Luft sein. Vorausgesetzt der Staub besteht aus brennbarem Material wie Kohle, Mehl Holz, Kakao, Zucker, Stärke oder Kaffee. Aber auch anorganische Stoffe wie Magnesium, Aluminium, Eisen oder Stahl sind durchaus in der Lage, eine Staubexplosion oder eine Brennreaktion hervorzurufen.

Je feiner der Staub, desto grösser ist die Oberfläche und umso höher ist die Explosionsgefahr. Wie bei den Gaszonen, gibt es auch unterschiedliche Staubzonen.

Eine schematische Darstellung zeigt explosionsgefährdete Zonen an Förderbändern und Industrieanlagen.

Einteilung der ATEX-Schutzzonen bei Stäuben

ATEX-ZoneUrsacheDauer und HäufigkeitBeispiel
Zone 20Wolke aus Luft und brennbaren StaubStetig, häufig oder andauerndInnenbereich von staubeinschliessenden Systemen
Zone 21Wolke aus Luft und brennbaren StaubGelegentlichLeckagen bei Arbeits- oder Befüllöffnungen von staubeinschliessenden Systemen
Zone 22Wolke aus Luft und brennbaren StaubNicht oder nur selten bzw. kurzzeitigAspirationsöffnungen oder Lagerbereiche von Säcken

Unser Praxistipp: Begrifflichkeiten ATEX-Zonen

Leider sind Begriffe wie „häufig“, „gelegentlich“ oder „selten“ nicht genau definiert. Auch wenn in den Normen keine konkreten Zahlen genannt werden, haben sich Fachleute darauf geeinigt, dass von „häufig“ zu sprechen ist, wenn es im Normalbetrieb mehr als 50% der Betriebszeit betrifft. Bei einem prozentualen Anteil von 1% bis 10% der Betriebszeit ist von „gelegentlich“ die Rede und alles unter 1% wird als „selten“ eingestuft.

ATEX, IECEX und NEC

  • IECEx, kurz für International Electrical Commission System for Certification to Standards Relating to Equipment for use in Explosive Atmospheres, ist ein internationales Verfahren zur Zertifizierung. Mit diesem Schema möchte man die nationalen und internationalen Ex-Normen vereinheitlichen.

  • Im Nordamerikanischen System gibt es lediglich zwei unterschiedliche Zonen, welche in sogenannten "Divisions" aufgeteilt werden. In den USA sind diese im National Electrical Code (NEC), in Kanada im Canadian Electrical Code (CEC) beschrieben. Vereinfacht kann man man dieses System wie folgt mit dem Europäischen vergleichen:

  • Division 1 = vergleichbar mit Ex-Zonen 0, 20 und Ex-Zonen 1, 21

  • Division 2 = vergleichbar mit Ex-Zone 2, bzw. 22


  • Class I = Gase, Dämpfe und Nebel

  • Class II = Staub

  • Class III = Fasern und Flusen



Welche Massnahmen können zum Explosionsschutz getroffen werden?

Zum Schutz vor Explosionen können situationsbedingt die unterschiedlichsten Massnahmen ergriffen werden. Aber unabhängig davon lassen sich alle Massnahmen in drei Schritte zusammenfassen:

Schritt 1: Explosionsfähige Atmosphäre

Der wohl wirkungsvollste Schutz vor einer Explosion ist die Vermeidung einer explosionsfähigen Atmosphäre. Das Verhältnis zwischen Luft-Sauerstoff und Brennstoff muss so ausgelegt sein, dass sich das Gemisch auch dann nicht entzündet, wenn eine mögliche Zündquelle vorhanden ist. Fachleute sprechen dann vom LEL (Lower Explosive Limit). Dies kann beispielsweise durch Absaugungen oder Lüftungssysteme erreicht werden.


Schritt 2: Zündquellen

Wenn sich die Bildung eines explosiven Luft-/Brennstoff-Gemisches nicht zuverlässig vermeiden lässt, müssen potentielle Zündquellen vermieden werden. Demzufolge dürfen in diesem Bereich nur ex-geschützte Geräte und Anlagenteile benutzt bzw. verbaut werden.


Schritt 3: Eingrenzung

Sollte es trotz aller Vorsichtsmassnahmen doch zu einer Explosion kommen, wird sich die Druckwelle immer den Weg des geringsten Widerstandes suchen. Darum wäre es eine praktikable Lösung, mit sogenannten Einhausungen oder Raumsystemen zu arbeiten, bei denen oben am Dach eine Druckentlastungsklappe angebracht ist. Im Fall einer Explosion könnte die Druckwelle die Klappe aufstossen und dadurch schadlos nach oben entweichen.



Welche Geräte dürfen in EX Zonen betrieben werden?

Ein digitales Multimeter zeigt einen Messwert von 28,20 Volt auf dem Display.

Wenn mit der Entstehung einer explosionsfähigen Atmosphäre zu rechnen ist, muss dafür gesorgt werden, dass Geräte und Betriebsmittel innerhalb dieses Bereiches keine Zündquelle darstellen.

Je nachdem, in welcher Zone des EX-Bereiches eine Installation erforderlich ist, müssen die explosionsgeschützten Geräte einen bestimmten Schutz aufweisen.

Dazu sind Geräte als auch Anlagenkomponenten in sogenannte Gerätekategorien und Gerätegruppen eingeteilt.

Kategorien bei Ex-geschützten Geräten

GerätekategorieMass an SicherheitGeeignet für Zone
1Sehr hoch0, 1, 2 bzw. 20, 21, 22
2Hoch1, 2 bzw. 21, 22
3Normal2 bzw. 22

Je nach Einsatzbereich werden die Geräte noch in zwei Gruppen unterteilt:
Gerätegruppe I: Für den Einsatz und die Verwendung in Bergwerken unter und über Tage.
Gerätegruppe II: In allen anderen explosionsgefährdeten Bereichen, die nicht zum Bergbau zählen

Entsprechend der Sicherheitsanforderungen gibt es innerhalb der Gerätegruppen noch weitere Unterteilungen: Geräte der Gruppe I sind unterteilt in M1 und M2 und die Geräte der Gruppe II sind in die Gerätekategorien 1, 2 und 3 unterteilt.

Des Weiteren wird bei der Kennzeichnung nach ATEX-Anforderungen noch zwischen Gas, Dampf oder Nebel (G) und Staub (D) unterschieden.

Weitere Angaben wie Zündschutzart, Explosionsschutzart, Temperaturklasse, Geräteschutzniveau, Explosionsschutzgruppe, maximale Oberflächentemperatur oder auch IP-Schutzart können ein Gerät bei der EX-Kennzeichnung genauer klassifizieren.

Eine Übersichtsgrafik zeigt internationale Ex-Kennzeichnungen und Normen wie ATEX, IECEx und NEC.


Häufig gestellte Fragen zum Explosionsschutz 

Welches Gesetz regelt den Explosionsschutz?

Mit der am 1.6.2015 in Kraft getretene Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV 2015) wurde die europäische Arbeitsschutzrichtlinie zu Explosionsschutz 1999/92/EG, die auch unter der Bezeichnung ATEX 137 bekannt ist, in die Gefahrstoffverordnung verschoben.


Welche Richtlinien müssen beim Ex-Schutz berücksichtigt werden?

Hersteller müssen sich an die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU halten. Die Produktrichtlinie gibt genau vor, wie ein Produkt entwickelt und konstruiert sein muss, damit es in einem explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden kann. Bei der Prüfung wird auch eine Zündquellenanalyse durchgeführt, um festzustellen, ob das Produkt eine potentielle Zündquelle beinhaltet. Auf der Betreiberseite ist die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG entscheidend. Der Betreiber muss eine Gefährdungsbeurteilung durchführen, ein Explosionsschutzdokument erstellen und ein Schutzkonzept entwickeln.


Wann ist ein Explosionsschutzdokument notwendig?

Entsprechend der Gefahrstoffverordnung ist die Erstellung eines Explosionsschutzdokuments immer dann erforderlich, wenn explosionsfähige Gemische entstehen können oder ohne die Anwendung von Schutzmassnahmen bereits vorhanden sind.



Hinweis:

Die zu den Produkten dargestellten Informationen dienen ausschliesslich Ihrer Unterrichtung. Sie stellen keine Beratung und keine Empfehlung hinsichtlich von z.B. Einsatz- oder Schutzbereichen dar.
Ferner ist in den auf der Website aufgeführten Informationen keine Empfehlung oder Aufforderung zur Nutzung in bestimmten Bereichen oder Situationen.
Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sind alle Informationen unverbindlich.

Sofern Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung oder Bedeutung der hierin bereitgestellten Informationen, Zulassungen oder Schutzklassen haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen sonstigen unabhängigen, autorisierten Berater.