- Produkt-Art
- Wechselrichter32Solar-Set15Verbrauchsregler4Solar-Kühlaggregat3Datamanager2Photovoltaischer Hybrid-Wasserboiler2Solar-Kollektor2Einstrahlungs-Sensor1Modultemperatur-Sensor1Solaranlage1Überspannungsschutz1Umgebungstemperatur-Sensor1Windsensor1
- Preis
- Marke
- Fronius29Phaesun16Hensel11SelfChill3Fothermo2Jackery2Vaillant2ECOFLOW1
- Leistung
- 10 Wp130 W160 W175 W1100 W1100 Wp1300 Wp1600 Wp21200 Wp21500 W22500 Wp23000 Wp13300 Wp13680 Wp23700 Wp14000 Wp25000 Wp26000 Wp56000.000 W16500 Wp17000 Wp18200 Wp212500.000 W117500 Wp125000 Wp127000 Wp2
- Solaranlagen-Besonderheiten
- inkl. Wechselrichter17inkl. Laderegler15inkl. Anschlusskabel3inkl. Akku2
- Wirkungsgrad
- 0.97 %10.98 %296.9 %197.1 %397.2 %297.3 %197.4 %197.7 %398 %2
- Wählen Sie zunächst einen Bereich aus:
- Neuheiten & Angebote
Solaranlagen
66 Ergebnisse

Phaesun Hyper Illu One 310436 Solar-Set 30 W inkl. Laderegler

Fronius 4300011188 43,0001,1188 Umgebungstemperatur-Sensor


Fothermo PVB-80-AC PVB-80-AC Photovoltaischer Hybrid-Wasserboiler 1500 W inkl. Laderegler

Phaesun Base Camp One 600191 Solar-Set 100 Wp inkl. Laderegler





Fronius DC SPD Typ 1+2 GEN24 4,240,313,CK Überspannungsschutz



ECOFLOW x Shelly Smart Meter EF-OS-SM003-SMSHEL Verbrauchsregler

Phaesun Solar Rise Two 2.0 600078 Solar-Set 100 W inkl. Laderegler


Phaesun Up 600404 Solar-Set 1200 Wp inkl. Laderegler





Fronius Primo Light 6.0-1 4,210,062,001 Wechselrichter 6000 Wp inkl. Wechselrichter



Fothermo PVB-30-AC PVB-30-AC Photovoltaischer Hybrid-Wasserboiler 1500 W inkl. Anschlusskabel

Phaesun Rise Five-X 600407 Solar-Set 6000 Wp inkl. Laderegler





SelfChill Liquid Indoor 45/75 A-F 03.2533.00.00 Solar-Kühlaggregat 75 W





Vaillant Kompaktkollektor VWZ KK 10 Wärmequelle für Sole/Wasser-Wärmepumpen, 0020022302











Fronius Primo Light 8.2-1 4,210,060,001 Wechselrichter 8200 Wp inkl. Wechselrichter



SelfChill Air Outdoor 45/75 A-F 03.2536.00.00 Solar-Kühlaggregat

SelfChill Air Indoor 45/75 A-F 03.2529.00.00 Solar-Kühlaggregat


Fronius Primo Light 5.0-1 4,210,063,001 Wechselrichter 5000 Wp inkl. Wechselrichter


Fronius Primo Light 3.0-1 4,210,069,001 Wechselrichter 3000 Wp inkl. Wechselrichter











Am häufigsten gekauft
Highlights
Ratgeber
Solaranlagen stellen die günstigste Technologie zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien dar. Alle Informationen rund um Solaranlagen erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Strom aus erneuerbaren Energien ebnet den Weg zur Treibhausgasneutralität.
In der Schweiz liegt der Schwerpunkt im Bereich erneuerbarer Energien auf der Umwandlung in Elektrizität und Fernwärme. Seit vielen Jahrzehnten ist die Wasserkraft die vorherrschende erneuerbare Energiequelle des Landes, insbesondere im Bereich der Stromerzeugung. In den letzten Jahren haben jedoch auch die sogenannten "neuen" erneuerbaren Energien wie Umgebungswärme, Biomasse, Windkraft und vor allem Solarenergie aufgrund verstärkter Förderung einen deutlichen Anstieg verzeichnet.
Stromerzeugung aus Wind, Sonne und weiteren erneuerbaren Energien trägt einen entscheidenden Teil zur Energiewende bei.
Solaranlagen, auch Photovoltaik- oder PV-Anlagen genannt, bieten Privatpersonen und Unternehmen die Möglichkeit, mithilfe von Sonnenenergie Strom zu produzieren.
„Grüner“ Strom kann direkt verbraucht, für späteren Bedarf in Blei-Akkus gespeichert oder in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Im Laufe der vergangenen Jahre sind die Anschaffungspreise für Solarmodule stark gesunken, so dass mit Anlagen aus dem Solarbereich ein kostengünstiger Einstieg in eine umweltschonende, nachhaltige Wärme- und Stromgewinnung möglich ist.
Vorteile und Vorurteile von Solarenergie
Solare Energiesysteme bieten vielerlei Vorteile: Zum einen stellt Photovoltaik eine umweltfreundliche Form der Stromerzeugung dar. Die Sonne ist eine unerschöpfliche Energiequelle – und zudem kostenlos verfügbar. Bei der Gewinnung von Energie entstehen keine CO2-Emissionen.
Zum anderen senkt Photovoltaik Stromkosten. Die Notwendigkeit, Strom aus dem öffentlichen Stromnetz zu beziehen, wird dank Solarenergie erheblich verringert. Ob fürs Eigenheim, für die Werkstatt oder Produktionshalle – je nach Leistung der Solarenergie-Anlage kann eine gewisse Stromautarkie erreicht werden.
Mit kompakten Solaranlagen, sogenannten Inselanlagen, kann an jedem beliebigen Ort Strom zur Verfügung gestellt werden – Sonnenenergie vorausgesetzt. Im Garten, auf dem Boot oder im Wohnmobil können mittels Inselanlagen allerlei elektrische Geräte betrieben werden.
Vorteile von Solarenergie
Umweltfreundlich: Solarenergie ist eine saubere, erneuerbare Energiequelle. Sie erzeugt keine schädlichen Emissionen oder Treibhausgase und trägt somit zur Reduzierung des Klimawandels bei.
Kostenersparnis: Nach der anfänglichen Investition in die Installation einer Solaranlage sind die Betriebskosten minimal. Solaranlagen haben eine lange Lebensdauer und produzieren über viele Jahre hinweg kostengünstigen Strom.
Unabhängigkeit von Energieversorgern: Solaranlagen ermöglichen es Hausbesitzern und Unternehmen, einen Teil oder die gesamte benötigte Energie selbst zu erzeugen. Dies reduziert die Abhängigkeit von Energieversorgern und den Einfluss von Preisschwankungen auf fossile Brennstoffe.
Niedrige Wartung: Solarenergieanlagen erfordern nur minimale Wartung. Die meisten modernen Anlagen sind langlebig und erfordern nur gelegentliche Inspektionen und Reinigungen.
Skalierbarkeit: Sie können die Grösse Ihrer Solaranlage anpassen, um Ihren Energiebedarf zu decken. Dies ermöglicht es, Solarlösungen für verschiedene Anwendungen, von kleinen Hausanlagen bis hin zu grossen gewerblichen Installationen, zu nutzen.
Netzintegration: In vielen Regionen können Sie überschüssige Energie aus Ihrer Solaranlage ins Stromnetz einspeisen und erhalten dafür Vergütungen. Dies kann Ihre Stromrechnung weiter reduzieren.
Vorurteile gegenüber Solarenergie und Gegenargumente
Hohe Anfangsinvestition: Ein häufiges Vorurteil ist, dass die Installation von Solaranlagen teuer ist. Obwohl die anfängliche Investition eine Hürde sein kann, amortisiert sich diese Investition oft über die Zeit durch gesenkte Stromkosten und staatliche Anreize.
Unzuverlässigkeit bei schlechtem Wetter: Es wird oft behauptet, dass Solarenergie bei schlechtem Wetter oder nachts nicht verfügbar ist. Dies wird durch die Tatsache widerlegt, dass moderne Solarsysteme mit Batteriespeichern kombiniert werden können, um Energie für den Gebrauch zu speichern.
Ästhetische Bedenken: Einige Menschen sorgen sich um das Aussehen von Solarpanelen auf ihren Dächern oder in ihrer Umgebung. Es gibt jedoch immer mehr ästhetisch ansprechende Lösungen, wie integrierte Solardachziegel, die diese Bedenken mindern.
Begrenzte Lebensdauer: Die Lebensdauer von Solaranlagen wird oft unterschätzt. Moderne Solarmodule haben in der Regel eine Lebensdauer von 25 Jahren oder mehr und sind in der Lage, über diese Zeitspanne hinweg effizient Strom zu erzeugen.
Ressourcenverbrauch: Die Herstellung von Solarmodulen erfordert Ressourcen, aber die ökologischen Vorteile im Betrieb überwiegen in der Regel den anfänglichen Ressourcenverbrauch.
Eine Anlage für Solarenergie besteht aus unterschiedlichen Komponenten, die ideal aufeinander abgestimmt sein sollten. Dazu gehören Solarmodule, Laderegler, Stromspeicher, Anschlusskabel sowie Zubehör für die Montage und Installation auf dem Dach beziehungsweise auf einer Freifläche.
Im Regelfall bilden mehrere verschaltete Solarzellen ein Solarmodul. Sie sind das Herzstück einer jeden Photovoltaikanlage. Um eine Versorgung mit 230V zu realisieren, sind bei Photovoltaik ausserdem Wechselrichter notwendig. Photovoltaikanlagen ohne Wechselrichter sind in der Lage, 12V-Geräte wie kleine Haushaltsgeräte im Wohnmobil zu betreiben. Im Stromspeicher wird der tagsüber erzeugte Strom gespeichert, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen. Laderegler sorgen für eine möglichst lange Lebensdauer der Solarakkus und regulieren die Aufteilung der Energie zwischen Verbraucher und Stromspeicher.
Welches Montage- und Installationszubehör nötigt wird, ist von den örtlichen Gegebenheiten und von der Solaranlage abhängig. Für einen möglichst hohen Stromertrag werden unter Umständen spezielle Halterungen benötigt, mit deren Hilfe die Solarmodule in optimaler Neigung zur Sonne montiert werden können.
Solarzellen auf dem eigenen Dach oder auf Freiflächen müssen nicht nur der Stromerzeugung dienen. Im Bereich der Solarthermie wird Solarenergie für die Erzeugung von Wärme verwendet: zur Warmwasserbereitung oder zur Heizungsunterstützung.
Das Angebot an Solarenergie-Anlagen ist gross. Für jeden Bedarf gibt es geeignete Photovoltaik-Technik, die entweder netzgekoppelt oder autark arbeitet.
Netzgekoppelte Photovoltaik-Komplettanlagen beanspruchen häufig grössere Flächen für die Solarkollektoren, die sich über die Dächer von Gebäuden erstrecken. Sie sind an das öffentliche Stromnetz gekoppelt, wodurch überschüssiger Solarstrom gegen eine Einspeisevergütung weitergegeben werden kann.
Inselsolaranlagen oder Solar-Kleinanlagen werden vorrangig dort in Betrieb genommen, wo kein Stromnetz verfügbar ist – etwa in der Gartenlaube, im Wohnmobil oder auch bei Outdoor-Aktivitäten zum Laden von Akkus. Sie sind als Komplettsets erhältlich, so dass weder eine aufwendige Planung noch eine Zusammenstellung erfolgen müssen.
In unserem Onlineshop finden Sie neben Solaranlagen und kompakten Solar-Sets auch Solarbelüftungssysteme. Hier wird das Gebläse mittels Solarstrom betrieben. Solche Systeme werden etwa in Gewächshäusern, Lagerhallen oder Hallenbädern verwendet.
Das wohl wichtigste Kaufkriterium einer Solaranlage ist ihre Leistung, die in Wp (Watt peak) oder kWp (Kilowatt peak) angegeben wird. Diese Angabe ermöglicht es, die Spitzenleistung verschiedener Solarmodule zu vergleichen. Gemessen und berechnet wird die Leistung unter genormten Testbedingungen. Der Wirkungsgrad gibt Aufschluss darüber, wie effizient einzelne Solarpanels sind.
Vor dem Kauf einzelner Solarpanels oder einer kompletten Photovoltaikanlage gilt es, den individuellen Leistungsbedarf und Energiebedarf zu berechnen sowie die Betriebszeiten der Verbraucher zu beachten. Anhand dieser Kennzahlen können Sie die optimale Modulgrösse, Akkukapazität und einen geeigneten Laderegler für Ihren Stromverbrauch ermitteln und Ihre Solarenergie-Anlage planen.
Unser Solaranlagen-Rechner hilft Ihnen, die richtige Technologien und Module für Ihre 12V-Insel-Photovoltaikanlage herauszufinden.
Für die Anlage benötigen Sie eine geeignete Fläche, auf der ein Solarpanel oder mehrere Module montiert werden können. Die beste Leistung erzielen die Systeme, wenn sie nach Süden hin ausgerichtet sind und kein Schattenwurf durch benachbarte Bauten oder Bäume entsteht. Empfehlenswert ist eine Neigung von rund 30°.
Für die Installation kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht, etwa das eigene Dach. Ideale Bedingungen weisen vor allem Schrägdächer und Flachdächer auf. Ihre gegen den Himmel gerichtete Fläche wird grösstenteils ohnehin nicht anderweitig genutzt und. Die Aufdachmontage kann meist auf der bestehenden Eindeckung oder Oberfläche erfolgen, ohne dass diese ihre bisherige Schutzfunktion einbüsst. Bei grossflächiger Belegung mit Modulen sollte im Zweifel vorab die Tragkraft und Statik der Dachkonstruktion mit einem Fachbetrieb abgeklärt werden.
Sind keine geeigneten Dachflächen vorhanden, lassen sich die Solarmodule auch auf Freiflächen oder Grünflächen installieren. Voraussetzung ist, dass durch die Solaranlage keine zusätzlichen Flächen versiegelt werden.
Das Potential einer PV-Anlage hängt von drei Faktoren ab: der Dauer der Sonneneinstrahlung, der Anzahl und Fläche der installierten Solarmodule und der verwendeten Technologie. Wie gross Ihre neue Photovoltaikanlage sein sollte, um ausreichend Solarstrom zu erzeugen und Ihre Energie selbst herzustellen, finden Sie mit dem kostenlosen Solarrechner von Conrad heraus. Der Online-Rechner ist ein nützliches Hilfsmittel bei der Planung Ihrer eigenen 12 V PV-Anlage.
In den Solaranlagen-Rechner geben Sie die Anzahl und die Leistung der Verbraucher ein, die Sie solar betreiben möchten. Ergänzen Sie dann die voraussichtliche Betriebsdauer der Anlage pro Tag. Aus diesen Angaben ermittelt der Rechner bis zu einem maximalen Energiebedarf von 2880 Wh die erforderlichen Komponenten für Ihre Solarstromanlage.
Die Berechnung auf Basis Ihres Leistungsbedarfs dient als Grundlage für die Anschaffung einer passend dimensionierten Anlage. Ergänzend erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Solarmodule, der Modulgrösse, des Ladereglers und der Akkukapazität. Mit dem Solarrechner kommen Sie Ihrer eigenen Anlage für die Nutzung alternativer Energien einen entscheidenden Schritt näher. Testen Sie den Solarrechner am besten gleich aus und finden Sie heraus, welche Leistung Ihre Solar-Kleinanlage haben sollte.
Unser Praxistipp: Optimale Ausrichtung von Photovoltaikanlagen
Wer mit Solaranlagen den Grossteil des eigenen Stromverbrauchs abdecken möchte, benötigt eine Fläche, auf der die Solarmodule im Idealfall in einem Neigungswinkel zwischen 30° und 35° Richtung Süden montiert werden können. Häufig werden für die Erzeugung von Ökostrom Schräg- und Flachdächer genutzt, Freiflächen sind jedoch ebenfalls möglich. Wichtig ist, dass es keinen Schattenwurf durch Bäume oder benachbarte Gebäude gibt.
Sind Solarstromanlagen mit Solarthermieanlagen gleichzusetzen?
Anlagen für Solarstrom und Solarthermie nutzen die Sonne als grösste Energiequelle, erfüllen aber unterschiedliche Funktionen. Während Solarstromanlagen die Sonnenstrahlung in elektrischen Strom umwandeln, wird die Sonne bei der Solarthermie zur Aufbereitung von Warmwasser und zur Heizungsunterstützung verwendet.
Unter welchen Standard-Testbedingungen wird die elektrische Leistung von Solarmodulen gemessen?
Die elektrische Leistung von Photovoltaikanlagen wird in Wp (Watt peak) angegeben. Oftmals finden Sie auch Angaben in kWp (Kilowatt peak), MWp (Megawatt peak) oder GWp (Gigawatt peak). Gemessen werden die Werte unter Standard-Testbedingungen (STC, englisch für Standard Test Conditions), die folgende Kriterien erfüllen müssen: eine Zelltemperatur von 25 °C, eine Bestrahlungsstärke von 1000 Watt pro Quadratmeter sowie ein Spektrum des Sonnenlichts von 1,5 AM (Air mass, englisch für Luftmasse). Im realen Betrieb werden die Werte jedoch kaum oder nur selten erreicht.
Was sagt der Wirkungsgrad von Photovoltaik-Anlagen aus?
Planen Sie Aufbau und Installation einer kompletten Solarstromanlage, wird Ihnen der Begriff Wirkungsgrad unterkommen. Anhand dieser Prozentangabe können Sie erkennen, wie effizient eine Solarzelle arbeitet. Hohe Wirkungsgrade bedeuten, dass die Solarzellen das Sonnenlicht gut in elektrische Energie umwandeln können.
Welche Förderprogramme gibt es für Photovoltaik?
Die Schweiz hat verschiedene Förderprogramme und Anreizmassnahmen für Photovoltaik (PV) und erneuerbare Energien. Diese Programme variieren je nach Kanton und Gemeinde. Hier sind einige der gängigsten Förderprogramme und Anreizmassnahmen für PV-Anlagen in der Schweiz:
- KEV (Kostendeckende Einspeisevergütung)
- Bundesförderung für Photovoltaik-Anlagen
- Kantonale Förderprogramme
- Netzeinspeisevergütung
- Steuervergünstigungen
- Ökostrom-Label und Zertifizierungen
- Beratung und Unterstützung:
Müssen Photovoltaik-Anlagen gereinigt werden?
Um dauerhaft hohe Erträge und einen optimalen Betrieb sicherzustellen, ist es sinnvoll, die einzelnen Module regelmässig zu reinigen. Solarpanels, die im niedrigen Neigungswinkel installiert sind, gelten als anfälliger für Verschmutzungen und sollten daher häufiger gesäubert werden. Mildes Reinigungsmittel und kalkarmes Wasser reichen dazu vollkommen aus. Wie oft eine Reinigung vorgenommen werden muss, ist vom Neigungswinkel und vom Standort der Solarenergie-Anlagen abhängig.