Logo zu Osram
    Logo zu Reely
    Logo zu VOLTCRAFT
    Logo zu Bosch Home and Garden
    Logo zu Makita
    Logo zu TRU COMPONENTS

  • Unsere Produkte
  • Mein Konto
  • Merkliste
  • Abmelden
Conrad

Beliebte Kategorien:
  • Alle Produkte
  • Am häufigsten gekauft
  • Top bewertete Produkte
  • Ratgeber

Alle Produkte

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Am häufigsten gekauft

Am häufigsten gekauft

Top bewertete Produkte

Top bewertete Produkte

Ratgeber

Wissenswertes zu Gaming

Gaming ist längst kein Nischenthema mehr, sondern hat sich zum Massenphänomen gewandelt. Ob auf dem PC, der Konsole oder dem Smartphone – Games sind allgegenwärtig und sorgen für Unterhaltung bei Menschen jeden Alters. In unserem Onlineshop finden Sie neben Spiele-Konsolen, Zubehör und Spielen auch High-End-Gaming-Laptops und Gaming PCs sowie alles an Hardware, was nötig ist, um Ihren eigenen Spiele-PC zusammenzustellen.

  • Gaming: von Pong zu Virtual Reality

  • Für jeden die richtige Gaming-Plattform

  • Spiele für PC und Konsole

  • Konsolen- und Gaming-Zubehör

  • Unser Praxistipp: Wieder ein Spiel verloren – lag's am Ping?

  • Hardware für Anspruchsvolle – Die wichtigsten Komponenten des Gaming PCs

  • Unser Praxistipp: Sinnvoll investieren und sparen

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zu Spielekonsolen und Gaming

Gaming: von Pong zu Virtual Reality

Speedlink Joystick

Es ist wohl vor allem der massenhaften Verbreitung von Smartphones und Tablets im vergangenen Jahrzehnt zu verdanken, dass heutzutage fast jeder ein Gamer ist – auch wenn sich die meisten Menschen nicht als Gamer bezeichnen würden. An der Bushaltestelle die Wartezeit mit einem 3-Gewinnt-Spiel vertreiben und in der Mittagspause schnell noch eine Runde dieses lustigen neuen Jump’n’Run-Spiels zocken – Games sind mittlerweile allgegenwärtig. Core-Gamer – also Leute, die mit großer Leidenschaft zocken und für die das Spielen mehr als ein beiläufiger Zeitvertreib ist – konsumieren Games zwar häufig auch auf mobilen Geräten, so richtig los geht für sie der Spass aber erst am Gaming PC oder der Konsole. Ob Aufbaustrategie im Single-Player-Modus, Rennspiele im lokalen Multiplayer oder Online-Rollenspiele mit tausenden anderen Spielern – die Gaming-Welt ist groß und hält sowohl in technischer als auch in inhaltlicher Hinsicht für jeden die richtige Art der Unterhaltung bereit. Selbst Virtual Reality (kurz: VR) hat im Gaming Einzug gehalten. Mit zu ihrem System kompatiblen VR-Headsets und -Brillen können Gamer komplett in fantasievolle Spielewelten abtauchen.

HTC Vive Pro VR Brille

Die ursprüngliche Spiele-Plattform ist der Desktop-PC. Seit es die ersten Computer gibt, gibt es im Grunde auch Computerspiele. Die Entwicklung reicht schon über ein halbes Jahrhundert zurück und innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit hat sich im Gaming viel getan. Gab es zunächst nur ganz einfache Computerspiele, die oft bekannten Spielprinzipien aus der analogen Spiele- und Sportwelt nachempfunden waren, können Gamer heute riesige Spielwelten mit sagenhafter Grafik erkunden und mit Gleichgesinnten aus aller Welt interagieren. Gamer sein ist inzwischen sogar ein Beruf: E-Sport lautet das Stichwort. Wie im Profi-Sport treten Pro-Gamer mit ihren Teams gegen andere Teams an und tragen Matches in nationalen und internationalen Ligen aus. Es winken mitunter stattliche Preisgelder und aus der Wirtschaft kommen immer mehr Sponsoren, die erkannt haben, welch große Zielgruppe im Bereich Gaming zu erschließen ist.

Ob Sie nur gelegentlich an der Heimkonsole daddeln oder leidenschaftlicher PC-Gamer sind und einen High-End-PC speziell für Gamer suchen –  in unserem Onlineshop finden Sie alles, was Sie brauchen, um genau das Spielerlebnis zu kreieren, das Sie sich wünschen.

 

Für jeden die richtige Gaming-Plattform


Heutzutage besitzt hierzulande fast jeder Mensch ein Gerät, das sich zumindest theoretisch zum Zocken eignet. Oftmals kommen Komplett-PCs, Laptops und Tablets schon mit vorinstallierten Spielen an und wer auf seinem Mobiltelefon einen Blick in den Appstore wirft, wird überwältigt von der schieren Menge an Gaming-Apps, die in Sekundenschnelle installiert und dank des verbreiteten Free-to-Play-Modells häufig auch noch kostenlos spielbar sind. Die Hürde, mit dem Spielen anzufangen, ist niedriger denn je.

Gaming

Am PC zu spielen, ist grundsätzlich immer möglich, wenn der Rechner die Spezifikationen aufweist, die das jeweilige Spiel mindestens erfordert. Das bezieht sich auf die technische Ausstattung des Computers, beispielsweise auf das Betriebssystem, den vorhandenen Arbeitsspeicher (RAM), das Vorhandensein einer Grafikkarte, die Prozessorleistung und den verfügbaren Festplattenspeicherplatz. Moderne Spiele stellen mitunter sehr hohe Anforderungen an die Hardware, daher setzen überzeugte PC-Gamer oft auf selbst zusammengestellte Gaming PCs und nehmen nach Bedarf Upgrades vor. Viele Komponenten eines Spiele-PCs lassen sich relativ leicht austauschen und es ist deutlich kostengünstiger, einzelne Bestandteile zu ersetzen, statt sich einen komplett fertigen High-End-Gaming-PC zu kaufen, nur weil der alte zu schwachbrüstig für das neue Triple-A-Spiel ist, das man gerne zocken möchte.

Konsolen erfreuen sich sowohl bei eingefleischten Core-Gamern als auch bei Casual-Gamern, die nur gelegentlich eine Runde spielen möchten, großer Beliebtheit. Bequem auf dem Sofa zu sitzen und das Spiel auf dem großen TV-Bildschirm verfolgen zu können, macht einfach Spaß, egal, ob man alleine oder in geselliger Runde mit Freunden und der Familie spielt. Konsolen lassen sich im Gegensatz zu PCs hardware-seitig nicht ohne Weiteres upgraden, das bedeutet: Ist die Konsole zu alt, um aktuelle Games abspielen zu können, muss eine neue Konsole der nächsten Generation her. Die großen Platzhirsche auf dem Konsolenmarkt scheinen derzeit fest etabliert: Sony mit den PlayStation-Konsolen, Microsoft mit den Xbox-Konsolen und Nintendo (vor allem) im Handheld-Bereich, etwa mit der Nintendo Switch. Übrigens: Wir haben nicht nur aktuelle Spielekonsolen im Angebot, sondern auch Retrokonsolen, die Ihnen vielleicht noch aus Kinder- und Jugendtagen bekannt sind. Mal wieder eine Runde Sonic auf der Sega-Megadrive-Konsole zocken oder auf einer Atari-Konsole Klassiker wie Frogger oder Space Invaders spielen? Kein Problem. Retro liegt im Trend und die Hersteller ehemals sehr beliebter Spielekonsolen reagieren darauf mit Neuauflagen der erfolgreichsten Modelle. Auch Handhelds, die Erinnerungen an den guten, alten Gameboy wecken, dürfen natürlich nicht fehlen.

Spiele für PC und Konsole

Kein Gaming ohne Spiele – das versteht sich ja von selbst. In unserem "Spiele Shop" finden Sie viele PC Games und Konsolenspiele aus unterschiedlichen Genres, zum Beispiel Strategiespiele, Renn- und andere Sportspiele sowie Rollenspiele. Wir bieten ein breites Sortiment von Titeln für Nintendo-Konsolen, zum Beispiel für die Nintendo Switch und den 3DS, für Xbox und PlayStation und natürlich für den PC.

Konsolen- und Gaming-Zubehör

Um das Gaming-Erlebnis perfekt zu machen, gibt es jede Menge Gaming-Produkte und Konsolen- und Gaming-Zubehör. Auf keinen Fall verzichten möchten viele passionierte PC-Spieler beispielsweise auf eine Gaming-Tastatur mit Zusatzfunktionen, breiter Handablage und Beleuchtung sowie auf eine Gaming-Maus, die sich optimal auf die bevorzugte Spielweise anpassen lässt und ebenfalls mit Zusatztasten ausgestattet sein kann. Praktisch sind außerdem spezielle Gaming-Headsets, um den Sound perfekt wahrnehmen zu können und mit Mitspielern per Teamspeak zu kommunizieren. Weiteres Zubehör, für das Bedarf bestehen kann, sind Joysticks, Lenkräder, bequeme Gaming-Stühle und Mauspads.

Ein ganz wichtiges Thema für viele PC-Gamer ist der Monitor. Was nützt die beste Hardware im Rechner, wenn die Auflösung zu schlecht oder der Bildschirm viel zu klein ist, um den neuen Gaming-Blockbuster in seiner ganzen Schönheit zu bewundern? Welcher PC-Monitor der richtige ist, hängt ganz von den individuellen Ansprüchen ab. Was die Ausstattung angeht, gilt es bei der Auswahl zunächst zu berücksichtigen, dass die Anschlüsse (z.B. VGA, HDMI, DVI) passen, wobei das kein Ausschlusskriterium ist. Haben Sie einen bestimmten Gaming-Monitor ins Auge gefasst, verfügen an Ihrem Rechner aber nicht über den nötigen Anschluss, ist es in der Regel möglich, einen Adapter zu verwenden. Weitere wichtige Ausstattungsmerkmale sind die Höhen- und Neigungsverstellbarkeit, damit sichergestellt ist, dass Sie den Bildschirm perfekt an Ihre Sitzposition, den Blickwinkel und ggf. den Lichteinfall anpassen können. Daneben sind natürlich die Bildschirmdiagonale (in Zoll) und die Auflösung (4K, Full-HD) wichtige Kriterien bei der Monitor-Auswahl. Für den einen oder anderen Gamer können zudem Aspekte wie 3D-Fähigkeit, ein gebogener Bildschirm (curved display) oder ein extrabreites Format eine Rolle spielen.

Im Konsolen-Bereich sind häufig zusätzliche Controller gefragt, um mit mehreren Leuten lokale Multiplayer-Spiele zocken zu können. In unserem Onlineshop bieten wir Ihnen das und noch viel mehr an Peripheriegeräten und Equipment, damit Sie für die nächste Gaming-Session perfekt ausgerüstet sind.

VR-Brillen wie die Oculus Rift oder die HTC Vive, die je nach Modell an den PC, die Konsole oder das Smartphone angeschlossen werden können und die Nutzung dedizierter VR-Anwendungen ermöglichen, sind ebenfalls erhältlich.

Unser Praxistipp: Wieder ein Spiel verloren – lag's am Ping?

Ob Sie ein neues Spiel herunterladen oder gemeinsam mit Freunden online spielen möchten – ist die Internetverbindung zu lahm, macht das alles keinen Spass; da nützt auch die beste Hardware nichts. Bei der Auswahl des Telefon- und Internettarifs gilt es daher auf eine möglichst hohe Bandbreite zu achten, da die Download- und Upload-Geschwindigkeit entscheidend dafür ist, wie flüssig (oder nicht) ein Onlinespiel läuft. Daneben spielt die Latenzzeit eine wichtige Rolle. Ein Analyse-Tool, um sie zu messen, ist der Ping-Wert. Ist er hoch, heißt das, dass die Antwortzeit des Hosts auf ein ausgesendetes Datenpaket lange dauert. Das führt zu Verzögerungen (Lags) und ggf. sogar Verbindungsabbrüchen, was insbesondere bei Echtzeitspielen, in denen schnelle Reaktionen gefragt sind, sehr ärgerlich ist. Um den Ping zu überprüfen, gibt es kostenlose Online-Tools, die sekundenschnell eine Analyse der Internetverbindung durchführen. Der Wert wird in Millisekunden (ms) angegeben. Wie hoch beziehungsweise niedrig der Wert für ein unbeschwertes Gaming-Erlebnis ausfallen muss, kann man nicht genau festlegen. Das hängt davon ab, welches Spiel Sie zocken möchten und welche Latenzen Sie gewohnt sind. Als Faustregel kann man sagen, dass ein Ping zwischen 20 und 30 ms sehr gut ist.

Hardware für Anspruchsvolle – Die wichtigsten Komponenten des Gaming PCs

Omen by HP Gaming Notebook

In unserem Onlineshop finden Sie eine große Auswahl an Gaming PCs und Notebooks, die Sie nur noch in Betrieb nehmen müssen. Möchten Sie Ihren neuen Gaming PC lieber selbst zusammenstellen oder neue Teile in Ihrem alten Rechner verbauen, bieten wir Ihnen zudem alle wesentlichen Komponenten in vielfältigen Variationen. Um die Leistung des Computers zu verbessern und das Gerät fit für anspruchsvolle PC-Spiele zu machen, ist es wichtig, geeignete Hardware zu installieren, die idealerweise auch noch im nächsten Jahr mit der Entwicklung der Spieleindustrie mithalten kann.

Auch für alle, die sich einen fertigen Gaming PC oder Gaming-Laptop anschaffen möchten, ist es wichtig, die Einzelkomponenten zu kennen, um einschätzen zu können, ob das Modell den eigenen Anforderungen gerecht wird. Nachfolgend finden Sie daher einen Überblick, welche Hardware-Komponenten bei der Ausstattung eines Gaming PCs besonders wichtig sind.

Mainboard

Das Mainboard, auch Motherboard genannt, ist die Hauptplatine des Rechners und stellt sozusagen die Basis für weitere Hardware dar, die hierauf montiert wird. Bei der Auswahl des Mainboards gilt es unter anderem auf den CPU-Sockel zu achten, um sicherzugehen, dass Sie den gewünschten Prozessor (z.B. Intel Core oder AMD Ryzen) einbauen können. Außerdem variieren Mainboards dahingehend, welche Hardware-Konfigurationen sie zulassen, also welche Bauteile montiert werden können und welche Anschlussmöglichkeiten für interne und externe Komponenten es gibt.

Grafikkarte

Nvidia Geforce RTX 2070 Grafikkarte

Moderne Gaming- PCs, die komplett fertig geliefert werden, sind häufig mit einer integrierten Grafikkarte ausgestattet und in der Lage, multimediale Inhalte anzuzeigen, sofern diese nicht allzu aufwendig sind. Wer aktuelle Computerspiele zocken möchte, die eine hohe Grafikleistung und allgemein Rechnerleistung voraussetzen, um ruckelfrei laufen zu können, braucht in der Regel eine separate Grafikkartenlösung. Grafikkarten statten den Rechner mit einem Grafikprozessor (GPU) aus, die den Hauptprozessor (CPU) entlastet und in ihrer Architektur speziell darauf ausgelegt ist, grafische Inhalte zu verarbeiten. Müssten sämtliche Verarbeitungsaufgaben der GPU stattdessen von der CPU erledigt werden, würde das gesamte System darunter leiden, da es – ganz einfach ausgedrückt – zu einem Stau bei der Verarbeitung der Rechenaufgaben käme. Im Ergebnis wird der PC langsam und das Spielerlebnis gestaltet sich alles andere als flüssig – wenn es überhaupt möglich ist, das Spiel auf dem Rechner zum Laufen zu bringen.

Die marktdominierenden Anbieter für Grafikkarten sind momentan NVIDIA (z.B. GeForce RTX und GeForce GTX) und AMD. Entscheiden Sie sich für eine GeForce, kann es vorteilhaft sein, eine GTX auszusuchen, da Grafikkarten mit diesem Zusatz speziell für die Darstellung von Spielen ausgelegt sind und viele moderne Technologien unterstützen. AMD bietet ebenfalls hochwertige Grafikkarten für Gamer PCs an, zum Beispiel die Grafikkarten aus der RX-Serie, die ruckelfreies Zocken mit schnellen 60 FPS problemlos zulassen.

Arbeitsspeicher

16GB DDR4 RAM

Um die Leistungsfähigkeit einer Grafikkarte zu beurteilen, lohnt sich ein Blick auf die Produktspezifikationen. Ganz wichtig ist beispielsweise der Arbeitsspeicher. Zu empfehlen sind 6 bis 8 GB DDR4-RAM oder die gleiche Menge GB GDDR5 RAM. Erhältlich sind sogar schon Modelle mit bis zu 11 GB GDDR6, allerdings ist das – momentan jedenfalls – nicht standardmäßig nötig, um aktuelle Games zu zocken. GDDR steht für Graphics Double Data Rate und ermöglicht, vereinfacht ausgedrückt, eine bessere Performance durch einen höheren Speicherdurchsatz. Die Zahl hinter DDR gibt den Speichertyp beziehungsweise die Generation an. DDR4 RAM ist etwa DDR3 vorzuziehen, weil damit eine höhere Taktfrequenz erreicht werden kann.

Festplatten-Speicher

Bei modernen Spielen handelt es sich nicht selten um speicherplatzfressende Anwendungen, die GB im hohen zweistelligen Bereich erfordern können. Daher ist es wichtig, genug freien Speicher auf dem Gamer PC oder Gaming Notebook zu haben. Beliebt sind Kombinationen aus HDD-Festplatte(n) und SSD. HDD bezeichnet klassische magnetische Festplattenlaufwerke, auf denen die Daten auf die Oberfläche rotierender Scheiben geschrieben werden. Diese Laufwerke eignen sich gut, um den Gaming PC zu einem günstigen Preis mit viel Speicherplatz auszurüsten. SSD steht für Solid-State-Drive und bezeichnet Halbleiterlaufwerke, die ohne bewegliche Teile auskommen und daher geräuschlos arbeiten und als sehr robust gelten. Außerdem ermöglichen sie einen besonders schnellen Datenzugriff, was zu einer besseren Performance des Rechners beiträgt. Bei SSDs erfolgt das Lesen und Schreiben der Daten mithilfe eines integrierten Chips. Eine bewährte Variante bei der Kombination von Speichermedien für Gaming PCs sieht so aus, dass die SSD für das Betriebssystem und Spiele sowie andere Anwendungen genutzt wird und andere Daten wie Bilder und Musik, die weniger schnelle Ladezeiten erfordern, auf die große Festplatte gepackt werden.

Tipp: Falls es nicht möglich ist, eine interne SSD einzubauen, weil Sie beispielsweise ein Gaming-Notebook upgraden möchten, besteht eine einfache Lösung darin, eine externe SSD anzuschliessen. Ob „kleine“ 120 GB SSD, 960 GB SSD oder SSDs mit mehreren TB – in unserem Shop finden Sie eine grosse Auswahl an externen und internen SSDs für Gaming PCs und Laptops.

Prozessor

Intel Core i7 7820x

Die CPU (Central Processing Unit) ist sozusagen das Herzstück des Gaming PCs und hat wesentlichen Einfluss auf die Performance. Marktführer im Bereich der Gaming-CPUs sind Intel (Intel Core) und AMD (z.B. AMD Ryzen). Es gibt verschiedene Kriterien, die bei der Auswahl des Prozessors für Ihren Gamer PC zu berücksichtigen sind. Wichtig ist eine hohe Taktfrequenz (am besten 4 GHz aufwärts) und die Möglichkeit zum Übertakten (englisch: Overclocking), um die Taktung bei Bedarf noch weiter nach oben schrauben zu können. Außerdem sollte der Prozessor wenigstens 4, besser 6 oder 8 Kerne haben, weil viele (insbesondere anspruchsvolle) Games auf eine gewisse Core-Anzahl optimiert sind. Vereinfacht gesagt haben mehr Kerne den Vorteil, dass die Arbeitslast unter ihnen aufgeteilt wird und eine Systemüberlastung daher unwahrscheinlicher ist. Allerdings gilt das nur, wenn die verwendeten Programme darauf abgestimmt beziehungsweise multithreading-fähig sind. Ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist die Kühlung der CPU mittels CPU-Kühler. Diese Komponente verhindert, dass der Prozessor überhitzt.

Ganz wichtig ist, den Gaming PC als Summe der Einzelteile zu betrachten. Die Komponenten müssen aufeinander abgestimmt sein, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Das betrifft beispielsweise besonders das Verhältnis von Prozessor und Grafikkarte beziehungsweise CPU und GPU. Verwenden Sie eine High-End-Grafikkarte, muss auch der Prozessor entsprechend schnell und leistungsfähig sein, da er ansonsten die Grafikkarte ausbremsen kann. Wenn Sie bei uns einen fertigen Gaming PC kaufen, können Sie davon ausgehen, dass die Komponenten aufeinander abgestimmt sind, trotzdem lohnt sich natürlich ein genauer Blick auf die genauen Systemspezifikationen.

Weitere Ausstattung

Interner DVD Brenner

Einige Komponenten, die früher zur Standardausstattung von Computern gehörten, sind heutzutage nicht mehr gebräuchlich, jedenfalls nicht bei der Ausrüstung neuer Rechner. Dazu gehören beispielsweise optische Laufwerke wie CD-Laufwerke und DVD-Brenner. Falls Sie ein Komplett-Set kaufen, also einen Fertig-PC, kann es sein, dass ein optisches Laufwerk vorhanden ist, das ist allerdings nicht mehr selbstverständlich. Grund hierfür ist im Wesentlichen, dass Dateien wie Musik und Filme heutzutage üblicherweise auf anderen Datenträgern vorliegen beziehungsweise ohne physischen Datenträger online gespeichert werden. Software-Treiber für neue Geräte können Sie zum Beispiel online auf der Herstellerseite herunterladen, sofern das Gerät nicht ohnehin automatisch erkannt wird. Falls Sie doch Verwendung für optische Laufwerke haben, gibt es externe Varianten, die sich unkompliziert an den Rechner anschließen lassen.

Midi Tower Gehäuse mit Seitenfenster

Was beim Selber-Zusammenstellen definitiv nicht fehlen darf, ist natürlich ein Gehäuse für Ihren Gaming PC – die grösste Komponente und zugleich eine der billigsten, schliesslich handelt es sich in der Regel lediglich um eine Kunststoffbox. Das soll nicht heissen, dass es keine Unterschiede gibt. Beachten Sie bei der Auswahl die Abmessungen des PC-Gehäuses, um sicherzugehen, dass das Mainboard und alle weiteren Bauteile Platz darin finden. Vielleicht legen Sie Wert auf eine ansprechende Optik, dann sind beleuchtete und originell designte Modelle womöglich das Richtige für Sie.

Darüber hinaus benötigen Sie ein Netzteil, um den Gamer PC mit Strom zu versorgen. Grundsätzlich können Sie jedes als PC-Netzteil deklarierte Modell nehmen, es gibt allerdings Unterschiede in Bezug auf die Leistung (Angabe in Watt), die Lautstärke (bezogen auf den Lüfter), die Qualität der Kabel und die vorhandenen Anschlüsse.

Software-seitig ist die Wahl des Betriebssystems wichtig, also ob Sie Ihren Gaming PC beispielsweise mit Windows oder Linux ausstatten möchten. Achten Sie darauf, die aktuelle Version des Betriebssystems zu verwenden, um sicherzustellen, dass neue Spiele definitiv auf Ihrem Windows-Rechner laufen. Kaufen Sie einen fertigen Gaming PC oder Laptop, ist ein Betriebssystem (in der Regel Windows) häufig – aber nicht immer! – Teil des Lieferumfangs.

Unser Praxistipp: Sinnvoll investieren und sparen

Möchten Sie sich eine Konsole zulegen, ist es immer ratsam, zur aktuellen Generation zu greifen. Der Konsolenmarkt ist schnelllebig und Spieleentwickler programmieren meist für die aktuelle Version der Konsole, auch wenn viele Spiele in gewissem Maße abwärtskompatibel sind. Bei der Ausstattung eines PCs gibt es weitaus mehr zu beachten. Wer kein „Experte“ in Sachen PC-Konfiguration ist, kann sich an den Systemanforderungen aktueller Spiele und anderer Anwendungen orientieren. Soll das Ergebnis High-End sein, der Computer aber nicht komplett das Girokonto leeren, heißt es: an den richtigen Enden sparen. Etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, lohnt sich insbesondere bei der CPU und Grafikkarte, während es in anderen Bereichen – etwa beim Gehäuse oder Peripheriegeräten auch etwas preiswertere Produkte tun, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird.

FAQ –  häufig gestellte Fragen zu Spielekonsolen und Gaming

Wie stelle ich einen Gamer PC zusammen?

Am besten ist es, Sie machen eine Liste mit allen nötigen Komponenten, um nichts zu vergessen. Möchten Sie einen Gamer PC von Grund auf neu zusammenstellen, benötigen Sie: ein Gehäuse, ein Mainboard, eine CPU (z.B. Intel Core oder AMD Ryzen), eine Grafikkarte (z.B. eine GTX oder andere Gaming-geeignete GeForce, alternativ eine Variante von AMD), einen Prozessorlüfter, ein Netzteil, HDD-Festplatten und/oder SSDs und ein Betriebssystem (z.B. Windows oder Linux). Es gibt Online-Konfiguratoren, die bei der Auswahl passender Produkte helfen können.

Wie viel GHz sollte ein Gaming PC haben?

Diese Angabe bezieht sich auf die Taktfrequenz der CPU. Das ist eine sehr wichtige Grösse, um die Leistung beurteilen zu können. Empfehlenswert sind Werte um 4 GHz. Sie finden die Angabe bei den Systemspezifikationen des Prozessors beziehungsweise des Fertig-PCs.

Was bedeutet FPS und wie viel sind zum Zocken nötig?

FPS steht einerseits für First-Person-Shooter (aka: Ego-Shooter); wenn es um PC-Spezifikationen geht, ist damit aber die Angabe Frames per Second (Bilder pro Sekunde), also die Bildfrequenz gemeint. Ganz allgemein gilt: Je höher der FPS-Wert, desto flüssiger das Spielerlebnis, ganz nach dem Motto „viel hilft viel“. Wie hoch der Wert ausfällt, hängt von den verbauten Hardware-Komponenten, dem Spiel selbst und der Bildschirmauflösung ab. Je nach Art des Spiels ist eine mehr oder weniger hohe FPS-Zahl nötig, um ein ruckelfreies Spielerlebnis zu gewährleisten. Mit 60 FPS können Sie jede Art von Game problemlos zocken, mindestens 30 FPS sollten bei einem Gaming-Computer auf jeden Fall erreicht werden. Fällt der Wert zu gering aus, kann es hilfreich sein, die Auflösung herunterzuregeln, zum Beispiel von 4k auf Full-HD.

%seoprefootercolumns%