Alle Produkte


3M Peltor WS ALERT X+ MRX21P3E3WS7 Kapselgehörschutz-Headset für Schutzhelm 1 St.

Bilsom 303L 303L Gehörschutzstöpsel Nachfüllpackung 33 dB einweg EN 352-2 200 Paar

3M Peltor Optime III H540A Kapselgehörschutz 34 dB EN 352-1 1 St.

3M Peltor OPTIME I H510A Kapselgehörschutz 27 dB EN 352-1 1 St.

3M Peltor LiteCom Plus MT73H7P3E4410WS6EU Kapselgehörschutz-Headset PMR 446 MHz 33 dB 1 St.

Moldex 770001 Pura-Fit Gehörschutzstöpsel 35 dB einweg EN 352-2 200 Paar

Howard Leight VS130 VeriShield™ 1035109-VS Kapselgehörschutz 35 dB 1 St.


3M Peltor OPTIME II H520A Kapselgehörschutz 31 dB EN 352-1 1 St.
Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Regelungen gegen Lärmbelastung am Arbeitsplatz
Durch verschiedene Regelungen zum Arbeitsschutz gibt es auch zum Thema Gehörschutz verbindliche Vorschriften. Diese gibt es im privaten Bereich nicht. Allerdings kann sie als Richtlinie dienen, an der Sie sich generell orientieren können. Gerade die Dezibel-Werte sind interessant, um zu wissen, wann Sie einen Gehörschutz tragen sollten.
Um gesundheitliche Beeinträchtigungen vorzubeugen, gelten verschiedene Normen und Vorschriften des Arbeitsschutzes für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die „Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Lärm und Vibrationen“ (LärmVibrationsArbSchV) legt sogenannte Auslösewerte fest. Der Auslösewert trifft eine Aussage über die Lautstärke an einem Arbeitsplatz, die beispielsweise Maschinen verursachen. Dieser Wert lässt sich am besten durch Messungen mit einem Schallpegelmesser herausfinden und ist nötig, um den Tages-Lärmexpositionspegel zu berechnen. Der Tages-Lärmexpositionspegel gibt die durchschnittliche Lärmbelastung innerhalb eines 8-stündigen Arbeitstages an:
Tages-Lärmexpositionspegel = durchschnittliche Lautstärke / Zeitraum der Lärmbelastung
Erreicht der Lärmexpositionspegel Lex, 8h 80 dB(A) (Dezibel), empfiehlt sich eine Unterweisung für betroffene Arbeitnehmer, um sich der Risiken der Lärmbelastung bewusst zu werden. Zudem sollten Unternehmen Beratungsgespräche mit einem Arbeitsmediziner ermöglichen und einen geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen. Den Wert von 80 dB(A) erreicht beispielsweise starker Verkehrslärm oder eine Dreherei.
Befindet sich der Tages-Lärmexpositionspegel Lex, 8h bei 85 dB(A) oder darüber, muss der Arbeitgeber nicht nur Mittel zum Gehörschutz bereitstellen. Er hat auch dafür zu sorgen, dass ihn seine Mitarbeiter tragen und entsprechende Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen. Ab dieser Lärmschwelle besteht nämlich das erhöhte Risiko eines Hörschadens bei einer durchschnittlichen Lärmbelastung von 40 Stunden pro Woche. Auf über 85 dB(A) kommen beispielsweise Kreissäge, Handschleifgerät oder Druckluftmeißel. Darüber hinaus sollte der Arbeitgeber prüfen, ob der Schallpegel durch technische oder organisatorische Verbesserungen reduziert werden kann. Dazu zählen beispielsweise der Ersatz älterer Maschinen durch neue lärmreduzierte Geräte oder der Einbau von räumlichen Kapselungen. Auch Geräusch-absorbierende Begrenzungsflächen in Hallen eignen sich zur Senkung des Lärmpegels.
Ab einem Schallpegel von 120 dB(A) treten schon nach kurzer Zeit Gehörschäden auf. Deshalb dürfen Betroffene zu keinem Zeitpunkt auf einen Gehörschutz verzichten. Diesen Wert überschreiten beispielsweise Startgeräusche eines Flugzeugs (140 dB(A)), Schmiedehammer (150 dB(A)) oder Hammerschläge auf Messingrohre und Stahlplatten (160 dB(A)).
| Schallquelle | Schallpegel (A) | Folgen |
|---|---|---|
| Flüstern | 30 dB | keine |
| Normales Gespräch | 60 dB | keine |
| Haartrockner | 70 dB | meist ungefährlich, aber erhöhtes Risiko einer Erkrankung |
| Starker Verkehr | 80 dB | meist ungefährlich, aber erhöhtes Risiko einer Erkrankung |
| Kreissäge | 100 dB | gefährlich, Hörschäden bei Lärmbelastung von 40 Stunden/Woche |
| Schlagschrauber | 105 dB | gefährlich, Hörschäden bei Lärmbelastung von 40 Stunden/Woche |
| Druckluftmeißel | 110 dB | gefährlich, Hörschäden bei Lärmbelastung von 40 Stunden/Woche |
| Blecher hämmern | 115 dB | gefährlich, Hörschäden bei Lärmbelastung von 40 Stunden/Woche |
| Flugzeugstart | 140 dB | sehr gefährlich, Hörschäden bereits nach kurzer Zeit |
| Schmiedehammer | 150 dB | sehr gefährlich, Hörschäden bereits nach kurzer Zeit |
Gehörschutz: Gehörschutzbügel, Gehörschutzstöpsel, Kapselgehörschützer, Zubehör
Welcher Gehörschutz die richtige Wahl ist, hängt von der Höhe der Frequenz, dem Abstand zur Lärmquelle sowie von der Dauer der Lärmpegels ab. Viele Gehörschützer sind frequenzunabhängig und dämpfen jegliche Geräusche. Diese eignen sich beispielsweise zum Musikhören. Es gibt gerade bei den Gehörschutzstöpseln und Kapselgehörschützern pegelabhängige Modelle. Diese dämmen Lärm, während Gespräche und Warnsignale optimal zu hören sind.
Generell gilt: Gehörschützer mit einer niedrigen Schalldämmung sind für tieffrequente Bereiche geeignet. Mit steigender Frequenz muss sich auch die Dämmung des Gehörschutzes erhöhen.
Beim Gehörschutz gibt es verschiedene Varianten: Gehörschutzbügel, Gehörschutzstöpsel und Kapselgehörschutz. Welche Form zum Einsatz kommt, hängt von der persönlichen Vorliebe, aber auch von den Anforderungen an den Lärmschutz ab.
Gehörschutzbügel
Diese Art des Lärmschutzes lässt sich dank Ersatzstöpsel und mit einer regelmäßigen Reinigung länger tragen. Die Gehörschutzbügel sind für die Dämmung geringer Lautstärken geeignet, da sich die vorgeformten Stöpsel nur von außen auf den Gehörgang legen und ihn verschließen. Der SNR-Wert beträgt etwa 20 bis 27 dB. Positiv sind die mehrfache Wiederverwendbarkeit und die
einfache Reinigung. Außerdem ist die Verschmutzung und Übertragung von Bakterien geringer, da die Stöpsel nicht per Hand erwärmt und geformt werden müssen wie Gehörschutzstöpsel.
Gehörschutzstöpsel
Bei den Gehörschutzstöpseln, umgangssprachlich Ohrstöpsel oder Ohrenstöpsel genannt, gibt es zwei Varianten: formbare und vorgeformte Stöpsel. Werden sie richtig in den Gehörgang eingesetzt, dämmen Gehörschutzstöpsel gut und erreichen einen SNR-Wert von bis zu 37 dB. Um die richtige Anwendung zu garantieren, empfiehlt sich eine Beratung durch einen kompetenten Verkäufer oder das Lesen der Gebrauchsanweisung des Herstellers, damit dieser Gehörschutz seine volle Wirksamkeit erreicht. Zu einem besseren Tragekomfort tragen Kordeln bei, die an den Stöpseln befestigt sind. So lassen sich die Ohrstöpsel leicht herausziehen.
Zu beachten ist, dass einige Modelle frequenzunabhängig abschirmen. So schränkt sich auch die Wahrnehmung von Sprache und wichtigen Signalen ein. Andere Modelle gibt es in pegelabhängigen Ausführungen. Diese sorgen dafür, dass Geräusche bis zu einem bestimmten Lautstärkepegel nicht gedämmt werden. So sind Gespräche und leise Maschinengeräusche weiterhin klar zu hören. Ab etwa 82 dB wird Lärm, auch plötzlich auftretender, auf unter 80 dB abgedämpft.
Formbare Ohrstöpsel bestehen beispielsweise aus Wachs, Schaumstoff oder Silikon. Darüber hinaus sind sie nur einmalig benutzbar, da sich in den Poren des Materials leicht Schmutz und Staub absetzen.
Fertig vorgeformte Ohrstöpsel sind schneller einzusetzen und manche Modelle sind mehrfach anwendbar. Da sich diese Gehörschutzstöpsel dem Ohr nicht individuell anpassen lassen, ist eine optimale Passform wichtig, um Lärmschutz und Tragekomfort zu garantieren. Deswegen sollten Anwender unterschiedliche Modelle ausprobieren. So finden sie die Stöpsel, die am besten in ihren Gehörgang passen.
Kapselgehörschutz
Wird das Ohr vollständig von den Kapseln des Gehörschützers umschlossen, weisen diese eine gute Schalldämmung auf. Darauf sollten besonders Gehörschutz-Nutzer mit Brille, Bart oder langen Haaren achten, weil dies die Umschließung des Ohrs unterbrechen könnte.
Spezielle Kapselgehörschützer weisen eine Reihe an zusätzlichen Funktionen auf:
- Aktive Geräuschkompensation: Die Impuls-Kapselgehörschützer funktionieren wie die pegelabhängigen Gehörschutzstöpsel. Ein Mikrofon an der Außenseite des Kapselgehörschutzes misst die Umgebungsgeräusche. Geräusche bis zu einem bestimmten Lautstärkepegel, meist 82 dB, gibt er über kleine Lautsprecher an das Ohr weiter. So lassen sich zu laute Geräusche effektiv abschirmen, Gespräche, Signale und leise Maschinengeräusche dringen durch die Kopfhörer. Diese Regelung erfolgt automatisch und niveauabhängig.
- Kommunikationseinrichtung: Ein kleiner Lautsprecher in der Kapsel gibt Gesprochenes über ein Funkgerät oder ein Kabel an das Gehör weiter. Sind die Kapselgehörschützer mit einem Mikrofon ausgestattet, ermöglicht das eine direkte Kommunikation mit anderen Personen.
- Radio: Der Kopfhörer enthält einen UKW-Empfänger. Die damit empfangenen Radiosignale werden durch kleine Lautsprecher in das Innere der Kapsel weitergegeben, sodass der Träger Radio hören kann.
- Bluetooth® und Klinkenanschluss: Über Bluetooth® oder über einen Klinkenanschluss lassen sich Smartphone, MP3-Player oder Funkgerät mit dem Kopfhörer verbinden.
Das ist beim Kauf zu beachten
Viele empfinden das Tragen eines Gehörschutzes als unangenehm und fürchten eine negative Beeinträchtigung. Aus diesem Grund nutzen ihn manche Menschen nicht. Daher ist es wichtig, beim Kauf der Gehörschützer auf Tragekomfort und Aspekte der Schalldämmung zu achten. Eine entsprechende Aufklärung und Einweisung durch geschultes Personal hilft sicherlich auch, Vorbehalte abzubauen. So finden die Gehörschützer Gebrauch und verhindern gesundheitliche Schäden.
Tragekomfort
An erster Stelle steht der Tragekomfort. Die Passform ist maßgeblich für die Akzeptanz verantwortlich. Ist beispielsweise der Ohrstöpsel zu hart oder lässt die Kapsel des Kapselgehörschutzes keine Luftzirkulation zu, wird das Tragen des Gehörschützers unangenehm. Dazu gehören außerdem Juckreiz, Schmerzen oder ein unangenehmes Feuchtegefühl am und im Ohr. Wichtig ist auch, dass der Gehörschutz den Bewegungsablauf nicht einschränkt. Kapseln dürfen sich beispielsweise nicht verschieben, Stöpsel nicht herausfallen oder Bewegungen des Tragenden erschweren.
Schalldämmung
Der Gehörschutz sorgt für einen optimalen Schutz vor zu hoher Lärmbelastung ohne den Träger komplett von der Außenwelt abzuschirmen. Denn: Schall wird anteilig über den Schädel (Knochenschall) und über die Luft (Luftschall) übertragen. Selbst der dichteste Gehörschutz würde daher eine Dämpfung von maximal 50 dB erreichen. Das ist auch gut, denn sogenannteinformationshaltige Geräusche müssen weiterhin hörbar sein. Zu diesen Klängen zählen Sprache, leise Maschinengeräusche oder Warnsignale. Um dies zu gewährleisten, ist die Wahl des richtigen Gehörschutzes wichtig.
Der gewählte Gehörschützer hat den Lärmpegel auf unter 80 dB zu senken, denn dort befindet sich der für das Gehör unschädliche Dezibel-Bereich. Demnach ist beim Gehörschutz dringend darauf zu achten, ob man beispielsweise einer Lautstärke von 85 dB(A) oder von 100 dB(A) ausgesetzt ist. Trägt man einen stark dämmenden Gehörschutz, isoliert dies bei geringer Lärmbelastung. Trägt man einen Gehörschutz mit schwacher Dämmung, schützt er in einer sehr lauten Umgebung zu wenig.
Hilfe bei der Kaufentscheidung bietet der SNR-Wert (Single Number Rating). Dieser gibt die mittlere Dämmung in dB an, um den die Lärmbelastung für den Gehörschutz tragenden Mitarbeiter sinkt. Der SNR-Wert liegt bei Gehörschützern in der Regel zwischen 15 und 40 dB. Da der Schallpegel unter 80 dB liegen soll, ergeben sich folgende Werte:
CE Kennzeichnung
Damit ein Gehörschutz eine CE Kennzeichnung erhält, muss er die entsprechenden Kriterien der europäischen Norm EN 352 erfüllen. Nur Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von zertifizierten Instituten getestet und garantieren den in den Produktbeschreibungen angegebenen Lärmschutz.
Unser Praxistipp: Gehörschutz für Kinder
Das Gehör von Kindern ist empfindlicher als das von Erwachsenen und bedarf besonderen Schutzes. Herkömmliche Gehörschützer für Erwachsene sind allerdings zu groß für Kinderohren. Auf Veranstaltungen wie Konzerten oder beim Spielen neben Lärmquellen sollten Kinder einen entsprechenden Gehörschutz tragen. Meist gibt esKapselgehörschützer, aber auch Gehörschutzstöpsel sind in entsprechenden Größen zu haben.