Alle Produkte


TOOLCRAFT TO-8249439 Parallel-Anschlusskabel 230 V/AC

TOOLCRAFT ASK-200 / TAWB-200 Akku Kettensäge ohne Akku Schwertlänge 254 mm


TOOLCRAFT TO-10779318 Drucksprüher Drucksprüher 1.5 l

TOOLCRAFT TO-7935588 Tropfbewässerung-Set 13 mm (1/2") Ø Schlauchlänge: 15 m

TOOLCRAFT 1619742 CHGY-400SP Fugenreiniger Draht, Polyamid
Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Ob im Frühling die ersten Setzlinge hinaus dürfen, im Sommer der Rasen gekürzt und die Pflanzen gegossen oder im Herbst fallendes Laub beseitigt werden soll: Es gibt viele Arbeiten im Garten. Für effektive Gartenarbeit, die im Idealfall sogar Spaß macht, gibt es viele Geräte rund um den Bereich Gartenbedarf.
Vom Rasenmäher über die Heckenschere bis hin zum Laubbläser: Wir zeigen Ihnen das wichtigste Gartenzubehör und beantworten die häufigsten Fragen.
Unter diesen Oberbegriff fallen alle Geräte, die im professionellen Gartenbau und für die Gartenpflege durch Privatpersonen eine Rolle spielen. Daher sind sowohl große Maschinen wie eine Motorsäge als auch kleine Handgeräte wie eine Gartenschere gemeint, wenn es um den Gartenbedarf geht.
Die meisten Geräte dienen dazu, die Gestalt des Gartens zu verändern, indem die Aspekte Zurückschneiden und Bewässern im Zentrum stehen. Beim Blick ins Detail sollen Bäume und Sträucher gestutzt und Pflanzen auf Balkon, Terrasse, Wiese oder im Gewächshaus gepflegt werden. Daher spielen neben Bewässerungslösungen auch Düngemittel eine Rolle. Hinzukommen Reinigungsarbeiten entlang der Wege und in der Ausfahrt.
Was zeichnet Gartengeräte aus?
Generell sollte die Wahl stets auf Qualitätswerkzeuge fallen, damit diese auf viele Jahre zuverlässig arbeiten. Auch die Verletzungsgefahr sinkt für Anwender, wenn Maschinen wie eine Kettensäge hochwertig verarbeitet sind.
Gartenhandgeräte
Sie sind immer einsatzbereit und arbeiten ohne Motor nahezu lautlos. Für kleine Handgriffe wie das Aufbringen von Dünger, das Wegfegen von Laub oder das Ausheben eines Pflanzlochs mittels Spaten sind sie die erste Wahl. Werden manuelle Geräte wie eine Gartenschere oder eine Gießkanne genutzt, sollte auf möglichst ergonomische Griffflächen geachtet werden. So werden Verletzungen wie Blasen und Wundreiben an den Händen vermieden.
Motorbetriebene Geräte
Mit einem Motor angetriebene Gartengeräte fallen in eine von drei Kategorien: Elektrogeräte im Akku- oder Netzbetrieb und mit Benzin betriebene Maschinen. Eine Akku-Kettensäge beispielsweise kann unabhängig von der Nähe zu einer Steckdose genutzt werden. Dafür kann eine netzbetriebene Kettensäge jederzeit genutzt werden, ihr Akku-Gegenstück nur bis zur Erschöpfung der Akkus. Eine Benzin-Kettensäge wiederum benötigt gar keinen Strom, muss dafür aber mit Benzin aufgefüllt werden.
Haben Sie sich schon einmal gefragt: Welche Gartengeräte braucht man eigentlich wirklich? Die Antwort hängt davon ab, wie groß der eigene Garten ausfällt und mit welchen Pflanzen er ausgestattet ist. Wir geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Gartengeräte.
Rasenpflege
Viel Aufmerksamkeit widmen Gartenbesitzer den offenen Grünflächen. Mit einem Rasenmäher wird das Gras auf einer angenehmen Höhe gehalten. Ein Rasenmäher mit Netzanschluss sowie Benzin-Rasenmäher sind für große Grundstücke ideal, kleinere Abschnitte sind bequemer mit dem Akku-Rasenmäher bearbeitet. Rasentrimmer übernehmen die Pflege an schwierig zugänglichen Punkten. Für mehr Automatisierung gibt es Mähroboter und für eine regelmäßige Rasenpflege lohnt sich zudem der Kauf eines Vertikutierers.
Motorhacken
Wo ein einfacher Spaten nicht mehr genügt, sind Motorhacken im Einsatz. Sie werden auch als Gartenfräsen bezeichnet und dienen zum Umgraben für neue Rasenflächen oder Beete. Auf eine niedrige Arbeitstiefe eingestellt, können die Geräte zudem als Vertikutierer dienen.
Baum- & Heckenpflege
In diese Kategorie fallen diverse Scheren wie Astscheren, Grasscheren und Strauchscheren. Am häufigsten sind Heckenscheren im Einsatz. Sie gibt es nicht nur für die Arbeit mit Muskelkraft, sondern auch als Akku-Heckenscheren.
Genügt insgesamt die Kraft von Scheren bei dicken Ästen und Baumstämmen nicht, gibt es Produkte wie Äxte, Beile und Holzspalter sowie motorbetriebene Häcksler und Kettensägen.
Kinder-Gartenwerkzeuge
Die jüngeren Familienmitglieder wollen schon fleißig im Garten mithelfen? Hierfür gibt es kleine Laubbesen, Spaten und Schaufeln.
Bewässerung
Hierzu zählen einfache Hilfsmittel wie Gießkanne und Wasserschlauch, aber auch komplexe Bewässerungssysteme wie Sprinkler für den gesamten Rasen und die Pflanzenreihen.
Gartenbedarf rund um Reinigungsarbeiten
Jetzt sind vor allem Besen und Fugenreiniger für kleinere Handgriffe gefragt. Für ein gepflegtes Gartenerscheinungsbild im Herbst wollen viele Menschen nicht auf Laubsauger und Laubbläser verzichten. In kleinen Gärten sind Akku-Laubbläser die erste Wahl, größere Grundstücke und Straßen werden durch einen Elektro-Laubsauger vom herbstlichen Blätterfall befreit.
Wintergartengeräte
Am bekanntesten sind Schneeschieber für die tägliche Räumung der Schneemassen. Nehmen diese allerdings überhand, sind Schneefräsen gefragt. Um zur Gefahrenminimierung Streugut auf die Wege aufzubringen, gibt es neben der Lösung des Streuens per Schaufel auch praktische Streuwagen.
Zubehör beim Gartenbedarf
Dieses Feld ist breit aufgestellt und beinhaltet unter anderem Gewebe- und Abdeckplanen, Bindedraht oder Gitterfolie. Nützliches Zubehör im Zusammenhang mit allen Reinigungsarbeiten sind Laubsäcke. Wer mit kabelgebundenen Geräten wie Elektro-Heckenschere oder Elektro-Rasenmäher arbeitet, sollte auch über Gartensteckdosen für das Plus an Sicherheit nachdenken.
Wie reinigt man Gartengeräte?
Damit Heckenschere, Rasenmäher und Co. lange Zeit funktionieren, müssen sie gut gepflegt werden. Im Idealfall erfolgt eine kurze Reinigung nach jeder Nutzung. Grober Schmutz wie Pflanzenreste und Erde werden dabei sofort entfernt. Ein Tuch und eine Bürste genügen für diese mechanische Reinigung. Regelmäßig sollten zudem Öl und Pflegesprays genutzt und bei Geräten wie einem Häcksler die Messer geschärft beziehungsweise ausgetauscht werden.
Wie laut dürfen Gartengeräte sein?
Während eine kleine Grasschere nahezu kein Geräusch erzeugt, kann eine elektrische Heckenschere schnell für Unmut bei den Nachbarn sorgen. Nicht nur ein Rasenmäher, sondern auch Vertikutierer und Rasentrimmer erreichen schnell 90 Dezibel. Ein Laubbläser kratzt sogar an 100 Dezibel. Die Geräte dürfen alle so laut sein, doch achten Sie auf Ruhezeiten: An Sonntagen und Feiertagen ist der Einsatz untersagt, ebenso vor 7 Uhr morgens und nach 20 Uhr abends.
Wie hängt man Gartengeräte auf?
Kleine Handgeräte können nahezu überall verwahrt werden. Dies sieht bei größeren Maschinen anders aus. Praktisch sind Gerätehalter, die im Keller oder im Gartenhaus an der Wand montiert werden. Die Rückseiten der Halter werden über Bohrungen mit der Wand verbunden und die Geräte an Aufhängehaken oder in Mulden gehängt.